• 発行日 2025年3月27日
    • 最終変更日 2025年4月10日
  • 5

トランシーバーのガイド

通信技術の進歩にもかかわらず、トランシーバーは、重要な業務や瞬時の音声通信が求められるさまざまな場面で、依然として人気があります。トランシーバーがどのように発展し、使用されているかについて、本記事をご覧ください。

テクニカルインタラクティブエンジニア、ピーター・ケンドールによるレビュー(2024年8月)

キャンプに出かける子どもたちから警官まで、あらゆる人に人気のトランシーバーは、工事現場から公共施設、救急隊まで、あらゆる環境で使われています。しかし、トランシーバーはどのように開発されたのか、トランシーバーの使用に関する規則や規制はどのようになっているのか、市販されているトランシーバーにはどのような種類があるのかなどについて、このガイドでは、トランシーバーの使い方とともに解説します。

トランシーバーとは?

トランシーバーは携帯型の双方向無線機です。トランシーバーはマイク、スピーカー、アンテナを備え、ボタンを押すだけでユーザー間の音声通信を可能にします。トランシーバーは、共通の無線周波数帯(チャネル)を介して相互に通信します。

従来の固定電話とは異なり、「ウォーキー・トーキー」は歩きながら同時に通話ができるため、この名前で呼ばれるようになりました。これらの携帯型トランシーバーは、情報の送信と受信の両方ができるため、「双方向」と呼ばれています。

トランシーバーはいつ発明されましたか?

トランシーバーの発明はいつでしょう?リュックに入れて持ち運ぶ携帯無線信号システム(オリジナルの「トランシーバー」)は、第二次世界大戦が勃発する前に開発されました。最初の携帯型は1941年にモトローラ社によって製造さ れました。カナダの発明家ドナルド・ヒングスと移動無線通信のリーダー、アルバート・グロスが、この技術の創始者とされています。初期のトランシーバーには真空管が使われており、戦後レイセオンやマグナボックスなどの企業が米軍向けに新しいトランシーバーの設計を開発しました。

現在、トランシーバーは軍事用だけでなく、ビジネス、建設、公共安全、レクリエーションなどでもよく使われています。双方向通信が可能なため、「半二重」機器として知られていますが、一度に信号を送信できるのは1人のユーザーだけです。

トランシーバーの仕組み

トランシーバーは、音声の音波を電波に変換して機能します。トランシーバーのマイクはユーザーの声を拾い、ユニットはそれを電波に変換し、トランシーバーのチャンネル上にアンテナを介して情報を送信します。受信側のハンドセット(または複数のハンドセット)は、情報を受信し、そのスピーカーを介して音に電波を変換します。トランシーバーは電池式で、GPSや携帯電話の電波が届かない場所では特に便利です。

トランシーバーで話す方法では、トランシーバーネットワークで一度に話せるのは1人だけであることを覚えておくことが重要です。この場合、トランシーバーの通話ボタン(PTTボタン)を押します。話し終わったら、「オーバー」と言って、メッセージが完了したことを示します。

「トランシーバーのVOXとはどういう意味ですか?」 と疑問を持たれるかもしれませんが、この頭字語は「Voice operated exchanged」の略で、ハンドセットで目にすることがあります。トランシーバーがVOXモードで操作できれば、PTTボタンを押さなくてもハンズフリーで通話できます。

トランシーバーの通信距離

トランシーバーの到達距離はどのくらいでしょう?トランシーバーの最大通信距離は約58km(35マイル)ですが、これは通信が妨げられない場合に限ります。通信距離は、天候、障害物(都市部では建物、田舎では木々や山を含む)、ハンドセットのパワー、使用しているチャネル(無線周波数)、アンテナの種類とサイズに影響されます。

トランシーバー

用途に応じて最適なトランシーバーを選ぶ際に重要なのは、「トランシーバーの通信距離はどれくらいですか」という質問には幅が広いことを覚えておくことです。メーカーのカタログでの最大距離は、実際の環境では達成できないことがよくあります。

トランシーバーの使用規則

トランシーバーの法律について、世界各国には誰がどこでどの電波を使えるかを決める政府機関があります。日本ではトランシーバーを使用する際に、「電波法」と「電気通信事業法」の法令や規則を守ります。電波法によって、トランシーバーは無線局の一種とみなされるため、使用するには免許が必要です。ただし、特定の条件を満たす場合には免許が不要なものもあります。また、2008年の電波法関連法令の改正により2024年11月30日以降、350MHz帯・400MHz帯のアナログ簡易無線機が使用できなくなります。電気通信事業法では、電気通信機器の技術基準が定められており、トランシーバーもこれに適合している必要があります。

トランシーバーの種類

携帯電話の普及にもかかわらず、トランシーバーや他の双方向無線機が有用性を保っているのは、瞬時に通信ができ、高い信頼性と柔軟性があるためです。携帯型無線機としてだけでなく、車内やPCでも使われています。

携帯型無線機

トランシーバーといえば、携帯型無線機を思い浮かべがちです。トランシーバーを専門的に使用する人は、通常、単に「無線機」と呼びます。携帯型無線機はアナログ式とデジタル式があり、通常、ベルトに携帯されています。製造会社からリゾート施設や学校まで、あらゆる場所で使用されています。

移動無線機

移動式双方向無線機は、外部アンテナに接続して、自動車や他の乗り物に搭載されています。このタイプの無線機は消防や警察でよく使われており、車のダッシュボードに取り付けることができます。通常、標準的なトランシーバーよりも強力で、長い距離で機能します。

卓上型基地局無線機

卓上型基地局無線機は、卓上に設置する大きくて重い双方向無線機です。バッテリーに頼らず、壁に接続して使用します。卓上型基地局無線機は、中学校や大学など、座って無線機を使用する必要がある場合に最適です。

双方向無線機の未来

アナログ無線機は、長い歴史があるにもかかわらず、特定の用途ではいまだに人気のある選択肢です。トランシーバーは、過去数十年間の電話技術の大きな進歩にもかかわらず、音声通信のための耐久性のある方法であることが証明されています。その理由のひとつは、生死にかかわるような緊急事態でも瞬時に通信できることにあります。また、携帯電話のネットワークが不安定であったり、信頼性が低かったり、利用できなかったりする地域では、双方向無線機が適しています。

トランシーバーの世界市場は衰退するどころか、2029年までに100億ドル弱から135億ドル以上に成長すると予測されています。デジタル双方向無線機は普及が進み、通信範囲が拡大し、音声品質も向上しています。双方向無線機の技術的進歩には、バッテリー性能の向上や、人工知能、テキストメッセージ、GPS機能のトランシーバー端末への統合も含まれると予想されます。また、電話機とトランシーバーを統合し、トランシーバータイプの機能とスマートフォン技術を組み合わせたPOC(プッシュ・トゥ・トーク・オーバー・セルラー)機能への移行も進んでいます。

トランシーバー、携帯電話、アクセサリーが必要ですか?RSの幅広い製品をご覧ください。

関連ガイド

関連ページ