• 発行日 2024年5月27日
    • 最終変更日 2026年6月5日
  • 5 分

DCモーターの構造・原理・種類・用途を解説

DCモーターガイド

本ガイドでは、DCモーターについてその仕組み、歴史、種類や用途など、DCモーターに関する様々な情報をご紹介します。

DCモーターとは?

直流(DC)モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する電気機器の一種です。直流モーターは直流電流を通じて電力を受け取り、このエネルギーを機械的な回転力に変換します。

直流モーターは、生成された電流から発生する磁界を利用し、出力シャフト内に固定されたローターに動力を与えます。トルクと速度は、入力電流とモーターの設計に依存します。

DCモーターの仕組み

「直流モーター」という用語は、直流の電気エネルギーを機械エネルギーに変換する回転電気機械を指すのに用いられています。直流モーターは、玩具や家電製品に搭載される小型モーターの他にも、車両に動力を供給し、エレベーターやホイストを牽引し、鉄鋼圧延機を駆動する大型機構まで、サイズも出力もさまざまです。ここから、 直流モーターの仕組みを解説します。

DCモーターは、固定子(ステーター)と回転子(ローター)という2つの主要部品で構成されています。固定子はモーターの静止部分であり、回転子は回転します。DCモーターでは、固定子が回転磁界を発生させ、回転子を回転させます。 単純な直流モーターは、固定子に磁石を固定し、コイルに電流を流してコイルの中心に電磁界を発生させます。磁界を発生させるために、絶縁線の巻線がモーターのコアに1本以上巻かれています。 絶縁線の巻線は整流子(回転式電気スイッチ)に接続され、巻線に電流を流します。整流子によって回転子コイルが順番に通電され、安定した回転力(トルクと呼ばれる)が発生します。 コイルが順番にオン・オフされると、回転磁界が発生し、固定子内の固定磁石の異なる磁界と相互作用してトルクが発生し、回転します。直流モーターはこの動作原理により、直流からの電気エネルギーを回転運動を通じて機械的エネルギーに変換し、物体の推進力に利用することができます。

DCモーターの発明者

DCモーターは、私たちの生活に様々な革命をもたらしたが、DCモーターを発明したのはいったい誰でしょう。他の大きな技術革新と同様、似たようなメカニズムの開発を通じて役割を果たした人はたくさん存在します。 米国では、トーマス・ダベンポートが最初の電気モーターの発明者として広く称えられており、1837年に使用可能な電気モーターの特許を最初に取得したのも彼です。しかし、ダベンポートが最初に電気モーターを作ったわけではなく、ダベンポートが特許を申請した時点で、ヨーロッパのさまざまな発明家がすでに、さらに高性能なモーターを開発していました。 1834年には、モリッツ・ヤコビが、後にダベンポートが特許を取得するモーターの3倍のパワーを持つモーターを発表しており、1835年には、シブランドス・ストラティングとクリストファー・ベッカーが、小型の模型自動車を走らせることで、電気モーターの実用化を初めて実証しました。 最初の実用的な直流モーターは、数年後の1886年にフランク・ジュリアン・スプレイグによって発明され、その発明は1887年の最初のモーター駆動のトロリーシステムと1892年の最初の電気エレベーターにつながっています。スプレイグの直流モーターは非常に重要な開発であり、産業と製造業の様相を一変させました。

DCモーターの種類

直流モーターの仕組み、歴史について大まかに説明してきました。また、DCモーターにはいくつかの種類があり、それぞれに長所と短所があります。 本章では、DCモーターの主な4つの種類、ブラシレスモーター、ブラシ付きモーター、シャントモータ、直列モーターについて説明します。

ブラシレスDCモーターとは?

ブラシレスDCモーターは電子整流式モーターまたは同期式DCモーターとも呼ばれ、半導体技術の発展によりブラシ付きモーターとは異なります。 ブラシレスDCモーターと他のモーターとの主な違いは、整流子がないことです。整流子は、ローターの角度を検出して調整できる電子サーボ機構に置き換えられています。 ブラシレスDCモーターには複数の利点があります。整流子は「ブラシ」と呼ばれる柔らかい接点を使用しており、時間の経過とともに摩耗します。この摩耗が発生しないため、ブラシレスDCモーターは耐久性が高く、従来の設計よりも安全です。

ブラシレスDCモーターの仕組み

電気モーターは、ローターに取り付けられた回転磁石と、周囲のステーターに取り付けられた固定磁石の極性を交互に変えることでトルクを発生させます。磁石の少なくとも1つは電磁石で、鉄心に巻いた電線をコイル状に巻いたものです。 DCモーターでは、巻線に直流が流れることで磁界が発生します。回転子が180°回転するたびに、N極とS極の位置が逆転します。磁極の磁場が同じであれば、ローターは回転しません。DCモーターで一方向のトルクを発生させるには、回転子が180°回転するごとに電流の向きを反転させなければなりません。 従来のブラシ付きモーターでは、これは整流子によって行われますが、ブラシレスDCモーターでは、代わりに電子センサーがローターの角度を検出し、制御された半導体スイッチが電流の方向を反転させるか、回転の適切なタイミングで電流をオフにして、一方向のトルクを発生させます。

ブラシ付きDCモーターとは?

ブラシ付きDCモーターは、スプレイグの初期設計に遡る、オリジナルのDCモーターです。本ガイドですでに説明したように、古典的なブラシ付きモーターは整流子を備えており、半周期ごとに電流を反転させて一方向のトルクを発生させます。

ブラシ付きDCモーターは、電動推進機、クレーン、製紙機械、鉄鋼圧延機などでは依然として使われていますが、近年ではその多くが、より効率的なブラシレスモーターに移行しています。

ブラシ付きDCモーターの仕組み

ブラシ付きDCモーターは「ブラシ」と呼ばれる柔軟な接点を利用して、モーターが確実に一方向に回転するようにしています。ブラシ付きモーターの回転数は、動作電圧や磁界の強さによって変えることができます。 ブラシ付きDCモーターにはいくつかの種類があり、回転子との接続によって異なります。

シャントDCモーターとは?

シャントDCモーターは、ブラシ付きモーターの一種で、界磁巻線が回転子と並列に接続されています。シャントDCモーターは、並列巻きのため低い電流で動作します。

シャントモータは、負荷が速度によって大きく変化しない、一定のトルクを必要とする用途に使用されます(ベルトコンベヤー、ミキサー、ホイストなど)。

特定の界磁巻線がシャントモータ特有の特性を提供するため、一定のトルクを必要とする用途に効果的です。多くのシャントDCモーターは定速特性を特徴としており、無負荷回転数と全負荷回転数の差が小さいことがこのタイプのモーターの主な利点です。

直列DCモーターとは?

直列DCモーターと、前に説明したシャントモータとの主な違いは、界磁巻線が直列に接続されていることです。つまり、回転子電流全体が界磁巻線に流れ、より高速な回転が得られます。

電源電圧を調整することができないため、直列DCモーターは特に速度を細かく調整することができません。これは用途によっては問題となりますが、電動工具やミシンなど高い始動トルクを必要とする動作には適しています。オウルハーバーブラシ付きDCギヤードモーターは、直列巻きモーターの利点を示す良い例であり、家電製品に適した高い始動トルクを有しています。

DCモーターの用途

様々な種類の直流モーターがある為、DCモーターの用途は多種多様です。身近なところでは、工具や玩具、各種家電製品に小型のDCモーターが使われています。DCモーターの用途にはコンベヤーやターンテーブルが含まれ、大型DCモーターの用途にはブレーキや反転動作といった用途も含まれます。DCモーターの用途をいくつかご紹介します:

ファン用DCモーター

扇風機には従来ACモーターが使われてきたが、最近ではDCモーター搭載のシーリングファンが増えています。これらのファンは、AC同等品よりもはるかに安価であるため、人気が高まっています。ブラシレスモーターを使用することで、DCモーターシーリングファンは標準的な家庭用交流電気で作動させることができます。DCモーターファンの欠点はコストが高いことですが、省エネ効果でカバーできます。

ポンプ用DCモーター

油圧ポンプは、建設、鉱業、製造、鉄鋼など、ほとんどすべての産業で使用されている不可欠な産業用工具です。DCモーターは、可変速度制御が容易で、移動時の応答性に優れているため、油圧ポンプの動力源として使用されています。シーリングファンと同様に、DCモーターポンプも、メンテナンスがはるかに容易な低価格のブラシレスDCモーターの発展の恩恵を受けています。

玩具用DCモーター

「玩具用モーター」は、メーカーやホビイストに人気のある選択肢です。小型のDCモーターは使いやすく、非常に頑丈なので、リモコンカーや鉄道模型などの子供向け玩具によく使用されています。 DCモーターは電圧のバリエーションが豊富なため、さまざまな速度や動きを必要とする玩具や、コントローラー付きDCモーターを必要とする玩具に使用することができます。

電気自動車用DCモーター

電気自動車に使用されるモーターには様々な種類がありますが、電気自動車用のDCモーターは、高いエネルギー効率と耐久性により広く使用されています。専門メーカーだけでなく、多くの愛好家や自動車キットメーカーでは、始動トルクが高く、電圧入力によって速度が可変であることから、直列巻きモーターの大型DCモーターを使用する傾向があります。

ロボット用DCモーター

「ロボット」は幅広い用語ですが、多くの愛好家やエンジニアにとって、ロボットとは特定のタスクを達成するために設計された電気機械装置を指します。ロボット用DCモーターは、トラック、アーム、カメラなど、何かを「作動」させるために使用されます。DCモーターは高いトルクと効率により特に便利で、ロボット工学に理想的です。

自転車用DCモーター

電動アシスト自転車は、最大アシスト速度が時速25Km以下であれば、免許が不要なため普及しています。必要な動力レベルとトルクを確保するため、電動自転車には通常ブラシレスDCモーターが使用されています。電動自転車には、コンパクトなDCモーターが後輪または前輪のハブに組み込まれていたり、自転車の中央に取り付けられてペダルスプロケット等に接続されています。

DCモーターの注目ブランド

以下のリンクをクリックして、当社の最も人気のあるブランドのDCモーター製品をご覧ください。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。