• 発行日 2026年10月26日
    • 最終変更日 2026年10月27日
  • 5 分

プロセスオートメーションがリモートワークを支える理由とは? 業務効率化と生産性向上のポイントを解説

テレワークやハイブリッドワークの普及に伴い、企業には生産性を維持しながら円滑な業務運営を実現する仕組みが求められています。本記事では、プロセスオートメーションがリモートワーク環境においてどのように業務効率化や生産性向上を支えるのか、そのメリットと活用ポイントを解説します。

Process Automation Remote Working

近年、テレワークや、出社と在宅勤務を組み合わせるハイブリッドワークを導入する企業が増えています。特に2020年以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大をきっかけに、多くの企業が業務プロセスの見直しやデジタル化を加速させ、場所にとらわれない働き方を支えるクラウドサービスや自動化ツールの活用が急速に広がりました。 

こうした働き方の変化に伴い、企業には生産性を維持しながら、円滑な情報共有や業務継続を実現する仕組みづくりが求められています。その中で注目を集めているのが、業務プロセスの効率化と標準化を支援するプロセスオートメーションです。 

プロセスオートメーションは、単純な作業を自動化するだけではありません。業務データやシステムを連携させることで、部門や拠点をまたぐ業務フローを可視化し、より効率的で柔軟な業務運営を可能にします。リモートワークが定着した現在、その重要性はますます高まっています。 

また、働き方の変化は業務プロセスだけでなく、求められるスキルや組織運営のあり方にも影響を与えています。こうした変革を進めるには、既存システムやデジタル基盤、企業文化、データ活用の仕組みを連携させながら、組織全体を最適化していくことが重要です。 

ここでは、RSグループのグローバル・シェアード・ビジネス・サービス部門シニアバイスプレジデントであるジャスティン・ボラデール氏へのインタビューをもとに、リモートワーク環境におけるプロセスオートメーションの役割と、その導入によって得られるメリットを解説します。 

業務効率化と生産性向上を支えるプロセスオートメーション

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション:パソコン上の定型操作をソフトウェアロボットに代行させる技術)やIoT、AIをはじめとするデジタル技術の活用が広がるなか、多くの企業が業務効率化や生産性向上の効果を実感しています。デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、オートメーションは単なる業務改善の手段ではなく、企業活動を支える重要な基盤となっています。 

定型業務を自動化することで、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。その結果、業務品質の向上や意思決定の迅速化につながり、企業全体の競争力強化にも貢献します。 

オートメーションの活用はさまざまな業界で進んでいます。物流分野では倉庫業務や搬送作業の効率化、医療分野では清掃や物品搬送の支援、小売業ではキャッシュレス決済の導入による業務効率化など、多様な場面で活用されています。なお、これらの事例にはロボットや機器による物理的な作業の自動化も含まれます。本記事で扱うプロセスオートメーションは、主に事務処理や情報伝達など、業務の流れそのものをソフトウェアで自動化する取り組みを指します。 

また、勤務制度や社内ルールの変更への対応にも効果を発揮します。人事・経理部門からの通知や各種申請・承認フローをワークフローシステムや電子承認によって自動化することで、情報共有の迅速化と担当者の負担軽減を実現できます。こうした仕組みは、リモートワーク環境における円滑な業務運営を支えるうえでも重要な役割を果たしています。なお、社外からシステムへアクセスする機会が増えるリモートワーク環境では、自動化の対象となるシステムやデータへのアクセス権限を適切に管理し、多要素認証などのセキュリティ対策と組み合わせて運用することが重要です。 

リモートワーク時代におけるプロセスオートメーションの役割

ボラデール氏は、次のように述べています。 

私たちは今、働き方が大きく変化する転換期を迎えています。そのなかで、デジタル技術を活用した業務環境の整備が急速に進んでいます。企業は、新入社員のリモートオンボーディングや顧客対応、従業員の勤務状況や業務進捗の管理など、さまざまな場面でオートメーションを活用し、業務プロセスの効率化を進めています。

プロセスオートメーションの目的は、単なるコスト削減や省力化ではありません。場所にとらわれない業務運営を可能にし、組織の生産性向上や変化への対応力を高める取り組みとして、その重要性が高まっています。 

業務の可視化とデータ活用がリモートワークを支える

業務プロセスをデジタル化すると、コミュニケーション履歴や業務の進捗状況を把握しやすくなります。また、組織変更や業務ルールの改定といった重要な情報も、関係者へ迅速に共有できます。 

さらに、蓄積されたデータを活用することで、企業はリモートワーク環境における業務運営の状況をより正確に把握できるようになります。業務量の偏りや非効率なプロセスを可視化できるため、自動化による改善効果が期待できる業務の特定にも役立ちます。システムの操作ログから実際の業務の流れを再現する「プロセスマイニング」と呼ばれる手法を用いれば、手順のばらつきや待ち時間が発生している箇所を客観的に把握できます。 

ジャスティン・ボラデール氏は次のように述べています。 

リモートワークが広がるなかで、こうしたデータはマネージャーにとって重要な判断材料となっています。特に、新しい働き方への移行が進む現在では、その価値はますます高まっています。 

私たちはデータから得られるインサイトを活用し、人員配置や教育・トレーニングの最適化を進めています。また、ネットワーク接続の問題など業務上の課題を早期に把握し、必要な支援を迅速に提供できるようになりました。 

こうした取り組みは、従業員の負担を適切に管理するだけでなく、生産性のさらなる向上にもつながっています。

リモートワークでは、従業員がそれぞれ異なる場所で業務を行うため、従来のように対面で状況を把握することが容易ではありません。そのため、業務プロセスのデジタル化とデータ活用は、組織運営を支える重要な要素となります。ただし、業務データの収集が従業員の過度な監視につながらないよう配慮も必要です。収集するデータの範囲と利用目的をあらかじめ明示し、個人情報保護法などの法令に沿って適切に管理することが、従業員の信頼を得るうえで欠かせません。 

データを分析することで、企業は課題を早期に把握し、必要な支援や改善策を適切なタイミングで実施できます。また、業務のボトルネックや自動化に適した作業を継続的に見つけ出せるため、業務効率の向上と働きやすい環境づくりを同時に進めることができます。 

定型業務の自動化による負担軽減と業務品質向上

事業環境が大きく変化するなか、企業には従業員と顧客の双方を支える体制づくりが求められています。特にリモートワークが定着した現在は、限られた人員で効率的に業務を進めながら、従業員が本来注力すべき業務に集中できる環境を整えることが重要です。 

プロセスオートメーションは、その実現を支える有効な手段の一つです。データ入力や転記作業、設備保全レポートの作成といった定型業務を自動化することで、手作業に費やす時間を削減できます。ただし、非効率な手順をそのまま自動化しても効果は限定的です。自動化に先立って業務手順を見直し、不要な作業の削減や手順の標準化を行っておくことが、導入効果を高める前提となります。 

その分、従業員は顧客対応や課題解決、業務改善など、より専門性や判断力が求められる業務に注力できるようになります。結果として、生産性向上だけでなく業務品質の向上にもつながります。 

レポーティング自動化がデータ活用を加速する

レポート作成業務には、データ収集や集計、定型フォーマットへの転記など、人による判断をほとんど必要としない定型的な作業が数多く含まれています。こうした作業を自動化することで、作成時間の短縮と担当者の負担軽減を実現できます。 

また、レポーティングの自動化はデータ活用の促進にもつながります。社内システムに蓄積された情報を効率的に収集・分析できるようになるため、経営層や各部門は必要なデータへ迅速にアクセスし、より的確な意思決定を行えるようになります。ただし、元となるデータに誤りや表記の揺れがあると、自動化されたレポートにもそのまま反映されます。データの入力ルールやマスタデータの管理を整備し、データ品質を確保しておくことが前提となります。 

リモートワーク環境で得られる業務データを分析すれば、生産性向上に寄与する取り組みや改善が必要な業務プロセスを把握することも可能です。このような可視化は、継続的な業務改善を進めるうえで大きな価値をもたらします。 

ジャスティン・ボラデール氏は次のように述べています。 

企業は常に業務プロセスの改善と経営成果の向上を目指しています。レポーティングの自動化は、事業運営に関する有益なインサイトを提供し、新たな成長や改善の機会を明らかにします。 

また、これまで十分に活用できていなかったデータへのアクセスを可能にするとともに、手作業による入力ミスや集計ミスの削減にも貢献します。

データ活用は現状把握のためだけのものではありません。課題の早期発見や改善施策の効果検証を可能にし、継続的な業務改善を支える基盤となります。 

オートメーションが企業の成長と競争力強化を支える

プロセスオートメーションは、限られた人員やリソースのなかでも高い生産性を維持できる環境づくりを支援します。リモートワークやハイブリッドワークが一般化した現在、その重要性はさらに高まっています。 

導入には一定の投資や運用体制の整備が必要ですが、業務効率化や品質向上に加え、迅速な意思決定や生産性向上といった中長期的な効果が期待できます。導入にあたっては、効果が見込みやすい業務から小規模に始め、処理時間の削減量やエラー件数などの指標で効果を測定しながら対象を広げていく進め方が有効です。また、システムの画面や仕様の変更によってソフトウェアロボットが停止することもあるため、管理者が把握していない「野良ロボット」を生まないよう、ロボットの台帳管理や保守の責任分担を定めておくことも重要です。 

変化の激しい事業環境に対応しながら持続的な成長を実現するためには、オートメーションの活用が欠かせません。オートメーションは単なる省力化の手段ではなく、組織の柔軟性を高め、人材がより価値の高い業務に取り組める環境を実現するための戦略的な取り組みといえます。あわせて、自動化の目的を従業員に丁寧に説明し、新たな業務に対応するためのリスキリング(学び直し)の機会を提供することも、取り組みを組織に定着させるうえで欠かせません。 

ジャスティン・ボラデール氏について

Justin Borradaile

Justin Borradaile(ジャスティン・ボラデール)氏は、RSグループのグローバル・シェアード・ビジネス・サービス部門においてシニアバイスプレジデントを務めています。

2018年の入社以来、RPAをはじめとする業務自動化の推進を担当し、グループ全体のオートメーション戦略をけん引してきました。現在は、自動化技術の活用による業務効率化や生産性向上を支える取り組みを統括しています。

経営コンサルティング分野で15年以上の経験を持ち、業務改善や管理会計を専門領域としています。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。