• 発行日 2023年2月17日
    • 最終変更日 2026年7月8日
  • 5 分

VGAケーブルとは?種類・選び方ガイド 2026

VGAケーブルとは、パソコンやプロジェクター、モニターなどの映像機器をつなぐための代表的なアナログ映像用ケーブルです。15ピンのD-subコネクタを介して、映像機器間でアナログ映像信号を伝送します。1980年代後半から広く使われており、現在でもオフィスや教育現場、工場・設備管理などの現場で利用されています。

VGAケーブルとは

VGA(Video Graphics Array)ケーブルは、1980年代後半にIBM社が導入した映像表示規格に基づくケーブルです。一般的なVGAケーブルは、15ピンのD-subミニチュアコネクタ(DE-15)を備えたアナログ映像用ケーブルとして広く知られています。パソコンやセットトップボックスなどの映像出力機器と、モニター、プロジェクター、テレビなどの表示機器を接続するために使われます。

VGAケーブルは、映像信号を構成するRGBの各色信号である赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)と、表示タイミングを制御する水平・垂直同期信号を、それぞれ別のピンで伝送します。これにより、表示機器は受け取った色信号と同期信号をもとに、映像を画面に表示できます。

VGAケーブルの両端には、固定用ねじ(ローレットねじ)を備えたコネクタが使われることが多く、接続後に締めることでコネクタの抜けや緩みを抑え、接続を安定させやすくなります。コネクタにはオス(ピン)とメス(ソケット)があり、接続する機器の端子形状に合わせて適切なタイプを選びます。

なお、一部のノートパソコンなどのコンパクトな機器では、通常のVGA端子より小型のミニVGAポートが使われていた例もあります。端子の形状は異なりますが、映像信号を伝送する役割は通常のVGA接続と同じです。

VGA規格は、640×480ピクセルの画面解像度を基準とする映像表示規格として普及しました。現在はHDMIやDisplayPortなどのデジタル規格が主流となり、新しい機器では採用が減っています。一方で、産業用途や教育現場などでは、既存の機器や設備との互換性を理由に現在も使われ続けています。

このようにVGAケーブルは、古い規格でありながら、旧来のパソコンや映像機器との接続に対応できる映像ケーブルです。パソコンや映像機器の接続において、既存の設備や運用環境で使われるアナログ映像伝送ケーブルとして位置づけられています。

VGAケーブルの役割と仕組み

VGAケーブルは、パソコンやセットトップボックスなどの映像出力機器と、モニターやプロジェクターなどの表示機器を接続して、アナログ映像信号を伝送します。その信号伝送に使われるのが、15ピンのD-subミニチュアコネクタ(DE-15)です。各ピンには映像信号や同期信号、グラウンドなどの役割が割り当てられており、表示機器が映像を表示するために必要な信号を伝えます。

具体的には、VGAケーブルは以下の信号を伝送し、表示機器が映像を表示するために必要な信号を送ります。

  • RGB信号(赤・緑・青のカラー成分):映像の色を構成する各色の信号を個別に伝送し、色の再現に使われます。
  • 水平同期信号と垂直同期信号:ディスプレイの描画タイミングを制御し、画面の走査や表示位置を同期させることで、映像を安定して表示します。

これらの信号が送られることで、ディスプレイはRGBの各色信号を組み合わせ、同期信号に合わせて映像を画面に描画します。VGAケーブルはアナログ信号を伝送するため、ケーブルの長さや品質によって映像の鮮明さや表示の安定性に影響が出ることがあります。

また、多くのVGAケーブルは固定用ねじを備えており、接続後に締めることでコネクタの抜けや緩みを抑えられます。これにより、ケーブルが動いた場合でも接続状態を保ちやすくなります。

VGAケーブルは、HDMIやDisplayPortなどのデジタル映像規格の普及により、新しい機器では採用が減っています。一方で、既存のパソコンやモニター、プロジェクター、産業用機器などでは引き続き利用されており、オフィス、教育現場、工場・設備管理などの現場で使われています。

VGAケーブル

VGAケーブルは、さまざまな機器の間でアナログ映像信号を伝送するために使われます。VGAコネクタの各ピンには、RGBの各色信号や水平・垂直同期信号などを伝える役割が割り当てられています。パソコンやセットトップボックスなどの映像出力機器から送られた信号は、VGAケーブルを通じてモニターやプロジェクターなどに届き、画面上に映像として表示されます。

このように、VGAケーブルは古い規格でありながら、既存のパソコンやモニター、プロジェクターなどを接続する用途で現在も使われています。新しい機器ではHDMIやDisplayPortなどが主流ですが、VGA端子を備えた機器が残る環境では、引き続き有用な接続手段です。

続くセクションでは、VGAケーブルの種類や関連するコネクタ、アダプタについて説明します。

VGAケーブルの種類と特徴

VGAケーブルには、用途や接続環境に応じて複数のタイプや関連製品があります。基本的には15ピンD-subミニチュアコネクタ(DE-15)を備えたタイプが標準的ですが、ケーブルの長さや仕様、VGAコネクタの種類、変換アダプタの有無などによって、いくつかのバリエーションに分けられます。

VGAケーブル

標準VGAケーブル

  • コネクタ形状:15ピンD-subミニチュアコネクタ(DE-15)を使用します。
  • 規格上の基準:VGA規格では640×480ピクセルが基準となります。
  • 使用用途:パソコンとモニター、プロジェクターなどを接続し、アナログ映像信号を伝送する基本的なVGAケーブルです。

その他の派生VGA規格

  • WVGA(ワイドVGA):800×480ピクセルの解像度を指し、アスペクト比は5:3です。主に小型機器やワイド表示向けの解像度として使われます。
  • FWVGA(フルワイドVGA):854×480ピクセルの解像度を指し、アスペクト比はおおむね16:9です。小型モバイル端末などの画面解像度として使われることがあります。

VGAアダプタと変換ケーブル

  • VGA端子を持たないディスプレイや、異なる映像端子を備えた機器と接続する場合は、HDMI、DVI、DisplayPortなどの信号方式に対応した変換アダプタや変換ケーブルを使用します。
  • また、VGAオス-メス、メス-メスなど、端子形状を合わせるためのアダプタを使うことで、接続する機器に合わせて調整しやすくなります。

VGAコネクタとVGAアダプタの種類

VGAコネクタの種類やアダプタの違いを把握しておくと、接続する機器に合ったケーブルや変換アダプタを選びやすくなります。

VGAケーブル

VGAコネクタの基本仕様

VGAコネクタは、一般的に3列15ピンのD-subミニチュアコネクタ(DE-15)で構成されており、HD15、D-sub 15などと呼ばれることもあります。このコネクタはアナログRGB信号と同期信号を伝送し、パソコンやモニター、プロジェクターなどの映像接続に使われます。コネクタの両側には固定用ねじを備えたものが多く、接続後に締めることでコネクタの抜けや緩みを抑えられます。

また、VGAコネクタにはオス(ピン)とメス(ソケット)があり、一般的なVGAケーブルでは両端がオスのタイプが多く使われます。接続する機器側の端子形状に合わせて、必要に応じて変換アダプタや延長ケーブルを使用します。

VGAアダプタの種類

さまざまな周辺機器やディスプレイ環境に対応するため、VGA端子の形状や信号方式に合わせた変換アダプタが使われます。

  • VGAオス-メスアダプタ/延長ケーブル:ケーブルの長さを延長したり、機器同士の接続距離を確保したりするために使われます。
  • VGAメス-メスアダプタ:VGAケーブル同士を接続する場合など、端子形状を合わせるために使われます。
  • VGA-HDMI変換アダプタ:アナログVGA信号とデジタルHDMI信号を変換し、VGA端子を持つ機器とHDMI対応のモニターやテレビを接続する際に使われます。変換方向や給電の有無を確認することが重要です。
  • VGA-DVIアダプタ:VGAとDVI端子を接続するためのアダプタです。DVIにはアナログ信号に対応するタイプとデジタル専用のタイプがあるため、接続するDVI端子の種類を確認する必要があります。
  • USB-VGAアダプタ:パソコンのUSB端子からVGA出力を追加するための変換デバイスです。外部ディスプレイを増設する用途などで使われます。
  • VGA-ミニジャック/Phonoアダプタ:特殊なプロジェクターやビデオ機器など、対応機器が限定される接続で使われる場合があります。一般的なPCモニター接続向けではないため、端子形状だけでなく、対応する信号方式や機器仕様を確認したうえで選ぶ必要があります。

VGAケーブルを選ぶ際に確認すべきポイント

VGAケーブルやその他の映像ケーブルを選ぶ際には、接続する機器の端子形状、信号方式、対応解像度、使用環境を確認することが重要です。

1. コネクタの形状を確認する

まず、機器の入力端子と出力端子の形状を確認します。コネクタの形状が合わない場合は直接接続できず、変換アダプタや変換ケーブルが必要になることがあります。使用するパソコンやモニター、プロジェクターなどの端子に合ったケーブルを選ぶことが基本です。

2. ケーブルの規格や信号方式を確認する

VGA、DVI、HDMI、DisplayPort、USB Type-Cなどの映像接続規格は、それぞれ信号方式や対応できる解像度、機能が異なります。例えば、VGAはアナログ映像信号を伝送する規格である一方、HDMIやDisplayPortはデジタル映像信号に対応しています。異なる規格を接続する場合は、端子形状だけでなく、信号方式に対応した変換アダプタや変換ケーブルを選ぶ必要があります。

3. 使用目的に応じた性能を確認する

  • 高解像度の映像表示や音声伝送が必要な場合は、HDMIやDisplayPortなどのデジタル規格に対応したケーブルを選びます。
  • 映像のみを伝送する用途で、接続機器が対応している場合は、VGAやDVIなどの映像用ケーブルも使用できます。
  • ゲーミングや高リフレッシュレートでの表示が必要な場合は、ケーブルや接続規格が目的の解像度・リフレッシュレートに対応しているかを確認します。

4. ケーブルの長さと耐久性を確認する

使用環境に合った長さのケーブルを選びます。ケーブルが長すぎると、信号減衰や取り回しの悪さにつながることがあります。特にVGAのようなアナログ映像信号では、ケーブルの品質や長さが映像の鮮明さに影響する場合があります。長期間使用する場合は、コネクタ部の作りやケーブル外装の耐久性も確認しておくと安心です。

5. アクティブ変換が必要か確認する

異なる信号方式の規格を接続する場合や、長距離で映像信号を伝送する場合は、信号変換や信号補正に対応したアクティブタイプの変換アダプタや変換ケーブルが必要になることがあります。

VGAケーブルの主要メーカー

VGAケーブルを製造・販売するメーカーやブランドは、世界中に多数存在します。製品によって、ケーブルの構造、コネクタ部の作り、シールド性能、使用されている素材などが異なります。品質に不安がある場合は、信頼できるメーカーや販売元の製品を選ぶと安心です。極端に価格が低い製品は、耐久性や信号品質に差が出る可能性があるため、用途や使用環境に合わせて確認することが重要です。

VGAケーブルの主要なメーカーやブランドには、以下のようなものがあります。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。