• 発行日 2024年7月30日
    • 最終変更日 2025年4月24日
  • 5

DVIケーブルとは?

DVIケーブルの種類、特長や用途などについて説明します。

DVIケーブルは、コンピュータやDVDプレーヤーなどのデバイスから、モニター、テレビ、プロジェクタなどのディスプレイデバイスに映像信号を転送するために使用されます。DVIは、デジタルビジュアルインタフェースの略です。DVIデバイスと非DVIデバイスを接続するには、通常、アダプタを使用することができます。

DVIインターフェースとは何ですか?

DVIは1999年頃、デジタルビデオ転送を標準化するために登場しました。当時は、DVDプレーヤーがビデオエンターテイメントの主流で、VHSビデオは徐々に衰退していきました。また、マイクロソフトとアップルのおかげで家庭用コンピュータが一般化し、薄型液晶テレビが従来のブラウン管テレビやモニターを上回り始めていました。ブルーレイはまだ数年先であり、ネットフリックスのような高画質映像をインターネットで配信するようになるまでには、あと10年近くかかりました。

DVIは、コンピュータとモニターを接続する一般的な手段であるVGA(Video Graphics Array)から進化しました。VGAは、1987年の発明から2000年初頭まで、ビデオコネクタとして使用されてきました。ウィンドウズ95時代のコンピュータに詳しい人なら、15ピンの小型ボルトで固定された出力とケーブルに見覚えがあるでしょう。

DVIケーブルとVGAの比較

技術と需要により、最終的にVGAは幕を閉じることになりました。この技術は、最大640×480ピクセルまでしか動作しないように設計されていましたが、理論的には1080pまで押し上げることが可能です。しかし、新しいデジタルビデオ技術が登場したため、グラフィックカードメーカーやPCメーカーは、アナログの世界でこれらを満たすハードウェアを製造することはありませんでした。

VGAはアナログのRGBHV信号(赤、緑、青、水平・垂直同期)を伝送します。DVIは4本のアナログピン(RGBH)と24本のフルデジタルTMDSピンを備え、より多くのデータを伝送できます。DVI画像は非圧縮であり、後の技術のように、ピクセルの色がフレーム間で変化しない場合、伝送を無視する規定がありません。つまり、各フレームのすべてのピクセルがディスプレイに送信されることになり、最適な画質(カメラの生画像に似ている)が得られる一方で、必要な処理量が膨大になるため、解像度やフレームレートが制限されます。

しかし、アナログディスプレイとデジタルディスプレイの間を行き来していた世界では、これはまさに完璧な製品です。DVDプレーヤーとテレビ、あるいはコンピューターとモニターのどちらか一方を変えれば済むのに、その両方を変えようとする人はいませんでした。DVIはアナログとデジタルを混在させることができるため、消費者や企業は自分のペースでハードウェアをアイテムごとにアップグレードすることができます。

DVIの欠点は、ディスプレイに送られる画像の品質ではありません。1920×1200の映画を60Hzで扱える優れたシステムであり、当時のテレビやモニターにはそれで十 分でした。DVIが衰退するきっかけとなったのはHDMIでした。VGAとDVIの欠点は、どちらも画像のみのシステムであり、音声信号はまったく別のケーブルで送る必要があったことです。パソコンでは別のスピーカーかヘッドホンを必要とし、テレビは別のサウンドケーブルが必要か、あるいはSCARTケーブルが使われていました。

HDMIでは、ケーブル1本で高品質のデジタルビデオとサウンド信号を伝送できます。ノートパソコンにDVIポートが搭載ていても(2000年代初頭からほとんどがDVIポート搭載)、DVDを見たりホームムービーを見たりするためにテレビに接続するのは不便でした。

DVIとHDMIの比較

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)は、DVIの登場からわずか3年後の2002年に登場し、メディアプレーヤー、コンピュータ、テレビ、モニター、プロジェクタなどのメーカーによって広く採用されました。HDMIはすぐに標準規格となりました(現在でも標準です)。

HDMIの登場にかかわらず、DVIは引き続き使用されています。ノートPCの寿命は5年程度と予想され、デスクトップPCは簡単にグラフィックカードを交換できますが、あまり実施されません。さらに、一般的なオフィスではヘッドホンを使用するため、音声をディスプレイに送る必要がありません。DVIが数年にわたりVGAと共存してきたように、DVIとHDMIも共存してきました。

2002年以降のほとんどのグラフィックカードとモニターは、HDMIとDVIポートを搭載しています(実際には、VGAは2010年代まで存続していました)。新しい技術が必ず直ぐに普及するというわけではなく、何百万という消費者や企業が従来の機器を使用しており、それらを接続できる必要があります。DVIスロットを備えたPCグラフィックカードは、ダブルモニターに最適です。昔の1,280×1,024を標準モニターとして使いながら、1,920×1,200をメインスクリーンとして使うことができます。

AVケーブルの歴史

AVケーブルの歴史は、1950年代に登場した標準的なTVアンテナ用コネクタであるRCA(コンポジット端子)にまで遡ります(現在も使用されています)。その歴史の中で、品質に対する要求により、S-Video、SCART、VGA、DVI、そしてHDMI 1.0-2.1が開発されました。HDMIは、最新の4Kテレビに対応する優れたシステムです。しかしながら、その他のシステムは、特に旧式のシステム、またはHDや4Kへのアップグレードが余剰要件となる低解像度モニターなど、高画質が必要でない場合に、現在でもかなり広く使用されています。

DVIケーブルの用途

DVIケーブルは、2つのDVIポートを接続するために使用されます(例えば、パソコンとモニター間)。DVI-Iは、デジタル信号とアナログ信号の両方を伝送するため、アダプタを使用して、DVIポートと従来のVGAポートや最新のHDMIポートを接続することができます。

DVIケーブルの特徴

DVIポートは、角形のソケットが縦に3つ、横に8つ並んでいることから見分けられますが、ケーブルによってピンの配列は異なります。また、片側には直線または十字型のスロットがあります。VGAと同様、DVIソケットには通常2つのネジ付きナットが付属しており、ケーブルには固定用のボルトが付いています。VGAコネクタは15ピンで、台形型をしています。HDMIソケットは薄型で、コネクタはあまり見えず、固定用のボルトもありません。

標準的なDVIポート画像を右に示します。

DVIケーブルの種類

DVIケーブルは4種類があります:DVI-I、DVI-D、DVI-A、DVI-DLです。

DVI-Iケーブル

DVI-Iは、デジタル信号とアナログ信号の両方を伝送し、アダプターを使用することでVGAやHDMIと互換性があります。

DVI-Dケーブル

DVIデジタル(DVI-D)はデジタル信号のみを伝送し、HDMIと互換性があります。

DVI-Aケーブル

DVIアナログ(DVI-A)はアナログのみで、VGAと互換性があります。

デュアルリンクDVIケーブル

DVI-DL(デュアルリンク)は、アレイの中央に6ピンを追加し、より大きなデータ転送が可能になり、60Hzで2560×1600ディスプレイを実現します。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。