周波数カウンタ

周波数カウンタとは?

周波数カウンタは、周波数を計測するために使用する信号分析器です。通常、この計測器は、周期的な電気信号で1秒間あたりの振動数又はパルス数を計測します。周波数カウンタは使いやすく、カウンタをオンにして、入力に信号を送信するだけです。この計測器は、デジタルロジック信号から、RF、マイクロ波まで、多くの信号の計測に使用できます。

周波数カウンタの使用に関する一般的なガイドライン

  • 入力を過負荷にしない:入力が50ΩのRF周波数カウンタを使用している場合に発生する可能性があります。
  • 周波数カウンタのタイムベース / クロックへの給電を止めない:周波数カウンタ内のクロックのタイムベースが、計器の全体的な精度を設計します。
  • タイムベースを正確に保つ:タイムベースの精度が計測の精度に直接反映されるため、正確なタイムベースで機器を使用するか、非常に正確な外部機器を使用する必要があります。
  • 較正を行う:最も正確なクリスタルベースのクロック発振器又はタイムベースであっても、機器に影響するクリスタルエージングなど、さまざまな問題が発生します。したがって、タイムベースの周波数を可能な限り正確に保ち、他のすべての機能が所定の範囲内で動作するように維持する必要があります。
  • キャリブレーション:工場較正済み
  • ノイズが多い信号の場合、トリガエラーに注意する: ノイズが多い信号に対して、周波数カウンタ又はタイマを使用する場合、ノイズにより、読み取りに影響する偽計数が発生する可能性があります。
  • すべてのタイムベースを1つのクロックにロックする: システムで複数のタイムベースを使用している場合、複数の信号で信頼性が低下し、不正確になる可能性があります。この問題を解決するには、多くの場合、システムのすべての要素を単一の正確なタイムベースにロックする方法が有効です。

周波数カウンタの用途

  • トランスミッタキャリアの周波数を計測
  • 回路内の発振器の周波数を計測• 回線信号の周波数を計測

周波数カウンタを使用してRF信号の周波数を計測するには、いくつかの前提条件があります。

  • 周波数は安定している必要がある(変動的ではない)
  • 適切に計測できなくなるため、信号の変調は行わない
  • 信号には十分な振幅が必要とされる(通常、約0.5 V以上の信号が適切)
  • 信号を過度に強くしない(入力が過負荷になる可能性がある)周波数カウンタは使いやすいテスト機器です。問題が起きにくく、正確な結果が得られます。

6 製品が以下で見つかりました 周波数カウンタ

ページあたりの結果数