• 発行日 2024年7月30日
    • 最終変更日 2025年12月2日
  • 5 分

電池の種類について

電池は、サイズ、電圧、充電機能によって分類することができます。アルカリ電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池など、さまざまな種類を紹介します。

電池は、ケーブルやプラグ、主電源への接続などの制約を受けずに作業を続けることを可能にします。電池の種類が豊富なため、時に混乱することもありますが、電池を正しく選択することで、効率的に作業を続けることができます。このガイドでは、電池の仕組みを説明し、さまざまな種類の電池を紹介するとともに、電池の寿命、保管方法、廃棄方法について紹介します。

電池の仕組み

電池は化学エネルギーを電気エネルギーに変換することで機能します。電池の内部で化学反応が起こると、一方の端がマイナスに、もう一方がプラスに帯電します。この電荷の差は電位差と呼ばれ、電池が接続されている回路を電子が流れる原因となります。

電池は2種類の導電性金属と電解質(電気を通す液体または乾燥粉末)から構成されています。電池の2つの電極を回路で接続すると、化学反応が起こります。プラス極(正極)にはプラス電子が引き寄せられ、プラス極(負極)にはマイナス電子が引き寄せられます。回路の電線に含まれるマイナス電子は、この電荷の差によって回路内を移動し、回路内の他の構成要素にエネルギーを伝達します。

電池の電圧とは、電池の両端間の電荷の差(電位差)のことです。電圧が高ければ高いほど、より多くの電流が回路を流れることになり、より多くのエネルギーが伝達さ れます。

電池の種類

よく使われる電池には、アルカリ電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池の3種類があります。これらの電池にはそれぞれ違う金属と電解質が使用されているため、異なる特性があります。

アルカリ乾電池

アルカリ乾電池は、一次電池の中で最も普及している種類です。電池の中で安価な乾電池は、その寿命を通じて一定の放電量を維持し、信頼性の高い性能につながります。アルカリ乾電池は便利ですが、使い捨てなので環境に優しいとは言えません。

ニッケル水素電池

ニッケル水素電池は、世界で最初に開発された充電式電池です。これは、効率と経済的影響においてメリットがあります。ニッケル水素電池は充電に長い時間がかかり、充電回数が増えるほど発電量が減っていきます。

リチウムイオン電池

リチウムイオン電池は、充電式電池の新しい製品で、ノートパソコンや携帯電話によく使われています。初期価格はニッケル水素電池より高いですが、充電回数が多いため、長期的なコスト削減につながります。急速充電と、寿命を通じてより安定した出力も、リチウム電池の人気を高める原因となっています。

電池の規格・サイズ

電池のサイズは、物理的なサイズと必要な電力の両方において、使用される機器に応じて異なります。家電製品の充電式電池は、機器のサイズと形状を考慮して設計されています。交換する電池は通常円筒形で、単4形(AAA)、単3形(AA)、単2形(C)、単1形(D)などのサイズがあります。

単3形電池は世界中でよく使用されている電池です。単4形電池は単3形電池より細く短いタイプです。単2形電池と単1形電池は徐々に大きくなります。これらの電池は通常1.5Vで、電池サイズが大きいほど寿命が延びます。1.5V以上が必要な場合は、複数の電池を使用します。

9V電池は角型で、両方の端子が電池の上部にあります。ボタン型電池は、時計やキッチンスケールなど、高出力を必要としない小型機器に使用されます。その他の機器には、メーカーがその機器専用の電池を用意している場合もあります。例えば、多くの電動工具には充電式電池が搭載されており、素早く簡単に交換することができますが、交換するには通常、メーカーから専用電池を購入することが必要です。

電池の寿命

電池の寿命は、定格容量と使用する機器の電力によって異なります。電池はmAh(ミリアンペア時)の単位で定義されます。定格が2000 mAhの電池は、2000 mAの電流を1時間、あるいは1000 mAの電流を2時間、といった具合に安定して供給することができます。実際に流れる電流は、使用する機器によって違います。

多くの単3電池や単4電池の容量は2000~3000mAhです。LED灯のような低出力の機器では、10時間程度持ちます。高出力の機器では、電池の減りはもっと早くなります。

電池は、正しく保管されていれば、性能を損なうことなく、未使用のまま10年間程度は保管することができます。

電池の保管方法

電池は元のパッケージのまま、室温以下で保管します。湿気の多い場所や直射日光の当たる場所での保管は避けてください。電池の端子が互いに接触したり、金属物と接触したりすると、放電することがあります。

古い電池は時折液漏れを起こすことがあります。電池から漏れる化学物質は人体に有害です。電池が液漏れしている場合は、触らずにすぐに処分し、直ちに手を洗ってください。残留物が残った場合は、必ず清掃してください。

電池の処理方法

電池は、化学物質が環境に影響を及ぼす可能性があるため、通常のゴミと一緒に捨てることはできません。環境への影響を最小限に抑える方法で処分できるよう、電池をリサイクルするのが理想的です。日本では各自治体によって廃棄方法が定められているので、それに従います。電池が漏れたり、割れたりする可能性があるため、絶対に火の中に投げ込まないでください。

電池のリサイクル方法

電池は、専用の回収場所に預ければリサイクルできます。近くのリサイクルセンター、スーパーマーケットやDIYショップの多くに、電池のリサイクルボックスが設置されるか確認してください。電池をリサイクルすることは、有害な化学物質が環境に入るのを防ぐためにも、また、再利用できる貴重な原材料を無駄にしないためにも重要です。

電池のリサイクル施設では、物理的または化学的プロセスを使用して、放電した電池から金属を分離し、新しい製品の生産に利用することができます。

関連ガイド

単1電池ガイド

単1電池ガイド

単1電池とは何かを基礎から解説。種類別の特徴や寿命、用途ごとの違いを分かりやすく整理し、使用状況に応じた選び方の考え方に加えて、安全に使うためのポイントについてもRSコンポーネンツが丁寧に解説します。

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。