- 発行日 2023年2月8日
- 最終変更日 2025年12月29日
- 5 分
【2026年版】単1電池とは何か?種類別の特徴から考える選び方のポイント
単1電池とは、乾電池の中でも最大級のサイズで、大容量によって高い電力供給能力を備えた標準的な電池です。家庭用の懐中電灯や無線機、電動玩具など、比較的大きな電力を必要とする機器で使われています。本記事では単1電池の基本的な仕組みから、充電式と非充電式の違い、用途や使用上の注意点までを、最新の情報をもとに解説します。

単1電池とは?
単1電池とは、乾電池の一種で、家庭用から産業用まで幅広い電気機器で使用される標準的なサイズの電池です。単1電池は乾電池の中でもサイズが大きく、直径約33~34mm、長さ約61.5mmの円筒形をしています。この大きさにより、大容量である点が特長です。
単1電池は19世紀末に実用化され、国際電気標準会議(IEC)によって「R20」と規格化されています。そのため、国内外で共通の規格に基づいて利用されており、日本だけでなく海外でも互換性のある電池として流通しています。
こうした基本仕様や規格は、単1電池の特徴を理解するうえで重要な要素です。
日本では「単1電池」と呼ばれていますが、海外では「D(D battery)」や「D cell」として知られています。これらはアメリカやヨーロッパでも一般的な呼称で、米国では懐中電灯で使われることが多いことから、「flashlight battery(フラッシュライト・バッテリー)」と呼ばれる場合もあります。また、イギリスでは「U2」や「HP2」、ロシアでは「Type 373」、中国では「#1」といった別名称も用いられていますが、これらはいずれも同じサイズの単1電池を指す名称です。
「単」は「単位電池」の略称で、一つの電池単体を示します。数字は電池のサイズや電力量を表しており、単1はその中でも最も大きな電力を供給できるサイズです。サイズが大きく容量に余裕があるため、単1電池は高い電流を比較的安定して供給できます。そのため、大容量の懐中電灯や無線機、電動玩具、メガホンといった比較的消費電力の大きい機器で多く使用されています。
単1電池の標準電圧は1.5Vで、充電式モデルの場合は約1.2Vです。充電式は繰り返し使用できるため、使用状況によってはコスト面や環境負荷の低減につながるという特徴があります。
一方で、使用にあたっては安全面への配慮も欠かせません。電解液が漏れた場合は、皮膚や目に触れないよう注意し、電池は素手で扱わないことが重要です。また、電池の極性を逆に入れたり、ショートや過放電が生じたりすると、故障や事故につながるおそれがあります。
このように、単1電池は大容量で、高い電流を安定して供給できる乾電池です。中でも、単1電池の特徴である大容量・高出力な電源特性は、乾電池で動かす必要がある消費電力の大きい機器の電源として、重要な役割を担っています。さらに、このような特性を備えた単1電池は、国際的に統一された規格のもとで製造されているため、国内外を問わず互換性が高く、多様な機器で使用されています。
乾電池の呼び名の単1、単2とは何か?
乾電池の呼び名である「単1」「単2」は、日本で使われている独自の通称で、「単」は「単位電池」を意味します。これは、かつて複数の電池をつなげて使用していた「積層電池」に対し、一つの電池で機器を動作させる方式が普及したことに由来するとされています。数字は電池のサイズを示しており、単1が最も大きく、単2、単3と順に小さくなります。日本では1940年代以降、この呼称が用いられるようになり、現在も広く定着しています。
一方で、国際電気標準会議(IEC)では単1は「R20」、単2は「R14」といった規格名が定められており、世界共通のサイズ規格として機能しています。日本で「単1」「単2」と呼ばれている電池は、アメリカやヨーロッパでは、それぞれD(D battery)、C(C battery)と表記されるのが一般的です。アメリカではこのほか、単3は「AA」、単4は「AAA」と呼ばれており、これらのアルファベット表記は海外で販売されている電池パッケージにも広く使われています。
このように、「単1」や「単2」といった呼称は、日本国内で便宜的に使われている名称であり、サイズや性能を国際的に統一するための規格名称は別に存在します。呼び名に違いはあっても、基本的な寸法や形状、電圧は世界的に標準化されているため、適切な互換性が保たれています。
つまり、「単1」「単2」は日本で用いられる呼称であり、海外ではアルファベット記号による呼び方が一般的です。こうした違いを理解しておくことで、国内外で乾電池を選んだり交換したりする際の混乱を防ぐことができます。
単1電池のサイズと重さ
単1電池は国際規格IEC(R20)に基づいており、寸法は直径約33~34mm、長さ約61.5mmと定められています。日本のJIS規格でもほぼ同様のサイズが定められており、海外でD(D battery)と呼ばれる電池と同一規格で製造されています。そのため、世界各国で互換性のある電池として流通しています。
重量はメーカーや電池の種類(アルカリ乾電池、マンガン乾電池など)によって異なりますが、一般的なアルカリ単1電池では約130~180gが目安です。充電式の場合はやや重くなることもあります。単1電池はサイズが大きく容量に余裕があるため、比較的大きな電流を長時間供給でき、大型懐中電灯や無線機、電動玩具など、消費電力の高い機器に適しています。
- 直径:約33~34mm
- 長さ:約61.5mm
- 重量:約130~180g
- 電圧:1.5V(充電式は約1.2V)
これらの規格が統一されているため、製品選びや交換時も安心して選べます。こうした互換性の高さから、単1電池は現在も、消費電力の大きい機器で広く使われている代表的な乾電池の一つです。
単1電池の用途
大光量の懐中電灯以外にも、単1電池はさまざまな機器で使用されています。代表的な用途は以下のとおりです。これらはいずれも、比較的大きな電流を必要とする機器であり、単1電池の特性を生かせる用途です。
単1電池の主な用途:
- 無線機(受信機・送信機)
- 電動機器
- 電子玩具
- メガホン
単1電池の寿命
一般的な単1アルカリ乾電池の使用推奨期限は、未使用状態で約10年とされています。この「使用推奨期限」とは、製造からこの期間内に使用を開始すれば、規格に定められた性能(電圧や容量)を満たすことが保証される期間です。実際の性能は使用環境や放電条件によって異なりますが、未開封の状態で適切に保管されていれば、この期間内で規定の性能を発揮します。
マンガン乾電池(亜鉛炭素電池)では、使用推奨期限は3年程度と短くなっています。これに比べ、アルカリ乾電池は容量が大きく、長時間にわたって安定した電力供給が可能です。
また、実際の使用寿命は機器の消費電流によって大きく左右されます。例えば、アルカリ単1電池は一定の負荷条件で行われた放電試験では、約10,000mAhの容量が確認されており、連続使用時間はおよそ14時間とされています。この容量は単3電池の容量のおよそ7倍に相当し、消費電力の大きい機器での使用に適しています。
しかし、開封後の電池は時間とともに自然放電し、性能が徐々に低下します。特に高温多湿の環境では劣化が早まるため、使用しない電池を長期間機器に入れたままにすることは避けたほうがよいでしょう。
充電式の単1電池の場合、1回の充電で約500~1000回繰り返し使用が可能です。コストや環境負荷を抑えたい場合は充電式が選択肢となりますが、使用にあたっては経年による性能低下も考慮する必要があります。
このように、単1電池は大容量であるため長時間の電力供給が可能ですが、使用推奨期限や保管環境、使用方法に配慮して管理することが重要です。
単1電池の使用上の注意点
ここでは、単1電池を使用する際に注意すべきポイントについて説明します。
電池の種類・組み合わせに注意
一次電池は充電できないため、充電を行うと発熱や液漏れ、破裂のおそれがあります。異なる種類の電池(アルカリとマンガンなど)を混ぜて使用したり、新旧の電池を併用したりしないでください。
使用する際は、同じ種類の電池をそろえ、できれば同じメーカーの製品を使用し、交換は一括で行うことが望ましいです。あわせて、模造品や改造された電池の使用は避け、信頼できる製品を選びましょう。
使用方法に注意
電池の極性を逆に入れたり、ショート(短絡)や過放電が起こらないよう注意が必要です。ショートは、電池を金属製のものと一緒に保管した場合などに発生することがあります。また、使用していない機器に電池を長期間入れたままにすると、過放電が起こることがあります。
さらに、電池を火の中に投入したり、加熱したりしないでください。これらの行為は破裂や発火の原因となります。
液漏れに注意
電解液が漏れた場合、皮膚や目に触れないよう注意が必要です。乾電池の電解液には、塩化亜鉛や水酸化カリウムなど、人体に有害な物質が含まれています。液漏れが起きると、皮膚炎や化学やけど、失明につながることもあります。
電解液が漏れている電池には素手で触れず、万が一目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
保管・管理状態に注意
電池の外装に破れや傷があるものは使用を避け、直射日光の当たる高温多湿な環境を避けて保管してください。また、電池を高所から落としたり、強い衝撃を与えたりすると、変形やショートの原因となることがあります。
長期間使用しない機器からは電池を取り出し、未使用品と使いかけの電池を分けて保管することも重要です。
これらの注意点に留意することで、単1電池を安全に使用し、事故や機器の故障を防ぐことができます。用途や使用頻度に応じて単1電池の種類を選び、正しい取り扱いを心がけることが、機器を安全かつ長く使用するためのポイントです。
単1電池の種類:充電式単1電池と非充電式単1電池(一次電池)
ここでは、単1電池の種類として、充電式と非充電式(一次電池)の違いや、それぞれの特徴、用途に応じた使い分けについて解説します。
【非充電式単1電池(一次電池)】
一般に「乾電池」と呼ばれる、使い切りタイプの電池です。アルカリ乾電池やマンガン乾電池が主流で、公称電圧は約1.5Vとされており、使用開始直後は、比較的安定した電圧で使用できます。多くのメーカーが製造しており、経済的で入手もしやすいのが特徴です。ただし使い切ったら交換が必要で、継続的に多くの電池を消費する用途では、ランニングコストが高くなる傾向があります。
【充電式単1電池】
ニッケル水素電池(NiMH)が主流で、ニッカド電池(NiCd)も一部で使用されています。専用の充電器を使って繰り返し充電可能なタイプです。電圧は約1.2Vと若干低めですが、比較的安定した電圧で長時間使用でき、約500回~1000回の充電ができます。初期コストは高めですが、長期的に使用した場合、コスト面や環境負荷の低減につながります。繰り返し使用できるため、電池の廃棄量削減にも貢献します。
非充電式・充電式のいずれも、懐中電灯や無線機、電動玩具など、比較的大きな電流を必要とする機器で使用できます。一方で、充電式はメンテナンスとして充電器が必要なため、頻繁に使う機器やコストを抑えたいユーザーに向いています。非充電式は手軽で予備として保存もしやすく、使用頻度が低い場合に適しています。
なお、充電式単1電池は「KR20」や「HR20」といった型名で流通しており、電池の種類ごとの特性を把握したうえで選ぶことがポイントです。
使用頻度が高い場合は充電式が適しており、使用頻度が低い場合は非充電式の使い切りタイプが選択肢となります。