検索キーワード履歴
      • 発行日 2024年3月27日
      • 最終変更日 2025年3月5日
    • 1

    ブレッドボードガイド

    ブレッドボードの概要 - 最良のプロトタイピング方法、ホールサイズ、回路の構築と性能への影響について紹介します。

    Breadboard Banner

    Jay Proctor、テクニカル・サポート・チーム・リーダー(2021年2月)監修 このブレッドボードガイドでは、電子ブレッドボードとキットのさまざまなデザイン、仕組み、機能を紹介します。また、電気回路の設計と製作を学びたい初心者向けに、ブレッドボードをつかった工作例をいくつか提案します。

    電子工作におけるブレッドボードとは?

    Breadboard

    今日の「ブレッドボード」という用語には、2つの一般的な意味がありますが、お互いに異なります。当然ながら、この記事では、パンについては話しません。

    現代の電子工学やエンジニアリングでは、「ブレッドボード」とは、通常はハンダを使わずに、電子部品を回路構築に素早く挿入および取り外しできるプラグアンドプレイの基板を指します。

    現在、ブレッドボードキットは、電子技術者、愛好家の間で非常に人気のある製品です。

    ブレッドボードは何のために使いますか?

    電子ブレッドボードは通常、部品のはんだ付けを必要としません。そのため、接続は一時的なものであり、ユーザーは何かを修正したり訂正したりする必要がある場合に、素早く簡単に配線を切り替えることができます。

    ブレッドボードは、プロトタイピング用途で最も一般的に使用されています。はんだ付け不要のブレッドボードでは、回路部品を基板表面に半永久的に固定する必要がないため、目的の効果が得られるまで回路部品を操作したり交換したりするのがはるかに簡単になります。これは、実験的な設計にも、電気回路の厳密なテストにも理想的です。ブレッドボードのホットスワップ可能な部品機能により、回路設計や開発のプロトタイピング段階で非常に便利な機器となります。

    ブレッドボードの使用は、時間的にも費用的にもかなり経済的であるだけでなく、診断やデバッグ作業がはるかに容易になるという利点もあります。

    はんだ付けを行わないブレッドボードは、技術分析回路に最適です。回路をブレッドボード化することで、既存の製品やシステムで実際に使用されているPCBを素早く再現することができます。これは、ある回路における電子的な障害や故障の可能性の高いポイントを特定する際に特に役立ちます。完成しているが故障している製品で、完全にはんだ付けされた基板に段階的または実験的な調整を行うために時間と費用を無駄にする必要はありません。複雑な回路では、たった1本のリード線の位置がずれただけで、システム全体の動作がおかしくなる(あるいは完全に動作しなくなる)ことがあります。ブレッドボードを使えば各コンポーネントのピンがどこに配置されているかを正確に確認することができ、間違ったはんだ付けが物事を遅らせることなく、非常に便利です。

    ブレッドボードのレイアウト

    Breadboard

    プリント基板(PCB)にすでに慣れている人にとっては、はんだなしブレッドボードの基本的なレイアウトは理解しやすいでしょう。ただし、フォーマットに慣れていない人、特に初心者向けのブレッドボードには最初は混乱するかもしれません。

    基本的に、標準の空のブレッドボードは非常にシンプルな電子機器のマウント装置です。それは、複数の行に小さな、密集した穴が並んだ長方形のプラスチック板で構成されています。

    これらの穴は、さまざまな互換性のある電子部品の金属コンタクトピン(リードまたは足とも呼ばれます)を押し込むために用意されています。これらのピンは、ブレッドボードユニットの内側を走る導電性の金属部品と接触します。

    ここで部品の互換性が重要です。部品は一般的に、表面実装型とスルーホール型の2種類に分かれて販売されています。表面実装型のバージョンとは異なり、スルーホール部品は直接PCBの面にはんだ付けする必要はありません。そのため、はんだなしブレッドボードは主にスルーホール部品と互換性があります。

    ブレッドボードの回路図は、回路マニュアルやガイドで一般的に使用されています。これらは、特定の種類の回路や部品を配線して特定の結果を得る方法を示しています。オンラインで利用可能な多くのブレッドボード図作成ソフトウェアがありますが、ほとんどはほぼ同じ機能を持っています。電子ブレッドボードを始めたばかりの場合は、自分に合ったものを見つけて始めてみましょう。

    ブレッドボードの仕組み

    はんだ付け不要のブレッドボードは次のようなものです:

    • 回路を構築する方法の学習と実用的なテストおよび診断アプリケーションに適しています。
    • 特定の入力条件と接続下で回路がどのように振る舞うかを見るために、プロジェクトでプロトタイピングプラットフォームとして一般的に使用されます。
    • 完全はんだ付けされたPCBのバージョンを構築する前の、アイデアをテストするのに理想的です。

    では、これらすべてを達成するためにブレッドボードは具体的にどのように機能するのでしょうか?その答えは、部品のピン用の小さな穴がたくさんある列の下に配された金属部品にあります。これらは基本的に、回路の配線になる金属部品です。これらの金属部品には、電子部品のリードがブレッドボード表面の穴に押し込まれたときに接触するようになっています。

    Breadboard

    両側の長辺に水平に走る2つの平行な配線は、正極と負極の電源レール(バスとも呼ばれます)です。

    • 機能的には、これらはユニット内の他のすべての配線とまったく同じですが、それぞれがその全長にわたって接続されています。
    • これらのバスは、外部電源(通常は接続されたバッテリーパックなど)がブレッドボードに供給され、プロトタイプ回路のすべての領域に運ばれる方法です。
    • これらの電源レールを特定のタイプの回路のために在庫の配置とは異なる方法で接続する必要がある場合、小さな着脱可能なジャンパーワイヤーのセットを購入して、これを実現することができます。

    パワーレールとパワーレールの間には、ブレッドボード下面の大部分を占める、短い直角のワイヤー(端子ストリップ)が何列も並んでいます。異なる列や行の配線は通常、互いに接続されておらず、中央の広い隙間の両側を横切ることもありません。電気的には、中央の空いたスペースによって絶縁されています。

    これらの端子ストリップはそれぞれ、ブレッドボード表面の5つの穴の列に対応する5つの小さなクリップを内蔵しています。これらのクリップは、ブレッドボード表面の穴に押し込まれた部品のリード線をつかみます。これにより、はんだ付けの必要がなくなります。部品はブレッドボードを動かしてもしっかりと固定され、軽く引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。

    ほとんどの中型以上のブレッドボードを見ると、穴のさまざまな行や列に簡単な番号と文字が割り当てられていることに気づくでしょう。同じ行や列の穴は通常、下のワイヤーでつながっていますが、異なる行や列をまたぐことはありません。例えば、穴1A-1Eは通常互いに接続されていますが、穴2A-2Eには接続されていません。

    英数字のグリッド・システムにより、回路製作者はどの部品がどこに接続されているかを簡単に把握できます。その結果、回路が大きく複雑になるにつれて、事前の計画やトラブルシューティングが簡単になります。また、このシステムは、初心者が例題や練習問題を使って初歩的な回路の組み立てを学ぶ際に、ブレッドボードがどのように機能するかについて、基本的なステップ・バイ・ステップのインストラクション・ガイドに従う方法を提供します。

    ブレッドボードの種類

    多かれ少なかれ、最近のソルダーレス・ブレッドボードはどれも基本的に同じような方法でセットアップされ、レイアウトされています。とはいえ、英国をはじめとするほとんどのサプライヤーから販売されているブレッドボードには、5つの基本的な構成があります。これらは、Full+、Full、Half+、Half、Miniとして製品化されています。

    上記の各ブレッドボード・タイプの主な違いは、全体のサイズです。しかし、ブレッドボードの寸法は普遍的なものではなく、メーカーによって異なります。 それぞれの場合、ワイヤストリップの異なる行や列が互いにどのように接続(または絶縁)されているかに若干の違いがあるかもしれませんが、上記のすべてのモデルで同じ原則が適用されます。ほとんどの場合、どのブレッドボードのサイズでも、はんだ付け無しのプロトタイプ回路を作ることができます。

    1枚のボードでは試作したい回路全体を作るのに十分な物理的スペースが確保できない場合、複数のユニットを連結できるようにするのが、さまざまなブレッドボード・モデルに共通する特徴です。これは、一度に複数の基板を接続できることを意味します。これにより、複雑なブレッドボード・プロジェクトを構築するためのスペースを好きなだけ確保することができます。

    ブレッドボードの使い方

    回路製作という性質上、ブレッドボードの使い方に決められた方法はありません。 もちろん、回路を設計し、さまざまな種類の部品を接続する際に守るべき基本的なルールや指針はあります。しかし、ブレッドボード・プロジェクト全体から見ると、何が正しいかは、回路に何をさせようとしているかに大きく左右されます。 とはいえ、機能的な回路プロトタイプを作るためにブレッドボードを使用する際には、いくつかの一般的な経験則を頭に入れておくとよいでしょう。以下は、作業を進める上で考慮すべきことのリストです:

    • シンプルなブレッドボード回路であっても、一般的に、製品やデバイスに永久的に取り付けるには適切な方法ではないこと理解しておきましょう。ブレッドボード回路は、ハンダ付けバージョンに移行する前に、ケースやハウジングの外で回路を設計したりテストしたりするためにのみ使用されるものです。
    • ソルダーレス・ブレッドボードで回路を構築するのに必要な工具は通常ありませんが、ピンセットやニードルノーズプライヤーを用意しておくと、小さな部品を扱う際に便利です。
    • 部品のリード線をブレッドボードの穴に挿入する方法に注意してください。まっすぐ押し込むようにし、まだ最適な長さでない場合は切り詰めることを検討してください。LED、抵抗、その他の部品が基板表面と適度に平らになるように、ぴったりとはまるのが理想的です。
    • 部品やケーブルの管理全般、特にジャンパーワイヤーを配置するときは、常に注意を払うこと。平らな状態を保ち、適切に配線するように注意しないと、絡まって無秩序なボードになってしまう可能性が高くなります。
    • ジャンパー線キットは、さまざまな長さや色分けができるようにしましょう。回路が複雑になればなるほど、これは非常に便利です。
    • ジャンパー線は、他のコンポーネントの上ではなく、周囲に配線する。そうすることで、将来の調整が容易になります。
    • ブレッドボードの配線で近道をしないこと。個々の部品をバッテリーパックやその他の電源に直接配線するのは避けましょう。規律を守り、常に電源レールを介して接続するようにしてください。
    • デジタル・マルチメータを常備しておくと、穴とレールの間の接続が不明な場合に簡単にチェックできます。
    • ホール、ストリップ、接続の構成は、メーカーによって異なる場合があります。しかしブレッドボードの基本的なパーツと機能は、どのタイプでも同じです。しかし、混乱を避ける為には、作業している特定のボードでどのようにリンクしているのかを明確にするのが賢明です。

    ブレッドボードのセットアップ方法

    エンジニアリング研究室のメンバーであるナタリアが、ブレッドボードのセットアップ方法をステップバイステップでデモンストレーションします。ナタリアはブレッドボードの基本的な構成要素を説明し、ブレッドボードの設定プロセスを案内します。また、トラブルシューティングのヒントを提供し、ブレッドボードの使い方に慣れるのに役立ちます。

    ブレッドボードとハンダ付け基板

    ブレッドボードとはんだ付けは、エレクトロニクスのプロトタイピングと回路構築に使用される2つの異なる方法です。両者の主な違いは以下の通りです:

    ブレッドボード

    • 一時的な接続: ブレッドボーディングは、ブレッドボード上のスプリングクリップや穴を使って、部品間の一時的な接続を行います。はんだ付けは不要で、実験や改造のために回路を組み立てたり分解したりするのが簡単です。
    • 柔軟性と再利用性: ブレッドボードは、部品を簡単に抜き差しできるため柔軟性があり、迅速なプロトタイピングやテストが可能です。同じブレッドボードを複数のプロジェクトに再利用できます。
    • 特別なツールが不要: ブレッドボードには通常、特別な工具や機器は必要ありません。手で押したり、ジャンパーワイヤーを使ったりして、コンポーネントを挿入・接続できます。
    • 限られた高周波性能: ブレッドボードは、接点と配線の固有の影響により、抵抗、キャパシタンス、インダクタンスが追加される場合があります。これは、特に高周波での回路性能に影響を与える可能性があります。

    はんだ付け

    • 恒久的な接続: はんだ付けでは、部品のリード線と回路基板のパッドにはんだを溶かし、部品を恒久的に接合します。はんだ付けによる接続は、ブレッドボードによる接続に比べ、より確実で安定したものとなります。
    • より優れた電気的性能: はんだ付け接続は、抵抗が低く、導電性に優れ、信頼性が向上します。ブレッドボードで起こりうる接続の緩みも少ない。
    • 製造に適しています: はんだ付けは、電子回路の製造に適した方法です。より強固で耐久性があり、長期間の使用に適しています。
    • はんだ付け装置が必要: はんだ付けには、はんだごて、はんだワイヤー、フラックスなどの専用工具が必要です。また、安全のために、はんだ付けステーション、はんだ付けスタンド、はんだヒュームエクストラクターなどの追加設備が必要な場合もある。
    • 改造が困難: 一度回路基板にはんだ付けされた部品は、簡単に変更できるブレッドボード接続に比べて、取り外したり変更したりするのが難しい。

    ブレッドボードとはんだ付けのどちらにも利点があり、エレクトロニクスのプロトタイピングや開発のさまざまな段階で使用されます。ブレッドボードは一般的に初期設計、実験、テストに使用され、はんだ付けはより恒久的で最終的な回路構成に使用されます。この2つの方法の選択は、プロジェクトの複雑さ、耐久性の必要性、希望する電気的性能などの要因によって決まります。

    よくある質問 FAQ

    ブレッドボードの基本について理解を深めることができたと思います。このガイドではブレッドボードの使用法やその基本原理など、重要なトピックについて取り上げました。さらに、様々なアプリケーションで電子ブレッドボードを効果的に活用する方法についても紹介しました。これらの基本的な知識を身につけることで、電子工作でブレッドボードを効果的に使用するための準備ができました。

    関連ガイド

    関連ページ