- 発行日 2025年2月4日
- 最終変更日 2025年3月3日
- 5 分
PCディスプレイガイド
コンピュータのモニターには、VA、TN、IPSタイプの液晶画面など、さまざまな画面技術が採用されている。本記事では、これらのタイプのディスプレイとその違いについて紹介します。
ピーター・ケンダル(テクニカルサポートエンジニア)によるレビュー(2024年7月)
モニターは、ユーザーがPCからアクセスする内容を表示する画面(ディスプレイ)です。この記事では、コンピュータのディスプレイにおいて考慮すべき機能について説明し、IPS、VA、TNタイプのLCDモニターの違いを紹介します。
PCディスプレイとは
コンピュータのモニターとは何でしょうか?モニターは、コンピュータのユーザーインターフェースを構成するディスプレイです。ユーザーがアクセスする情報を表示し、ユーザーの入力に応じたコンピュータの出力を表示します。
モニターは何に使われるのでしょうか?モニターは、ユーザーがアクセスする内容を表示します:ファイル、ウェブサイト、作業効率向上ツール、CAD、画像編集ソフト、ビデオゲーム、映画などです。
ディスプレイの種類
液晶ディスプレイ
液晶ディスプレイ(LCD)は、最も一般的なタイプのモニターです。その名の通り、液晶は半液体の状態で存在し、温度変化に非常に敏感です。熱を加えると、その分子構造が変化し、光を通す能力も変わります。
現代のLCDモニターには、以下の薄膜層(TFT)が含まれています:
- 液晶 :ピクセルのグリッド状に配置されています。
- 電極(2個) :液晶を挟み、行列制御システムを使用して電流を選択的に流します。
- 偏光ガラス層(2層) :それぞれの偏光が90°の角度で交差するように配置されています。これらの「基板」が電極を挟み、電極が液晶の分子構造を変更して各ガラスの偏光に合わせることで、光が通過できるようにします。
- カラーフィルター :各液晶の光を赤、緑、青に分けるサブピクセルの層です。各サブピクセルの電圧制御を慎重に行うことで、フルカラー表示が可能になります。
- バックライト :時計や腕時計に使われるシンプルなLCDは鏡を使用し、周囲光の反射を制御します。LCDモニターはLEDを使用して、これらの層を通して光を照射し、その光の強度や色を制御します。
VA ディスプレイ
垂直配列(VA)LCDは、ピクセルがスクリーンのシート(層の積み重ねにおける「垂直」方向)に対して直角に整列しています。電極から電流を受けると、光が通過できるようにピクセルが移動します。
この直線的な休止状態の整列は、VAディスプレイの強いコントラストに寄与しており、黒い背景を再現し、隣接する色とのコントラストを良好に保つことができます。
TNディスプレイ
TNモニターとは何でしょうか?ツイステッド・ネマティック(TN)液晶は、古いLCDタイプの一つであり、高速かつ低消費電力であるため、現在でも使われています。通常白色の休止状態では、ピクセル分子が螺旋状にねじれており、偏光板の90°の偏光変化に合わせて整列し、光を通します。ピクセルに電流を流すと、このねじれが解けて光が遮断され、デジタル時計の数字の「暗い」部分のようになります。
現代のTNディスプレイは非常に速い応答時間とリフレッシュレートを持ち、これにより画像のぼやけが減少し、ユーザーの入力にほぼ瞬時に反応します。このため、競技的なビデオゲーマーにとっては、高速応答が求められるモニターの選択肢となります。また、ゲーマーはモニターの正面に座り、色の正確さに対しては許容できるため、TNディスプレイの弱点であるIPSに比べて視野角や色域が限られていることを受け入れることができます。
IPS ディスプレイ
IPSモニターとは何でしょうか?インプレーン・スイッチング(IPS)LCDでは、液晶が画面の層に平行に配置され、光を通すためにねじれるのではなく、回転します。
これらの液晶の垂直(層の積み重ねにおける)アクティブ状態が、IPSディスプレイに広い視野角を提供し、部屋にいる複数の人が同時に画面を見ることができるようにします。さらに、IPSモニターは色の正確さが優れており、最も自然な表示が必要なクリエイティブな専門家に適しています。
IPSとVAの比較
VAパネルとIPSパネルの仕様はどのように異なるのでしょうか?どちらも長年にわたって普及している一般的なディスプレイスタイルですが、VAモニターとIPSモニターは、速度、コントラスト、視野角の面で違いがあります。
IPSディスプレイはコストが高くなる場合がありますが、速度と色再現能力に優れています。また、視野角が広いため、広い角度で画面を見ることができます。
一方、VAディスプレイはコントラスト比が優れており、より明るい白とより深い黒を表現できます。これにより、ゲームや映画鑑賞に没入感を与えますが、専門的な状況ではそれほど重要ではありません(そのメディアを制作するクリエイターを除く)。また、VA画面は色の正確さや色域が劣る場合がありますが、現在では、プロの写真編集者以外には十分なレベルの色表現を提供しています。
VAとIPSディスプレイを比較する際には、使用環境、用途、およびコストを考慮してください。工場の作業場で使用するモニターには、写真のようにリアルな色やコントラストは必要ありませんが、広い視野角が求められる場合があります。一方、プロのデザイナーはIPSの色再現能力が必要となり、動画を扱う人々も、その高速応答性能からVAよりもIPSを好む傾向があります。
IPS と TNの比較
前述の通り、TNとIPSの違いは速度から始まります。TNディスプレイは応答時間とリフレッシュレートが非常に優れています。ハードコアゲーマーは60Hz(画像が1秒間に最大60回更新される)を基準としていますが、TNディスプレイは最大540Hzに達することができます。これらのモニターはモーションブラーを減らし、ユーザー入力と画面上の結果との間の遅延を減少させます。さらに、TNモニターは低い消費電力と、比較的手頃な価格でこれらの機能を提供します。
一方、IPSモニターは専門的な作業においてより良い選択です。視野角と色精度においてTNディスプレイを上回り、クリエイティブな作業やチームやオープンエリアでの作業に適しています。
ノートPCディスプレイ
ノートパソコンは、必要に迫られて薄型ディスプレイの開発を先導しました。かさばるブラウン管(CRT)スクリーンは、ノートパソコンのサイズには適していませんでした。現在では、ノートパソコンのディスプレイはデスクトップのディスプレイと同じくらい強力です。VA、TN、IPS LCDスクリーンに加えて、ノートパソコンにはOLEDやミニLEDスクリーンも搭載されています。
有機発光ダイオード(OLED)は、炭素ベースの材料を使用して、画像の明るさ、コントラスト、色域を向上させます。これらのスクリーンはバックライトを必要としないため、非常に薄く作ることができます。これはノートパソコンにとって理想的な特徴です。
ミニLEDスクリーンは標準のIPS LCDスクリーンに似ていますが、バックライトにより小さく、より多くのLEDを使用しています。これにより、画像のコントロールとコントラストが向上し、より暗い黒とより明るい白を表現することができます。
ディスプレイの選び方
- 画面サイズ :画面の対角線の長さで測定されますが、数値は四捨五入されることが多い(例:17.3インチは17インチとして表記されることもあります)。
- 解像度 :ピクセル行の数を示します。通常、1080pから始まり、720pのノートPCを除いて、最大で4K超高精細(Ultra-HD)に達します。
- アスペクト比 :画面の幅と高さの比率を比較したものです。通常は16:9や16:10のワイドスクリーンモニターが一般的ですが、コンパクトなノートPCには3:2、高級ユーザー向けにはウルトラワイドの21:9も選べます。
- コントラスト :マーケティングで誇張されがちな仕様です。「静的」コントラスト(例:1,000:1)は、モニターが極端な白や黒をどれだけ再現できるかを適切に示しますが、1,000,000:1などの「動的」コントラストの主張は実際には有用な情報を提供しません。
- リフレッシュレート :Hz(1秒あたりの回数)で測定され、画面が新しい画像フレームを供給する速さを示します。60 Hzは多くのプロフェッショナル用途で許容されます。
- 応答速度 :1フレームが次のフレームに切り替わるまでの時間をミリ秒(ms)で示します。
- 色域 :画面が表示できる標準的なカラーパレット(例:sRGB)の割合を示します。
- 輝度 :たとえば、屋外でどれだけ読みやすいかを示します。単位はcd/m²(カンデラ毎平方メートル)または「ニット」です。
- スピーカー:モニターは現在、映像だけでなく音声にも対応可能です。
PCディスプレイ技術の未来
コンピューターの中心的存在であるディスプレイは、依然として技術の中で最も急速に発展している分野の一つです。曲げても使用できるOLEDディスプレイの特性により、曲面型のウルトラワイドモニターなどの製品が実現し、非常に没入感のある体験を提供します。さらに、OLED技術は車の窓に埋め込まれるスクリーンや、紙のように巻き取れる折りたたみ式スクリーンなど、さらなる可能性を秘めています。
新たに登場している機能の一つにHDR(ハイダイナミックレンジ)があります。HDR技術はモニターのコントラストと色再現能力を向上させますが、HDR対応のコンピューターとHDR対応コンテンツが必要です。
RSでは、様々なニーズに対応するディスプレイを提供しており、PC環境を整えるためのコンピュータ周辺機器も取り揃えています。