- 発行日 2024年12月2日
- 最終変更日 2025年5月27日
- 5 分
ケーブルガイド
この記事では、さまざまな種類のケーブルと、その用途、規制、安全上の注意点について紹介します。

このガイドは、ケーブルの多面的な側面について紹介することを目的としています。さまざまな種類のケーブルの違いから、それぞれの最適な使用方法まで、ケーブルについて知っておくべきことを説明します。また、ケーブルの安全性や主な規制、ケーブルの選択に関する注意事項についても紹介します。
ケーブルの種類
電子機器接続は様々なケーブルに依存しており、それぞれが特定の要件を満たすように設計されています。このセクションでは、最も一般的なケーブルの種類をいくつか取り上げます。
AVケーブル
AVケーブル(オーディオビデオケーブル)は、機器間でオーディオ信号やビデオ信号を伝送するために使用されます。HDMIケーブル、RCAケーブル、光ケーブルなどさまざまな形状があり、それぞれ特定の用途に合わせて作られています。
PCケーブル
PCケーブルは、さまざまな周辺機器やデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。PCケーブルには、次のような種類があります:
- プリンター、キーボード、マウスなどを接続するUSBケーブル
- ネットワークで信号を伝送するためのイーサネットケーブル
- モニターを接続するための VGA または HDMI ケーブル
- IEC主電源ケーブルなど、デバイスに電気を供給するための電源ケーブル
単芯ケーブル
単心ケーブルは低電圧、低電流の用途に使用されます。このケーブルは柔軟で、設置や取り扱いが容易です。なお、単心ケーブルが柔軟であるのに対し、撚り線機器用電線は連続的な曲げに適しています。
コントロールケーブル
コントロールケーブルは通常、オートメーションおよび制御用途で使用されます。この産業用ケーブルには、以下のようなさまざまなタイプがあります:
- CYケーブル:錫めっき銅線編組、多芯コード、および外部の電磁波の影響から保護するための PET バリアを備えたシールドフレキシブルケーブルです。CYケーブルは、一時的に移動させても柔軟性があり、紫外線から保護するために屋外で使用したり、乾燥したまたは湿度の高い屋内でも使用できます。
- SYケーブル:装甲フレキシブルコントロールケーブルであるSYケーブルは、亜鉛メッキ鋼線編組から強度と耐久性を得ています。CYおよびYYよりも強度が高いSYケーブルは、屋内の乾燥したあるいは、湿気の多い、湿った環境に適していますが、屋外の用途には適していません。
- YYケーブル:非シールドで柔軟性の高いPVC被覆の多芯電力および信号制御ケーブルで、幅広い産業用途に使用されます。外側の丈夫なPVCシースは、軽い機械的、あるいは環境ストレスから保護します。
ケーブル用途
さまざまな用途でさまざまな種類のケーブルが使用されており、それぞれ固有の特性と性能に基づいて選択されています。
ここでは、一般的なケーブルの用途について説明します:
- 電力ケーブル:これらのケーブルは、ある地点から別の地点へ電力を送ります。一般的に、住宅、商業施設、および工業環境で使用され、建物、機械、家電製品に電力を供給します。
- データケーブル:通信ケーブルとしても知られ、機器間でデータ信号を伝送します。コンピュータネットワーク、テレコミュニケーションシステム、オーディオ/ビデオ用途で広く使用されています。
- 同軸ケーブル:同軸ケーブルは、高周波信号を低損失で伝送します。テレビシステム、CCTV設備、高速インターネット接続で一般的に使用されています。
- イーサネットケーブル:ローカルエリアネットワーク(LAN)内の機器を接続し、データ転送を容易にするケーブル。イーサネットケーブルは、家庭、オフィス、データセンターで広く使用されています。
- HDMIケーブル:HDMIケーブルは、機器間で高品質のオーディオおよびビデオ信号を伝送します。ホームシアターシステム、ゲーム機、マルチメディア機器などで一般的に使用されています。
- USBケーブル:USBケーブルは、スマートフォン、タブレット、プリンター、カメラなどのデバイスをコンピューターや電源に接続するために使用されます。データ転送やデバイスの充電などに使われます。
これらは、幅広いケーブル用途のほんの一例に過ぎません。プロジェクトやアプリケーションの特定の要件に応じて、最適なパフォーマンスと信頼性を確保するために、さまざまなタイプのケーブルを使用する必要があります。
英国におけるケーブル規制
英国では、様々な用途に使用される様々な種類のケーブルの安全性、信頼性、および性能を保証するために、特定のケーブル規制が設けられています。これらの規制は、英国の設計および製造基準と同様に、ケーブルの命名およびコーディングシステムの概要を示しています。
ケーブルの命名とコーディングシステムは、異なるタイプのケーブルを識別し、分類するための標準化された方法を提供します。これは、ユーザー、エンジニア、設置者が、ケーブルの名称やコードに基づいて、ケーブルの目的や特性を迅速に特定するのに役立ちます。このシステムは、導体材料、絶縁タイプ、定格電圧などの特定の特性を表す略語とコードで構成されています。
英国規格は、ケーブルの品質と安全性を確保する上で重要な役割を果たしています。これらの規格は、ケーブルが満たすべき要件を規定しています。これらの規格には、耐火性、機械的強度、耐薬品性、環境要因などが含まれています。英国規格に準拠することは、意図された用途におけるケーブルの適合性と信頼性を確保するために不可欠です。
- 英国規格:BS4808準拠のPVC絶縁ケーブルは、電気・電子機器の内部配線用に設計されており、計装機器や制御盤の配線にも使用できます。 BS EN13062準拠のケーブルは、錫メッキ焼鈍銅構造で、再配線可能なヒューズ接続、短絡接続などに適しています。
- DEF STAN:DEF STAN 61-12 Part 29/1 の要件を満たすように設計されたケーブルは、通常、軍事、航空電子工学、航空宇宙、原子力、医療環境での厳しい用途に使用されます。
- 欧州規格:欧州規格H05V-K/びH07V-Kに準拠するケーブルは、1本撚りの非錫メッキ銅コアを持つ色分けされたPVCシースケーブルです。照明、制御・配電盤内の配線工事、電線管、水路などで広く使用されています。カラーコードは、単相回路と三相回路の導体を区別するため、2004年に初めて導入されました。
- MIL SPEC:軍事仕様に準拠して設計され、MIL-W-81822/13準拠のケーブルは、PVCまたはPTFE絶縁の単芯です。過酷な環境用に特別に設計されており、化学物質や放射線に対する高度な耐性が要求される航空宇宙産業や同様の産業で使用されます。高温および高周波用途にも使用できます。MIL 規格のケーブルは、溶接や巻線作業に適しており、厳しい条件下で強力な耐久性が要求される場合に使用されます。
- UL規格:これらのケーブルは、UL (Underwriters Laboratories) 試験分類に適合しています。これは、汎用配線回路、制御回路、内部電気器具配線など、さまざまな用途で使用するための要件に適合していることを独自に試験したケーブルとワイヤのカテゴリです。UL規格に従って製造されたケーブルは、1本撚り芯で、4種類のシース構造と様々な色があります。幅広い種類のケーブルやワイヤーがUL規格に適合しており、ULの評価によって使用分野が決定されます。
ケーブルの安全性
ケーブルを扱う際には、常に安全が最優先です。ケーブルは、さまざまな電気システムに不可欠なものであり、その安全機能、潜在的な危険性、安全な使用方法を理解することは、事故を防ぎ、機器を長持ちさせるために非常に重要です。
ケーブルには、ユーザーと機器を保護するためのさまざまな安全機能があります。一般的な安全機能には、絶縁、シールド、接地などがあります。絶縁は、ケーブルの導電部分を非導電性材料で覆うことで、感電のリスクを低減します。シールドは、電磁干渉を最小限に抑え、外部要因によってケーブルの性能が影響を受けないようにします。接地は、電気エネルギーの安全な放散経路を提供し、電気障害のリスクを低減します。
これらの安全機能にもかかわらず、ケーブルは適切に使用されなければ、危険をもたらす可能性があります。危険の例としては、緩んだケーブルにつまずいたり、過大なケーブル電流が流れたり、損傷したケーブルを使用したりすることが挙げられます。このような危険を避けるためには、ケーブルを適切に整理し、通路や破損する可能性のある場所に放置しないように固定する必要があります。また、過負荷を防ぐために、メーカーの定格電流に従うことも重要です。 絶縁体のほつれや芯線の露出など、ケーブルに損傷がないか定期的にチェックすることも、ケーブルを安全に使用するための重要なポイントです。
ケーブルを安全に使用するための一般的なヒントを以下に示します:
- 常に、使用目的および使用環境に適したケーブルを使用します。
- 内部導体を損傷する恐れがあるため、ケーブルの過度な屈曲は避けます。
- ケーブルはコネクタから引き抜かず、コネクタをしっかりと掴んで抜きます。
- ケーブルを引き抜く際は、コネクタをしっかりと掴み、まっすぐ引き抜いてください。
これらの安全ガイドラインを守ることで、電気システムでケーブルを安全かつ効率的に使用することができます。
ケーブルシールド
ケーブルシールドは、多くのケーブル用途で必要です。シールドは、外部干渉やEMIから導体を保護し、ケーブル自体からの放射を防ぎ、導体間のクロストークを最小限に抑えます。
シールドの程度は、ケーブルの種類や用途によって異なります。金属製の制御キャビネット内など、干渉の影響を受けにくい場所で使用するシールドなしの電源ケーブルや制御ケーブルから、EMI や電気干渉の多い場所で使用する箔や編組のシールドケーブルまであります。

考慮事項
ケーブルを購入する際には、考慮すべき重要な点がいくつかあります。用途や環境に適したケーブルタイプを選択することはもちろん、以下の点に留意する必要があります:
配線サイズ
- AWG(アメリカンワイヤゲージ)は、広く受け入れられている電線断面積の測定方法で、単純な数字で表されます。
- CSA(断面積)は、導体の表面断面積をmm²で表したものです。
どちらの単位も配線の太さを決めるのに使われます。AWGが大きくなるにつれ、配線は細くなり、CSAは小さくなることを覚えておくと便利です。
AWGとCSAのおおよその変換を以下に示します:
AWG | CSA (mm²) |
|---|---|
| 0 | 53.5 |
| 5 | 16.76 |
| 7 | 10.55 |
| 10 | 5.26 |
| 12 | 3.31 |
| 15 | 1.65 |
| 18 | 0.82 |
| 20 | 0.52 |
| 25 | 0.16 |
AWGワイヤーには、40以上のサイズがあり、それぞれの断面積と通電容量があります。
導体の種類
- ソリッドコア:ソリッドコアケーブルは、絶縁導体の単芯(通常は銅)から成っています。撚り線よりも曲げに強く、恒久的・半恒久的な配線に適しています。ソリッドコアケーブルは製造コストが安く、撚り線よりも抵抗が高い。
- 撚り芯線:撚り芯線は、特定の仕様ではソリッドコアよりも曲げに耐えることができます。撚り線導体は、自動車用途、フレキシブルパワーケーブル、電気・電子機器の信号配線など、曲げや振動が頻繁に発生する場所に最適です。ソリッドコアケーブルよりも減衰が大きいため、長いケーブル配線には不向きです。
まとめ
RS は、さまざまな用途や環境に適したケーブルを幅広く提供しています。当社のRS PRO製品ラインは、高品質で専門的な認定を受けた製品を提供し、市場をリードするブランドの製品も幅広く取り揃えています。
AVケーブル、コンピュータケーブル、電気ケーブル、同軸ケーブル、単芯ケーブルなど、RS PROは高品質な製品を幅広く取り揃えています。