検索キーワード履歴
      • 発行日 2024年2月26日
      • 最終変更日 2025年2月24日
    • 1

    遠心ファンと軸流ファンの違いとは?

    産業用の冷却と換気には、遠心ファンと軸流ファンの2つの選択肢があります。

    ファンはどこにでもあり、あらゆるものに使われています。日常的な用途から複雑なコンピューターまで、ファンは必要不可欠なものですが、遠心式と軸流式の違いは何でしょうか?

    遠心ファンとは?

    遠心ファンは送風機としても知られ、周囲の環境から空気を吸い込み、冷たい空気を押し出すように設計されたモーターを備えています。遠心ファンは、その適応性と低メンテナンス性から信頼性の高い技術であり、商業用と家庭用の両方でよく使われています。遠心ファンの用途はさまざまで、空調、コンピューター冷却、洗車場の乾燥機内などで使用されています。静的効率が高く、安定したレベルの気流を発生させるため、人気の高い方式となっています。

    遠心ファンには、後方に湾曲したもの、前方に湾曲したもの、インライン遠心ファンなど、いくつかの種類があります。これらのファンは、主にブレードの角度やそれらの気流出力に基づいて異なります。

    遠心ファンの仕組み

    遠心ファンの仕組みはシンプルです。電動モーターが取り付けられた羽根車と呼ばれる車輪があります。この回転する羽根車が空気を吸い込み、外部に送り出します。空気の吸引量は、電動モーターの回転力によって決まります。

    遠心ファンのメカニズムは、ハウジングと呼ばれるケーシングで保護されています。しかし、基本的な設計はシンプルですが、遠心ファン内のブレードの角度によってファンのタイプが決まります。

    • 後方に湾曲した遠心ファンは、羽根車に対して反対方向に湾曲した羽根を持っています。これらのファンは高速で動作するため、ケーシングも重くなります。
    • 一方、前方湾曲ファンは、羽根車に対して同じ方向に湾曲した羽根を持っています。出力は低いですが、運転時の音は静かです。
    • 最後に、インラインファンは小型でありながら高出力のファンです。工業用ファンとしてより一般的に使用されています。

    軸流ファンとは?

    軸流ファンの歴史は古く、1800年代に電気モーターが導入される以前の中世の風車設計にさかのぼります。軸流ファンは低圧出力であり、さまざまなサイズが存在します。換気や機械・部屋の冷却に使用されるほか、ホバークラフト、発電機、圧縮装置などにも利用されます。商業用や家庭用にも広く採用されています。遠心ファンと同様に、軸流ファンのファンホイールとモーターはハウジングに収められています。

    軸流ファンの仕組み

    遠心ファンと同様に、軸流ファンも回転する羽根から空気を吸い込み、押し出します。軸流ファンの羽根は軸に平行なので、空気は同じ方向にファンの中を出入りします。軸流ファンの設計は大量の気流を生成しますが、その羽根の配置により、気流の圧力を調整することができるという特長があります。

    遠心ファンと軸流ファンの類似点は?

    この2つのファンのデザインには多くの共通点があり、その1つがシンプルさです。どちらもシンプルな設計方法で、信頼性と耐久性に優れた技術として知られています。さらに、どちらのファンも電気モーターを使用して機能します。

    また、両者のファン設計には異なる選択肢があります。遠心ファンは、ブレードの配置が異なり、必要に応じて異なる出力を提供します。一方、軸流ファンにはさまざまなサイズがあり、遠心ファンと同様に、異なる速度オプションが用意されています。

    最後に、どちらのファンも家庭用と業務用の両方で多くの用途があります。これには、機械や空調、冷却装置などが含まれます。

    遠心ファンと軸流ファンの違いは?

    遠心ファンと軸流ファンの最大の違いは、ブレードの角度です。遠心ファンは、異なる流量と圧力の目的のために、異なる方向に角度をつけたブレードを持ちます。そのため、遠心ファンはファンのブレードの角度に基づいて、高圧気流を生成することができます。一方、軸流ファンのブレードは軸と一直線上にあり、より大きな低圧の気流が得られます。

    さらに、軸流ファンは低圧出力であるため、遠心ファンよりも軽量になる傾向があります。遠心ファン、特に後方に湾曲したファンは風圧が高いため、より堅牢なハウジングで重量が重くなります。また、軸流ファンは軽量で小型であるため、場合によっては遠心ファンよりも安価になることがあります。

    最後に、軸流ファンの設計は、遠心ファンよりも騒音が大きい傾向があります。サイズや用途にもよりますが、軸流ファンの中には、その騒音を抑えるためにサイレンサーが必要なものもあります。これは、より静かで騒音低減装置を必要としない遠心ファンとは異なります。

    遠心ファンと軸流ファンのどちらを選択すべきか?

    どちらのファンを選択するかは、目の前のタスクやプロジェクトによります。考慮すべき点は、冷却が必要な空間の大きさです。広いスペースがある場合は、遠心ファンの方が出力圧力が高く、空気をより遠くまで循環させることができるため、遠心ファンの方が適しているかもしれません。一方、冷却が必要なスペースが狭い場合は、軸流ファンの方が適しています。なぜなら、軸流ファンは背圧をそれほど必要とせずに、より広い範囲で空気を強制的に循環させることができるからです。

    また、必要なファンのサイズも考慮すべきです。どちらのタイプのファンにもさまざまなサイズがありますが、軸流ファンは一般的に遠心ファンよりも騒音が多いため、遠心ファンがより適している場合があります。ただし、軸流ファンは通常、遠心ファンよりも軽量であるため、インフラや可動部に設置する場合には、軸流ファンが適している場合もあります。また、電力が弱い場合は、低圧出力である軸流ファンの方が適している場合もあります。遠心ファンは、高圧の気流を得るために多くの電力を必要とする傾向があります。

    最後に、予算も考慮すべき属性です。予算が限られている場合は、軸流ファンが最も費用対効果の高いソリューションとなります。軸流ファンも遠心ファンと同様に信頼性が高いですが、重量が軽く、必要なエネルギーが少ないため、購入費用とメンテナンス費用が安く済みます。

    関連記事

    関連ページ