• 発行日 2024年6月27日
    • 最終変更日 2024年6月27日
  • 5

非常停止ボタンガイド

非常停止ボタンは従業員と機械の安全のために重要です。このガイドで、緊急停止について学びましょう

Emergency Stop Buttons Banner

非常(緊急)停止ボタンについて

非常停止ボタンは、従業員と機械の安全に大きく貢献します。国や機械の種類によっては、非常停止機能の提供が法的に義務付けられていることもあります。正しい非常停止ボタンを選択することは非常に重要です。

緊急停止ボタンとは?

緊急停止ボタンは、非常停止またはキルスイッチとも呼ばれ、機械を素早く停止させることで負傷のリスクを減らすために使用されます。非常停止ボタンは緊急時に簡単にアクセスできるように取り付けられています。Eストップは赤色で、注意を引くために黄色の背景、ベゼル、またはハウジングを備えている必要があります。ボタンは手袋をしていても簡単に操作できるように設計されています。また、暗い環境でも使用できるように点灯することもあります。

さまざまなアプリケーションに対応するさまざまな緊急停止ボタンがあります。緊急用以外のストップ/オフボタンもあります。これらは一般的に黒いボタンです。

緊急停止ボタンの仕組み

緊急停止ボタンは、基本的に電気回路を遮断して通電を防ぎます。これにより、機械は直ちに機能を停止します。一部の非常停止ボタンは、異なる方法で電力を停止する必要がある場合、コントローラーに接続することができます。

E-ストップボタンは、高圧状況での混乱を避けるために使いやすく設計されています。E-ストップの色は明るく、一目でわかるようになっており、ボタン自体も使いやすい形をしています。

非常停止ボタンの種類

Eaton RMQ 小型非常停止ボタン

RMQ小型非常停止ボタン

RMQ小型非常停止ボタン

RMQ小型非常停止ボタンは、コンパクトな設計に品質、安全性、および機能性を結合しています。これは、スペースが制限されているが同じレベルの安全性が要求されるアプリケーションに最適な選択です。この洗練されたデザインは、幅広いアプリケーションに対応するために、さまざまな色とリセット方法で利用可能です。

RMQ小型非常停止ボタン

イートンからのビデオでRMQ小型非常停止ボタンを知ってください。(英語)

RMQ小型非常停止ボタンの特徴:

イルミネーション: E-ストップの視認性を高めることは常に重要です。RMQシリーズには、シンプルな照明や機械の状態を表示するためのライトアップオプションがあります。ボタン周囲360°にはリングライトが装備されており、どの角度からでも視認できます。さらに、内蔵のRGB LEDを使用して最大7色から選ぶことができます。

耐久性: RMQ小型E-ストップの一部はIP69に適合しており、ほぼすべての条件に耐えることができます。IP69は非常に高い保護レベルを意味し、埃と高圧水から保護されます。過酷な環境や定期的な消毒が必要な機械に最適です。また、IP65のオプションもあります。

コンパクト: 標準的な押しボタンよりも約30%小さいRMQ小型E-ストップは、必要な機能を小さなパッケージに詰め込んでいます。直径22mmと30mmのオプションがあります。

柔軟性: RMQ小型E-ストップは、他のRMQ製品と互換性がありますので、イートンの製品ライン全体と組み合わせることが容易です。また、ワンハンドでの組み立ても可能です。

RMQ小型Eストップのバリエーション:

  • 解除方法: ターン・ツー・リリースまたはプル・ツー・リリース
  • 照明: ライトアップ360°リングまたは照明付きレンズの有無
  • 直径: 20mmまたは30mm
  • 色: 赤(非常用)または黒(オン/オフ)

非常停止ボタンの設置

非常停止ボタンの物理的な配置を考慮することは重要です。分かりやすく、手が届きやすい場所に設置する必要があります。

非常停止ボタンの配線については、電気回路内に設置し、ボタンに電流が流れるようにします。通常、制御ブレーカーの前、標準的なオン/オフスイッチの後に設置します。

非常停止ボタンは通常、2つのNO(ノーマルオープン)接点で使用されます。これは制御リレーのラッチを解除するために使用されます。さらに信号を送るために、NC(ノーマルクローズ)接点を追加することができます。NCとNOは接点の状態を示し、ボタンを選択する際に考慮すべき点です。

  • NC(ノーマルクローズ)接点は通常閉じており、ボタンを操作すると開きます。
  • NO(ノーマルオープン)接点は通常開いており、ボタンを操作すると閉じます。
覚えていてください

非常停止機能には、通常クローズ(NC)接点を使用する必要があります。

非常停止の取り付け

パネルマウント非常停止ボタン

パネルマウント

パネル取り付け式の非常停止ボタンは、大型パネル内に取り付けるように設計されています。通常、直径22mmまたは30mmの穴またはカットアウトが必要です。これらのボタンは、より統合された設計に適しており、機械のメインコントロールパネル内に組み込むことができます。

表面取付け式非常停止ボタン

表面取付け式

表面取付け式非常停止ボタンは、機械に直接取り付けることができます。これは完全なユニットで、多くの場合、目立つように黄色のハウジングが付属しています。表面実装ボタンは、作業員がアクセスしやすい位置に配置できます。

非常停止ボタンのリセット

作動後、通常の操作に戻るには緊急停止ボタンを放す必要があります。これにはいくつかの方法があります:

  • プル・トゥ・リリース :これは一般的なタイプのボタンで、押すだけで作動します。その後、外側に引いて解除します。
  • ツイストして解除 プッシュ/プルに似ていますが、このボタンは押して作動させます。解除するには、ボタンをひねります。
  • キーリリース :このボタンも押して作動させますが、解除にはキーが必要です。キーは多くの場合、ボタンの頭部に挿入されます。キーリリースは、危険性の高い環境での認証操作に最適です。

これらの方法は、緊急停止が必要な場合に異なる状況や要件に応じて選択されます。

よくある質問 (FAQ)

非常停止ボタンに関する情報を整理しました:

使用場所

非常停止ボタン(E-ストップボタン)は、以下のような場所で使用されます:

  • 産業および商業環境の大型機械
  • エスカレーターやエレベーターなどの公共環境

使用目的

非常停止ボタンは、次のような状況で使用されます:

  • 事故や危害を防ぐため
  • 危険が疑われる場合
  • ワークフローを直ちに停止する必要がある場合

海外への出荷

  • 製品を海外に出荷する場合は、現地の要件を確認し、CE、UL、CSA、CCCなどのグローバル認証に対応する必要があります。

ラベルについて

  • 一般的に、非常停止ボタンには文字や画像でラベルを貼る必要はありません。ボタンの色が目印となります。

停止ボタンと非常停止ボタンの違い

  • 停止ボタンは一般的な機械操作で使用され、標準的な機能の一部として配置されます。
  • 非常停止ボタンは緊急時にのみ使用される設計で、目立つように配置されます。

適合規格

  • 国や地域によって異なりますが、例えば英国ではEN ISO 13850:2015が関連する規格です。

カバーについて

  • 非常停止ボタンにはカバーをかけない方が良いです。素早く簡単にアクセスできるようにするためです。

これらの情報は、非常停止ボタンの理解と適切な使用を支援するためのものです。

人気ブランド・メーカー

関連ガイド

関連ページ