• 発行日 2024年6月27日
    • 最終変更日 2026年6月5日
  • 5 分

押しボタンスイッチガイド

このガイドでは、押しボタンスイッチがどのように機能するか、その用途と様々な種類を紹介し、目的に応じた最適なスイッチを見つける手助けをします。

押しボタンスイッチの説明

押しボタンスイッチは、電気回路において電流の流れを制御する重要な部品です。このシンプルで効果的なスイッチは、電気システムの安全性と効率を向上させるために不可欠です。

プッシュボタンスイッチとは?

Push Button Switch

押しボタンスイッチは、機械や他のプロセスの動作を制御します。押しボタンスイッチまたはプッシュスイッチとも呼ばれ、家庭や職場でよく使用される、小さいながらも基本的な部品です。

容易に識別できるように設計されており、ボタンは通常、繰り返し押すのに耐えられるよう、プラスチックや金属などの耐久性のある材料で作られています。ボタンの形状には平らなものと、人間工学に基づいた仕様にカスタマイズされたものがあり、必要なときに押しやすくなっています。様々なモデルがあり、モメンタリ方式とラッチ方式があります。

押しボタンスイッチの仕組み

Push Button Switch

ほとんどの押しボタンスイッチは同じように機能します。ボタンまたはアクチュエータに圧力がかかると、内部のスプリングと接点が押し下げられ、スイッチ下部の安定した接点に接触します。このプロセスにより、電気回路が閉じたり開いたりします。作動時に状態が変化する常開接点または常閉接点を備えた押しボタンスイッチがあります。

NO接点とNC接点の違いは?

NO(ノーマルオープン)接点では、接点のデフォルト状態はオープンであり、これは回路が遮断されていて、電流がスイッチに流れないことを意味します。ボタンを押すと、電流が流れる経路が完成します。NC(ノーマルクローズ)接点の場合、接点のデフォルト状態はクローズであり、これは電気回路が繋がっていることを意味します。プッシュボタンを作動させると接点が開き、電流の流れが遮断されます。

モメンタリとラッチの違いは?

押しボタンスイッチ

モメンタリスイッチの動作を継続するためには、ボタンを押し続ける必要があります。ボタンを離すとスイッチは元の状態に戻ります。これは、ドアベルやインターホンシステムなどの一時的な作動に便利です。

Momentary Push Button Switches Diagram

この図は、モメンタリスイッチボタンの動作を説明しています。モメンタリスイッチはノンラッチ型とも呼ばれます。三角形はモメンタリ動作を示し、極は動作中にスイッチが接続する回路数を示します。

ラッチ式押しボタンスイッチ

ラッチ方式の押しボタンは、圧力が再び加えられるまで設定された接点状態に留まり、その後元の状態に戻ります。これらのユニットは、機械のスタート/ストップ機能、照明システム、アラームなどの用途に使用されます。

Latching Push Button Switches Diagram

ラッチ動作とも呼ばれます。この図は、関連する電気記号を示しています。

使用例: クイックスタート回路

下図は、クイックスタート回路の一部として、イグニッションスイッチと一緒にプッシュボタンを使用する方法を示しています。また、そのために必要な基本的な回路設計と配線を示しています。

クイックスタート回路

押しボタンスイッチはどこで使われるのか?

押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチは、産業機械、家電製品、コンピュータ、制御盤、自動ドア、セキュリティシステム、オーディオ機器、照明システム、入退室管理、エレベーター、公共放送など、非常に多様な用途に使用されます。これらのボタンは、装置のオン/オフや特定の動作を引き起こす機能を持っています。

多くの場合、ボタンはその機能を示すために特定の色が付いています。赤色のボタンは通常「停止」機能を示し、緑色のボタンは「スタート」または「開始」を示します。これにより、誤ってボタンを押すリスクを減らすことができます。非常停止ボタンは一般的に、高い視認性を保証するために赤色で背景が黄色です。非常停止ボタンについては、こちらのガイドをご覧ください。

その他の用途は以下の通りです:

  • リセットスイッチ:特に小型のものが多く、特殊な工具でオン・オフが可能です。
  • 電卓、トイレの洗浄装置、科学機器、医療機器、シャワーシステム、キーボード、ゲーム機など。

照光式ボタンスイッチの目的は?

照光式押しボタンスイッチ

照光式押しボタンスイッチは、スイッチの位置や現在のステータスを表示するため、より高いレベルの視認性を提供します。LEDインジケータまたはバックライトが内蔵されており、産業機械のような薄暗く混雑した環境でも容易に確認できます。

どのような形状のボタンがありますか?

押しボタンスイッチ

これらのデバイスにはさまざまな形がありますが、丸型や四角型が最も一般的です。その他にも、キノコ型、ジョイスティック型、平ボタン型などがあります。

防水性は?

押しボタンスイッチ

高い防塵・防滴性能を備えたモデルの場合、IP65、IP66、IP67、IP68、IP69Kといった高いIP等級のユニットを探す必要があります。これらの等級は、湿気や粒子に対するデバイスの保護レベルを示しています。IP65等級のボタンは低圧の噴流水から保護され、IP69K等級のものは高圧、高温の噴流水や洗浄、スチーム洗浄から保護されます。

押しボタンスイッチの種類

様々なタイプがあり、それぞれに独自の利点があります。どういった種類が必要かは、目的、アクチュエータのスタイル、IP定格などの要因によって異なります。先に述べたように、モメンタリ式とラッチ式の押しボタンスイッチは、最も一般的に使用されるタイプの2つです。

その他のタイプは以下の通りです:

2-Position Push Button Switch

2ポジション押ボタンスイッチ

2つのポジションが設定されており、接続されたデバイスの電源を切るために使用されます。通常、保護プラスチックに包まれており、操作にはキーが必要です

デュアルプッシュボタンスイッチ

2ポジション式と同様に、電気接続用と切断用のボタンがそれぞれ1つずつあります。オンボタンは通常緑色で、オフボタンは赤色です。LEDが搭載されることもあり、バックライトでデバイスの状態を示します。

プッシュ・トゥ・ブレーク・スイッチ

ノーマルクローズ(NC)とも呼ばれるこのタイプは、メンテナンスタイプやモメンタリタイプとは逆の動作をします。圧力が加わっていない状態では回路に電気が流れますが、ボタンを押すとすぐに電流が遮断されます。スイッチはどちらの位置でもオンのままで、別々の装置から接続したり切断したりすることができます。

プッシュ・トゥ・メイクスイッチ

2つの接点が保持されているときは常に、回路に電気が流れるようになっています。ボタンを離すと接続が切れます。このタイプのスイッチは、ドアベルや電卓のボタン、キーボードのキーなどに使用されています。また、スイッチの配線によっては、プッシュ・トゥ・メークとプッシュ・トゥ・ブレイクの両方の機能を持つものもあります。

Panel Mounted Push Button Switch

パネル取付型押しボタンスイッチ

このスイッチは頑丈なマウントに取り付けるために設計されています。パネルに取り付けるためのカットアウトサイズを確認するには、ボタンの技術データシートを参照する必要があります。家庭や職場で電子機器に電力を供給するためによく使用されます。

小型押しボタンスイッチ

マイクロプッシュボタンスイッチとも呼ばれ、一般には小型電子機器のリセットに使用されます。

回路基板用押しボタンスイッチ

ボタンが押されるまで電気の通路を遮断する仕組みです。ユーザーとのインタラクションに応じて動作し、通常はプリント基板に組み込まれています。これらのスイッチは一般的にキーボード、キーパッド、インターフェース・コントロール・パネルで電力供給に使用されます。

タクタイル押ボタンスイッチ

タクトスイッチとしても知られるこの小型スイッチは、通常、回路基板に取り付けるように設計されています。スイッチの操作には少ない力で行うことができ、通常、電源のオン・オフを示すためにクリック音が発生します。タクタイルスイッチには、LED照明機能を備えたものもあります。この点灯機能により、デバイスの電源状態や障害の有無を知らせることができます。

Square Push Button Switch

角型押しボタンスイッチ

角いボタンが特徴で、様々な色があります。これらは主に機械やオートメーション設備で使用されています。

押ボタンPCBスイッチ

表面実装型は、プリント基板の表面に直接取り付けるように設計されています。一方、スルーホールまたは貫通穴タイプは、プリント基板に開けられた穴を介して接続され、裏面のパッドにはんだ付けが行われます。

ロック付き押しボタンスイッチ

機械的なロック機能を備えており、ボタンを離した直後にすぐに反応しないように設計されています。ロックを解除するには、もう1度押す必要があります。

工業用押しボタン

通常、アクチュエータ、固定カラー、および接点ブロックを含む完全なビルトインユニットの形状をしています。手動操作が必要な場所に簡単に取り付けられるように設計されており、産業用途に最適です。緊急時には即座にシャットオフできるため、重機への電力供給を制御するために設置されることもあります。

プッシュ・トゥ・メイク・ドアスイッチ

壁面取り付け式で、引き戸や開き戸の電気操作に最適です。一般的に白色のプラスチック製です。あらゆるタイプのドアに適しています

押しボタンスイッチの定格電圧

Push Button Switch

回路の最大電流に対応できるスイッチであれば、どんな古い押しボタンスイッチでも使えると考えるのは正しくありません。AC回路用かDC回路用かを知るには、スイッチに明確なマークがあるかどうかを確認することが重要です。スイッチが回路を遮断する速度は、AC接続かDC接続かによって異なります。また、扱っている負荷の種類(モーター(誘導負荷)のようなものか、単純な抵抗器か)についても考慮する必要があります。これはスイッチがその動作に適しているかどうかに影響します。

押しボタンスイッチの主要メーカー

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。