- 発行日 2024年6月27日
- 最終変更日 2025年4月22日
- 5 分
ロッカースイッチガイド
このガイドでは、ロッカースイッチに焦点を当て、その使い方を説明し、さまざまな種類を紹介します。

このガイドでは、ロッカースイッチとその仕組みについて説明します。最も使用されるタイプとモデルをいくつか挙げ、よく使用される用途についても概要も説明します。さらに、購入可能なロッカースイッチのアクセサリーもいくつか紹介します。
ロッカースイッチとは?
ロッカースイッチは、最も馴染みのあるスイッチのひとつです。その定義は単純で、押すとスイッチ部分が2つ以上のポジションの間を揺れ動くというものです。一方の端が上がると、もう一方の端が下がります。このため、シーソースイッチと呼ばれることもあります。ロッカースイッチは、トグルスイッチと対照的です。トグルスイッチの場合、スイッチの位置を変えるには通常、小さなレバーを上下に動かします。ロッカースイッチは、このようにハウジングの中で動くようには設計されていません。その代わり、中央の支点を中心に前後に傾くだけです。ロッカースイッチの位置の選択肢はオン/オフに限られることが多いですが、タイプによっては3つ以上の選択肢から選べるものもあります。この機能を備えたスイッチは、家庭用よりも産業用で広く使用される傾向がありますが、中央をオフ位置にすることも珍しくありません。
ロッカースイッチの用途は?
世界で最も馴染みのあるスイッチタイプの1つであるロッカースイッチは、幅広いアプリケーションとデバイスに利用されています。家庭やオフィスで見かける電源スイッチや照明スイッチのほとんどは、ロッカースイッチまたはトグルタイプの操作用に設計されており、ロッカースイッチの方が一般的な傾向があります。壁コンセント、電源コンセント、サージプロテクタ、内線コンセントなどに必ずと言っていいほど付いています。また、さまざまな独立型電気製品や一体型電気機器にもよく使われています。LEDなどが埋め込まれた照光式ロッカースイッチもよく見かけますが、全てではありません。
日常的な使用例
これらの用途のほとんどで、さらに多くの用途で、これらのスイッチは主に費用対効果、利便性、全体的な操作のしやすさで選ばれています。レバー式トグルスイッチよりも幅がやや広い傾向がありますが、通常はそれほど突出していません。LED照明が埋め込まれたイルミネーションエリアが特徴で、多くはアクティブな通電を示すために赤やオレンジに着色されています。
このため、物理的なスペースが限られている場合(特にスイッチの上や前面)、または薄型で邪魔にならない方が望ましい場合は、多くの場合ロッカースイッチの方が良い選択になります。さらに小さな設置場所向けに、小型ロッカースイッチも販売されています。また、周囲の掃除もしやすい傾向があります。
ロッカースイッチの使い方

操作は簡単で、通常はスイッチの一端を下向きに少し押すだけで、接点間を移動できます。全体的に、トグル式スイッチよりも使いやすい傾向があり、ある接点から別の接点に切り替えるのに、ほとんど力や技術を必要としません。
接点の数や製造品質にもよりますが、ロッカースイッチは、トグル式スイッチに比べ、接点間で一時的に固着しやすい場合があります。これを回避するため、一部のスイッチにはスプリングが内蔵されており、押されていないときは自動的にニュートラルに戻るように設計されています。これは、車のパワーウィンドウやシートコントロールなどのスイッチによく見られるケースです。
シンプルなデザインのため、ロッカースイッチに表示灯などの機能を追加するのは簡単です。安価なものでも、シンプルなオン・オフ照明LEDが搭載されていることが多く、現在電源が供給されているか(オン)、サーキットブレーカーとして機能しているか(オフ)を即座に確認することができます。
ロッカースイッチの位置、極、投
このガイドの次のセクションでは、購入できるロッカースイッチのいくつかの種類を詳しく見ていきます。まず最初に、ロッカースイッチの極とスローのタイプに関する用語を明確にしておきましょう。
すべてではありませんが、ほとんどのロッカースイッチは、比較的単純な回路を限られた方法で制御するために設計されています。多くの場合、オンとオフの位置を選択するだけです。より複雑な位置決めや制御オプションが必要な場合は、ロータリースイッチのようなものを使用する必要があります。
それでも、どのスイッチタイプを購入するかにかかわらず、通常、切り替え可能な極数と投数が設計されています。最も一般的な構成は以下の通りです:
- 単極、単投(SPST)
- 単極、両投(SPDT)
- 二重極、単投(DPST)
- 二重極、二重投(DPDT)
配線するデバイスやシステムの回路構成、およびそれらをどのように制御する必要があるかによって、どのタイプのスイッチを購入する必要があるかが決まります。
ロッカースイッチの極数
極(ポール)は、スイッチがオンポジションで切り替えられたときに、スイッチが閉じる(クローズ)できる個別の回路の数を示します。ロッカースイッチが1つの回路にのみ電力を供給または遮断する場合、複数のオンポジション(多投)があっても、それは単極ロッカースイッチです。独立して、または一緒に(1つまたは2つのオンポジションを介して)2つの別々の回路を制御できる場合は、二重極スイッチです。2極ロッカースイッチは、1つのボタンで2つの単極スイッチの機能を実行できると考えるとよいでしょう。
ロッカースイッチの投数
投(スロー)は、スイッチが制御する回路を閉じる(電力を供給する)ために移動できるオンポジションの数を指します。単純なオン・オフ・ロッカースイッチであれば、一度に複数の回路を閉じる(多極)場合でも、単投スイッチとして知られています。オンポジションが2つある場合(たとえば、オフ、低電力、高電力)、たとえ制御する回路が1つであっても、両投スイッチとなります。
スイッチの極と投数の例
- 卓上扇風機には、オフまたはオンを切り替える1つのロッカースイッチがあります。このロッカーは1つの回路を制御し、オンポジションが1つであるため、単極単投(SPST)スイッチです。
- 同様の卓上ファンにはロッカースイッチが1つありますが、ロッカーはオフ、低電力、および高電力モードを選択できます。このロッカーは1つの回路を制御し、オンポジションが2つあるため、単極双投(SPDT)スイッチです。
- ヘアドライヤーには、オフまたはオンを切り替える1つのロッカースイッチがあります。オンの場合、電源はブロワーモーター回路とヒーターエレメント回路の両方に同時に供給されます。このロッカーは2つの回路を制御し、オンポジションが1つであるため、二重極単投(DPST)スイッチです。
- 同様のヘアドライヤーにはロッカースイッチが1つありますが、ロッカーはオフ、低出力、高出力モードを選択できます。このロッカーは2つの回路を制御し、オンポジションが2つあるため、二重極両投(DPDT)スイッチです。
ロッカースイッチの種類 - スイッチオプション
これらのスイッチは、様々なアプリケーションやデバイスタイプにおいて異なる利点と制限を持つ、多くの形式やスタイルで販売されています。最も一般的なバリエーションは以下の通りです:
- オンオフ
- オンオン
- 照光式ロッカー
- 丸型ロッカー
- パワーロッカー
- モメンタリ
- プッシュボタン
- チェンジオーバー
- センターオフスイッチ
- オン-ノンオフ/オン-ノンオン
- Eスイッチ
- 小型ロッカースイッチ(mmサイズで販売されることが多い)
- 高突入電流対応ロッカースイッチ
以下のセクションでは、上記のスタイルのいくつかを詳しく見ていきます。
オンオフスイッチ
オン-オフ(またはオフ-オン)スイッチは、1つまたは複数の回路に同時に電力を供給するために、ユーザーがオンとオフのポジションを選択できるようにします。オンオフロッカースイッチとして販売されるコンポーネントは、通常、この2つのポジションのみが利用可能ですが、より特殊な用途向けにオンオンバージョンを購入することもできます。
照光式スイッチ
多くのロッカースイッチには、ある位置で回路に電力が送られているかどうかを示す照明が組み込まれています。照明付きロッカースイッチに内蔵されたこの種のLEDインジケータは、電源タップやサージプロテクタなどの用途で特に一般的です。また、ダッシュボードのディスプレイ、計器パネル、制御アレイ、および一部の壁掛け照明スイッチや家電製品ブレーカーにも広く見られます。
モメンタリスイッチ
標準的なロッカースイッチは、押した位置でラッチされ、反対側に切り替えるまでその位置に固定されます。しかし、モメンタリースイッチは、押されたときのみ作動し、押されていないときはデフォルトの位置に戻ります。通常、内蔵されたバネの助けを借りてそうなります。モメンタリースイッチは、プッシュスイッチまたはノンラッチングスイッチと呼ばれることもあります。デフォルト位置では、ノーマリーオンまたはノーマリーオフとして設計できますが、オフの方がはるかに一般的です。キーパッド制御から電動ドアや窓の機構まで、多くの種類の断続的な入力装置に広く使用されています。
切換スイッチ
切換スイッチは通常、電圧をある回路から別の回路へ、または回路から別の回路へ切り換えるために使用されます。電源および主電源網の機能で最もよく使用され、ユーザーが1つの入力源(例えば主電源)をバックアップ発電機などの二次電源に選択できるようにします。手動式と自動式があり、一部のモデルは、効果的に2つの同時サーキットブレーカとして機能し、同じインスタンスで逆方向に反転することがあります。
センターオフスイッチ
ロッカースイッチのもう1つのタイプは、中央にOFF位置があります。これは通常、シーソー機構の両側に(少なくとも)2つのオン位置があることを意味します。オン・オフ・オンスイッチと呼ばれることもありますが、センター・オフの方が曖昧さが少ないため、この呼び方が好まれます。このタイプのスイッチはモメンタリーの場合もありますが、ほとんどの場合、すべての位置で完全に手動で操作できるように設計されています。
ロッカースイッチの付属品
ロッカースイッチのアクセサリーや取り付け器具が数多くオンラインで販売されています。ほとんどの種類のアクセサリーは、これらのスイッチの取り付けや使用をより簡単かつ安全にしたり、スイッチハウジングの追加デザインとして機能させることを目的としています。

ロッカースイッチアクチュエータ
ロッカースイッチのアクチュエータは、スイッチ自体の取り外し、挿入、操作を容易にするために設計されています。さまざまなタイプのスイッチでは、必ずしもユニット全体を交換しなくても、新しいロッカーの取り外しや挿入のために別のアクチュエータツールが必要になる場合があります。場合によっては、標準的なアクチュエータを、より便利なレバー式機構などに交換できる場合もあります。

ロッカースイッチカバー
ロッカースイッチカバーは、ブランクプラグ、ダミーカバー、スイッチキャップとも呼ばれ、既存のスイッチアクチュエータまたは以前に取り付けられていたカットアウトのギャップをカバーまたは交換するために使用されます。これは通常、安全性や利便性のために行われます。
特定のモデルやアクチュエータのタイプによっては、ロッカーブランクプラグを使用することで、スイッチの操作をより簡単かつ安全に行ったり、誤って操作するリスクを低減したりすることができます。多くの場合、IP65またはIP68の防水定格があり、家庭用電気回路やヒューズ付き機器の保護に特に一般的です。
一般的なロッカーブランクプラグの色には黒と赤があり、特定のサイズのロッカーに合わせて販売されることがあります。

ロッカースイッチベゼル
ロッカースイッチのベゼルは、スイッチを取り付けた際にその周囲にはめ込むフレームです。これにより、スイッチを所定の位置に固定し、汚れや湿気の浸入を防ぎ、スイッチ背面の配線を保護します。また、スイッチをハウジングに設置することで、誤操作を防止する役割も果たします。円形と長方形のスイッチベゼルはどちらも広く入手可能で、手頃な価格で購入できます。

ロッカースイッチコネクタ
ロッカースイッチコネクタは、スイッチ背後の組み立てにおける重要な部品です。主回路配線とスイッチ/アクチュエータ・アセンブリ間の中間接続として機能し、その裏側で回路配線からの入力リードを受け入れ、分配し、ルーティングします。一方、外側に面した側では、一連のプラグイン端子を介してロッカースイッチ自体の取り付けを可能にします。
このコネクタを使うことで、全体を取り付けた後、ロッカースイッチアクチュエータを取り付け、メイン電気システムに接続するリード線を介して回路接続を操作することができます。ロッカースイッチコネクタは、単一のスイッチをダッシュボードやコンソールに収納するように設計することも、複数のスイッチと抵抗器を組み合わせることもできます。
この種のコネクタには、多くの種類と構成があり、比較的安価で取り付けも簡単な部品であり、LEDダイオードが内蔵されているものもあります。これにより、ロッカースイッチが点灯し、現在のオン/オフ位置を示すことができます。通常、適切なアクチュエーターは別途購入する必要があります。
一般的なモデルには、ロックタブ付きの標準的なプッシュイン、プラグイン、スナップインのスイッチコネクタの他に、クイックリリーススペードコネクタ、フラグ端子、バットスプライス端子などがあります。屋外や露出した環境で使用するために設計されたコネクタとして、Plexoソケットがあります。通常、湿気や汚れの侵入に対してIP65またはIP68の定格があり、クイックディスコネクト機能を備え、オプションのソケットカバーやモジュラーフラッシュマウントアセンブリ、表面実装アセンブリを利用できます。特定のスイッチコネクタタイプや取り付けスタイルとの互換性については、常にメーカーの仕様を確認する必要があります。
ロッカースイッチカバー
ロッカースイッチカバーは、スイッチのアクチュエータに装着されるゴム製またはプラスチック製のカバーで、スイッチ内部への粒子や水分の侵入を防ぐ為に使われます。工業用やその他の厳しい環境でよく使用されます。通常透明で、スイッチの操作を容易にするために高い柔軟性を持つのが一般的です。
ほとんどの場合、製品仕様に記載されているように、取り付け時にスイッチにはカバーに定義されたIP規格(多くの場合、IP65またはIP68)が付与されます。柔軟性の低い保護カバーも販売されており、スイッチにアクセスする前に取り外す(または跳ね上げる)ように設計されている場合があります。

ロッカースイッチ取り付けパネル
ロッカースイッチの取り付けパネルは、取り付け時にスイッチ機構とその内部配線接続を保持するハウジングアセンブリです。埋め込み式の壁掛けスイッチによく見られますが、ダッシュボードやコントロールパネルに設置されているタイプであれば、周囲に何らかの取り付けパネルが付いています。
マウンティングパネルは、スイッチをしっかりと固定し、アクチュエータ裏の配線を保護する為に使われます。ロッカー本体と同様に、黒、白、赤、緑、オレンジ、透明、クリアなど、さまざまな色があります。