• 発行日 2025年2月4日
    • 最終変更日 2025年2月4日
  • 5

産業用ディスプレイ・モニターについて

産業用ディスプレイとモニターには、堅牢設計やタッチスクリーン搭載のヒューマンマシンインターフェースタイプが含まれます。本ガイドでは、産業用ディスプレイとモニターの種類について解説します。

ピーター・ケンダル(技術インタラクションエンジニア)によるレビュー(2024年6月)

産業用モニターやディスプレイにはさまざまな種類があり、通常のコンピュータディスプレイとは異なります。それは製造現場の過酷な条件に耐えるように特別に設計されているためです。たとえば、極端な温度や振動、粉塵や湿気への曝露に耐えられるように設計されている場合があります。本ガイドでは、産業用モニターの特性と、それらが使用される用途について解説します。

産業用モニター

家庭やオフィスで使用する一般的なコンピュータモニターでは、製造現場の要件を満たすことは困難です。そこで登場するのが産業用モニターです。産業用ディスプレイには、24時間365日の稼働、振動への耐性、温度変化や有害物質への曝露に対応する能力、長寿命の設計、そして長い起動時間が求められます。

産業用モニターの種類

現在、様々な種類の産業用モニターが存在します。これらは多様な形状やサイズがあり、液晶ディスプレイ(LCD)、新しいLEDやOLEDスクリーンなど、異なる表示技術を採用しています。一部のモニターにはタッチスクリーン機能が搭載されていたり、パネルやラックに取り付けられるタイプもあります。ここでは、一般的なモニターの種類について見ていきましょう。

HMIとは?

HMIディスプレイとは何か? 簡単に言えば、HMI(ヒューマンマシンインターフェース)は、ユーザーが機械と対話し、操作するための手段を提供するものです。身近な例では、マウスやキーボードもHMIの一種と言えます。

HMIスクリーンとは何か? 産業用HMIモニターは、製造業、石油・ガス生産、公益事業、建築やインフラ運用などの分野で、プロセスの制御に使用されます。

ヒューマンマシンインターフェースはどのように機能するのか? HMIの主な機能には以下が含まれます:

  • プロセスの監視 オペレーターはプロセスをリアルタイムで監視し管理できます。HMIは、センサーからのデータや生産指標などの情報を表示します。
  • 機械の制御 HMIディスプレイは、技術者やエンジニアがコマンドを入力するための手段を提供します。典型的な例として、生産サイクルの開始や停止操作が挙げられます。
  • 生産の可視化 HMIは、グラフィックや図表、チャートを表示することができます。これにより、オペレーターは生産状況を把握するための洞察を得られます。
  • アラーム管理 HMIは、問題が発生した場合に視覚的または音声的にオペレーターに警告を出します。これにより、技術者が介入して機械の損傷や生産の損失を防ぐことが可能です。
  • リモートアクセス HMIは遠隔地に設置される場合もあり、現場にいなくても作業フロアの機械を操作することができます。

タッチスクリーンモニター

タッチスクリーンとは何か、また何に使われるのか? タッチスクリーンは画面に触れるだけで操作できる装置で、産業用途における一般的なHMIの一種です。消費者向けのPCやモバイルデバイスがタッチスクリーンを採用するように、製造現場でも操作が素早く簡単にできるため、よく利用されています。

ただし、ノートパソコンに搭載されているタッチスクリーンとは異なり、産業用のタッチスクリーンは単体の機器として設計されています。これらは機械やコンピュータに接続可能で、生産現場向けに堅牢化されています。一部のタッチスクリーンは厚いか強化されたガラスを使用しており、防塵・防水性能を示すIP(Ingress Protection)規格に準拠している場合もあります。これにより、ほこりや汚れ、水の侵入を防ぐ設計になっています。

堅牢なディスプレイ

堅牢化ディスプレイとは何か? 堅牢化ディスプレイとは、過酷な環境での使用を想定して特別に設計されたモニターです。これらのディスプレイは、軍事や海洋用途だけでなく、工場でも使用されています。この種のモニターは、24時間稼働が求められる環境に対応し、長時間の生産サイクルにも耐えられるようテストされています。

堅牢化ディスプレイには、保護のための傷に強い表面や厚いガラスが採用されていることがあり、高いIP(Ingress Protection)規格を備えています。また、極端な温度、振動、衝撃に対応する設計がされている場合もあります。

産業用ディスプレイキャビネット

産業用スクリーンとディスプレイについて 産業用スクリーンやディスプレイは、専用設計のキャビネットや筐体に収納されることがあります。コンピュータキャビネットは、スチールやステンレススチール製である場合が多く、防塵・防水性能を示すIP規格に準拠したものや、有害または過酷な環境でディスプレイを保護するために堅牢化されたものがあります。

パネルマウント産業用ディスプレイ

一部の産業用モニターは、取り付けが容易なパネル形式で提供されています パネルマウントモニターはコンパクトで、産業用途向けに簡単に堅牢化できます。さまざまなタイプやサイズのパネルマウント産業用モニターが利用可能です。

産業用オープンフレームモニター

オープンフレームモニターは、産業用途だけでなく、POSや医療分野にも使用されています オープンフレームモニターは、モニターの背面を覆う筐体を備えていますが、ディスプレイの前面に保護はなく、側面に取り付け用のブラケットが付いています。このタイプのモニターには、清掃が容易であるという利点があり、シンプルなタッチスクリーン技術を提供しながら、情報を迅速に伝達する手段としても優れています。

産業用ディスプレイの未来

生産データの膨大な量を分析し、視覚化するために、産業用ディスプレイとモニターの需要が増えています。オートメーションが進んでいる工場環境では、これらのディスプレイが複雑な生産プロセスを管理するための重要な手段となっています。スマート工場でのオートメーションの増加に伴い、ディスプレイは、生産環境の状況を把握し、問題が発生した場合に介入するための重要な役割を果たすでしょう。

次に、エネルギー消費の問題があります。製造業がより持続可能な方向へ進む中で、産業用ディスプレイは、エネルギー効率の高い設計を行い、メーカーがカーボンフットプリントを削減できるようにしています。また、産業用ディスプレイシステムを特定の用途向けにカスタマイズする動きも増加しています。人間と機械のインターフェース(HMI)はさらに個別化・高度化しており、たとえば音声コマンド技術やジェスチャー認識を採用するなどの進化が見られます。一方、産業用ディスプレイの品質も、消費者向けディスプレイ技術の進歩と同様に向上し続けています。

最後に、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)技術の産業用ディスプレイへの統合は、これらの頑丈なモニタリングシステムの能力をさらに向上させる可能性を秘めています。

RSのPLC、HMI、産業用コンピューティング機器のラインアップについて詳しくはこちらをご覧ください。

関連記事

関連ページ