• 発行日 2025年7月2日
    • 最終変更日 2025年7月2日
  • 5

産業用ロボット入門

産業用ロボットの基礎から活用事例までをわかりやすく解説。製造現場や物流での導入ポイントも紹介。

robotic arms

産業用ロボットとは

産業用ロボットとは、工場などの生産現場で作業を自動化するために設計された機械システムのことです。特定の作業を繰り返し正確にこなすことができ、人間に代わって重労働や危険な作業を担うことを目的としています。

家庭用やサービス用のロボットとは異なり、産業用ロボットは主に製造工程の中で使用され、その構造や制御方式もより複雑です。動作の正確性やスピード、耐久性が重視される点が特徴です。

日本では製造業の高度化に伴い、産業用ロボットの活用が不可欠となっています。労働力不足への対応や品質の均一化、コストの削減など、複数の課題を解決する手段として注目されています。

産業用ロボットの主要な種類

産業用ロボットにはさまざまな種類が存在し、用途に応じて使い分けが必要です。

多関節ロボット(ロボットアーム)

もっとも一般的な形式であり、人間の腕に近い構造を持つ産業用ロボットアームです。自由度が高く、溶接や組み立て、塗装など多様な作業に対応できます。

SCARAロボット

水平方向の動作に特化したロボットで、選別や組み立て作業に強みがあります。スピードと精度のバランスに優れ、狭いスペースでの作業にも適しています。

パラレルロボット・デルタロボット

三角構造で高速動作が可能なタイプであり、デルタロボットとも呼ばれます。食品包装や電子部品の選別、医療関連品の仕分けなど、軽量物を高速かつ高精度に取り扱う作業に適しており、短時間で多くの処理を行うラインに向いています。

直交ロボット(ガントリーロボット)

XYZ軸に沿って直線的に動作する形式で、大型ワークの搬送や加工などに使用されます。構造が単純なため、保守性にも優れます。

モバイルロボット(AGV・AMR)

AGVは床に敷いたガイドに沿って動く無人搬送車で、AMRロボットはセンサやカメラを使い、柔軟に経路を判断して自律走行が可能です。物流や倉庫管理での活用が進んでいます。

協働ロボット(コボット)

人と同じ空間で安全に作業ができる設計になっており、センサや力制御によって衝突を避けます。柔軟な導入が可能で、中小企業での導入も広がっています。

基本構成と補助システム

産業用ロボットは、複数の機能ブロックから構成されており、それぞれが密接に連携して作業を遂行します。

コントローラとPLC

ロボットの「脳」にあたる部分で、動作の順序や速度、座標を制御します。最近ではPLCとの連携によって、ライン全体の制御も可能になっています。

エンドエフェクタ

対象物を掴むグリッパや、溶接・吸着などのツールの総称です。用途に応じて交換ができ、柔軟な対応が可能です。

センサとフィードバック機構

位置センサ、トルクセンサ、近接センサなどが使われ、安全性と精度を向上させます。人との協働を前提とする場合、これらのセンサは不可欠です。

マシンビジョンとカメラシステム

画像認識を行うことで、部品の位置ずれや外観検査が可能になります。AIとの連携により、認識精度が向上しています。

コンベアや自動搬送設備との統合

ロボット単体ではなく、ライン全体としての自動化が求められる中、搬送装置との連携は非常に重要です。

types of industrial robots

用途別ロボット対応マトリクス

用途 / ロボット種類
多関節ロボット
SCARAロボット
デルタロボット
直交ロボット
AMRロボット
協働ロボット
搬送・包装
組み立て・ピックアンドプレース
溶接・はんだ付け××
塗装・表面処理××
外観検査・寸法測定

凡例:◎ = 非常に適している、○ = 適している、△ = 条件付きで可能、× = 不適

よくある用途

産業用ロボットはさまざまな用途で使用されています。用途に応じたロボットの選定とカスタマイズにより、より高い生産性と品質が実現されます。

  • 搬送・包装作業:重量物の移動から精密なパッケージングまで対応でき、省人化と作業時間の短縮に貢献します。特にAMRロボットを使った柔軟な物流システムが注目されています。
  • 組み立て・ピックアンドプレース:部品の正確な配置や高速な部材供給が可能となり、電子部品から機械部品まで多様な製品に対応します。多関節ロボットやSCARA型がよく使われます。
  • 溶接・はんだ付け:金属部品の接合や基板のはんだ付けなど、熟練技術を要する作業も再現性高く自動化されます。熱源との距離管理や安定した動作が求められ、制御精度が重要です。
  • 塗装・表面処理:均一な仕上がりが求められる塗装工程では、ノズルの動作軌道を最適化するプログラミング言語とビジョンシステムの連携が導入されています。
  • 外観検査・寸法測定:高速カメラとAIによる画像解析を組み合わせることで、製品のキズや異物混入を検知するほか、マイクロメートル単位の寸法測定にも活用されます。協働ロボットとの組み合わせにより、人間との連携作業も可能になります。
Applications

利用される産業分野

産業用ロボットは以下のような分野で広く利用されています。

  • 自動車・輸送機器の製造:溶接、塗装、部品組立など大量生産において重要な役割を果たし、品質の均一化と効率化を実現します。
  • 電子機器・半導体製造:高精度な位置制御と繊細な操作が求められる工程で、微細な電子部品の配置や検査に用いられています。
  • 食品・飲料加工:衛生環境が求められる現場でも対応可能なステンレス製のロボットが使われ、包装や充填作業の自動化が進んでいます。
  • 医療機器・製薬製造:無菌環境での正確な計量や注入作業に貢献し、品質管理の厳しい業界でもロボットの導入が増加しています。
  • 中小企業・精密部品メーカー:限られたスペースと人材で高品質な製品を安定供給するため、コンパクトで多用途なロボットが支持されています。
  • 再生可能エネルギー・電池製造:新しい産業分野として、太陽光パネルやリチウムイオン電池の製造ラインにもロボットが導入されつつあり、持続可能な社会を支える一翼を担っています。

産業用ロボットの利点

導入の主な利点には以下のような点があります。

  • 高精度で繰り返し性のある作業の実現:数ミクロン単位の精度が求められる製造工程においても、産業用ロボットは同じ動作を何千回と繰り返しても品質を保ちます。
  • 生産量と稼働時間の向上:24時間365日の稼働が可能であり、シフト制を必要とせず、夜間や休日の自動運転も実現可能です。
  • 長期的なコスト効率:初期導入費用は高いものの、運用コストや人件費を考慮すると数年で回収できる場合も多く、ライフサイクル全体で見るとコストパフォーマンスに優れています。
  • 日本国内の製造現場における人手不足への対応:高齢化が進む中、若年労働力の確保が難しい現状を踏まえ、ロボットによる代替はますます重要性を増しています。
  • 危険または単調な作業における安全性向上:熱や化学薬品、高所作業などの危険を伴う工程や、精神的な疲労を招く単純作業に対して、ロボットが代行することで労働災害のリスクを低減します。
  • 品質の均一化:品質のばらつきを抑えることで、歩留まり率の改善にも寄与します。センサやビジョンシステムとの連携により、リアルタイムでの調整や自己診断も可能となっています。

適切なロボットの選定

ロボットを選ぶ際には、以下のような観点が必要です。

  • 作業内容と荷重に合った形式の選定:たとえば、高精度な溶接が求められる現場では、多関節型の産業用ロボットアームが適しており、逆に単純な搬送には直交ロボットやAMRロボットの方が効率的です。
  • 設置スペースと可搬重量:ロボット本体のサイズや動作範囲に加えて、作業対象物の大きさや重量、周囲との干渉の有無も考慮する必要があります。国内の工場はスペースに制約がある場合が多いため、コンパクトで軽量な設計かどうかも重要な判断基準となります。
  • 既存設備との統合のしやすさ:ロボットが導入されることで生産ライン全体の効率が下がってしまっては本末転倒です。そのため、既存のPLCやセンサ類とスムーズに通信・制御できるか、また制御系のプログラミング言語が既存システムと互換性を持っているかなども確認が必要です。
  • 産業用ロボットメーカーの技術支援体制や国内保守網:トラブル発生時の迅速な対応や、導入後のアップデート・メンテナンス支援の有無は長期的な稼働安定性に直結します。特に中小企業では、技術者が限られている場合もあるため、サポート体制が充実していることが求められます。
  • 操作性と教育支援の充実度:近年ではタブレット型のGUIを持つ操作盤や、ノーコードプログラミングに対応したシステムも登場しており、現場オペレーターによる習得負荷を軽減する工夫が進んでいます。
Selection of suitable robots

最新技術とトレンド

技術の進化により、産業用ロボットもより柔軟で高度な制御が可能になっています。従来の固定的な動作パターンから脱却し、状況に応じて自己最適化するシステムへの移行が進んでいます。

  • AIと機械学習によるモーション最適化:作業履歴や周辺環境からデータを蓄積し、最適な動作ルートを学習・更新することで、作業時間の短縮と精度の向上を実現します。
  • クラウド監視・予知保全:稼働状況や振動データなどをクラウド上に集約し、AIが異常兆候を検知して保全スケジュールを最適化する取り組みが進んでいます。これによりダウンタイムの低減が期待されます。
  • エッジコンピューティングによるリアルタイム制御:処理をクラウドではなく現場デバイス側で行うことで、遅延を抑えた瞬時の応答が可能になり、高速・高精度な動作制御が実現されます。
  • 5G・IoT環境との統合:超低遅延通信と多数同時接続が可能な5Gネットワークは、ロボットと他設備とのシームレスな連携や、遠隔地からの制御・監視を可能にします。
  • 軽量・モジュール設計の進展:炭素繊維や樹脂複合材の採用によりロボットの軽量化が進み、搬送ロボットや協働ロボットでの扱いやすさが向上しています。また、モジュール型設計により用途に応じた拡張性が高まっています。
  • バーチャルツインとシミュレーションの活用:現実のロボットシステムを仮想空間に再現し、導入前の動作確認やトラブル予測を可能にする技術も注目されています。

国内における導入の特徴

日本特有の製造環境に対応する形で、以下のような要件が重視されています。

  • 限られた工場スペースでの効率的な設計
  • 精密加工を支える高い制御精度
  • 省エネ・静音性への配慮(都市型工場向け)
  • 柔軟な生産ラインへの対応(スケーラビリティ)

産業用ロボット導入のステップ

産業用ロボットを導入するには、以下のようなステップが一般的です。

  • 現状分析と必要性評価
  • 小規模な試験導入(PoC)の実施
  • システムインテグレーターや技術コンサルタントとの協働
  • 操作トレーニングや運用体制の整備

関連ガイド

関連ページ