- 発行日 2025年10月28日
- 最終変更日 2025年10月28日
- 5 分
製造業における光電センサの活用
光電センサとは何か、光電センサの動作原理、種類、メーカーについて説明します。光電センサを製造業における製造と組立ラインに統合することで、増大する生産ニーズに対応するメリットを紹介します。

市場の変化や消費者ニーズの多様化により、製造業では短納期と多品種生産が求められています。増加する需要に対応し、運用効率を維持するため、多くの製造業者が光電センサなどの先進的な設備を導入しています。光電センサは、ラインの自動化とリアルタイム制御を可能にし、生産能力の拡張に貢献します。
本記事では、光電センサが製造と包装ラインの速度と精度を向上させる上で果たす役割に焦点を当てており、業界が技術革新に向けて大きく前進していることを強調しています。光電センサの導入は、インダストリー4.0やスマートファクトリーの実現に向けた重要なステップです。

光電センサとは?
光電センサは、光(赤外線やレーザーなど)を利用して物体の有無、欠如、距離などを検出する高性能な装置です。物体に直接触れることなく、瞬時に情報を取得できるため、製造業や包装業界を中心に幅広く活用されています。
近年、製造業では生産量の増加と効率化が求められており、光電センサの導入が生産効率の向上、品質管理の強化、柔軟なライン設計、コスト削減と安全性向上などの利点があります。
光電センサの動作原理
光電センサは、主に投光部、受光部、増幅部、制御部、電源部から構成されています。投光部から光(赤色LED、赤外線LED、または赤色レーザーなど)を照射し、検出領域を形成します。この検出領域の構造は、使用するセンサーのタイプ(透過型・反射型等)によって異なり、透過型では投光部と受光部を分離配置し、検出物体が光を遮断した際に受光部がその変化を検知します。反射型の場合は、投光部と受光部が一体となり、検出物体によって反射された光を受光部で検知します。
物体がこの検出領域に入ると、センサーはそれを検知して出力をONにします。逆に、物体が領域から離れると、センサーは出力をOFFにします。これにより、物体の有無を瞬時に判断することができます。次に、センサー内部の受光部(レシーバー)が光の変化を受け取り、その情報を解析します。これにより、物体の存在または欠如、物体までの距離、物体の通過タイミングや位置などの物理的情報を検出と報告することが可能になります。
光電センサの種類
光電センサーには、透過型・反射型・拡散型など複数のタイプがあり、それぞれの特性に応じて異なる用途に適しています。
- 透過型(スルービーム型):発光部と受光部が分かれており、物体が光を遮ることで検出します。長距離でも安定した検出が可能です。
- 反射型(回帰反射型):反射板を使って光を戻し、物体が光を遮ることで検出します。設置が容易で、費用対効果に優れています。
- 拡散型(拡散反射型):物体に反射した光を受光部が検出します。反射率の高い物体に適しており、柔軟な設置が可能です。
これらのセンサーは、食品・飲料、製薬、包装、自動車産業など、さまざまな製造分野で活用されています。
包装生産ラインの速度と精度を向上
光電センサを包装生産ラインに統合することで、工程のスピードと精度を大幅に向上させることができます。これらのセンサーは非接触型であるため、センサー自体や検出対象が損傷する心配がなく、繊細な製品にも安心して使用できます。
また、光電センサは広い検出範囲を持ち、完璧な位置合わせが不要なため、近距離から遠距離まで柔軟に対応できます。これにより、設置や調整の手間が軽減され、現場での運用が容易になります。
包装と製造ラインにおける光電センサの使用により、コンベア上の製品の位置合わせや個数計数がより円滑に行えます。効率と精度のさらなる向上により、手動介入を最小限に抑えることが可能です。さらに、これらのセンサーは包装サイズの均一性、正確なマーキング、製品全体の品質を確保することで、生産精度全体を向上させます。
光電センサは、ほぼすべての不透明な材料を検出できるほか、透明な物質や反射率の低い素材に対応した専用モデルもあります。これらにより、食品・飲料、製薬、包装、自動車など、多様な製造業界での応用が可能です。
光電センサの高速かつ高精度な検出能力は、生産性の向上と廃棄物の削減に直結します。特に大量生産の現場では、エラーの早期発見と自動対応が可能となり、無駄のない効率的な生産体制を構築でき、スマートファクトリー化を推進する上で欠かせない技術のひとつです。
光電センサと産業の適合性
近年、製造業では自動化・効率化・品質向上が求められる中、光電センサの導入が急速に進んでいます。光電センサは、光を利用して物体の有無や位置、距離を非接触で検出する技術であり、さまざまな産業分野において高い適合性を示しています。
食品・飲料業界
- 包装ラインでの製品の有無確認、ラベル貼付の位置検出
- 非接触で衛生的な検出が可能
医薬品業界
- 錠剤や容器の整列確認、欠品検出
- 高精度な検出により品質管理を強化
自動車業界
- 部品供給ラインでの位置検出、組立工程の制御
- 耐環境性に優れたモデルが多く、厳しい現場にも対応
電子機器製造
- 微細部品の位置確認、基板上の部品検出
- 高速応答性が求められる工程に最適
光電センサの導入:企業が考慮すべき要素
光電センサを包装ラインに導入する際には、現場のニーズに合った製品を選定することが非常に重要です。まず検討すべきなのは、センサーの検出範囲です。対象物との距離やサイズに応じて、必要な検出距離や精度を見極める必要があります。
次に、設置環境に適した耐久性を持つセンサーを選ぶことも欠かせません。温度や湿度、粉塵、水分などの条件に対応できるかどうかを確認し、特に食品や医薬品の製造ラインでは、衛生面にも配慮したモデルが求められます。
また、既存の設備との互換性も重要なポイントです。制御機器との接続方式や通信プロトコルが合っているかを確認することで、設備改修の手間を減らし、スムーズな導入が可能になります。
さらに、センサーのメンテナンス性や長期的な信頼性も考慮すべきです。清掃や交換のしやすさ、故障時の対応のしやすさなどを含めて、保守管理の負担を軽減できる製品を選ぶことが望ましいでしょう。
導入にあたっては、単なる機器の追加ではなく、生産ライン全体の戦略的なアップグレードとして捉えることが重要です。導入時のダウンタイム(停止時間)を最小限に抑えるための計画や、段階的な導入による現場への負担軽減など、運用面での配慮も必要です。こうした取り組みによって、投資対効果(ROI)を最大限に高めることができます。

製造業における光電センサの最新技術動向(スマートファクトリー)
製造業における光電センサの最新技術動向は、自動化・スマートファクトリー需要の拡大、IoT・AI統合、感度・小型化・耐環境性の高度化が加速しています。
スマートファクトリー・IoT連携
- 光電センサはスマートファクトリーのリアルタイム監視やデータ収集で重要な役割を果たしており、高精度・高速応答のモデルが増えています。
- IoTセンサ連携により、製造ラインの稼働状況や異常検知、工程品質の可視化・最適化が進化。
- 産業向け多機能CMOSレーザーセンサや最新モデルはクラウドや遠隔監視システムとの連携を標準化しています。
AI・自動化統合と市場成長
- AIアルゴリズムやデータ解析と組み合わせたセンシングで歩留まり向上や予知保全に貢献しています。
- 反射型・透過型・拡散型など用途別センサの高度化、ネットワーク対応モデル、診断・異常検知機能の強化が顕著です。
- 世界市場は2025年以降も年平均成長率8~10%で拡大が予測され、製造工程や食品、半導体、電子機器組立などに幅広く採用が増えています。
具体的な技術革新例
- 感度・検出距離・耐環境性の向上(防塵・防水、耐振動・難環境モデルの拡大)。
- 小型・薄型設計により機器組み込みや省スペース化が可能に。
- 例:キーエンスILシリーズやPepperl+FuchsのVMTシリーズはスマートファクトリーでの遠隔診断・高精度検出を可能にしています。
- 大手メーカーによるAI自動化連携・安全性機能の強化(例:Banner EngineeringのQS30シリーズ・長距離モデル)。
これらの動向から、製造業では光電センサのIoT/AI統合、スマートセンシング、耐環境性・小型化・多機能化が急速に拡大しているのが2025年時点の技術トレンドです。
技術投資による戦略的優位性の獲得
組立ラインや包装ラインに光電センサを導入することは、製造業が卓越した運用体制を目指す上での重要なステップです。このような先進的な技術は、単に作業のスピードや精度を向上させるだけでなく、業界標準への適合性を高め、製品品質の安定化にも貢献します。
結果として、企業はグローバル市場における競争力を強化し、より信頼性の高い製品を安定して供給できる体制を築くことが可能になります。
RSは優れた光電センサを幅広く取り揃えており、製造業における多様で複雑な課題への対応を支援します。企業は包装業務の最適化に向けて光電センサの導入を検討し、製造技術の未来を安心して受け入れられます。