- 発行日 2024年12月25日
- 最終変更日 2024年12月25日
- 5 分
サステナブル(持続可能)な製造業
地球の未来は、あらゆるビジネスがより持続可能なものになるかどうかにかかっています。製造業は、世界の温室効果ガス排出量の大きな割合を占めており、ネットゼロエミッションを達成する上で重要な役割を担っています。持続可能な製造業とは具体的にどのようなもので、どのように実現できるのでしょうか?

持続可能な製造業について、ますます耳にするようになっていますが、具体的には何を指すのでしょうか?持続可能な製造とは、環境的、経済的、社会的に責任のある製造を意味します。資源を無駄にするのではなく最大限に活用し、汚染を伴わない製造を行います。持続可能な製造はエネルギーを節約し、従業員、消費者、地域社会にとって正しいことを行います。
今日の環境における持続可能な製造業の重要性と、製造業務をより持続可能なものにする方法については、このガイドをお読みください。
持続可能な製造業はなぜ重要なのか?
持続可能な製造業が重要な理由はいくつもあります。その第一の理由は、製造業が環境に与える影響です。世界の温室効果ガス排出量の5分の1以上が製造業によるものです。それは、製造業が多くのエネルギーを使用しているからです。
グリーンマニュファクチャリングを採用したいと考える企業は、気候変動と闘うために、エネルギー使用量を削減する義務があります。その義務は常識的なもの(エネルギー消費を削減すればコストが削減できる)であるだけでなく、法制化もされています。例えば、英国政府は2023年7月、エネルギー集約型産業や航空業界に対する炭素排出量に対する新たな厳しい規制を発表しました。
持続可能な製造業は、エネルギーだけでなく原材料の無駄も削減します。これは、工業生産プロセスにおける廃棄物を削減し、リサイクルと再利用に重点を置くことを意味します。特定の原材料の生産と輸送は、それ自体が環境に大きな影響を与えるため、より少ない原材料を使用することで、サプライチェーンにおける二酸化炭素排出量を削減することができます。また、製造業者は再生可能エネルギーで工場を稼働させ、排出量をさらに削減する試みもできます。
こうした利点に加え、企業は地域社会や従業員に奉仕し、経済的と社会的責任を果たす必要があります。これは多くの消費者にとっても重要なことです。責任ある企業であることは、世間からの企業の評価を高めることにもつながります。
製造業をより持続可能にする方法
どうすれば製造業の持続可能性を高めることができますか?企業の持続可能性を向上させる主なESGパフォーマンス指標を見てみましょう。
ESG目標の設定
環境、社会、ガバナンス(ESG)目標の設定は、メーカーがより持続可能な企業となるための方法です。これらの目標は、よく国連の持続可能な開発目標(SDGs)と関連付けられています。ESG目標とは、温室効果ガス排出量を正味ゼロ(ネットゼロ)にする目標を策定し、再生可能エネルギーで新しいグリーンプラントを稼働させ、水の使用量を減らし、リサイクルを行い、原材料の使用量を削減することなどを指します。
社会的には、製造業者は従業員の福利厚生、賃金、男女平等において基準値を上回る必要があります。経営面では、企業は都市や地域社会の持続可能な発展に貢献し、他の組織や利害関係者と協力して持続可能性を向上させてゆきます。
デジタルトランスフォーメーションの優先順位
デジタルトランスフォーメーションと持続可能性の間にどのような関係があるのか、すぐにはわからないかもしれません。産業界のデジタルトランスフォーメーションは、オペレーションを合理化し、環境に与える影響を軽減します。また、デジタル技術は業務の透明性を高めるため、資源の無駄遣いを特定し、変更を加えることができます。デジタル技術は、より環境的に持続可能なものにするためにプロセスを見直すことで、イノベーションを支援します。例えば、AIのような新技術は、エネルギー使用量を調べ、それを削減するための提案を行うことで、製造業の持続可能性を向上させます。デジタルセンサー、制御、データ分析を導入することも、エネルギー消費の削減につながります。
エネルギー効率に焦点
多くの工作機械や、駆動装置やモーターなどの生産設備は、非常にエネルギーを消費します。古い設備をエネルギー効率の高い新しいグリーンテクノロジに置き換えることは、エネルギー消費全体を削減するために適切な方法です。設備投資のコストは、新しい機器が電気需要を下げることで、やがて相殺されます。製造業者は、古いモーターをIE3またはIE4定格のモーターに交換することで、最大限の効率を得ることができます。
製造業は、照明のエネルギー消費にも焦点を当てることができます。工場は非常に広い空間になる傾向があるため、照明には多くの電力が必要となります。産業用LED照明の導入により、エネルギー効率が向上しています。また、タイマー付き照明、調光スイッチ、人がいないときに消灯するセンサーなどのスマート照明ソリューションを採用することもできます。
製造工場は広い面積を占めることが多いため、暖房、換気、空調システムも大量の電力を消費します。そのため、断熱はエネルギー効率を向上させるための重要な対策です。HVACシステムもまた、効率を維持するために適切にメンテナンスする必要があります。
これらの対策を実施する場合は、まずエネルギー監査を実施する必要があります。これは、エネルギーがどのように使用されているか、どのプロセスが最も電力を消費しているか、どこに非効率性があるかを検討します。その結果、それらの分野に的を絞って改善を図ることができます。
リーン生産方式の採用
リーン生産方式は、生産性と収益性の最大化に加え、無駄の削減に重点を置くため、持続可能性の向上においても重要な役割を果たしています。リーン生産方式を採用するメーカーは、持続可能な操業の重要な原則のひとつである原材料の使用量を削減する傾向にあります。また、リーン生産方式は継続的な改善にも重点を置いているため、時間の経過とともに、より多くの利益を実現可能です。
リーン生産の原則には、生産プロセスの改善や、材料や人材などの資源の無駄の削減が含まれています。そしてリーン生産方式のもうひとつの重要な考え方は、品質へのこだわりです。これは顧客に届ける製品の品質に影響します。品質に重点を置く企業は、競争に勝ち残り、より革新的である可能性が高くなります。
リーン生産では、不必要なコストも削減する必要があります。たとえば、メーカーは必要のない在庫を抱えることで、事業にとって不必要なコストを生み出す可能性があります。そして最後に、時間の浪費を避けるべきです。時間の浪費は、製造プロセスを非効率にし、顧客への製品納入を遅らせる原因となる可能性があります。
環境パフォーマンスの測定
取り組みに対する結果は、環境計測器を通じてデータを収集しなければ、導入した対策が望ましい環境影響をもたらしているかどうかを把握できません。製造工程からの温室効果ガスの排出量を測定したり、原材料の使用量が減っているかどうかを調べることも必要かもしれません。在庫レベルが適正か、それとも在庫が多すぎるかを評価したい場合もあります。また、エネルギー使用量が減少しているかどうかを追跡する必要もあります。
その他の持続可能性指標には、以下のようなものがあります:
- 粉塵や粒子、溶剤の排出削減
- 石油やガスの使用量削減
- 水使用量の削減
- 農薬や金属の使用量削減
- リサイクル可能な廃棄物の排出量
- 歩留まり率
- 年間廃棄物発生トン数
製造業における完全な持続可能性は可能か?
持続可能な製造業の実現には、企業におけるコミットメントが必要です。経営幹部のリーダーシップはもちろん、現場の従業員の賛同も必要です。持続可能性は廃棄物を削減し、事業の収益性を向上させるため、成長と環境に配慮することのトレードオフは必ずしも必要ではありません。
持続可能な産業に参加することは、資源の使用量削減、廃棄物の最小化、物流の効率化など、長期的に大きな経済的利益をもたらす可能性があります。製造業者は、真の持続可能性とは、従業員から顧客、地域社会、地球まで、事業に関わるすべての人が含まれることを理解する必要があります。
エネルギー使用量の削減を達成することは、持続可能な社会を目指すメーカーにとって極めて重要です。例えば、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーで工場を運営したり、最新のドライブやモーターなどのエネルギー効率の高い設備に投資したりすることで、炭素排出量をネットゼロにすることができます。これは環境に良いだけでなく、コスト削減にもつながります。
製造業は世界の温室効果ガス排出量の大部分を占めており、業界には二酸化炭素排出量を削減する責任があります。現在、多くの製造業者は完全な持続可能企業ではないかもしれません。しかし、将来的にはそうなる企業が増えていくでしょう。そして、それは正しいことであり、後の世代への我々の義務となります。