• 発行日 2023年2月17日
    • 最終変更日 2025年1月20日
  • 5

PIRセンサーの説明

PIRセンサータイプ、アプリケーションを網羅したガイドです。PIRセンサーに関するすべての知識を得ることができます。

パッシブ赤外線(PIR)センサーは、さまざまな用途やセキュリティ目的で使用されています。

ここでは、PIRセンサーの詳細と、ビジネス用途についてご紹介します。

PIRセンサーとは?

PIRセンサーは、センサーの近くにある動く物体が発する赤外線を認識するように設計されています。熱を放射するすべての物体や人は、その温度に関連して、低レベルの赤外線を放射します。物体の温度が高ければ高いほど、より多くの赤外線が放射されます。PIRセンサーは、この赤外線を検知して信号に変換し、動体検知システムやセキュリティシステムの監視に利用するものです。

そのため、PIRセンサーは、セキュリティアラームや動体検知、セキュリティ、自動照明などの熱感知アプリケーションに広く使用されています。PIRセンサーは、汎用性が高く、低コストでありながら、さまざまなメリットがあります。

また、PIRでは別名で、PID(Passive infrared Detector)と呼ばれることもあります。

PIR Sensor

用途と応用

PIRモーションセンサーは、セキュリティシステムや自動照明などによく使われます。PIRモーションセンサーは、室内または屋外両方の環境で使用可能な汎用性の高いコンポーネントです。

用途やアプリケーションは以下の通りです。

  • 動きの検出
  • 自動セキュリティ照明
  • 侵入者用警報システム
  • 動体検知機能付きセキュリティカメラネットワーク
  • 国内セキュリティ
  • 産業用サイトセキュリティシステム
  • PIRによる職場の安全性(近くで動きを検知した場合、危険性のある機器を停止させる

また、動物がアラームを誤作動させないように、ペット対応機能を搭載したモデルもあります。この機能は、家庭では特に有効ですが、一定の高さ以上の動きだけを検知する場合などにも便利です。

また、PIR検出器は単独で使用するだけでなく、より広いネットワークやセキュリティシステムに組み込むことも可能です。

PIRセンサーの仕組みとは?

このデバイスは、2本のバランスを取った焦電材料のストリップを中心に、互いに平行に配置され、焦電センサーを形成します。これにより、周囲の熱エネルギーを検出します。また、他の光の波長を遮断するために、赤外線フィルターも含まれています。

フレネルレンズは、赤外線エネルギーをセンサーに集中させ、検出範囲を広げるのに役立ちます。これは、レンズが複数の角度から光を集めて一点に集中させることで実現しています。

2つの焦電素子間の信号差の変化が検出されると、PIRセンサーが作動し、内蔵されたコンピューターに電子信号を送ります。このとき、設定によっては、アラームを鳴らしたり、防犯灯を点灯させたりすることができます。

重要なのは、PIRモーションディテクターは物体の具体的な位置を特定することはできないということです。PIRモーションディテクターは、物体の位置を特定するものではなく、物体が検知エリアに入ってきたことを知らせるものです。

構造と外観

PIR Sensor Construction

一般的に、実際のモーションセンサーは、湿気や極端な温度などの環境変数から保護するために、気密性の高い金属製の筐体に収納されます。デバイスによってはIP規格に対応しているものもあります。赤外線を透過する素材で作られた窓は、検知素子を保護しつつ、検知を妨げないようにします。

PIRセンサーのレンジ

このレンジ(センサー半径)は、モデルやブランドによって異なります。PIRセンサーはそれ自体がかなりわかりやすい傾向にあるので、感度とレンジはPIRセンサーを選ぶ際の最も重要な要素の2つです。

センサーの半径は、最小30mmから最大240mまで可能で、より広いレンジをカバーすることができます。

最も一般的なPIRセンサーのレンジオプションには次のようなものがあります。

アクティブ型とパッシブ型の赤外線センサーの違いは何ですか?

赤外線センサーには、アクティブ型とパッシブ型の2種類があります。パッシブ型の赤外線センサーは、上述のように赤外線を検出するだけのもので、人感センサーとしてさまざまなセキュリティ用途に使用されています。

一方、アクティブ型の赤外線センサーは、より複雑なデバイスです。主な違いは、パッシブセンサーが放射線を検出するだけであるのに対し、アクティブセンサーは放射線の放出と検出の両方を行うことです。アクティブ型赤外線センサーには、受信機と発光ダイオード(LED)の2つの部分があります。センサーのレンジ内に物体が移動すると、LEDからの赤外線が物体に反射します。これを受信機で検出します。

アクティブ赤外線センサーは、ロボットや障害物検知システムなどによく使われています。

PIRセンサーの取付け

赤外線モーションセンサーは、通常、簡単に取り付けることができます。しかし、設置する前に、センサーのレンジを理解しておくことが重要です。これにより、効果的なカバーシステムを計画することができ、カバーが必要なエリア全体を確実にモニターすることができます。

一般的な設置場所としては、検知エリアを見渡せるように、天井や壁に設置することが多いです。また、自動照明などでウォールライトと一緒に設置されることもあります。

ほとんどのメーカーは、センサー用の調整可能なブラケットを取り付けるために必要な固定具を提供しています。

これらを検討することで、パッシブ赤外線センサーの最適な配置の決定に役立ちます。

  • 侵入経路、廊下、コーナーなど、重要なエリアがすべてカバーされていることを確認します。
  • 温度変化が信頼性に影響を与えたり、アラームの誤作動を引き起こす可能性があるため、例えば、ラジエーターや通気口の近くにセンサーを設置することは避けてください。
  • 設置に適した高さは、通常、地上から2~3メートルです。
  • 直射日光の当たる場所にセンサーを置かない

関連ガイド

関連ページ