- 発行日 2023年7月21日
- 最終変更日 2026年4月8日
- 5 分
減圧弁ガイド
この記事では、減圧弁(PRV)とは何か、PRVの使用方法、PRVの種類などについて説明しています。

減圧弁とは何か?このガイドでは、PRVの基本を説明しそして、この質問に対する答えを提供するために書かれました。また、減圧弁の一般的な用途や機能、家庭用や産業用で減圧弁を使用するメリットなどをわかりやすく解説します。
また、オンラインで購入できるさまざまなPRV接続タイプについても取り上げます。このガイドを読めば、減圧弁の正しい定義を理解し、それらが何をするかについて明確になり、異なるモデルや接続継手を購入する方法が分かるようになります。
減圧弁(PRV)とは何ですか?
減圧弁はPRVとも呼ばれています。この頭文字をとって、圧力バルブや開放弁と呼ばれることもありますが、この2つは区別する必要があります。分かりやすくするために、後者はSRV(安全放出弁)またはPSV(圧力安全弁)と表示されることがあります。このガイドでは、PRVは減圧弁を意味します。
減圧弁は、水や空気の圧力を上流側(入口)と下流側(出口)の間で下げたり調整したりするために使用されます。その仕組みについては、後ほど詳しく説明します。しかし、要約すると、一般的な水回りの設備では、以下のようになります。
- PRVは、本管のインラインに設置されます。
- 通常、バルブの上部にあるダイヤルやホイールで、ユーザーが希望する出口/下流の圧力を調整することができます。
- 一度設定すれば、上流側の圧力と流量に応じて、PRVが継続的にわずかに開閉します。
- その目的は、ユーザーが設定したパラメータに従い、流量がある状態でもない状態であっても、下流側で安全かつ一定の圧力を維持することです。
これに対して圧力リリーフバルブは、通常、自動化されたフェイルセーフ装置のことです。システムの圧力が安全な最大値を超えた場合に、最も抵抗の少ない経路を提供し、水や蒸気の圧力を、屋外の流出口に逃がすように設計されています。密閉式の配管システムの場合、ブローオフバルブと呼ばれることもあります。このタイプの機構は、ベントの後、点検とリセットが必要になります。
減圧弁は継続的かつ段階的に作動するように設計されており、出口圧力を常に必要なレベルまで下げるのに使われます。PRVは、家庭用、職場用、工業用、商業用の配管システムなど、多くの種類の水設備で使用されています。PRVは、吐出圧力や流量を下げることで、過剰な水の消費や配管の騒音を抑えるなどの機能を発揮します。
減圧弁の基礎知識
PRVについて知っておくべき重要なポイントには、以下のようなものがあります。
- バルブは昇圧、タンク供給/重力源から来る過大な圧力に対して長期的に保護するように設計されています。
- 家庭用、業務用の水設備、暖房設備、飲料水の供給設備に使用されています。
- このバルブの役割は、ユーザーが常に適切な水圧と流量を利用できるようにすることです。バルブ入口の高圧を出口側で低圧に変換することで、利用者に適切な圧力と流量を提供します。
- 現在の圧力レベルを表示するゲージを搭載し、リアルタイムに状況を把握することができます。
- 多くのPRVは、流量がある状態でも、ない状態でも、この役割を果たすことができます。このような機能を持つ機種は、スタティックPRV、ドロップタイトバルブ、圧力開放型と呼ばれます。これらは、出口側が使われないないとき(すなわち、水が静止しているとき、または静的なとき)、徐々に圧力が漏出のを防ぐために設計されています。
- 流量があるときだけこの機能を発揮し、需要がないときは圧力漏出がないモデルは、ダイナミックPRVと呼ばれます。
- システム内の圧力を調整し、一定の流量を供給することで、余分な水の消費と配管の騒音(流量が停止したときのバチン、バタンなど)の両方を低減します。
- 減圧弁は、配管の破裂やシールなど、水道設備や配管部品の損傷を防ぐのにも役立ちます。
減圧弁の仕組み
PRVは、バルブ入口ノズルの高い水圧を、出口で低い圧力に変換することで機能します。水道管の圧力は1barから20bar以上と、大きく変動することがあります。また、特定の地域で使用量が多い時期や少ない時期にも変動することがあります。
減圧弁は、変動する水圧を調整し、高すぎる水圧を適切なレベルまで下げるのに役立ちます。PRVは、バネ仕掛けのピストンとダイヤフラムによって、流入する水圧を一定かつ管理しやすいレベルまで下げます。
一般的な仕組みは以下の通りです
- ユーザーは、バルブ上部のダイヤルまたはホイールを使って必要な出口圧力を設定します。これにより、ダイヤフラムの張力が調整されます。圧縮スプリングによりダイヤフラムを固定します。
- 上流側の圧力が下流側の圧力に設定されたレベル以下であれば、バルブに水を流すことができるようになっています。簡単に言えば、この時の圧力はスプリングを押し戻すのに十分ではなく、事実上弁を閉じてしまうことになります。通常、出口側の需要によって圧力が低下し(フォールオフ圧力と呼ばれます)、バルブが開いたままになるのです。これが動的圧力制御の一例です。
- 入口側の圧力が出口側で必要とされる圧力を超え始めると、設定にしたがってバルブスプリングにかかる張力に打ち勝つことができます。その結果、圧力が上昇し、ダイヤフラムが上昇します。ダイヤフラムを上昇させ、バルブを閉じます。
- これは、下流からの要求がほとんどない場合、より早く起こりやすい。下流側の背圧がバルブを閉じた状態に保ち、入口側からの圧力が徐々に高まるのを防ぐ、静圧制御の一例と考えることができます。
減圧弁を使用するメリット
家庭用、工業用、商業用の水道設備で減圧弁を使用すると、いくつかのメリットがあります。これらは次のとおりです。
- 配管に損傷を与える可能性のある、本管、タンク、または昇圧供給からの過度の水圧を制限します。
- バルブやタップを閉める際のハンマー音やバタンという音、または定格圧力の低い機器(シャワー、洗濯機、食器洗い機など)に供給する際の騒音を低減します。
- さまざまな水の用途において、より安定した快適な流量を実現します。
- 大規模または古い建物で、ユニット、フロア、アウトレットポイント間の流量を調整するのに有効です。(重力供給または昇圧供給を行う多層階建物で特に有用)。
- 静圧制御を行うことで、低需要・無流量時の圧力漏出を防止することができます。
- 水圧を下げることで、水(排水を含む)の消費量を全体的に減らすことができます。供給圧力が高いほど水量が多くなり、ほとんどの場合、廃棄量が増加します。家庭や商業施設の大部分は、通常の作業を快適に行うためにそれほど高い水圧を必要としません。
- 低圧の水は効率的に暖房できるため、エネルギーコストを削減できます。一般家庭で使用される水の約30%は何らかの形で加熱されており、圧力と流量の両方を下げることで、加熱に必要なエネルギー量が大幅に削減されます。
特に、システムに過剰な高圧の兆候がある場合、多くの種類の建物や水設備でPRVの使用が有益となる場合があります。一般的な水道設備では、以下のようなものがあります。
すでにPRVが設置されている場合、上記のいずれかに該当する場合は、PRVの性能不足または故障の兆候であり、メンテナンスまたは交換の時期が過ぎている可能性があります。PRVのバルブ機構は、時間の経過とともに蓄積されたゴミが原因で閉塞することがありますが、ほとんどのモデルには、これを軽減するためのステンレス製のメッシュが内蔵されています。
同様に、ダイヤフラムやスプリングなどの部品が徐々に劣化することで、長期間の使用でバルブから漏れが発生することがあります。これは減圧弁全体の効果を大きく低下させるので、一般的には日常使用で2~3年に一度はきちんと点検を受けることをお勧めします。
接続の種類
オンラインで購入できる減圧弁とPRVの接続には様々な種類があります。その中でも、最も一般的なPRVの種類と接続規格は以下の通りです。
BSP
PRV BSP継手は、British Standard Pipeの略で、配管パイプや接続部のねじ切りに関する技術規格である。それは、標準的なねじ込みオスとメスのパイプ継手とパイプのねじ込みとパイプ/ファスナーの寸法の両方のための標準サイズの範囲を降格する傾向があります。
PRV接続のこのタイプは、一般的に最も真鍮、ステンレス鋼、PVC、亜鉛メッキとねじ込み鉄を含む非銅継手に関連しています。
圧縮
PRVコンプレッションフィッティングは、一般的で取り付けが簡単なコンプレッションタイプのジョイントを使用したモデルです。ダクトや給水管と他の部品との結合に最も速く、最も便利な方法の一つです。
彼らは、ハード銅管、プラスチック、およびソフトチューブの実行の様々なサイズに収まるカラースタイルのファスナーを使用して動作します。圧縮継手のスリーブまたはフェルールは、パイプの上をスライドさせ、その後、ナットはジョイントの周りに継手をクランプするのに役立ちます。