• 発行日 2024年1月18日
    • 最終変更日 2026年7月7日
  • 5 分

レギュレータとは?種類と選び方・注意点を解説 2026

レギュレータとは、電子機器の電源回路で電圧を安定させるために使われる重要な部品です。回路に供給される電圧を安定させることで、安全かつ安定した動作を支える役割があります。レギュレータの種類や特徴を把握し、用途に応じたレギュレータの選び方を理解しておくと、電子回路設計で適切な部品を選びやすくなります。本記事では、レギュレータの基本的な役割や主な種類、メリット・デメリットに加え、選び方や使用時の注意点をわかりやすく解説します。

Aluminium Capacitors Guide Banner

レギュレータの基本と役割

レギュレータとは、電子回路に安定した出力電圧を供給する電子部品です。入力電圧や負荷が変動した場合でも、出力電圧を一定に保つよう制御する役割があります。電源が安定すると、機器の誤動作や故障のリスクを抑えやすくなり、信頼性や安全性の向上につながります。そのため、レギュレータは医療機器や自動車、家電など、幅広い分野で使われています。

レギュレータの種類と主な特徴

電子回路では、安定した電圧を供給することが重要です。そのため、用途や回路条件に応じて、適したレギュレータを選ぶ必要があります。レギュレータの種類は、主に「リニアレギュレータ」と「スイッチングレギュレータ」に分けられ、それぞれ特徴や適した用途が異なります。以下で各タイプの概要を解説します。

リニアレギュレータの概要

リニアレギュレータとは、入力電圧から一定の出力電圧を得るための電子部品で、電子回路設計において重要な役割を担います。

代表的なリニアレギュレータの一つが三端子レギュレータです。IN、OUT、GNDの三つの端子を持つことから、このように呼ばれています。三端子レギュレータは1960年代の終わり頃に登場し、扱いやすさとノイズの少なさから、幅広い回路で使われてきました。

近年では、LDOやCMOSタイプなどの小型リニアレギュレータも広く使われており、電子機器の小型化に貢献しています。

スイッチングレギュレータの概要

スイッチングレギュレータは、スイッチング動作によって電圧を制御する電源部品です。制御方式や回路構成によって特性が変わるため、用途や回路条件に応じて適したタイプを選ぶ必要があります。

スイッチングレギュレータを選ぶ際は、組み込む機器や基板のサイズ、用途、求められる効率を確認することが重要です。例えば、小型化が必要な機器や省電力性を重視する回路では、効率や実装スペースに合った製品を選びます。

リニアレギュレータの仕組みと特徴

概要

リニアレギュレータは、入力電圧から必要な出力電圧を得るために、内部のトランジスタを抵抗のように動作させ、余剰電力を熱として放散します。構造がシンプルでノイズが少ないため、主に低電力・低ノイズが求められる用途で使われます。

特徴

  • 動作原理:「線形動作」により、出力電圧を一定に保つ
  • 電力変換効率:入力電圧と出力電圧の差が大きいほど低下しやすい
  • ノイズ:少なく、オーディオ機器や精密測定機器に適している
  • 発熱:入力電圧と出力電圧の差、負荷電流に応じて大きくなるため、条件によっては放熱設計が必要になる
  • 回路設計:比較的シンプルで、部品点数を抑えやすい
  • 用途例:低ノイズが求められるアナログ回路、センサ電源、低電力回路など

スイッチングレギュレータの仕組みと特徴

概要

スイッチングレギュレータは、トランジスタを高速でON/OFFするスイッチング動作によって電力を制御し、コイルやコンデンサを使って電圧を変換・安定化します。効率が高く、高出力用途や小型化が求められる電源回路に適しています。

特徴

  • 動作原理:スイッチング素子を周期的にON/OFFし、電力を制御する。昇圧・降圧・反転など、さまざまな電圧変換が行える
  • 電力変換効率:高く、発熱を抑えやすい
  • ノイズ:ON/OFF動作に伴うスイッチングノイズやリップルが発生しやすいため、EMI対策が必要になる
  • 発熱:効率が高いため比較的少ないが、条件によっては放熱設計が必要になる
  • 回路設計:リニアレギュレータに比べて複雑で、部品点数や設計難度が高くなることがある
  • 用途例:高出力回路、バッテリー駆動機器、小型化が求められる電源回路、産業機器など

リニアレギュレータとスイッチングレギュレータの比較

特長
リニアレギュレータ
スイッチングレギュレータ
電力変換効率入出力電圧差で低下しやすい高効率で発熱を抑えやすい
ノイズ少ないリップルやノイズが出やすい
発熱電圧差・負荷電流で増えやすい比較的少ないが、条件による
回路設計シンプルで部品点数が少ない複雑で部品点数が多くなりやすい
コスト抑えやすい高くなることがある
サイズ放熱条件で大きくなることがある高効率で小型化しやすい
対応出力電流小〜中電流で使われることが多い大電流用途に対応しやすい
主な用途精密機器、低ノイズ回路高効率・高出力回路、バッテリー機器

レギュレータ使用時の注意点

レギュレータを適切に使用するには、種類ごとの特性を理解し、回路条件に合った使い方を選ぶことが重要です。ここでは、代表的なリニアレギュレータとスイッチングレギュレータについて、使用時に注意したいポイントを解説します。

リニアレギュレータ使用時の注意点

  • 発熱対策を行う:リニアレギュレータは、入力電圧と出力電圧の差に応じて余剰電力を熱として放散します。特に入出力電圧差が大きい場合は発熱が増えるため、放熱器(ヒートシンク)の設置など、適切な放熱設計が必要になることがあります。放熱が不十分な場合、製品の信頼性低下や故障につながる可能性があります。
  • 入力電圧・出力電圧と入出力電圧差の確認:使用するレギュレータの最大入力電圧を確認し、定格を超えないようにします。また、出力電圧が適切に設定されているか、出力を維持するために必要な入出力電圧差を満たしているかをデータシートで確認する必要があります。入出力電圧差が大きすぎると発熱が増え、効率悪化の原因になります。省電力性を重視する場合は、入出力電圧差を小さくできる低ドロップアウト(LDO)タイプも検討します。
  • 使用環境や負荷電流の考慮:実装環境の温度や必要な出力電流に応じて機種を選定し、過負荷や高温による性能低下を防ぎます。
  • 出力電圧可変タイプの活用:一部のリニアレギュレータは出力電圧を可変にできるため、設計の自由度を高めたい場合に検討します。

スイッチングレギュレータ使用時の注意点

  • ノイズ対策を行う:スイッチング動作によりリップルや高周波ノイズが発生しやすいため、EMI対策や適切なフィルタ回路の設計が必要です。ノイズの影響を抑えるには、シールドや基板設計にも配慮します。
  • 入力電圧範囲と動作周波数の確認:スイッチングレギュレータには適切な入力電圧範囲があり、範囲を外れると動作不良や破損につながる可能性があります。また、動作周波数は効率やノイズ、部品サイズに影響するため、用途や回路条件に合った製品を選ぶことが重要です。
  • 回路の複雑さと設計難度:スイッチングレギュレータは回路構成が複雑になりやすいため、設計時にはデータシートの推奨回路や設計ガイドを確認し、使用する部品の仕様にも注意する必要があります。

共通の注意点

  • 逆流防止策を確認する:電源オフ時などに、出力側の電圧が入力側より高くなる場合があります。このような逆流によるレギュレータの損傷を防ぐには、ダイオードを使った保護回路などを検討します。
  • 適切な電源供給を確保する:レギュレータは電圧を安定化する部品ですが、入力側の電源が適切でなければ十分に機能しません。電源装置の選定や配線設計にも注意し、安定した電源供給を確保することが重要です。
  • データシートの定格や推奨回路を確認する:選定・設計時には、使用するレギュレータのデータシートに記載された定格、許容値、推奨回路を必ず確認します。

まとめ:レギュレータの役割と選び方のポイント

レギュレータは、電子回路の電源を安定させるために欠かせない部品です。入力電圧や負荷が変動した場合でも、出力電圧を一定に保つよう制御し、機器の安定動作や信頼性の向上を支えます。代表的な種類には、リニアレギュレータとスイッチングレギュレータがあり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。

  • リニアレギュレータ 構造がシンプルでノイズが少なく、低電力・低ノイズが求められる回路に適しています。
  • スイッチングレギュレータ 高効率で発熱を抑えやすく、大電流用途やバッテリー駆動機器に対応しやすい方式です。ただし、スイッチングノイズが発生しやすいため、ノイズ対策が必要です。

レギュレータの選び方で重要なのは、使用環境や負荷条件、効率、ノイズ特性、放熱設計、コストなどを総合的に確認することです。また、データシートの定格や推奨回路を確認し、回路条件に合った設計を行う必要があります。

これらのポイントを押さえることで、安定した電源供給につながり、電子機器の安定動作と信頼性を高めやすくなります。

レギュレータに関するよくある質問

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。