- 発行日 2023年2月6日
- 最終変更日 2026年3月24日
- 5 分
AC/DCアダプタについてのガイド
AC/DCアダプタの仕組みと種類を解説しています。主要なブランドや製品も紹介します。

ACアダプタとは?
ACアダプタとは、主電源を直接利用できない電気機器で使われる一般的な外部電源装置で、家庭用電源の交流(AC)を機器に適した直流(DC)へ変換します。
こうした機器では、変換に必要な大型の部品を内部に収めるスペースがないことが一般的です。また、外部電源ユニットを交換できるため、用途に応じて使い分けられる点が特長です。
ACアダプタの代表的な例として、携帯電話やノートパソコンの充電器が挙げられます。その他にも、モータやオートメーション機器など、産業分野でも幅広く使用されています。
ACアダプタには、複数の別名があります。
- AC/DCアダプタ
- AC/DCコンバータ
- DCアダプタ
- スイッチングアダプタ
(※充電用途に限り、「AC充電器」や「バッテリーチャージャー」と呼ばれることがあります)
ACアダプタの仕組み
では、AC電源とは何か、DC電源との違いは何でしょうか。ACとDCは電気の形式を表す用語です。交流は、回路内で正極と負極が交互に入れ替わりながら電流の向きが変化するもので、主な電力供給に用いられる形式です。一方、直流は電流の向きが一定で、送電設備での電力伝送や通信機器、自動車のバッテリー、二次電池を搭載した電気機器の電源として使用されます。
ACアダプタは一般的に、電源変換用のスイッチング回路を内蔵した箱型のユニットで構成されています。主電源から交流電力を取り込み、機器に必要な電圧の直流に変換します。変換された電力はケーブルを通じて機器に供給され、バッテリーの充電や機器の動作に利用されます。
多くの電気機器と同様に、ACアダプタはさまざまな電圧(V)に対応できるように設計されており、各国のソケット形状に対応するため、多様なプラグが用意されています。例えば、英国・欧州・米国ではそれぞれ異なる形状のプラグが採用されています。
多くのACアダプタは特定の機器専用ですが、さまざまな機器の交換用充電器として使用できるユニバーサルタイプも存在します。これらは100〜240Vなど複数の入力電圧に対応し、サイズの異なるプラグやコネクタを備えたモデルもあります(スターコネクタやXコネクタと呼ばれる場合があります)。こうした製品は、ACアダプタの互換性を高める目的で採用されています。
ACアダプタの仕組みを理解することで、適切な製品選定の参考になります。
ACアダプタの種類
ACアダプタは、交流電源から直流電源へ変換し、直流機器を動作させるための電力変換装置です。ACアダプタの種類には、さまざまな構成や仕様があり、主に以下の点で違いが見られます。
- アンペア数
- USB ACアダプタ
- 入力・出力電圧
- プラグ/コネクタタイプ(入力側・出力側)
- 定格出力(電力)
- 各種認証(ULや医療規格など)
- サージ/ESD保護機能
その他にも、以下のようなバリエーションがあります。
コンセント直挿し型と卓上型
コンセント直挿し型のアダプタは、コンセントに直接差し込み、ケーブルで機器に接続します。一方、卓上型アダプタは、電源プラグと機器の間に配置され、両方にケーブルを接続します。プリンターなど、据え置き機器でよく使用されます。
過電圧・過電流保護
電圧や電流のサージ(急激な変動)は機器の破損や火災の原因となることがあります。サージ発生時に電源を遮断する回路により、こうしたリスクを抑えることができます。
短絡回路保護
回路の一部で誤配線や損傷などにより抵抗が低下すると電流が本来の経路から逸れ、機器の故障につながります。短絡保護には電流制限や温度に応じた自動リセット機能などがあります。
ACアダプタのプラグタイプ
ACアダプタはグローバル化に伴い、国際的に使用されており、コンセント形状は国ごとに異なります。日本では穴付きの2枚刃(2ピン)が一般的です。英国では3ピン、米国では2本のフラットピンが採用されています。
オーストラリアでは3枚刃、欧州では円柱状の2ピンが使用されています。
こうした違いに対応する必要があるため、メーカーは以下の方法を採用しています。
- 地域ごとに一体型プラグを採用したモデルを用意
- 交換可能なプラグプレートを同梱し、使用地域に応じて付け替える方式(幅広い市場に対応できる、コスト効率の高い方法です)
ACアダプタとDCアダプタ
ACアダプタとDCアダプタの違いを説明します。通常、この2つの用語は同じ意味で使われることも多いですが、厳密には異なります。ACアダプタは主電源(交流)を利用する点に着目した呼び方で、DCアダプタは機器に供給される直流電力に着目して呼び分けられています。
また、ACアダプタは入力とは異なる電圧の交流を出力する電気変圧器を指す場合もありますが、現在ではこのような用途は一般的ではありません。
入力と出力の電圧
ACアダプタの入力電圧は、主電源から供給される電圧の大きさを示し、地域ごとに標準が異なります。英国やEUでは230V、日本では100Vが一般的です。100〜240V対応の製品であれば、両方の規格で使用できます。このように、入力電圧に加えて出力電圧や電流の仕様も確認することが、ACアダプタの互換性を確保するうえで重要です。
また、周波数(Hz)が記載されている場合もあります。これは電流の向きが1秒間に変わる回数を示すものです(例:240V 50Hz)。
出力電圧は、変換後に機器へ供給される直流の電圧です。代表的な電圧は以下のとおりです。
- 5V
- 9V
- 12V
- 15V
- 24V
- 48V(産業用途)
出力電圧は通常、12V 2Aのように電流値と併記されます。
ACアダプタの極性の確認方法
ACアダプタを選定する際は、電圧や電流といった仕様に加えて、極性の確認も重要です。極性とは電流の流れる方向を示すもので、一般的にはプラスからマイナスへと流れます。
機器とアダプタの極性が一致していない場合、正常に動作しないだけでなく、機器の故障につながるおそれがあります。
ACアダプタの極性は、本体のラベルやケースに記載された記号で確認できます。図のように、プラグの中心(センター)と外側のどちらがプラスまたはマイナスかが示されています(センタープラス/センターマイナス)。接続前に、機器の仕様と一致していることを確認することが重要です。
よくある質問
ACアダプタは充電器ですか?
多くの場合、ACアダプタは充電器として使用されます。ACアダプタは交流(AC)の電源を直流(DC)に変換し、充電式機器に電力を供給します。
低いアンペア数の電源ユニットを使用できますか?
電流はアンペア(A)で表され、機器は使用状況に応じて電流を引き出します。電圧はボルト(V)で表され、電流と組み合わせて電力が決まります。
機器に必要な電流以上を供給できるアダプタを使用することが重要です。例えば、4.5Aが必要な機器に6Aの充電器を使用しても問題なく、余裕をもって動作しますが、4Aのアダプタでは過熱し、安全に使用できないおそれがあります。
DC12V電源とは何ですか?
12V DC電源は、機器に正確に12Vの直流を供給するためのアダプタです。電圧は機器の仕様に正確に一致させる必要があります。
5V 1Aの機器に5V 2Aの充電器を使用できますか?
はい。ACアダプタは必要なアンペア数以上であれば使用でき、5V・2Aの充電器は5V・1Aの機器でも問題なく使用できます。
ACアダプタはDCアダプタと同じですか?
この2つの用語は同義として使われることが多いですが、厳密には異なります。ACアダプタは交流(AC)の電圧を別の電圧に変換する装置を指し、DCアダプタは交流(AC)を直流(DC)に変換する装置を指します。
ただし、実際の用途としては交流を直流に変換するケースが一般的であり、市販されている多くのACアダプタもこの用途で使用されています。そのため、ACアダプタという言葉がDCアダプタを指して使われることも多く見られます。