- 発行日 2023年2月20日
- 最終変更日 2026年6月29日
- 5 分
サイリスタとは?仕組み・用途・選び方を解説【2026年版】
サイリスタとは、高電圧・大電流の制御に適した代表的なパワー半導体デバイスです。産業用機器から高圧直流送電(HVDC)設備まで、幅広い分野で活用されています。本ガイドでは、サイリスタの仕組みや用途、種類を中心に、選び方までをわかりやすく解説します。

サイリスタとは?基本構造と動作原理
サイリスタとは、主に交流(AC)や直流(DC)回路の通電開始や通電状態を制御するために使われる半導体スイッチで、英語ではThyristorと表記されます。高電圧・大電流を扱う用途に適しており、産業機器や電力制御機器などで広く使われています。
一般的なサイリスタは、PNPNの4層構造を持ち、アノード・カソード・ゲートの3端子で構成されます。ゲートに信号を与えるとオン状態に切り替わり、その後は電流が保持電流を下回るまで導通を維持します。
サイリスタという名称は、トランジスタとサイラトロン(同様の機能を持つ初期のガス封入管)を組み合わせたものに由来しています。なお、サイリスタはデバイス群の総称であり、その代表例としてシリコン制御整流器(SCR)があります。
サイリスタとはどんなもの?
サイリスタとは、いわば「一度オンにすると、条件が変わるまでその状態を保ち続けるスイッチ」のような半導体素子です。外部からきっかけとなる信号を与えると通電状態になり、その後はオフ条件を満たすまで電流を流し続けます。
トランジスタのように連続的に細かく制御するというより、オンにするタイミングを決め、その状態を保つラッチ動作を活かして使われます。そのため、通電の開始タイミングを制御したい回路で広く利用されています。
サイリスタの用途
サイリスタは、比較的小型の部品でありながら、高電圧・大電流を制御できる点が特徴です。そのため、主に大容量電力の制御が必要な分野で使われています。サイリスタの用途は、こうした大容量電力の制御分野を中心に広がっています。
主な用途分野としては、次のとおりです。
- 高圧直流送電(HVDC):大容量の電力を効率よく送る送電システムで利用されます。
- 産業機器:モータ制御や電力調整、ヒータ制御などに用いられます。
- 電力変換設備:大電力の整流や位相制御を行う装置で利用されます。
また、EV関連機器や再生可能エネルギー関連機器では周辺設備や一部の大電力用途で用いられる場合もありますが、主要な電力変換素子としてはIGBTやMOSFETなどが主流です。
サイリスタの主な用途例
具体的には、以下のような用途で利用されています
- 工場設備での電源制御(加熱・照明・モータ駆動など)
- 電気モータの速度制御
- 誘導加熱や各種ヒータの電力制御
- 充電器などの一部電源回路
- 液面調整や圧力制御などの一部制御システム
また、サイリスタ系デバイスは、サージ保護や過電圧保護に用いられる場合もあります。
サイリスタが使われる主な回路構成
サイリスタは、大電力の制御や変換を行う回路で使われます。主な例は以下のとおりです。
- 位相制御回路
- 制御整流回路
- 電力調整回路(調光・加熱制御など)
- チョッパー回路(主に大電力用途や従来方式の回路)
- インバータ回路(大電力用途や従来方式で使われる場合があります)
サイリスタの仕組み
サイリスタの仕組みは、アノード・カソード・ゲートの3端子と、PNPNの4層構造によって成り立っています。一般的なSCRでは、P型半導体とN型半導体が交互に重なったPNPNの4層構造を取り、その内部には3つの接合が形成されています。
ゲートに信号を与えていない状態では、中央の接合の一つが逆バイアスとなるため、漏れ電流を除いてアノードからカソードへ電流はほとんど流れません。一方、アノードをプラス、カソードをマイナスにした状態でゲートに信号を与えると、ゲート電流をきっかけに内部で導通が進み、電流がアノードからカソードへ流れるようになります。
いったんオン状態になると、ゲートへの信号がなくなっても、アノード・カソード間に流れる電流が保持電流を下回るまで導通を維持します。このように、きっかけとしてゲート信号を与えると、その後は導通状態を保つことが、サイリスタの大きな特徴です。
AC用SCR回路
図は、交流(AC)で用いるSCR回路の基本的な構成例です。交流では電流が周期的にゼロになるため、サイリスタは自然にオフしやすく、各半周期での導通を制御することで位相制御や電力調整が行われます。
DC用SCR回路
図は、直流(DC)で用いるSCR回路の基本的な構成例です。直流では交流のように電流が自然にゼロにならないため、サイリスタをオフするには、図のように回路側で電流を遮断または転流させ、アノード電流を保持電流以下に下げる工夫が必要です。
サイリスタとトランジスタの比較
トランジスタは、電気信号の増幅や連続的な制御に向く半導体素子です。これに対してサイリスタは、高電圧・大電流を扱う回路でのスイッチング制御に適しています。
また、トランジスタは、ベースやゲートに与える信号に応じて動作を連続的に制御するのが一般的です。一方、サイリスタは、ゲート信号をきっかけにオン状態へ切り替わり、一度オンになると一定の条件を満たすまで導通を維持するという特徴があります。
このように、トランジスタは増幅や細かな制御に向き、サイリスタはスイッチングやラッチ動作を活かす用途に向いています。
サイリスタとダイオードの比較
ダイオードは、2端子で構成される半導体素子で、電流を一方向に流す基本的な部品です。主に、整流や電流の一方向制御に使われます。
これに対してサイリスタは、多くの場合、アノード・カソード・ゲートの3端子を持ちます。ゲート信号をきっかけに導通を開始し、オン後は一定条件を満たすまで導通を維持する点が、ダイオードとの大きな違いです。
サイリスタと関連デバイスの種類
サイリスタには複数の種類があり、用途や動作特性に応じて使い分けられます。代表的なものは次のとおりです。
- シリコン制御整流器(SCR):最も基本的なサイリスタです。
- シリコン制御スイッチ(SCS):制御端子を増やし、オフ制御の自由度を高めたタイプです。
- GTOサイリスタ:ゲートによってオフ制御も行えるタイプです。
- PCT(位相制御用サイリスタ):位相制御用途に使われるタイプです。
- トライアック:交流回路で双方向の電流を制御できるサイリスタ系デバイスです。
- ダイアック:トライアックなどの駆動に使われるサイリスタ系のトリガ素子です。
また、サイリスタ系デバイスには、SIDACtorなど保護用途に使われるものもあります。
サイリスタのメリット・デメリット
サイリスタは、高電圧・大電流の制御に適した半導体素子として広く使われています。ここでは、主なメリットとデメリットを整理します。
サイリスタのメリット
- 高電圧・大電流を扱う高電力用途に適している
- 構造が比較的シンプルで、信頼性が高い
- 可動部がなく、耐久性に優れる
- 大電流を扱う用途でも安定して導通しやすい
- 交流(AC)回路を中心に、直流(DC)回路でも利用される
サイリスタのデメリット
- ラッチ動作を前提とするため、自由なオン・オフ制御には向かない場合がある
- 高周波用途や高速制御では、他の素子の方が適することがある
- 用途によっては、トランジスタやIGBT、MOSFETの方が適している場合がある
サイリスタの点検とテスト方法
サイリスタは、機器や回路の保守点検の一環として、正常に動作しているかを確認することがあります。状態確認の初期チェックにはマルチメータが用いられますが、正常性を確実に判断するには、実際に負荷電流を流す動作確認が必要になる場合があります。
サイリスタのテスト方法
マルチメータを使うと、アノード・カソード間やゲート・カソード間の基本的な導通状態を確認できます。ここでは、シリコン制御整流器(SCR)の初期チェック方法を説明します。
- サイリスタのアノードをマルチメータのプラス(赤)リードに、カソードをマイナス(黒)リードに接続し、ダイオードテストモードまたは抵抗測定モードに設定します。
- その状態でアノード・カソード間に明確な導通がないことを確認します。次に、リードを逆に接続した場合も、明確な導通がないことを確認します。
- また、ゲート・カソード間についても、ダイオードに近い挙動が見られるかを確認します。
- ただし、マルチメータだけではSCRの正常性を確実に判断できない場合があり、ゲート信号による導通開始や保持動作を確認するには、実際に負荷電流を流す動作確認が必要になることがあります。
サイリスタの選び方
サイリスタの選び方で重要なのは、使用する回路や用途に応じて、必要な仕様を確認することです。主な確認項目には、定格電圧や定格電流などの耐圧・電流容量、ターンオン特性、保持電流、ゲートトリガ電流などがあります。これらが使用条件に合っていないと、回路が安定して動作しなかったり、部品に過度な負荷がかかったりするおそれがあります。
また、放熱条件や用途に適した種類も確認することが大切です。回路条件に合ったサイリスタを選ぶことで、安定した動作につながります。
最新の市場動向と今後の展望
サイリスタは、高電圧・大電流の制御に適した半導体デバイスとして、現在も電力インフラや高出力設備の分野で重要な役割を担っています。特に、再生可能エネルギーの導入拡大や送電網の強化が進むなかで、高圧直流送電(HVDC)や大電力制御機器への需要は引き続き高い状況です。世界の再生可能電力容量は、2025年から2030年にかけて約4,600GW増加し、2030年までにほぼ倍増する見通しです。太陽光発電がこの増加分の約8割を占め、世界の8割超の国で、2025年から2030年の再生可能電力容量の伸びが前の5年間を上回ると見込まれています。
また、脱炭素化と電力インフラ投資の進展を背景に、電力系統の増強や柔軟性向上の重要性も高まっています。再生可能エネルギーの拡大に対して送電網がボトルネックになり得ると指摘されており、世界では再生可能エネルギーや大口負荷、蓄電を含む2,500GW超の案件が系統接続待ちとなっています。HVDCを含む送電インフラの整備は、今後も重要なテーマです。
さらにEVや電動化の拡大によって、電力変換機器や関連インフラの導入も進んでいます。2024年の世界のEV販売台数は1,700万台を超え、新車販売比率も20%を上回りました。IEAの見通しでは、2025年については、販売台数が2,000万台を超え、新車販売に占める比率も4分の1を上回るとされています。EV市場の拡大は2030年に向けても続く見通しで、電力変換機器や関連インフラの需要も今後さらに高まると考えられます。
一方で、小型化や高周波動作が重視される用途では、IGBTやMOSFET、SiC、GaNなどのパワー半導体が選ばれる場面も多く見られます。それでもサイリスタは、超高出力・高耐圧・高信頼性が求められる分野において、今後も重要な位置づけを維持すると考えられます。
参考文献
- 「最新の市場動向と今後の展望」内「世界の再生可能電力容量」の増加見通し(2025年〜2030年:約4,600GW増加、2030年までにほぼ倍増) International Energy Agency(IEA)「Renewables 2025 – Analysis and forecast to 2030」 https://www.iea.org/reports/renewables-2025
- 「最新の市場動向と今後の展望」内「系統接続待ち案件」の規模(世界で2,500GW超) International Energy Agency(IEA)「Electricity 2026 – Analysis and forecast to 2026」 https://www.iea.org/reports/electricity-2026
- 「最新の市場動向と今後の展望」内「EV販売台数・新車販売比率」の実績および見通し(2024年:1,700万台超、2025年:2,000万台超の見込み) International Energy Agency(IEA)「Global EV Outlook 2025」 https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025
- 「最新の市場動向と今後の展望」内「HVDC Classic」の大容量送電用途 Hitachi Energy「HVDC Classic – High-voltage direct current transmission systems」 https://www.hitachienergy.com/products-and-solutions/hvdc/hvdc-classic