• 発行日 2023年2月20日
    • 最終変更日 2026年3月25日
  • 5 分

仕事場の照明はどうやって選べばいいの?オフィスの種類別にご紹介

この記事では、仕事場の照明や、職場に最適な照明の選び方について説明します。

倉庫の照明

照明は職場における重要な要素です。従業員の安全を確保するだけでなく、照明の種類や照度は、従業員の健康と幸福に密接に関連しています。EHSマネージャーやメンテナンスエンジニアは、職場で快適で安全な照明を提供しなければなりません。

このガイドでは、事業所の商業用または工業用照明の品質を最適化するために役立つ様々な情報を提供しています。

Warehouse Lighting

倉庫内の照明の質を向上させることは、スタッフの健康状態や生産性に良い影響を与えます。専門家は、倉庫を照らす光源として、ハロゲンランプ、蛍光灯、LEDランプの3つを挙げています。

職場での視認性を向上させるためには、高さのある棚板を備えたLEDランプの使用を強くお勧めします。LEDランプは、事故のリスクを減らし、休業期間を短縮する効果があることはよく知られています。これらのダウンタイムは、企業にとって大きな経済的負担となります。

LEDランプの利点の一つは、エネルギー消費量が少ないことです。企業の経営者からの報告によると、企業の電気代、正確には照明予算に対して平均50%の省エネ効果があると言われています。中には80%もの削減に成功したという報告もあります。

LEDランプのもう一つの利点は、長期間の使用を想定して設計されていることです。専門家によると、LEDランプの寿命は最低でも20年と言われています。また、リサイクルが可能で、有害物質も含まれていません。一方、蛍光灯には水銀などの有害物質が含まれており、使用後にリサイクルすることはできません。

このように、LEDは倉庫の収益性を飛躍的に向上させるので、全面的に導入するのに最適な照明になっています。

High Bay Lighting

スポットライト:ハイベイ照明

天井が高く、広々としたオープンスペースに安定した明るさを提供するのに最適な高所作業用照明は、倉庫や製造業、流通業の分野でよく使用されています。高天井用照明には、さまざまな種類のランプや照明器具があり、屋内の床から天井までの高さが8メートルを超える場所には最適です。

詳細はこちらをご覧ください。高天井照明ガイド

オフィスの照明

Office Lighting

照明は、人間工学、座席、机、収納、換気などに劣らず、職場での快適性に影響を与えます。視界を確保し、オフィスワーカーの集中力を最大限に高めるためには、光源の照度、色、輝度のすべてが重要な役割を果たします。

明るく高品質な照明は、優れた読み心地を約束し、視覚疲労を回避するために、オフィスでは不可欠です。ここでは、輝度、均一性、色など、オフィスの照明の質とその重要性を測る基準をご紹介します。

照明の要件を定義する際には、作業内容とワークスペースの位置を考慮します。

海外の例ではイギリスで1974年に制定された「労働安全衛生法」では、雇用者は作業を安全に行うことができるような照明を提供しなければならない。また、照明が不十分なために従業員の視力や健康が危険にさらされることがあってはならないと規定されています。

具体的には、1992年に制定された「Workplace Regulations Act 1992」の第8規則では、雇用者は以下のことを保証しなければならないとされています。

  • 作業エリアに十分かつ適切な照明があること
  • 自然光であることが望ましい
  • 必要に応じて、十分かつ適切な緊急用照明を提供すること

アクティビティによって必要な照明レベルは異なります。一般的に、作業が詳細になればなるほど、必要な照明は大きくなります。プロセス制御室は300ルクスの照度で照らされるべきですが、廊下や通路は50ルクスしか必要としないかもしれませんし、一方でエンジニアリング図面を勉強するには750ルクスが必要かもしれません(HSG38「職場の照明」参照)。

仕様に応じて、シーリングライト、デスクランプ、ウォールライト、フロアライトを選ぶことができます。シーリングライトは部屋全体を照らすことができますが、デスクランプはデスクやワークスペース自体の光量を増やすことができます。

Smart Lighting

スポットライト:スマートライティング

利便性を考慮して設計されたスマートライトは、無線で信号を送受信します。つまり、インターネットに接続されている場所であればどこでも、スマートライトを遠隔操作することができるのです。ワイヤレスやWi-Fi接続だけでなく、スマート照明には、音声や特定のアプリ、Bluetoothによって制御される照明も含まれます。

スマート照明は、以下のような主要ブランドから発売されています。 4lite UK.

実験室の照明

Laboratory Lighting

実験室の環境に適した照明を選ぶ際には、推奨される明るさを知ることが必要です。他の分野と同様に、実験室では快適性と実施される作業が重要な要素となります。

建物の規格であるEN 12464-1は、実験室や同様のタイプの建物における照明の基準を定めています。この規格では、requirem2021-09-03entsとして、平均輝度の確保、UGR(Unified Glare Rating)のしきい値の設定、実験室の隅々まで同じ明るさを保つための照明の標準化、色の適用の確保など、4つの主要な基準を定めている。

Shatterproof Lighting

スポットライト:飛散防止照明

飛散防止照明とは、衝撃や内圧による飛散に耐えるように設計された照明のこと。安全上の理由から好まれることが多い。飛散防止ランプは、食品安全基準を満たし、ガラスの汚染を防ぐために、食品・飲料業界で一般的に使用されています。 当社では、破片保持技術で業界標準に準拠したガラス保護蛍光管を在庫しています。

ワークショップの照明

ワークショップで使用する照明は、インダストリアルなデザインが基本です。市場にはさまざまな種類のものがありますが、傾向としては、LED技術を用いた工業用照明に傾いています。

直径40mmのベースを持つ産業用LEDランプです。非常にパワフルで、広い空間を照らすのに適しています。照度は80~160ワットで、光量は8000~16000ルーメンと非常に高い値です。また、LEDランプの照射角の大きさは120°で、作業場全体を見渡すことができます。

インダストリアルな照明では、ランプを固定するためのペンダント照明器具がおすすめです。また、ロッドやケーブル、チェーンなど、視覚的な照明デザインとしても人気の高いデザインです。

また、特別な照明を提供するLEDネオンランプを選ぶこともできます。ネオンLEDチューブライトは、60cm、120cm、150cmの長さのものがあります。LEDクローシュは、ベル型の人間工学に基づいた操作性の良さから、実用性の高い製品です。その形状は、光のビームを約120°に集中させます。

最新デザインのLEDストリップライトは、ユニークなアクセサリーにもなります。スタイリッシュなフラットデザインのモデルや、60cmから150cmの長さのネオンLEDをお選びいただけます。これらは保護スリーブに取り付けられ、小さなスペースに均一な照明を提供します。

活動光量

以下の表は、様々な一般的な活動、場所、作業場所における平均照度と最低照度の要件を説明しています。

Activity Light Levels

産業用照明:キーポイント

職場で適切なレベルと品質の照明を確保することは、単に作業内容を確認するためだけではありません。すべての照明が使用されているワークスペースに適していることは、他にも具体的なメリットがあります。

  • 照明の質が悪いと、眼精疲労や頭痛などの健康上のリスクがあります。従業員の健康と安全を考えれば、照明の質の向上は最優先事項です。
  • ワークスペースに適切な照明を提供し、ミスを防ぎ、スタッフができるだけ快適に過ごせるようにすることで、生産性を最大限に高めることができます。
  • 継続的に照明を見直し、最新の照明技術を用いたアップグレードを検討することで、電気料金を節約することができます。
  • 長寿命のLEDに切り替えることで、故障やダウンタイムを回避できます。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。