検索キーワード履歴
      • 発行日 2024年3月27日
      • 最終変更日 2025年1月15日
    • 2

    HDMIコネクタとはどういったものか

    HDMIコネクターの世界を紹介します。HDMIコネクターの目的、種類、サイズ、仕様など、HDMIコネクターガイドをご覧ください。

    HDMI Connectors Banner

    テクニカルサポートチームリーダー Jay Proctorによる監修 (March 2021)

    このガイドでは、さまざまなタイプのHDMIコネクターについて説明します。また、どのタイプが様々な用途に最適か、コネクタの仕様、形状、説明します。またFAQも紹介します。

    HDMIコネクターとは?

    HDMIコネクターは、通信機器やエンターテインメント機器に不可欠なI/Oコンポーネントです。HDMIケーブルは、非圧縮のデジタルA/V信号を信号ソースから接続されたディスプレイ機器やレシーバーに転送することができます。 HDMIコネクターは、プロジェクターとゲーム機、テレビとセットトップボックス、モニターとデスクトップコンピューターなどを接続するために一般的に使用されています。実際、、HDMIは、ソースとディスプレイ間で高品質のオーディオビジュアル信号を伝送するためのフォーマットとして、非常に人気があり、広く使用されています。

    Picture of HDMI Connector

    HDMIとは、High Definition Multimedia Interfaceの略です。このフォーマットは、HDTV信号を伝送するための既存規格の全体的な利便性と機能性を向上させることを目的として、2000年代初頭に開発されました。 HDMI以前は、コンポーネント・ビデオ、DVI、SCARTが使われていました。もともとコンピューターモニター用に設計されたDVIは、ビデオのみのコネクターだ。コンポーネント・ビデオは、HD信号の伝送には有効だが、オーディオとビデオの両方を同時に伝送したい場合、ユーザーは複数のケーブルを配線する必要があった。 HDMIは、これらの別々のケーブルを1つにまとめるために設計されました。HDMIは、DisplayPortと同じように、SCART、VGA、SVGAを置き換えるために設計されています。HDMIは、世界的な試験と研究を経て、2002年に市販のコネクターとケーブルとして発売されました。

    HDMIコンポーネントの売上は、その後3~5年で飛躍的に伸びました。今日では、家庭や職場におけるオーディオ・ビジュアル信号の伝送に一般的な選択肢となっています。開発者の当初のビジョンと同様に、1本の頑丈なHDMIケーブルで、超高品質のオーディオビジュアル信号を有線機器間で確実かつ高精度に伝送できます。

    HDMIコネクター自体は、他のケーブルのプラグ・ソケットと同様に機能します。実際、USBとHDMIは見た目が似ていますが、一般的にHDMIの方が大きくなっています。多くのオーディオ・ビデオケーブルと同様、HDMIコネクターにもオスとメスがあり、接続を完了させるためにどちら側のインターフェースに対応する必要があるかによって使い分けられます。一般的なプラグやソケットと同様、HDMIコネクタのオスはピン部分が突出しており、小型です。一方、メスコネクターは大きく、凹んでいます。

    これらの基本的なオス/メスの特性に加えて、利用可能なさまざまなHDMIコネクタのタイプ、サイズ、レイアウトがあります。

    HDMIコネクタの仕様

    HDMIコネクターは、他の有線コネクターや端子と比べて、運ぶA/V信号の品質、帯域幅、速度において顕著です。2002年に最初のHDMI製品が発売されて以来、HDMI規格は何度か改訂されてきました。各リビジョンでは、HDMIコネクターの仕様が更新されています。

    現在までの主なHDMIリビジョンは以下の通りです:

    HDMI Version
    発表年
    HDMI 1.02002
    HDMI 1.12004
    HDMI 1.2 and 1.2a2005
    HDMI 1.32006
    HDMI 1.42009
    HDMI 1.4a2010
    HDMI 1.4b2011
    HDMI 2.0 (also known as HDMI UHD)2013
    HDMI 2.0a2015
    HDMI 2.0b2016
    HDMI 2.12017

    これらの改訂ごとに、全体的な機能と性能が拡張されてきたため、ユニバーサルHDMIコネクタの仕様は、フォーマットの存続期間中に常に進化してきました。 たとえば、バージョン1.2(2005年)では、HDMIがサポートする解像度とリフレッシュレートの範囲が拡大し、このフォーマットがコンピュータ所有者の間で普及する試み行われ、成功しました。バージョン1.4(2009-2011)では、4K信号とデバイス間の共有イーサネット接続のサポートが追加され、バージョン2.0(2013-2016)では、ビデオ帯域幅とオーディオサンプル周波数の両方が劇的に改善され、HDRビジュアルの同時ストリーミングとダイナミックなオーディオとビデオの同期が可能になりました。

    HDMIコネクターの形状は?

    HDMI Connector Diagram

    HDMIコネクターはUSBコネクターに似ています。どちらの場合も、通常、コネクタのオス側はケーブルの端から突き出ています。HDMIコネクターは通常、メスコネクター、ソケット、またはリンクされる機器にはめ込まれるハブに挿入されます。

    しかし、USBとHDMIの間にはいくつかの顕著な物理的な違いがあります。フルサイズのHDMIコネクターと標準的なUSBコネクターには、台形の形状や対向する側の長さが不揃いであることなど、いくつかの明確な違いがあります。

    このHDMIコネクターの図は、多くの人が自分のテレビ、ゲーム機、コンピューターモニターのI/Oパネルからすぐに見分けがつくような典型的な外観を示しています。

    HDMIケーブルとコネクターにはさまざまなサイズと構成がありますが、現在広く使われているものは、基本的な形状とレイアウトがすべて同じです。

    HDMIコネクターの種類

    現在、さまざまな種類のHDMIコネクターが販売されています。同じ機能を持つHDMIコネクターでも、機器や用途によって互換性が無い場合があります。その為、購入する前に使用するコネクタータイプを確認する必要があります。

    以下に、HDMIコネクターのピン配置と外観を示します:

     Different Types of HDMI Connectors Chart

    現在、標準的なHDMIケーブルのコネクタは、以下の5種類があります:

    • タイプA(標準)
    • タイプB(デュアルリンク- 現在の一般的な製品では使用されていない)
    • タイプC(ミニ)
    • タイプD(マイクロ)
    • タイプE(オートモーティブ接続システム、主に車載用に設計されている)

    HDMIケーブルのコネクタの種類ごとに、異なるサイズになっているので、簡単に見分けることができます。ただし、HDMIタイプの命名スキームに慣れていない場合、利用可能なオプションの範囲は混乱する可能性があります。通常の用途では、HDMIコネクタのタイプA、C、D(標準、ミニ、マイクロ)のみとなります。

    HDMI Type A コネクタ

    HDMI Type A コネクタ

    Type AのHDMIコネクタは、すぐに認識できるHDMIの典型的な標準バージョンであり、5つのHDMIコネクタサイズの中で最も広く使用されています。また、5種類のHDMIコネクターサイズの中で最も広く使用され、入手も容易です。HDMIコネクタータイプの中で最も馴染み深く、最新のテレビ、モニター、ゲーム機、デスクトップコンピュータのほぼ全ての製品に搭載されています。

    HDMI Type Aオスコネクタのサイズは13.9mm x 4.45mmです。14mm×4.55mmのメス型ソケットの方がわずかに大きい。HDMIのミニバージョンとマイクロバージョン(それぞれType CとD)と同様に、Type Aは、標準画質(SDTV)から4K UHDまでの帯域幅のオーディオ・ビデオ信号を伝送するために設計された19ピンコネクタです。

    HDMI Type C Connector

    HDMI Type C コネクタ

    Type C HDMIコネクターは、Type Aを小型化し、スリム化したもので、様々なポータブル機器に搭載されています。典型的な例としては、デジタル一眼レフカメラ、ビデオカメラ、大型タブレット、衛星ナビゲーションシステムなどが挙げられます。Type C HDMIプラグのサイズは10.42mm x 2.42mmです。

    ミニHDMIコネクターは、マイクロHDMIコネクターと同様に、よりコンパクトなパッケージで標準Type Aの全機能を実現しています。マイクロバージョンと同様に、HDMIミニケーブルは、ほとんどの場合、片側がミニType Cプラグで、もう一方が標準Type Aプラグで販売されています。しかし、必要に応じて、両端にミニまたはマイクロコネクタを備えた製品も販売されています。

    HDMI Type D Connector

    HDMI Type D コネクタ

    Type DのHDMIコネクターはマイクロバージョンです。これらは、標準およびミニHDMIコネクターよりも小さく、マイクロサイズ制約により、レイアウトは若干異なりますが、同じ19ピン構成を維持しています。

    Type DマイクロHDMIコネクターの仕様には、5.83mm×2.20mmという寸法になっており、全体的なサイズはマイクロUSBコネクターに似ています。標準的なHDMI Type Aのプラグやソケットの半分以下のサイズです。Type Dは、携帯電話のような非常に小型で携帯性の高い機器のオーディオ・ビデオ接続用に開発されました。

    HDMIコネクタのオス・メス

    HDMIメスコネクターは通常、信号源と受信機器の両方に組み込まれており、オス端のケーブル用のソケットとして機能します。一般的な配置では、2つのオス端を持つケーブルを2つのメスソケットに同時に差し込むことができます。これにより、ソース機器とディスプレイ機器との直接有線接続が実現します。

    メス型HDMIコネクターは通常、テレビ、ゲーム機、プロジェクター、コンピューター、モニターなどの本体に組み込まれており、オス型コネクターよりも過度の負荷で変形しやすいため、単体の交換部品として幅広く販売されています。

    一方、オス型HDMIコネクターは、一般的に市販されているHDMIケーブルの両端に固定されています。多くの場合、破損したオスコネクターを交換するには、交換用のケーブルを新たに購入する方が簡単で安価です。ただし、これが常に現実的な解決策とは限りません。高品質で頑丈なタイプの長いHDMIケーブルは比較的高価なことがあり、この場合、ケーブル全体を交換するよりも、新しいオスコネクターを配線する方が経済的な場合もあります。

    さらに、壁の裏側やビルのフロア間にHDMIケーブルを配線するケースもあります。オスコネクターが破損した場合、これらを取り外して再設置するのは複雑な作業になります。このような理由から、メス型HDMIソケットを提供するメーカーのほとんどは、同等のオス型部品も提供しています。

    HDMI Connector

    ストレートとライトアングルのHDMIコネクタ

    プラグを挿入すると、標準的なHDMIストレートコネクタは、標準的なUSBケーブルや3.5mmジャックプラグと同様に、メスソケットから水平に延びます。これは、最も一般的なタイプのHDMIコネクタであり、ほとんどのセットアップに適しています。

    ただし、HDMIソケットの前のスペースが制限されている場合、直角のHDMIコネクタを選択することもできます。これは、ソケットから直接下向きに延びるように設計されています。これにより、コネクタとケーブルが機器と同じ高さに収まります。

    HDMIの直角コネクターは、テレビやコンピュータのI/Oポートが壁の近くに配置されている場合など、ソース機器とレシーバー機器の相対的な位置関係によって、HDMIのストレート接続が制約される場合に特に便利です。また、さまざまな種類の機器の背面周辺のケーブル管理を改善し、すっきりとアクセスしやすい状態を維持するのに役立ちます。

    HDMIコネクターの用途は?

    HDMIケーブルやコネクターは、オーディオとビデオの信号を同時にソースから受信機やディスプレイに伝送するために使用されます。これにより、複数の異なるケーブルを接続する必要がなくなります。

    HDMIは古い接続規格との幅広い後方互換性があるため、純粋にオーディオ信号やビデオ信号に使用することもできます。特に、HDMIケーブルとコネクターは、適切なアダプターを追加することで、さまざまなポートタイプの機器と接続することができるため、非常に便利です。

    オーディオ・ビデオ信号の使用

    HDMIの初期の目的は、既存のDVIコネクター規格を更新し、コンピュータ・モニターや他のビデオ・ディスプレイに代わるものとして提供することでした。DVIは映像のみの出力をサポートしていましたが、HDMIでは音声と映像信号を同時に伝送できるため、DVIを置き換える選択肢となりました。さらに、電気的にもDVIと互換性があります。

    HDMI-DVIコネクターを使用することで、DVIポートのない最新のスクリーンやレシーバーにHDMIケーブルを接続できます。これにより、高品質な画像を正確に表示することが可能です。同様に、適切なアダプターを使用することで、HDMIオーディオコネクターは、旧式のコンポーネントオーディオポートを備えた機器から音声信号のみを伝送するためにも利用できます。

    よくある質問(FAQ)

    まとめ

    HDMIコネクターは、様々な最新のエンターテインメント機器や通信機器間で、非常に高品質で高帯域幅のオーディオ・ビデオ信号を転送するための豊富なオプションを提供しています。また、以前のオーディオ・ビデオ転送フォーマットとの後方互換性が設計されているため、適切なアダプターを選択すれば、同一のHDMIポートを持たない機器間でも効果的な接続構成が可能です。

    HDMIケーブルやコネクターに関する詳細な情報やアドバイスが必要な場合は、当社の専門サポートチームまでお気軽にお問い合わせください。また、この一般的な接続規格を使用した機器のセットアップについてもご相談ください。

    以下から、HDMIコネクタの人気製品をご覧ください:

    関連ガイド

    関連ページ