無停電電源装置(UPS 電源装置とも呼ばれる)は、簡単に設置できる電源ユニットで、主電源障害、電圧サージ、予期せぬ電源遮断が発生した場合に、コンピュータ、サーバー、サーバールーム、データセンターに電力を供給するように設計されています。これらの電源には、一定時間コンピュータシステムへの電力供給を保証するバッテリーが内蔵されており、ソフトウェアをシャットダウンしたり、現在のタスクを保存してコンピュータをシャットダウンしたりするのに十分な長時間の動作を実現します。
無停電電源装置は、UPSの種類に応じて1つまたは複数の方法で接続されたデバイスに電力を継続的に供給します。停電や大幅な電力変動が発生した場合、無停電電源装置は瞬時にバッテリー電源に切り替えて、途切れることなく電力を供給します。この移行により、交通管制システムと通信システムは中断することなく最適なレベルで機能し続けることができます。
UPS システムソリューションには、いくつかの種類があります。
オンライン UPS:AC 入力(商用電源)を DC に変換し、インバーターで安定した AC に再変換しながら、バッテリーを常に充電して電力を供給するシステムです。停電時にも瞬断することなく電力を供給します。
スタンバイ(待機) UPS:通常は AC 入力(商用電源)をそのまま接続されたデバイスに出力し、停電または異常電圧が検出されると、
がバッテリーからの電力を使用して給電を開始するシステムです。停電時には、AC出力に数ミリ秒の瞬断が発生します。
並列処理UPS:AC入力(商用電源)から電源を供給しながら、並列に接続された双方向インバータが電圧補正とノイズ吸収を行います。オンラインインバータ(並列)方式のため、高効率と高信頼性を兼ね備えています。
ハイブリッドUPS:ダブルコンバージョンモード、エコノミーモード、アクティブフィルタモードの3つのモードから構成されています。無停電電源装置は、電力状況や負荷状況に応じて最適な給電モードを自動的に選択します。出力電圧の瞬断なしで各モードを切り替えることができます。電力状況が悪い場合はダブルコンバージョンモード、電力状況が良い場合はエコノミーモードを選択します。
データ センター、医療施設、政府業務など、無停電電源に大きく依存している日本のセクターでは、堅牢な無停電電源装置の実装が不可欠です。これらのシステムは信頼性の高い電源バックアップ ソリューションを提供し、停電、電圧低下、電圧変動の際に重要なサービスと業務が維持されることを保証し、次のような大きな利点があります。
RSでは、PULSをはじめ、Omron、Siemens、Phoenix Contactなどの無停電電源装置製品を豊富に取り揃えています。
RS は、日本全国で使用されている無停電電源装置のサプライヤー、販売店、製造元として世界的に認知されています。当社の製品は、日本の最高水準の性能と信頼性を満たすように設計されています。さらに、産業用から革新的なプロジェクトまで、さまざまな用途に対応する幅広いUPSを卸売価格で提供しています。無停電電源装置を選択する際、RSはおすすめ品と交換部品を低価格で提供します。配送サービスと料金の詳細については、配送ページをご覧ください。