• 発行日 2023年2月21日
    • 最終変更日 2025年2月24日
  • 5

圧縮継手とは?使い方からよくある質問まで徹底解説

圧縮継手ガイドでは、その用途、仕組み、種類、使用方法について解説しています。

圧縮継手とは?

まずはじめに、圧縮継手とは何でしょうか?配管工がチューブや流路径の小さなパイプをつなぐために使う継手です。彼らは一般的に真鍮、銅、あるいはステンレス鋼から作られており、PVC、ナイロン、プラスチック、銅管を結合するために使われています。

この汎用性の高いアダプター継手は、家庭用、商業用、工業用など、水道管から油圧ポンプシステムまで、様々な配管に対応できるよう、様々なデザインとサイズが用意されています。

圧縮継手は、パイプを圧縮して結合することから、そう呼ばれています。この部品には、以下のような様々な別称があります。

  • 圧縮ジョイント
  • 圧縮ナット
  • 圧縮管継手
  • 圧縮カップリング
  • 圧縮タイプの継手
  • 配管用圧縮継手
Compression Fitting

圧縮継手の用途は?

圧縮継手は、銅やプラスチック製のチューブや配管の長さを互いに接続したり、バルブなどのねじ部品に接続して配管システムを構築するために使用されます。適用と取り外しが簡単で、はんだ付けすることが困難な、狭いスペースに敷設された配管に適しています。

配管工事だけでなく、ガス工事や工業技術者による油圧機器にも使用されます。主にプロの配管工事やエンジニアリングプロジェクト用に設計されているが、圧縮継手は、はんだ付けや熱を加える必要がないため、シンクやシャワーユニットのパイプなど、DIYプロジェクトでのさまざまな用途に適しています。

圧縮・継手の仕組み

圧縮継手は比較的単純な部品です。通常、3つの部品で構成されています。

  1. ねじ切りされたテーパーナット
  2. 「オリーブ」または「フェルール」と呼ばれる細い真鍮製のリング
  3. テーパーインサート-継手本体

ナットを締め付けると、オリーブはナットと継手の間で圧縮されます。これにより、樽状のオリーブリングがパイプの外径に圧縮され、密閉されます。

圧縮継手の種類

様々なシーンで使用される機器・部品と同様に、コンパクトなものから大口径のものまで、サイズもデザインも様々なものが用意されています。

ここでは、その主な種類をご紹介します。

Compression Elbow Fitting

圧縮エルボ継手

エルボ継手は、角度、特定のパイプの方向を変更します - ほとんどの場合、45度または90度です。シャワーヘッドとシャワーユニットをエルボジョイントで接続する場合です。

Compression Tee Fitting

圧縮・ティー・継手

ティー継手は、2つの入力(または出力)が互いに反対側にあり、出力(または入力)が90度の角度になっているT字型の形状をしていることから、そう呼ばれています。

Compression Union and Coupler Fitting

圧縮ユニオン・カプラ継手

これは、最も標準的な継手です。通常、短いので、2本のチューブやパイプの間に簡単な結合を作るために使用されます。ユニオン継手はより柔軟で、必要に応じて位置を変更したり移動したりできるのに対し、カプラ(またはカップリング)は、一度設置すると変更できないように設計されています。

圧縮継手の使用方法

ここでは、2本の長さのパイプに銅と真鍮の継手を取り付け、締め付ける方法を紹介します。

  1. 接合するパイプの汚れを落とす。
  2. パイプインサートを接続するパイプの端に入れます。パイプインサートは、通常プラスチックかスチール製で、パイプを補強し、完全な円形の形状を保つことで、接続を容易にするものです。ただし、これはプラスチック製のパイプにのみ適用され、銅やスチール製のパイプははるかに強いので適用されません。
  3. 継手のテーパーインサートをもう一方のパイプの端にねじ込みます。
  4. 圧縮継手オリーブ(真鍮リング)を最初のパイプの長さにスライドさせ、その上にナットを重ねます。
  5. スパナを使い、配管用グリップで継手を押さえながら、継手のねじ山の上にナットを締め付けます。締め付けによって生じた圧力がオリーブを押し下げ、パイプをしっかりと掴みます。ただし、あまり力を入れすぎると、継手やねじ部を傷つけてしまい、取り外したり、付け直したりするのが難しくなりますので、ご注意ください。

金具を外したり、オリーブの位置を変えたりするにはどうしたらいいのでしょうか?一度パイプに装着したオリーブは、簡単に取り外すことはできません。なぜなら、オリーブは管の外径に永久に固定されているからです。

Compression Fitting

圧縮・継手のサイズ

継手を選択するときには、それらが接続されるパイプに適合していることを確認することが重要です。当然のことながら、各パイプの長さを囲むのに十分な直径を持つ継手が必要になりますが、水密性を確保するために十分な締め付けも必要です。なので、継手の大きさは重要になります。

直径は、小さいほうの4mm(0.16インチ)程度から、大きいほうの54mm(2.13インチ)程度まで選択できます。圧縮継手のパイプ径は、チューブの外径(OD)と 一致しています。最も一般的なのは、15mmと22mmの2つです。

Idea Lightbulb

圧縮継手は何でできているのか?

圧縮・継手の材質は、強度と耐食性を兼ね備え、かつコストがかからない真鍮と銅が主流です。プラスチックやステンレスのモデルもあります。

真鍮と銅の両方の継手は、銅パイプやプラスチックチューブを接合するための優れたツールになります。

はんだを使わずに、パイプの長さを効果的に、水密的に接合することができます。これは特殊な工具や設備が必要なので、スペースが限られている場合には現実的ではありません。

よくある質問

圧縮継手はどの程度の締め付けが必要ですか?

圧縮継手は、水密シールを作成するために十分にタイトでなければなりません。これは、締め付けが弱いとパイプの反りやスレッドが損傷してく場合があるためです。これは漏れを促進し、後で継手を削除することが非常に困難になる可能性があります。注意深く作業してください。

圧縮継手の水漏れを発見した場合、どうすればよいですか?

圧縮継手から漏れた場合、まず、調節可能なパイプツールを使用して継手を締めてみてください。このとき、締め付け方向と反対方向に工具をセットしてください。それでも漏れる場合は、継手を分解し、オリーブにシール材を塗布してください。または、オリーブを取り外して交換します。

圧縮継手とパイプスイーターとの比較

銅パイプをはんだ付けする工程は、「スエーティング」と呼ばれています。はんだ付けには、経験豊富な配管工やエンジニアにとって簡単な作業であること、接合部分が長持ちすること(理論上)など、一定の利点があります。しかし、狭い場所などでは、はんだ付けは必ずしも現実的な選択肢ではありません。一方、継手は特別な訓練を受けていなくても簡単に取り付けられ、熱を加える必要がなく、ほとんどの場合、必要に応じて取り外して位置を変えることができます。

圧縮・継手は何PSIを保持できるのか?

PSI(Pounds per square inch)は、よく使われる圧力の指標です。大きな流路径を持つ堅牢なデバイスとステンレス鋼モデルは、10,000 PSI以上の圧力用途に耐えることができます。他の材料から作られた小さな継手は、より低いPSIの評価になります。

ガス用と水用の圧縮継手は同じものですか?

大きな差はありません。液体用に設計された圧縮継手は、ガスでも問題なく使用できますが、オプションのPTFEテープを使用する場合は、ガス用であることを確認してください。また、継手は壁の裏や床下に隠さず、アクセスできるようにしてください。

圧縮・継手は信頼できるのか?

はい、信頼できます。注意点は以下の通りです。

  • 購入したパイプやチューブの圧縮継手が正しくフィットすることを確認する。
  • 正しく設置されていることを確認する

関連ガイド

関連ページ