- 発行日 2023年12月22日
- 最終変更日 2025年5月27日
- 1 分
電気リレーガイド
電気リレーの世界にようこそ、多様な産業用途向けに設計されたさまざまなタイプについて理解を深めてください。

Reviewed by Stephen Bettles, Technical Support Engineer (September 2023)
このガイドでは、電気リレーの概念、歴史、およびさまざまなタイプについて説明します。特定の用途にリレーを選択する際に、必要な知識を身につけることができます。
リレーとは
リレーは、多くの産業および商業システムに不可欠なコンポーネントです。これらの電気的に作動するスイッチは、低電力の入力信号を使用して高電力の電気出力回路を制御します。この基本原理により、照明の点灯から複雑な機械の保護まで、さまざまな作業において不可欠な役割を果たしています。
リレーの歴史
リレーの歴史は、弱い信号を増幅するために電信システムに使用された19世紀初頭にさかのぼります。技術の進化に伴い、リレーの用途も進化しました。電磁気の発見により、より信頼性が高く効率的な電気回路の制御を可能にする電磁リレーが開発されました。ソリッドステートエレクトロニクスの進歩により、現代のリレーはより高速な応答時間と向上した信頼性を実現しています。また、その幅広い機能から、自動車から電気通信まで、さまざまな産業で不可欠な存在となっています。
リレーの種類
このセクションでは、特定の産業ニーズやアプリケーションに対応するように設計されたさまざまな種類の電気リレーについて説明します。それぞれのタイプの詳細を確認しましょう。
車載用リレー
車載リレーは、自動車産業向けに特別に設計され、自動車において重要な役割を果たしています。 これらのリレーは、ヘッドライト、ワイパー、空調システムなど、自動車のさまざまな電気部品を効果的に制御します。低電力の制御信号と高電力の負荷の起動といったギャップをシームレスに橋渡しする能力を持ち、デジタル信号を具体的な機械的応答に変換します。その結果、リレーは、照明、ワイパー制御、ファン起動などの動作機能に固有の大電流から制御回路までを確実に保護します。 リレーは過酷なエンジンルームの条件に耐え、重要なシステムがシームレスに動作することを保証し、車両の効率と性能を向上させます。これらのリレーがさらされる環境条件は、エンジンルーム内の高温や機械的振動などが含まれますが、リレーは耐久性に優れ、このような環境に関連するストレスに耐えるように設計されています。
強制ガイドリレー
強制ガイドリレーは、故障が深刻な結果をもたらす可能性のある安全重視のアプリケーションにおいて必須の構成要素です。これらのリレーは機械的にリンクされた接点で構築され、信頼性の高いスイッチングを確実にし、すべての回路が同時に閉じることを防ぎます。この独自の機能により、これらは冗長性とフェイルセーフ動作が単なる利点だけでなく、不可欠なアプリケーションに適しています。
強制ガイドリレーは、厳格な安全基準と法規フレームワークに準拠が求められる産業で頻繁に使用されます。その機械的な連結により、潜在的な故障に対する脆弱性が低減され、予測できない状況にも対応できるようなレベルのフェイルセーフ保護が確保されます。
高周波リレーと無線周波数リレー
高周波(HF)リレーおよび無線周波数(RF)リレーは、高周波信号のスイッチングが可能です。これらのリレーは、電気通信からレーダーシステム、高周波試験装置まで、広範な用途で使用されています。これらのシナリオでは、信号制御の精度が最も重要になります。
電子機器では周波数が連続的に上昇するため、このような環境での回路絶縁を容易にするために高周波リレーが使用されます。これらのリレーは、電子信号が高周波で生成されるあらゆる場所で使用されます。これは、電気通信、コンピュータ、産業機械など、さまざまな領域を含みます。
迅速でシームレスな信号伝送が不可欠な電気通信では、高周波リレーがその威力を発揮します。これらのリレーは、複雑なネットワーク・アーキテクチャを介した効率的な信号ルーティングを促進し、信号の劣化を最小限に抑え、最適な伝送品質を保証します。異なる信号経路を最高の精度で素早く切り替えることができるため、通信ネットワークの整合性を維持する上で不可欠です。
特に無線アプリケーション用に調整されたRFリレーは、極めて重要な役割を担っています。RFリレーは、試験装置や無線放送装置に頻繁に採用されています。RFリレーは、送受信を容易にする明確な回路システムを実現するために不可欠な役割を果たしています。RFリレーもHFリレーも、高周波に伴う高電圧を管理するために不可欠である。これは従来のリレーでは対応できなかった課題です。
シグナルリレー
シグナルリレーは、電気的に作動する機械的スイッチの一種です。このデバイスは、回路の制御された開閉を中心に機能し、さまざまな産業用アプリケーションにおいて極めて重要なコンポーネントとして活躍しています。
ラッチングリレーと非ラッチングリレーという2つの異なるタイプに分類されるシグナルリレーは、さまざまな動作要件に合わせて調整されます。ラッチングリレーは、セットおよびリセット制御入力を介して2つの安定した位置の間を循環しますが、非ラッチングリレーは、電気入力が停止するとデフォルト位置に戻ります。
信号リレーは、スイッチングタスクを処理するためにプリント基板(PCB)でよく使用されます。低電流と低電圧を扱うように特別に設計されたこれらのリレーは、精度と効率が要求される状況で非常に重要です。その動作容量は最大2Aスイッチングまで拡張され、制御された電流変調を伴うタスクに適しています。
ソリッドステートリレー
ソリッドステートリレーは、従来の電気機械接点を備えた他のリレータイプに代わるものです。このリレーは、高速スイッチング能力、動作寿命の延長、時間の経過とともに摩耗する可動部品がないことなど、さまざまな利点を備えています。
ソリッドステートリレーは、可動部品を完全に排除している点が異なります。その代わりに、ソリッドステート半導体の電気的および光学的特性を利用して、入出力分離とシームレスなスイッチングを行います。
これらのリレーは、PLC・HMIの制御システムと高出力負荷の間で使用されることがよくあります。汎用性、コンパクトな形状、およびコスト効率に優れているため、モーションコントロール、配電、暖房システム、照明管理など、多くの産業用アプリケーションで使用されています。
タイマーリレー
時間は多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。タイマーリレーは本質的に、時間遅延スイッチングを提供する制御リレーであり、シーケンシャル動作や遅延スタート/ストップ機能を必要とするアプリケーションで有用です。多くの場合、複雑なシーケンスを正確に編成するために使用されます。
これらのリレーは、電気機械式出力リレーと制御回路を組み合わせたものです。接点は、あらかじめ設定された間隔の前後に開閉することができます。リレーをノーマルオープンまたはノーマルクローズにすることが可能で、数ミリ秒から数時間、あるいは数日にわたって定時機能を遅延させることができます。
タイマーリレーは、動作の間に測定された時間間隔を導入することにより、プロセスを合理化する上で重要な役割を果たします。これにより、産業界は、効率性、安全性、精度を最適化しながら、きめ細かく調整されたイベントシーケンスを実現することができます。タイマーリレーは、製造、オートメーションからエネルギー、照明に至るまで、幅広い産業で使用されています。
概要
電気リレーは、多くの産業用途でスイッチングや回路制御に使用されています。自動車部門からセーフティクリティカルなシステムに至るまで、各リレータイプは、特定の要件に適合するよう調整された、独自の機能と利点を備えています。
電気リレーのダイナミックな世界では、システムの効率性、安全性、信頼性だけでなく、技術進歩のシームレスな統合を保証するために必要なツールを装備する必要があります。