• 発行日 2024年8月1日
    • 最終変更日 2026年6月5日
  • 5

半導体入門ガイド

半導体の定義から、トランジスタ、ダイオード、LEDまで、半導体について紹介します。

Semiconductors Banner

テクニカルサポートエンジニア、Mithun Subbaroybhat氏のレビュー(2022年12月)

半導体はエレクトロニクス業界に革命をもたらしました。半導体は、電子信号を変換・増幅するために幅広い用途で使用される重要な構成要素です。半導体は、現代のエレクトロニクスの基本的な構成要素として、ほぼすべての電子機器や電子回路に搭載されています。

このガイドでは、半導体がどのようなもので、どのように使用されているかを詳しく説明します。また、半導体の特性について説明し、半導体材料に基づく一般的なデバイスの種類を紹介します。

半導体とは?

半導体はエレクトロニクス産業で使用される主要な部品です。半導体は特定の条件下では電気を通しますが、別の条件下では電気を通しません。半導体はある条件では絶縁体であり、温度がある閾値以上になると導体になります。つまり、半導体は電流の流れを制御することができ、さまざまな種類の電子機器において、他に類を見ない有用な部品です。

半導体ダイオードとは?

半導体ダイオードは基本的な半導体部品です。ダイオードは、半導体を利用した最初の電子デバイスです。

簡単に言えば、ダイオードは2つの電気端子に接続されたP-N接合を持つ半導体です。P-N接合は、ダイオードやトランジスタを含むほとんどの半導体デバイスで使用される基本的な構成要素です。P-N接合とは、不純物を注入することによって形成される、P型とN型という2種類の半導体材料の境界または界面のことです。

半導体ダイオードの特徴は、その非対称的な特性にあります。半導体ダイオードは、一方向の電流に対する抵抗が高く、他方向の電流に対する抵抗が低いです。半導体ダイオードの非線形電流電圧特性は、異なる材料を使用し、これらの材料に不純物を添加する(ドーピングと呼ばれるプロセス)ことでさらに調整でき、異なる機能を発揮できるようになります。

半導体はなぜ重要なのか?

Semiconductor

「半導体(セミコンダクター)」という言葉は、「セミ(半分)」と「コンダクター(導体)」に由来します。半導体は、完全ではないが一部電気を通す性質を持つ物質を指します。 半導体は、銅のような導体と、ガラスやプラスチックのような絶縁体の中間に位置します。そのため、特定の方向への電気刺激によって電気を通すことがあります。その結果、電子的なスイッチとして使用するのに適した材料であり、電気を通したり通さなかったりすることで、2進数計算やデジタル処理に必要な1や0を提供します。 半導体が重要なのは、他の材質よりも電気の流れを制御できるように構成できるからです。

半導体はどのように使われているか?

半導体ダイオードの主な機能は、電流を一方向(順方向)にのみ流し、逆方向の電流を遮断することです。この特性を活かし、電気回路で広く使用されています。例えば、ダイオードブリッジ回路で交流を直流に変換する整流に用いられます。また、半導体ダイオードには別の用途もあります。順方向に一定以上の電圧(閾値電圧)が加わった時のみ電流を流す性質を利用できます(順バイアス)。順バイアス状態のダイオードでは、電圧降下が電流にほとんど依存せず、主に温度の影響を受けます。この特性を利用して、半導体ダイオードを温度センサーとしても活用できます。

半導体の仕組み

Semiconductor

半導体は、トランジスタや他の電子機器に使用される素材で、金属ほど電気をよく通すことはありませんが、一般の絶縁体よりもはるかに良く通します。半導体は、中心にプラスとマイナスの電荷が混在した原子(P型半導体、N型半導体と呼ばれる)から構成されており、光や熱の影響を受けると電気を通す性質があります。

半導体デバイスは、電流が流れると活性化します。この電流により、半導体の外層にある電子が自由に動き回り、半導体の周囲に電界が形成されます。また、2つの異なる半導体が反対の電荷を持つと、それらの電子が互いに向かって流れ、それによって回路が形成されます。

半導体の材料

厳密に言えば、半導体は部品ではなく、導体と絶縁体の中間の導電性を持つ材料です。その化学的構成により、多くの形態が自然に存在します。

現在、業界で主に使用されている材料はシリコン(Si)ですが、ゲルマニウム(Ge)やヒ素化物(GaAs)など、他の材料も使用することができます。シリコンを含む半導体は、その原子構造に関連したユニークな電気特性を持っています。

半導体が結晶性化合物の小さな結晶で構成されている場合、それは微結晶またはアモルファス半導体材料と呼ばれます。上記の材料はすべて非晶質半導体の例です。

半導体パッケージ

ディスクリート半導体は、半導体材料を保護するパッケージに入れられて供給されます。これらのパッケージは通常、プラスチック、セラミック、ガラス、金属などの材料で作られています。パッケージはデバイスを保護し、外部回路に接続するためのコンタクトピン、リード、パッドを提供します。また、パッケージはデバイスから発生する熱を放散する役割も重要です。

半導体パッケージにはさまざまなタイプがあり、サイズや電力損失、リードやパッドの数などの要因によって最適なパッケージが選ばれます。

半導体のカテゴリー

半導体デバイスの種類

半導体技術に基づく電子部品には、MOSFETやバイポーラ・トランジスタなどのディスクリート部品があります。また、発光ダイオード(LED)や集積回路(IC)なども含まれます。半導体ダイオードには、PIN型、定電流型、TVS型、ツェナー型、ショットキー型、各種整流型など、さまざまなタイプが存在します。

以下に、最も一般的な半導体デバイスの種類を紹介します。

PINダイオード

PINダイオードは、半導体ダイオードの一種で、P型領域とN型領域の間に広く非常に軽くドープされた領域を持っています。通常のP-Nダイオードとは異なり、PINダイオードは高電圧電子機器の高速スイッチや減衰器として特に適しています。

PINダイオードの主な特性は以下の通りです:

  • シングル、デュアル、コモンカソード、コモンアノードなどのダイオード構成
  • 減衰器やスイッチなどのターゲット・アプリケーション
  • VHF(Very High Frequency)、UHF(Ultra High Frequency)、SHF(Super High Frequency)などの動作周波数範囲
  • 順方向伝導電流の最大値
  • 順方向および逆方向の最大電圧耐性
Laser Diode Circuit Symbol

レーザーダイオード

半導体レーザーダイオードは、電気エネルギーを光エネルギーに変換することで機能します。このプロセスにより、光子がビームとして発射され、対象物に向けたり、表面に焦点を合わせて加熱したりすることが可能です。レーザーダイオードは単一波長の光(狭いスペクトル)を発し、バーコードの読み取りや文書のスキャンなどの用途に最適です。

水晶発振器は、コンピューターやその他の機器のタイミング回路を制御するために使用され、レーザーダイオードを使って正確な周波数を生成します。また、レーザーダイオードはトンネルダイオードと組み合わせて使用することで、光が当たったときの電流を増幅して感度を高めることができます。

Tunnel Diode Circuit Symbol

トンネルダイオード

トンネルダイオードは、一方向にのみ電流を通し、逆方向には電流が流れないようにする半導体素子です。トンネルダイオードは、Pドープ半導体の2つの層とその間にある絶縁層で構成されています。この絶縁層は通常、純粋な酸化シリコンであり、これを固有層と呼びますが、他の化合物から作られることもあります。

Photocell Circuit Symbol

フォトレジスタ

フォトレジスタは、フォトセルや光依存性抵抗(LDR)とも呼ばれ、光の強さによって抵抗値が変化する(光導電性)半導体デバイスです。光を吸収してそれを電気エネルギーに変換します。フォトレジスタは、太陽電池や太陽エネルギーを集めるために使用されます。

Solar Cell Circuit Diagram

太陽電池

太陽電池は、ディスクリート半導体を用いて太陽光を電気に変換する方法の一例です。これは、半導体やその他の部品で構成され、光電効果を利用して動作します。

オーディオ回路

半導体はオーディオ回路の増幅器として利用することができます。その中でも、トランジスタ・アンプは最も一般的に使われています。半導体がオーディオ回路でトランジスタとして使用される理由は、小さな電気信号を大きな信号に増幅できるからです。この増幅は、回路基板上の電子の流れを制御することで実現します。

ガンダイオード

ガンダイオードは、電子が抵抗なく自由に移動できる2つの領域の間に小さなギャップを持つ半導体デバイスです。この特性により、低電圧レベルでは非常に高い利得を示しますが、高電圧レベルでは利得が低下します。そのため、ガンダイオードはRFアンプや発振器など、低電圧レベルで高い増幅が必要なアプリケーションに使用されます。

IMPATTダイオード

衝撃イオン化アバランシェ遷移時間(IMPATT)ダイオードは、負の微分抵抗を持つ高出力半導体ダイオードです。これは一般的に、高周波やマイクロ波の電子機器において増幅器や発振器として利用されます。

集積回路 (IC)

集積回路とは、一枚の半導体材料上に複数の電子回路と機能素子(抵抗器、トランジスタなど)を集積したものです。ディスクリート半導体部品とは異なり、集積回路は大型マイクロプロセッサーチップなどで数百万個のトランジスタを含むことができます。

ディスクリート半導体

ディスクリート半導体は、ゲルマニウムやシリコンなどの化合物から作られる単結晶の半導体です。これらの半導体は、さまざまな用途に応じた特性を持っています。主なディスクリート半導体デバイスには以下が含まれます:

Rectifier Diode Circuit Symbol

整流ダイオード

整流ダイオードは、ディスクリート半導体の一種です。

Photodiode Circuit Symbol

フォトダイオード

フォトダイオード(光センサー)もディスクリート半導体の一種です。

Transistors Circuit Symbol

トランジスタ

トランジスタ(増幅器)もまた、ディスクリート半導体の一種です。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。