• 発行日 2025年5月28日
    • 最終変更日 2025年5月28日
  • 5 分

ESD試験ガイド

静電気放電(ESD)試験は、電気機器とその使用者の保護に有用です。この記事では、ESD試験装置、試験方法、ESD規格などについて紹介します。

静電気放電(ESD)は、金属製のドアハンドルへの軽い衝撃から、落雷、機器を介した知覚できないが深刻な電流放電まで、私たちの生活の中で様々な形で発生しています。ESDは、電子機器に深刻な損傷を与える可能性があります。ESDの安全上の危険性と相まって、ESD予防対策は事業運営に不可欠なものとなっています。

esd tester

この記事では、ESDの原因について説明し、静電気放電を回避する方法など、静電気放電が職場の安全に及ぼす影響を解説します。

ESD試験とは?

ESD(静電気放電)は、異極性の電荷が帯電した物体間に短時間の電流が流れることを指します。

ESD試験は、表面抵抗レベルを監視して静電放電を測定し、安全のために許容範囲内であるかどうかを判断する測定器です。

静電気放電

静電気放電(ESD)は、電荷が不均等な2つの物体の間に生じる過渡電流のことで、一方の物体が過剰な電子を運び、他方の物体がそれを吸収することができます。ESDは、2つの物体が接触したり、互いに近接したり、あるいは2つの物体間の絶縁材料に絶縁破壊が生じた場合に発生します。

ESDは、小さなもの(乾燥した季節に金属に触れた時)であれ、極端なもの(雷)であれ、おそらく皆さんも見慣れたものでしょう。 靴下やカーペットなどの物体をこすり合わせると電荷が移動し(三重帯電)、この静電気が導電性の物体に触れると放電します。 雷の場合、雲と地面の間に数億ボルトの電位が発生し、目に見え、耳に聞こえ、破壊的な巨大な静電気放電が起こります。

家の中で目に見える指の電気ショックは、一般的なESDよりも大きなものです。小さな静電気放電は、機器に静電気放電保護機能がない限り、私たちには知覚できないかもしれませんが、それでも機器に損傷を与える可能性があります。

ESD試験の重要性

ESDは職場の安全にとって何を意味するのか?電子機器に依存するハイテク社会では、ESD対策は重要な課題です。また、あらゆる形態の放電を避けなければならない環境においても、ESD対策は不可欠です。

ESDの試験方法

ESD試験では、主にHBM(人体モデル)、MM(マシンモデル)、CDM(デバイス帯電モデル)の3つの試験方法があります。

  • HBM(人体モデル):人体に蓄積した静電気が原因で発生する静電気放電を評価するESD試験モデルです。機器等がESD破損する主な原因は人体、特に指先であるため、このHBMは最も一般的なESD試験方法となっています。
  • MM(マシンモデル):金属工具や装置等の誘導体に蓄積した静電気が原因で発生する静電気放電を想定したESD試験モデルです。
  • CDM(デバイス帯電モデル):デバイスに蓄積した静電気が原因で発生する静電気放電を評価する試験モデルです。主に製品生産時におけるESDを評価するもので、搬送レーン等での摩擦によって帯電したデバイスが誘導体に近づくことで静電気放電が発生し、それによって回路や素子が破壊されるのを防ぐための試験を想定しています。

電子機器製造やクリーンルームで作業する人は、これらのモードに対する ESD 予防対策を講じる必要があります。

ESDの危険性

ESD試験などの静電気放電に関する予防措置は、以下のような事故を回避するためのものです:

  • 電子機器の損傷:静電気放電により電子機器の損傷を防止します。
  • 自動機器の故障: ESDに敏感なデバイスからの制御信号に依存している機器は、静電気放電によってそれらのデバイスが機能しなくなると、動作しなくなります。これは、照明、アラーム、ドア、換気装置、ロボット装置、電気通信装置が正しく作動しない、または必要なときに作動しないことを意味します。 その結果、重大な安全問題につながる可能性があります。
  • 爆発: 天然ガス、ガソリン蒸気、石炭粉が多く含まれる環境で静電気火花が発生すると、火花がこれらの燃料に引火し、爆発を引き起こす可能性があります。

そのため、ESD防止は職場の安全において重要な役割を果たします。

ESDそのものは、(雷を含めない限り)通常、産業機器との接触によって発生する場合でも、発生させる電圧は高くても、持続的な電流は人に怪我を負わせるほどではありません。電子機器は人間よりもはるかにESDに敏感です。

ESD試験の仕組み

ESD試験には、専用のESD試験装置、静電気の蓄積を防止する装置、管理されたESD試験手順が含まれます。

esd tester

ESD試験装置

RSでは主に3種類のESD試験を取り扱っています:

  • ESD測定器: ESD保護リストストラップやフットウェアの機能テスト、静電気の蓄積を防止する表面の抵抗率チェック(ESDフロアテスト)に使用します。
esd earth bonding plug
  • テスターと校正セット: ESDテストメーターの校正用セット。

RSでは、静電気を蓄積することなく正確な結果を得ることができる安全なESD試験を実施するために、その他のESD保護機器も提供しています:

  • ESD接地装置: ESD保護を提供するために特別に設計された接地装置用のワイヤーとボンディングプラグ。
anti static mat
  • 帯電防止マット: 床や作業台に敷いて帯電防止ゾーンを作り、人体に帯電した静電気を除去し、半導体、精密機器の静電気破壊を抑えるたりクリーンルームへの埃の持込みを防止するために使われます。
anti static wrist strap
  • ESD接地リストストラップ:このリストストラップは、 着用者の手をケーブルで接地点につなぎ、帯電することなくESD試験を実施できます。
esd safe anti static shoes
  • ESD安全靴:歩行時に発生する静電気を防止するために設計された靴です。
esd safe anti static gloves
  • ESD手袋: 電子部品を取り扱う際の静電気放電を防止するために設計された手の保護具です。

ESD試験手順

RS ESD試験装置は、ESDに敏感な機器そのものを試験するのではなく、静電気の蓄積を抑止するための機器や表面の機能を検証することに重点を置いています。これらの装置では、一般に以下のESD試験方法を実施します:

  1. テスターを含むすべての関連機器が適切に接地されていることを確認します。
  2. ESD 試験装置をテスト対象の表面または装置に接続します(接続点の形式はテスターによって異なります)。これにより、その抵抗率がテストされ、オペレータの身体が生成されるテスト回路に含まれます。
  3. ESDテスターの反応を観察してください。ほとんどのESDテスターは、静電気放電を防ぐために抵抗率が安全でない場合、アラームを鳴らしたり、赤色(安全な場合は緑色)に点灯します。
  4. テストが不合格の場合は、ESD試験に合格するまで、ESDに敏感な機器に近づかないようにしてください。また、故障箇所を特定するために、両方を一度にテストするのではなく、履物やリストストラップだけをテストするなど、より精密なテストを行うこともできます。

ESD規格

ESD規格には以下のものがあります:

  • IEC 61000-4-2:静電気放電イミュニティ試験
  • IEC 61340-3-1:人体モデルを用いた ESD の再現方法
  • IEC 61340-3-2:マシンモデルを用いた ESD の再現方法
  • MIL-STD-461G CS118:人体起因ESD
  • RTCA/DO-160 Section 25:航空機のESD試験
  • ISO 10605: 路上走行車のESD試験

ESD試験のベストプラクティス

正確な ESD 試験結果を得るため、また試験中の安全性を維持するため、ESD 試験手順には以 下の項目を含めてください:

  • 試験結果に悪影響を及ぼすため、外部の金属機器に触れません。
  • 履物は定期的に点検し、過度に磨耗しているものは交換します。
  • 保湿を心がけ、試験前に早足で歩いて軽く汗をかくなどして、皮膚の導電性を確保します。
  • 定期的に機器の校正を行います。
  • 試験接触面は定期的に清掃し、ESD 試験の清掃指示に従ってください。
  • ESD試験装置は、試験用に設計されたものにのみ使用してください。

関連ガイド

個人用保護具(PPE)についてのガイド

個人用保護具(PPE)についてのガイド

事業を運営する雇用主は、従業員の健康と安全を保護する法的な義務を負っています。従業員が適切な個人用保護具(PPE)を使用できるようにすることが必要です。 この記事では、さまざまな個人用保護具について紹介します。この記事を参考に、作業に最も適した個人用保護具を準備し、従業員の安全を確保してください。

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。