- 発行日 2023年2月17日
- 最終変更日 2023年11月9日
- 1 分
ビデオスコープガイド
この記事では、ビデオスコープとは何か、その用途、種類などを紹介します。
![](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_180,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1669301328/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Hero%20Banners/Inspection%20Cameras/SEO_Guide_Banner_5120x360px100Inspection_Cameras.jpg)
この記事では、ビデオスコープとは何かを説明し、そのさまざまな用途を紹介します。また、さまざまな種類のプローブカメラと、その使用方法についても紹介します。 また販売されているビデオスコープのなかでの用途に最も適し他製品を選ぶために必要なサポートとガイダンスを提供します。
![Inspection Cameras](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1594222351/F9131560-01.jpg)
ビデオスコープとは?
ビデオスコープは、検査カメラや蛇カメラと呼ばれることもあり、狭い場所や立ち入れない場所でも侵入できるよう、小型でフレキシブルな設計になっているデジタルカメラです。
これらの機器の主な目的は、探索カメラとして機能することです。配管工事、医療診断、機械修理など、さまざまなシーンで活躍します。肉眼では確認できないような細かい部分まで、ライブ映像で確認できます。
ビデオスコープは、一般的に長くて柔軟なプローブまたはアームが、何らかの形でハンドヘルドベースユニットに取り付けられています。小型カメラモジュール自体は、プローブの先端に取り付けられています。ビデオスコープのキットには、ライブ映像の中継を見るための小型スクリーンが付属しているものもあります。また、ワイヤレスで動作するように設計されているものもあり、撮影した画像をWi-Fi経由で遠隔地の画面(パソコンや携帯電話など)にストリーミングできます。
ビデオスコープは何に使われるのですか?
医療分野
ビデオスコープは、医療分野、特に診断のために広く使われています。外科手術の分野では、内視鏡カメラと呼ばれることもあります。
医療現場や外科手術で使用される場合は通常、医療従事者が直接アクセスできない人体の部位を離れた場所から映像で見ることができる診断用カメラです。臓器、体腔、循環器系など、さまざまな部位を撮影できます。
機械エンジニアリング
エンジンビデオスコープ、自動車ビデオスコープとも呼ばれています。この場合も、車外から容易に見ることができない部分を、さまざまな部品を分解せずに、詳細に目視検査できます。例えば、エンジンチャンバーの内部や燃料タンクなどです。
フレキシブルカメラプローブは、このようなさまざまな部品や機構の内部から遠隔で映像を送り返すことができます。これは、自動車の診断や修理において非常に便利です。エンジンやその他の可動部品を完全に分解することなく、問題点、原因、解決策を特定できる場合が多くあります。デジタルビデオスコープは、問題の診断や修理の計画において、整備士とお客様の双方の時間と費用を節約させることができます。
不動産メンテナンス
不動産メンテナンスの現場では、フレキシブルプローブビデオスコープが活躍する場面が無数にあります。例えば、配管や給排水設備、空調設備などの検査、診断に使用されます。
デジタル検査カメラにより、ダクトを大きく解体することなく、問題点や修正箇所を特定できます。配管ビデオスコープは、多くの場合、長いプローブリールとともに提供され、特に湿潤環境での使用を目的とした高いIP等級を有しています。
このビデオリレープローブのもう一つの重要な用途は、不動産保守や建設工事における空洞壁のカメラ検査の実施です。これらの製品を内壁カメラスコープとして使用すると、配線やスタッド工事を識別して回避できます。
また、害虫、昆虫、カビなど、家庭内に発生した害虫の痕跡を探すための探索カメラとしても広く活用されています。
![Endoscope Inspection Camera](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1563295176/F8065875-02.jpg)
ビデオスコープの種類
内視鏡
内視鏡カメラというと、医療行為を連想される方が多いと思います。技術的には、内視鏡と呼ばれる機器は、通常、人体内で使用するために特別に設計されています。
しかし、この名称は、さまざまな産業や用途で使用されるビデオスコープのモデルやキットの総称として使用されることもあります。
内視鏡は、大きく分けて、細長く柔軟なプローブに取り付けられた小型カメラ(照明付きが多い)を指します。彼らは医療用として意図されている場合、内視鏡デバイスは、販売されている蛇カメラの小さな直径によって表され、先端部径4mm等と記載される。
一般的な診断・検査用途に使用される大口径の内視鏡カメラには、5.8mmから80mm以上の製品があります。ビデオスコープが人体内の医療診断を主目的としていない場合は、通常「ボアスコープ」または「ファイバースコープ」(設計や機能により異なる)と呼ばれます。また、「フレキシブル内視鏡」などの一般的な名称もよく使われています。
USB内視鏡は、カジュアル、デスクトップ、フィールドワークなど幅広く利用されるようになってきています。同様に、さまざまなタイプのプローブカメラは、さまざまなアダプターやアクセサリーを使用して、携帯電話などの他の携帯機器やスクリーンに取り付けることができます。例えば、iPhone用の検査カメラやAndroid端末用の内視鏡カメラは、現在、英国をはじめ世界中で多くの人が使用しています。これらのカメラには、それぞれのプラットフォームに対応したネイティブカメラアプリが付属していることが多く、通常はカメラキットに付属の無料ダウンロードへのリンクから提供されています。
![Borescope Inspection Camera](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1574705110/Y1924383-01.jpg)
ボアスコープカメラ
ボアスコープとは、前述の通り、医療用以外のビデオスコープの総称です。ボアスコープビデオスコープには、大きく分けて硬質タイプと軟質タイプの2種類があります。かつては硬質ボアスコープが主流でしたが、現在では軟質タイプの製品も増えてきています。
ボアスコープは、硬質・軟質ともに光ファイバーやロッドベースのレンズやイメージガイドを中心に製造されることがあります。この場合、これらの光ファイバービデオスコープは、しばしば「ファイバースコープ」と呼ばれます。しかし、日常的な非破壊検査であれば、標準的なボアスコープで十分です。
ボアスコープと内視鏡を比較する場合、いくつか違いがあります。内視鏡は、主に人体に使用するために設計されているため、直径が小さく、より柔軟である傾向があります。小型ビデオスコープは、ミニビデオスコープと呼ばれることもあり、医療用以外のさまざまな専門的用途に使用できます。
大型のボアスコープは、一般的な内視鏡よりも明るいライトを備えていることが多く、また、視野角も50度から120度と広くなっています。この視野は、通常付属のハンドセットまたはビューイングユニットを介して調整可能なです。ボアスコープは、一般的な内視鏡よりも倍率が高く、細部を観察するのに適しています。
![Wireless Inspection Cameras](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1482285337/R9131566-03.jpg)
ワイヤレスビデオスコープ
ワイヤレス検査カメラとは、ボアスコープと内視鏡の総称です。用途に関係なく、Wi-Fi経由で遠隔地の画面に映像を配信できます。この機能は、接続されたリード線を介して付属のハンドヘルドビューイングモジュールに直接映像を中継するのが難しい環境やアプリケーションで便利です。
Bluetoothビデオスコープは、Wi-Fiによるインターネット接続ではなく、ペアリングされたBluetoothで機器と接続することで、遠隔の映像を見ることができます。
現在、蛇カメラは、リジッドボアスコープ、フレキシブルボアスコープを含め、多くのモデルでワイヤレス機能を提供しています。ノートパソコン、携帯電話、タブレット、デスクトップパソコンなどのディスプレイからビデオ映像を見ることができます。信号の範囲や強度にもよりますが、多くの場合、カメラ本体とは別の場所で映像を見ることができます。このため、ワイヤレスビデオスコープは「遠隔ビデオスコープ」とも呼ばれることがあります。
また、危険な場所や立ち入りが困難な場所での高度な使用には、携帯型コントロールユニットで完全に遠隔操作できる特殊な検査カメラも用意されています。
![Flexible Inspection Camera with Light](http://media.rs-online.com/image/upload/w_620,h_413,c_crop,c_pad,b_white,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1567193637/F1248654-01.jpg)
ライト付きフレキシブルビデオスコープ
多くの蛇カメラの共通機能として、ライト付きのフレキシブルなビデオスコープがあります。照明があることは、視野を調整したり、特定の場所を拡大して詳しく観察できることと並んで、検査カメラを使用する主な利点の1つです。
配管解析、自動車診断、空洞壁検査などの用途では、フレキシブルビデオスコープに明るい照明が付属していることが非常に重要です。特に、自然光が入りにくく、細部が見えにくい狭い場所や暗い場所においてより鮮明な視界を得ることができます。
人体用に設計された内視鏡カメラの多くは、標準的なボアスコープカメラのような照明の強さを備えていない場合が多いことに注意してください。その代わりに、視野角やズーム機能が向上している場合があります。
伸縮式ビデオスコープ
高所での検査が必要な場合は、伸縮式ビデオスコープが適している場合があります。これらのカメラは、標準的な蛇カメラと同様に機能しますが、より高い位置に届くように、長い伸縮ポールに取り付けられる傾向があります。カメラとライトを取り付けるポールの先端にフレキシブルなヘッドを備えている場合もありますが、安定性の観点から、通常は硬質な構造になっています。
ビデオスコープとして最適な製品は?
産業用や設備用の検査に使用する蛇カメラを購入しようとすると、「最適なビデオスコープは何か」とよく聞かれます。実は、その答えは考えている具体的な用途に完全に依存します。例えば、電気技師に最適なビデオスコープが、配管工に最適とは限りませんし、言うまでもなく医療や外科の用途に最適とは限りません。