• 発行日 2023年12月21日
    • 最終変更日 2025年12月29日
  • 5 分

アイソレータとは?役割・原理を押さえ、代表的な種類までを整理して解説

本記事では、アイソレータの基本的な仕組みや役割、代表的な種類を整理して解説するとともに、産業用途や車載分野などで実用化が進んでいるアイソレータの特性についても紹介します。ノイズ対策や信号保護を目的とした絶縁技術について理解を深めたい方に向けた内容となっています。

Aluminium Capacitors Guide Banner

アイソレータとは

アイソレータは、電子回路において入力信号と出力信号の間を電気的に絶縁し、機器の安全性を確保しながら信号を安定して伝達するための電子部品です。回路間を電気的に分離することで、ノイズの影響を抑え、誤動作や素子の損傷を防ぐ役割を果たします。

こうした特性から、高電圧環境や過酷な動作条件下でも安定した動作が求められる電子機器において、重要な部品となっており、計装機器や産業用制御機器、医療機器をはじめ、電気自動車やハイブリッド車などの高度な電子システムで利用されています。

近年では、電子機器の高性能化や省エネルギー化が進む中で、アイソレータに求められる性能も高度化しています。こうした背景から、アイソレータの種類も増えており、従来の光アイソレータに加え、高速動作、低消費電力、長寿命といった特長を備えたデジタルアイソレータの普及が進んでいます。

光アイソレータ

光アイソレータは、LEDなどの発光素子と、フォトダイオードやフォトトランジスタなどの受光素子を一体パッケージ内に配置した装置で、これらの素子は内部の絶縁構造によって分離されています。入力側と出力側は電気的に直接接続されておらず、この構造により高電圧やノイズの影響を遮断しながら信号を伝えることができます。電子回路分野では、「フォトカプラ」とも呼ばれています。

光アイソレータは、高電圧回路と低電圧回路の分離や、グラウンドループの防止、ノイズの影響低減を目的として、電源回路や制御回路、I/Oインターフェースなど幅広い用途で使用されています。特にスイッチング電源の一次側・二次側の絶縁や、産業機器の制御信号の保護など、安全性と信頼性が求められる回路で重要な役割を果たします。

一方で、光を用いた信号伝送方式であるため、発光素子の経年劣化による特性変化や、伝送速度に制約がある点が特徴です。そのため、用途や要求性能に応じて、光アイソレータとデジタルアイソレータを適切に使い分けることが、安定した回路設計につながります。

デジタルアイソレータ

デジタルアイソレータは、異なる電圧領域間でデジタル信号を電気的に絶縁しながら伝送するための電子部品です。主にCMOS技術を用いて製造され、入力側と出力側を直接電気的に接続することなく信号を伝える構造を持っています。この構造により、高速なデジタル信号の伝送と電気的絶縁を両立できる点が特長です。

従来の光アイソレータ(フォトカプラ)と比べると、低消費電力で動作しやすく、小型化に適している点や、発光素子の経年劣化を考慮する必要がない点が特徴として挙げられます。また、高いコモンモード過渡耐性(CMTI)を備えており、ノイズの多い環境下でも安定した動作が求められる回路に適しています。

デジタルアイソレータは、産業用モーター制御や電気自動車(EV)のバッテリー管理、再生可能エネルギーシステム、医療機器、通信インフラなど、高電圧環境を伴う用途で利用されています。AEC-Q100に準拠した車載向け製品も提供されており、EVやハイブリッド車をはじめとする車載機器への適用も進められています。

さらに、AIやIoT技術の活用が進む中で、スマートファクトリーやデジタルトランスフォーメーション(DX)関連の分野においても、制御信号の絶縁と高速伝送を両立する用途で使用されています。このように、用途や要求される性能に応じて選択されるデバイスの一つとして、デジタルアイソレータは安全性と信頼性が求められる信号伝送において利用されています。

こうした用途の広がりや、省エネルギーや安全性への要求の高まりを背景に、デジタルアイソレータは関連分野において需要の拡大が見込まれる技術の一つとされています。

アイソレータの役割

アイソレータの役割は、異なる回路間を電気的に絶縁し、機器を保護しながら信号の安定性を保つことにあります。以下では、その役割を代表的な観点ごとに整理して説明します。

機器の保護

アイソレータは異常電圧や故障時に流れ込む電流を遮断し、周辺機器や制御システムを過電流や感電事故から守ります。信号線に設置することで、異常が発生しても影響が他の回路へ及びにくくなり、システム全体の安全性が高まります。

信号の回り込み防止

複数の機器が共通の接地(GND)を持つことで発生するグラウンドループ(信号の回り込み)を遮断し、信号が意図しない経路を通るのを防ぎます。これにより、誤動作や測定値のばらつきが起こりにくくなります。

ノイズの影響低減・耐性

電磁干渉(EMI)やサージ電流といった外来ノイズの影響を遮断または低減し、信号波形の乱れを抑えます。その結果、制御機器や測定機器がノイズの影響を受けにくくなり、安定した動作を維持できます。

高耐圧絶縁

高電圧回路と低電圧回路の間に十分な絶縁耐圧を持たせることで、安全に動作するための距離と構造が確保されます。特に産業機器や車載機器などでは、高電圧環境下でも回路が損傷しにくくなり、結果として機器を長く使用できます。

多方向絶縁(3ポート絶縁)

信号線だけでなく、入力信号・出力信号・電源間をそれぞれ絶縁することで、電源側のノイズや電圧変動が信号系へ伝わりにくくなります。

多様な産業応用への対応

光アイソレータやデジタルアイソレータの技術進化により、医療機器、電気自動車、再生可能エネルギーシステム、通信機器など、高い安全性と信頼性が求められる分野で使用される場面が増えています。

アイソレータの原理

アイソレータの原理は、入力回路と出力回路を電気的に絶縁しながら、光や磁気、容量結合といった媒体を介して信号の情報だけを伝えることにあります。この原理は、使用する媒体や伝送方式の違いによって、いくつかの方式に分けて考えられます。

光絶縁方式

光アイソレータは、入力側で電子信号を発光素子(LEDなど)によって光信号に変換し、光のみを介して信号を伝送します。出力側では、フォトダイオードやフォトトランジスタが光信号を再び電子信号に変換する構造です。このように光を媒介として信号を伝えることで、電気的な接続が存在せず、ノイズや高電圧の影響を受けにくい電気的絶縁状態が保たれます。また、光は一方向に伝わる性質を持つため、信号が逆方向へ回り込むのを防ぐ効果もあります。

磁気絶縁方式(インダクティブ絶縁)

デジタルアイソレータで用いられる方式の一つで、コイルに電流を流すことで発生する磁界を介して信号を伝送します。入力側のコイルが発生させた磁場は、出力側のコイルに誘導電流を生じさせ、これによって信号が伝わります。両者の間に電気的な接続はなく、回路同士は物理的に分離された状態が保たれます。この方式は光方式と異なり、発光素子を使用しないため経年劣化が起こりにくく、高速な信号伝送に対応しやすい一方で、周囲の磁気ノイズの影響を受ける場合があります。

容量結合方式(キャパシティブ絶縁)

こちらもデジタルアイソレータに多く採用されている方式で、薄い絶縁膜を介して形成されたコンデンサを用い、交流成分のみを伝送します。直流成分は遮断され、電荷の充放電によって信号の変化が伝えられる仕組みです。この方式は磁気干渉の影響を受けにくいという特長があり、高速な信号伝送に対応しやすく、消費電力を抑えた設計も可能です。また、構造を簡素化しやすいため、小型化が求められる用途にも適しています。

アイソレータで絶縁を行う理由

大きな電圧の下で使用されることの多い計測機器は、十分な絶縁が施されていない場合、隣接する回路間に予期しない電流が流れ込み、誤作動や機器の破損、さらには短絡(ショート)が発生した場合には異常な電流が流れ、発熱や発火につながる可能性があります。

また、機器の破損にとどまらず、電流が建物や床などを介して外部に流れた場合、周囲の人が感電するおそれもあります。そのため、電気を扱うあらゆる分野において、回路間を確実に絶縁することは基本的な安全対策の一つとされています。

さらに、絶縁はノイズ対策の観点からも重要です。電源電圧の急激な変動や周辺回路の異常が発生した場合でも、回路間が適切に絶縁されていれば、その影響が他の回路へ広がりにくくなります。

アイソレータの構造

アイソレータの構造は、信号伝達部と絶縁バリアを明確に分離する設計となっています。この構造により、電子部品間で電流が直接流れ込むことが防がれ、高い絶縁耐圧と信頼性が得られます。具体的には、光アイソレータは発光素子と受光素子を一体パッケージ内に配置し、両者を絶縁材で隔てた構造を採用しています。一方、デジタルアイソレータは、多層絶縁膜や高耐圧のポリイミド、二酸化ケイ素(シリカ)などを用いた絶縁バリアによって回路同士を物理的に分離しています。

このように、アイソレータは信号伝達と絶縁という相反する機能を一つの部品の中で両立させる技術として、電子機器の高性能化と安全性向上を支える役割を果たしています。

デジタルアイソレータの特徴

デジタルアイソレータは、従来の光アイソレータと比べて多くの特徴を備えた絶縁部品です。高速性や信頼性が重視される電子機器において、有力な選択肢の一つとして注目されています。

高い絶縁耐圧

デジタルアイソレータは、磁気絶縁方式や容量絶縁方式を採用することで、高い絶縁耐圧を確保しやすい構造となっています。製品によっては、数百ボルトから数千ボルトの絶縁耐圧を持つものもあり、過電圧や外来ノイズの影響が回路間に伝わるのを抑える役割を果たします。

高速信号伝送

従来の光アイソレータと比べて、高速なデジタル信号の伝送に対応しやすく、信号遅延や劣化を抑えた通信が求められる用途に適しています。

低消費電力

デジタルアイソレータは、高速な信号伝送に対応しながらも、消費電力を抑えやすい設計が採られています。動作速度の影響を受けにくい回路構成であることから、比較的消費電流を抑えた動作が可能です。特に容量絶縁方式では、電力効率を考慮した設計が行いやすく、装置全体の省エネルギー化につながります。

寿命が長い

デジタルアイソレータは発光素子を使用しない構造であるため、光アイソレータに見られるような発光素子の経年劣化の影響を受けにくい点も特長です。光アイソレータでは数年〜10年前後が一つの目安とされるのに対し、デジタルアイソレータでは10年以上、製品によっては25年以上の使用を想定した設計が行われているものもあります。このような特性から、経年による特性変化が起こりにくく、長期間にわたって安定した動作を維持しやすいとされています。

フェイルセーフ機能と故障検出

デジタルアイソレータの中には、フェイルセーフ機能や自己診断回路を内蔵した製品もあり、異常が発生した際に出力状態を一定に保つなど、安全側に動作する設計が採用されています。これにより、故障の兆候を把握しやすくなり、装置の保守性向上や運用面での負担軽減が期待されます。

小型化と多チャネル化

デジタルアイソレータでは、CMOS技術を活用することで、小型かつ高密度な集積が可能となり、複数の信号チャネルを一つのパッケージ内で扱えるようになります。これにより、回路構成を簡素化しやすくなり、基板スペースの制約が厳しい設計にも対応しやすくなります。

用途の多様化

デジタルアイソレータは、高い絶縁性能と信頼性に加え、高速信号への対応や低消費電力といった特性を活かし、車載システム、産業用ロボット、再生可能エネルギー、医療機器、通信機器など、さまざまな分野で利用されています。

まとめ

アイソレータは、電子回路間で電気的絶縁を行い、機器を保護するとともに、ノイズの影響を抑える役割を持つ重要な電子部品です。その機能を十分に活かすには、用途や要求性能に応じて、アイソレータの種類を使い分けることが重要です。代表的な種類として「光アイソレータ」と「デジタルアイソレータ」があり、それぞれに適した特性と用途があります。

光アイソレータは光信号を用いて伝送し、高い絶縁性能と信頼性を備えていますが、発光素子の寿命や伝送速度に制約がある点には注意が必要です。一方、デジタルアイソレータは磁気結合や静電容量結合を用いることで、高速な信号伝送や低消費電力動作に対応しやすく、発光素子を使用しない構造により、長期的に安定した動作を維持しやすいという特長があります。そのため、車載機器や産業用機器など、高い信頼性が求められる分野で利用されています。

現代の電子機器では、耐ノイズ性、高速な信号伝送、小型化、省エネルギーといった要件が重視されており、これらの要求に対応しやすいアイソレータとして、デジタルアイソレータが選択される場面も見られます。技術の進展に伴い、性能や信頼性の向上を目指した絶縁部品の開発が進められています。

アイソレータに関するよくある質問(FAQ)

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。