- 発行日 2023年2月6日
- 最終変更日 2025年3月20日
- 5 分
ライトタイムスイッチの種類と取り付け方法
ライトタイムスイッチの種類と取り付け方法や、製品の選び方について説明します。

ライトタイムスイッチとは
ライトタイムスイッチとは、家庭または商業環境において照明をコントロール電気装置です。ライトタイムスイッチによる照明のコントロール法は、主に次の3つがあります。
【ライトタイムスイッチの照明コントロール法】
・24時間タイムスイッチ
・週間タイムスイッチ
・ソーラータイムスイッチ
24時間タイムスイッチは、ユーザーが設定した時間になるとスイッチのオン・オフを切り替える信号を送信します。設定をすると、毎日決まった時間に照明の切り替えが行われます。 週間タイムスイッチは、2日・5日・7日ベースで照明レベルを管理するタイプです。1週間分のオン・オフ動作を設定することにより、日ごとの動作をコントロールする目的でも使われます。 ソーラータイムスイッチは太陽の動きに合わせてオン・オフを切り替えるタイプで、日の出で照明をオフに、日の入りで照明をオンにするなどの動作が可能です。
以上のようにライトタイムスイッチは、家庭または商業施設の照明をコントロールできることから節電のために導入されることが多く、手動またはデジタルディスプレイを介した電子制御で操作する電気装置のことです。
ライトタイムスイッチの種類
ライトタイムスイッチは、一般的に電気使用量と関連費用を削減するために導入されます。プロパティセキュリティの改善もよくある別の目的になっています。照明を維持して建物内に人がいるようにみせることもできます。従来のライトスイッチを取り外してプログラマブルタイマーを取り付ける必要がある場合がほとんどです。
自動ライトタイムスイッチ
自動ライトタイムスイッチは、昼や夜などの異なる時間帯ごとに照明レベルを変化させるのに使用することもできます。お好みの照明パターンを設定し、時間帯ごとに異なる照明レベルが確保されるようにする必要があります。これらのライトスイッチの共通機能としては、自動サマー/ウインター切替、透明LED/LCD画面、内蔵バッテリーなどが挙げられます。
プログラマブルライトタイムスイッチ
メーカーでは、様々な種類のオンオフ設定を持つプログラマブルライトタイムスイッチのシリーズを提供されています。タイマーは、56メモリロケーションに渡って統合することが可能です。これらのデバイスにはランダム設定機能も搭載されており、照明レベルを変化させることで誰かが家にいるような印象を与えます。プログラマブルスイッチは、機械的な代替品よりも高レベルの多目的性を実現しています。しかし、複雑なプログラミングが必要になります。
ワイヤレス・スマートライトタイムスイッチ
これらのライトタイムスイッチは、様々なデジタルデバイスを使用してリモートで制御することが可能です。スマートタイマーはスマートフォンまたはタブレットを介して設定することができます。Bluetoothを介して接続してボイスコントロールができるものもあります。
デジタルライトタイムスイッチ
読みやすいディスプレイを搭載したデジタルライトタイムスイッチには様々な種類が存在します。昼夜問わず様々な時間帯で照明レベルを変化させることができます。これらのスイッチは簡単に取り付けてプログラミングすることができます。
屋外ライトタイムスイッチ
屋外ライトタイムスイッチは、幅広いアウトドア環境において様々な照明レベルを作り出すのに使用されます。室内タイマーと同じような機能を搭載していますが、ポーチや中庭などのアウトドア空間を照らすのに使用されます。中には、自然光のレベルをモニターしてユーザー設定に従って電源を入れることができるものもあります。また、防水構造になっていますので1年を通して使用することができます。
感光性ライトタイムスイッチ
感光性ライトタイムスイッチは、昼夜を通して自然光の強度をモニタリングすることができます。自然光が一定のレベルを下回ったらオンするように設定することができます。
ミニチュアライトタイムスイッチ
ミニチュアライトタイムスイッチは、最小のEU標準スイッチボックスを含めた様々な種類のスイッチボックスへの挿入に適しています。モデルの中には、スマートフォンやタブレットを介して制御することができるものもあります。その名の通り、コンパクトでスタイリッシュな空間に適しています。
階段ライトタイムスイッチ
階段ライトタイムスイッチは、階段や廊下、ロビーを照らすのに使用することができます。人が階段を上り下りする間、照明レベルを維持するように設定することができます。
トワイライトライトタイムスイッチ
トワイライトライトタイムスイッチは、様々なアウトドア環境の照明として使用することができます。壁に取り付けることができ、必要な照明のバリエーションに応じて様々なタイムディレイを設定することができます。
マルチチャンネルライトタイムスイッチ
マルチチャンネルライトタイムスイッチは、2つ以上のチャンネルを独立した出力を用いて同時制御することができます。幅広いインドア/アウトドア環境で照明レベルを設定することができます。
タイムスイッチの機能
ライトタイムスイッチには次のような機能が搭載されています。
停電補償機能
停電補償機能とは、停電が起きても動作設定をそのまま維持できる機能のことです。ほとんどの製品が10年前後の停電補償機能を搭載しており、電源供給が途絶えないようにしています。
停電補償機能がなければ、停電や電圧降下が起きるたびに設定し直さなければなりません。もし停電や電圧降下があれば、通常であればライトタイムスイッチの電源が落ちてしまいますが、リチウム電池などにより電源を保持することで、照明制御のための設定をそのまま維持します。
回路数によるプログラムの違い
ライトタイムスイッチは設定されている回路数によりプログラム数も異なります。1つの回路しか持たない製品であれば1つのオン・オフのみ設定できますが、2つの回路を持つ製品であれば、2種類のオン・オフを設定することが可能です。
もし複数の設定で照明を制御したいなら、回路数が複数設定されている製品を購入することで実現できます。
入力部による設定機能
入力部による各種設定機能が搭載されているライトタイムスイッチもあります。ライトタイムスイッチは基本的に入力部をもちませんが、搭載されていれば時刻あわせや動作の設定が簡単に行えます。
製品機能を随時変更・調整したい場合は、入力部による設定変更機能が搭載されている製品を購入しましょう。
運転モードの切り替え
運転モードの切り替え機能とは、設定に関わらず照明をオン・オフできるようになる機能です。
ライトタイムスイッチは基本的に設定に従ってオン・オフを切り替えますが、運転モードの切り替え機能を利用すると、設定を無視してオン・オフを切り替えられます。運転モード切り替え機能は「オン」「自動」「オフ」の3種類で操作でき、「自動」に設定すると本来の設定に従った動作を行います。「オン」では設定に関わらず動作し、「オフ」では動作を停止します。
設定に関わらず照明をオン・オフできる運転モード切り替え機能は、より柔軟性のある動作を可能とする機能です。
テストモード
テストモードは動作の確認を行うための機能です。プログラムを設定した後に、プログラムに従って正常に作動するかを確認するためのモードがテストモード。製品により動き方が違う可能性もありますが、設定内容に従って自動的に行われる一定の動作を確認することで、プログラムの正常性をチェックできます。
ライトタイムスイッチを正常に使用するには動作確認は必須であるため、テストモードはなければならない機能です。
ライトタイムスイッチを安全に取り付ける方法
ライトタイムスイッチは、メーカーから提供されている説明書及び図に従って取り付ける必要があります。安全に懸念がある場合、または正しい取付手順が分からない場合は電気技師に連絡をすることをお勧めします。取り付け作業の完了までには、およそ15分かかります。
取り付けプロセスは以下のように行われる必要があります。
手順1:電源を切る
最初の作業として、ブレーカーの電源を切ります。電源がきていないことを確認するために電圧テスターを使用します。
手順2:活線を特定する
ブレーカーを入れ、活線を確認します。活線を絶縁テープでラベリングする前にもう一度ブレーカーを落とす必要があります。
手順3:電線端部を分ける
電線が互いに、またはスイッチボックスに接触しないように電線を分けます。
手順4:電線を接続する
電気配線の接続には端子台を使用します。適切な端子台の種類は、スペースと接続が必要な電線の数に応じて異なります。また、端子台はライトスイッチに電源を供給するために必要な最大電流を伝達できる容量を持っている必要があります。オーバーヒートが発生しないか、また電線がセキュアに固定されているかを確認するためのテストを行う必要があります。
手順5:電線を整える
丁寧に電線を集めてスイッチボックスの中に入れます。次に、タイマースイッチを取付金にしっかりと固定してもう一度カバープレートをつけます。これで、ブレーカーを入れることができます。
ライトスイッチタイマーのプログラミング方法
ライトタイムスイッチには様々な種類があり、そのプログラミングプロセスもそれぞれ異なります。前述した通り、メーカーの説明書に従う必要があります。心配な場合は電気技師に相談するようにしてください。スイッチタイマーがしっかりと固定されており、照明が正しく動作していることを確認することが重要です。
マニュアル操作されたタイマーには「オン」と「T(タイマー)」の2つのモードがあります。オン設定を適用した場合、電源はタイマーをバイパスして照明が通常通り操作できるようになります。時間に応じて自動的に照明を調整したい場合はT設定を適用する必要があります。
手動のライトスイッチタイマーは以下のようにプログラミングすることができます。
手順1:ダイアルを特定する
スイッチのメイン部分にあるダイアルを見つけてください。
手順2:タブを調整する
ポインターを正しく設定し、タブを押し下げて照明が欲しい時間を設定します。残りのタブは、それらの時間には照明が必要ないことを示すために押し上げた状態を維持する必要があります。
手順3:テストする
手動のスイッチタイマーをテストして必要な調整を加えます。
デジタルタイムスイッチの起動プロセスは手動のものと似ています。時間ごとに適切な照明レベルが確保されるようにラベル付けされたボタンを適用する必要があります。そのようなデバイスは、付属の説明書に従って動作する必要がります。
FAQs
LED照明はタイマーで動作しますか?
タイマーは、節電型の電球やLEDと完全に互換性があります。しかし、正しい取り付け手順に従っていない場合、照明がちかちかしたり連続でついてしまったりしてしまう場合があります。照明が誘導負荷で、抵抗特性を提供することができないためです。誘導素子が充放電を繰り返すことで、タイマーが連続でオン/オフしてしまう結果になります。スイッチタイマーの操作を通して生成された小さな電流でもLEDがぼんやり光ってしまう場合があります。その結果、タイマースイッチのヒューズが電球と同時に飛んでしまう可能性があります。これはつまり、ヒューズを交換する前にメインブレーカーを切る必要があることを意味します。
LED照明に関連した問題を克服する方法はたくさんあります。20Wの電球で動作させるために電球とスイッチの間に大きな外部抵抗を付けるというオプションも考えられます。もう1つのソリューションとしては、接続する電球の数を増やしてタイマースイッチの最低負荷要求を満たすようにすることもできます。また、LED照明を操作する場合はデジタルタイマーを使用することも推奨されています。
ライトタイマーの仕組みは?
ライトタイマーは時計が内蔵された電気回路です。個々の要求に合わせて特定の時間で照明をオンオフすることができます。選択肢としては、単一/複数の電気出力をもつデバイスや完全セキュリティシステムに含まれているものなどが含まれます。幅広い種類のメカニカル及びデジタルタイマーが存在します。
デジタルタイマースイッチは、一般的に主電源から電源が供給されている電気回路に接続されます。タイミング回路やスイッチングデバイスを搭載しており、駆動部品は搭載していません。このようなスイッチを使用してユーザーが設定した時間で照明をオンオフすることができます。これらのスイッチの中には照明レベルの事前設定や周期設定ができるものもあります。
スイッチを取り付ける際に中性線を見分ける方法はありますか?
ライトタイマーが正しく機能するためには中性線の接続が不可欠になります。この電線によってリモート通信が可能になり、正しい時間を維持し、負荷をコントロールすることができるようになります。
照明ボックスにある2本の白い中性線が見つかるかと思います。これらの電線は、束ねられてワイヤーファスナーでキャップされている場合があります。しかしながら、すべてのケースで中性線が設けられているわけではありません。中性線を特定するためには、マイナスドライバー、プラスドライバー、および携帯電圧テスターが必要になります。
特定プロセスは以下になります。
手順1:スイッチを入れる
試しにライトスイッチを入れて照明システムが正しく動作していることを確認します。
手順2:電源を落とす
回路のブレーカーを落とし、照明が消えていることを確認します。
手順3:ウォールプレートを取り外す
マイナスドライバーを使ってライトスイッチのウォールプレートを取り外します。
手順4:スイッチを移動する
ウォールボックス内のスイッチのネジを外して引き出します。(側についている電線やネジは触れないように注意します)
手順5:電圧テスターを使用する
電圧テスターを使用して電源が来ていないことを確認します。
手順6:ビジュアル検査を行う
スイッチボックス内の電線の色をチェックします。(2本のねじられた白い電線が中性線になります)
手順7:ボックスをチェックする
2本の制御電線が白色と黒色の場合、ボックスをチェックします。白色と黒色の電線、及び銅製のリード線がボックス内にある場合は中性線が無いことを意味します。
手順8:専門家に相談する
中性線があるかどうかわからない場合は電気技師に相談してください。