- 発行日 2023年2月20日
- 最終変更日 2025年9月25日
- 5 分
アイソレータ、スイッチ・ディスコネクタガイド
アイソレータ(信号絶縁器)とスイッチディスコネクタ(スイッチ遮断器)の役割、用途、種類を説明します。

アイソレーター、スイッチ・ディスコネクターとは?
電気は危険なものです。電気機器を調整する際には、電流を遮断し、回路を分離する信頼性の高い方法を使用することが重要です。スイッチ・ディスコネクタはこの機能を果たし、電気の供給を遮断して、修理ができるようにします。
ヒューズ付きスイッチ遮断器は、電気安全装置のアイソレータの一種ですが、他の種類と異なる点は、アイソレータと機能を兼ね備えていることです。 それは電流切替の機能です。エンクロージャ内のヒューズにより、電気回路の一部を素早く安全に遮断し、必要なメンテナンスが完了した時点で再通電することができます。
アイソレータスイッチもサーキットブレーカーとは、機能は似ていますが、別物です。サーキットブレーカは回路全体の電流を止めますが、アイソレータスイッチは回路の一部分のみを遮断します。
アイソレータスイッチはオフロードデバイスであり、電流が停止してから回路の必要な部分が絶縁されます。一方、サーキットブレーカーはオンロードであるため、電流は遮断される瞬間まで流れ続けます。
高電圧環境では、安全性を高めるためにサーキットブレーカとアイソレータスイッチの両方を使用することが一般的です。前者は回路全体への電流を遮断し、後者はサービス時に安全にアクセスできるよう一部を切り離します。

名称
スイッチ遮断器には、さまざまな別名があります。これらの重要なデバイスを購入する際に、以下のような名称を目にすることがあるかもしれません。
- アイソレータスイッチ
- 信号絶縁器
- パワーアイソレーションスイッチ
- ヒューズ付きアイソレータ
- ヒューズ付きアイソレータスイッチ
- ヒューズ付きスイッチ遮断器
- 遮断器または遮断器スイッチ
- スイッチ ヒューズ ディスコネクター
アイソレータースイッチの役割とは?
このスイッチは、エンジニアや電気技術者を感電の危険から守るためのものです。また、短絡や過電流を最小限に抑え、タイムリーなメンテナンスを可能にすることで、回路ハードウェアの損傷防止にも役立ちます。アイソレータやディスコネクタは、回路のセクションを物理的に分離することで機能します。ヒューズ付きスイッチ遮断器は、不正な電流が流れた場合に回路を遮断するため、さらに高い安全性と確実性を提供します。
アイソレータとスイッチ・ディスコネクタは何に使われるのか?
どのような電気機器でも、時折、点検やメンテナンスが必要です。アイソレータや遮断器などの電流保護装置は標準装備となり、家庭用住宅から変電所まで設置されています。また、カーバッテリーを修理するメカニックを保護するために取り付けられます。
アイソレータとスイッチ遮断器の種類
多くのプロ用電気機器と同様に、アイソレータスイッチにも様々なモデルがあり、用途に応じて設計されています。交流(AC)用と直流(DC)用とがあります。また、以下のような用途に特化したものもあります。産業用ヒューズと極の数が異なるもの(例:DPアイソレータスイッチや3極のもの)。
ロータリースイッチ・ディスコネクタは、大きなアナログダイヤルを備えており、作動や停止が容易です。一方、負荷遮断スイッチは、負荷ブレークスイッチとも呼ばれ、範囲内ではなく、特定の電流で動作するように設計されています。

極
電気用語で極とは、1つのスイッチで制御できる回路の数を表し、1つのスイッチで1つの回路を制御できるのに対し単極スイッチが1つの回路を制御するのに対し複極(DP)アイソレータスイッチは2回路を制御します。ヒューズ付きアイソレータ・スイッチには、単極から6極まで、いくつかの異なる極構成がありますが、多くは3極アイソレータです。
より多くの極数を持つアイソレータスイッチ - 例:トリプルポール(3P)や4極(4P) -より複雑な機器や電気設備に使用されます。TPN - トリプルポールニュートラル - デバイスは、3極のアイソレータと4番目の中性極を組み合わせたもので、例えば、電流を十分に活用するためにソースに戻す回路に使用します。
相
ヒューズ付きアイソレータスイッチには、単相と三相の装置があります。標準モデルは単相ですが、非常に高い電圧の機器には三相のアイソレータが好まれることがよくあります。これは3つのアイソレータスイッチを1つにまとめたもので、保守作業を行う電気技師やエンジニアに高い安全性を提供します。

アンペア数
アンペア(A)は、電流の国際標準単位です。電気回路のアンペア数は、その回路を流れる電流の強さを表しています。
アイソレータスイッチは、最大定格電流、すなわち安全に動作する最大レベルの電流で設計されています。この定格電流は、6Aから200Aまで、20Aから50Aまでの中級モデルもあります。一方、ヒューズ付きアイソレータのヒューズには独自の定格電流があります。これは、個々のヒューズが爆発して回路が破壊される前に通過できる最高レベルの電流を意味します。この2つの最大定格は同じとは限りません。たとえば、Socomec 3Pヒューズ付きアイソレータスイッチの定格電流は63Aと100Aの電流定格を備えていますが、ヒューズの電流定格は10Aのみです。
アイソレータスイッチの配線方法
他の電気機器と同様に、アイソレータスイッチも正しく配線しないと危険な場合があります。疑問がある場合は、必ず資格のある電気技術者に相談してください。
ここでは、アイソレータスイッチの配線方法を紹介します。
- 設置に使用する配線がスイッチと完全に互換性があり、予想される電流に対応する定格であることを確認する。
- 該当する電線への電流が遮断されていることを確認する
- 以前のソケット(該当する場合)をウォールボックス内のゴミや埃と一緒に取り除きます。
- アイソレータの回路図に従って、負荷ケーブルと供給ケーブルを取り付け、内部導体およびアース線を対応する端子に配線します。端子の配置は機種により異なります。各導体の絶縁体を少し剥がし、ネジが銅線に直接触れるようにすることが非常に重要です。はみ出た線は切り落としてください。各ケーブルのアース線は、スイッチの対応する端子に接続し、そこからウォールボックスのアース端子に接続する必要があります。
- アイソレータスイッチの中には、プラスチック製のガスケット(メカニカルシール)が付属しているものがあります。これらは、ボックス背面の壁とデバイスの間に配置する必要があります。
メーカー・ブランド
アイソレータスイッチの代表的なブランド・メーカーには、以下のようなものがあります。