• 発行日 2024年6月27日
    • 最終変更日 2024年6月27日
  • 5 分

ポータブルデータストレージガイド

このガイドでは、ポータブルデータストレージとは何か、利点、どのような製品があるのかを紹介しています。

この入門ガイドの目的は、ポータブル・データ・ストレージの概要をわかりやすく説明することです。ポータブル・データ・ストレージとは何か、どのように使われるのか、どのような利点があるのかが理解できます。また、具体的なニーズに応じて、どのストレージ製品を購入するのがベストかを判断するのにも役立ちます。

そのための方法として、オンラインで販売されているポータブル・データ・ストレージ製品の最も一般的なフォーマットを調べます。このガイドでは、USBメモリやペンドライブ、外付けハードドライブやディスクドライブ(ポータブルHDD)、SDカード、マイクロSDカードなどを取り上げます。

ポータブルデータストレージとは?

簡単に言えば、データストレージデバイスは、デジタル情報をキャプチャ、保持、転送、リリースすることを目的としたあらゆる製品を指します。これには、テキストファイル、写真や画像、プログラムやアプリ、オーディオやビデオの録音などが含まれます。今日、ほとんどのデータストレージデバイスは、これらすべてのファイルタイプおよびそれ以外のファイルタイプにも対応しています。

オンラインで販売されているほぼすべてのポータブルデータストレージデバイスは、外出先でこれらのデジタル情報を記録、編集、またはアーカイブするために購入されています。ほとんどの場合、それらはまた、メインとなる記憶媒体の容量を増加させ、異なるホストデバイス間で簡単にファイルを転送する手段として購入されています。

リムーバブルであるため、ユーザーはあるデバイス(例えばカメラやスマートフォン)で情報をキャプチャし、それを別のデバイス(多くの場合コンピュータ)で取り出し、閲覧、編集、保存することができます。多くの小型ポータブルデバイスはオンボードメモリ容量がかなり限られているため、これはデータストレージソリューションの重要な特徴です。

このカテゴリの製品を購入する場合、何百ものブランド、モデル、形式をオンラインで見つけることができます。この分野の代表的なグローバル・ブランドには、次のようなものがあります:

このカテゴリーで最も人気のある製品は、外付けハードドライブ、メモリーカード、USBまたはフラッシュメモリです。また、オンラインで販売されている機械読み取り可能なデジタルデータ媒体には、他にも様々なサブタイプがあります。

リムーバブル・データ・ストレージ・デバイスを購入する鍵は、どのフォーマットがあなたの特定の要件とハードウェアに合うかを知ることです。例えば、コンピュータに最適なポータブルデータストレージデバイスは、カメラにとって理想的なソリューションとは、見た目も機能も全く異なるかもしれません。

多くのデータストレージソリューションは、様々な種類のハードウェアと互換性がありますが、これは通常、デバイス間のデータ転送を可能にするためだけです。多くの場合、それぞれのタイプを、それが主に意図されているハードウェア、デバイス、またはアプリケーションで使用するときに、最高の価値とパフォーマンスを得ることができます。

一般的な経験則として、適切なデータストレージデバイスを選ぶためには、ニーズや使用目的をよく考慮することが重要です。

Hard Drive

ハードディスク

外付けハードディスク・ドライブ(HDD)は、異なるデスクトップ・コンピュータやラップトップ間でデータを取り込み、転送するためによく使用されます。一般的な容量には、1TB、2TB、4TBなどがあります。現在の大容量モデルは、通常テラバイト(TB)単位で表示されます。

メモリーカード

SDカード/ Micro SDカードは、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなど、さまざまな携帯機器でよく使われています。

SDカードは、幅広い容量と速度、そして複数の異なるサイズで販売されています。

USB メモリ

USBメモリは通常、デバイス間で物理的にファイルを移動するための短期的なソリューションとして使用されます。特定のシナリオでは例外があるかもしれませんが、主なデータ保存先として採用されることはあまりありません。

ポータブルデータストレージの利点

ポータブル・データ・ストレージの主な利点は以下の通りです:

  • 現場や移動中に情報を取り込むことができる: これは、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、オーディオレコーダー(ディクタフォン)などを使って行うことができます。要するに、デジタルファイルとして情報を記録する機能を持つほとんどすべての最新の携帯機器やハンドヘルド機器に使用することができます。
  • これらのファイルはデバイス間で簡単に転送することができる: これにより、別のハードウェア(一般的にはデスクトップやラップトップのパーソナル・コンピューター(PC))上でファイルを閲覧したり編集したりすることが非常に簡単になります。
  • ファイルを長期的なデジタル・ストレージに移動できる: ユーザーはファイルを小型のポータブル・デバイスから大容量のハードドライブなど、より大きなデータ記憶媒体に保存することができます。
  • プラグアンドプレイのポータブル・ストレージは通常、大容量のメモリーを提供する: USBフラッシュドライブ、外付けHDD、その他のポータブル・データ・ストレージを使用すれば、オンボード・メモリを使用した場合よりも多くのファイルをキャプチャまたは記録することができます。

これらの製品のストレージ容量は、使用可能な「メモリ」という言葉で説明されているのをよく見かけます。これは、MB(メガバイト)または、最近の大容量デバイスではより一般的なGB(ギガバイト、1,000MB)という単位で表記されることがよくあります。これは正当な用法ですが、「メモリ」という用語がハードウェアの性能や能力のさまざまな側面を指すことがあることを認識しておく必要があります。

データ・ストレージの用語では、「メモリ」といえば、一般的にその製品の最大容量、つまり容量がいっぱいになるまでにどれだけのデータを保存できるかということを指します。データストレージ製品によって、メモリの種類は異なります。

ポータブル・データ・ストレージデバイスには、不揮発性メモリが搭載されています。これは、電源を切った後でもデータや保存された情報を取り出すことができるタイプのメモリです。これは、RAMやDRAMのような揮発性メモリとは異なります。

ポータブルデータストレージ製品

今日、ポータブルデータストレージのブランド、タイプ、フォーマットは実に多種多様です。ここでは、現代のコンピュータ、ラップトップ、カメラ、携帯電話、その他のハイテク機器で一般的に使用可能な人気のある製品をもう少し詳しく見ていきます。

USBメモリ

USB メモリ

安価で広く入手可能なポータブルデータストレージとして、USBメモリは広く使われ、オンラインで販売されているおなじみの製品です。USB、フラッシュ・ドライブ、ペン・ドライブ、メモリー・スティックなどと呼ばれることもあります。

典型的なメモリースティック型USBドライブは、長さが数センチから3インチのものがあります。古いモデルは親指大であることが多く、そのため「USBサムドライブ」というカジュアルな呼び方がありますが、今日の最新バージョンの多くは指の爪ほどの大きさしかありません。

このタイプの製品は携帯性に優れており、さまざまなタイプのアダプター(USB-AやUSBタイプCを含む)が付属し、容量も非常に幅広いです。512MBから256GBまでが一般的ですが、より専門的な業務用には1TBのUSBメモリもあります。USBメモリを使用する場合、ファイル転送はドラッグ・アンド・ドロップの非常にシンプルなプロセスになる傾向があり、最近のバージョンはそれなりに高速です。

USBストレージは、その信頼性の高さや可動部分のなさからかなり頑丈である傾向があります。USB接続規格の普及により、さまざまなハードウェアに簡単かつ迅速に接続できる利便性があります。ペンドライブやメモリースティックは、PCやラップトップ、テレビ、ゲーム機など、多くのUSB入力付きType Aプラグで読み取ることができます。

しかし、一般的に、他の製品タイプと比較して、USBフラッシュ・ドライブは物理的なサイズが大きく、メモリ集約型や大容量のデータ(例: オーディオやビデオファイル)の移動には適していません。また、USBフラッシュ・ドライブは一般に低価格であるため、オンボードのメモリ・コントローラーが最速であるとは限りません。さらに、高負荷な作業を行うと急速に発熱し、パフォーマンスが低下する場合があります。

外部ハードディスク

コンピュータ用のポータブル・データ・ストレージ・デバイスとして広く知られているのが、外付けハードディスク(ポータブルHDD)です。 外付けハードディスク・ドライブは、PCやノートPCの記憶容量を拡張するためや、異なるデバイス間でデジタルファイルを簡単に転送するために広く使用されています。たとえば、職場と自宅のコンピュータ間で重要な文書を移動する際に、オフィスでよく利用されています。

外付けハードディスク・ドライブを選ぶ際には、いくつかの重要な要素が考慮されますが、その中でも最も重要なのは全体的な容量です。ポータブル・ハードディスク・ドライブは一般に1TB、2TB、4TBの容量が一般的ですが、特殊な用途向けには128GBから8TBまでのバージョンがあります。

以下は、ファイルタイプ別の平均ストレージ容量の目安です:

  • 外付けハードドライブ 1TB
    • 12メガピクセルのカメラで250,000枚の写真
    • 500時間のSDビデオ、または250本の標準画質映画
    • 650万件のリッチテキスト・ドキュメント(標準的なファイリング・キャビネット1,300個分に相当)
  • 外付けハードドライブ 2TB
    • 12メガピクセルのカメラで50万枚の写真
    • 1,000時間のSDビデオ、または500本の標準画質映画
    • 1,300万件のリッチテキスト・ドキュメント(標準的なファイリング・キャビネット2,600個分に相当)
  • 外付けハードドライブ 4TB
    • 12メガピクセルのカメラで100万枚の写真
    • 2,000時間のSDビデオ、または1,000本の標準画質映画
    • 2,600万件のリッチテキスト・ドキュメント(標準的なファイリング・キャビネット5,200個分に相当)

外付けハードディスク・ドライブには、さまざまなフォームファクタやインターフェースタイプがあり、専門的な用途に応じて選択することができます。また、高度な機能やモデルには、最大読み取り/書き込み速度、耐久性、クラウド接続機能などが含まれます。

SDカード

SDカードと Micro SD カード

SDカードの「SD」は「セキュア・デジタル」の略語であり、2000年代初頭にサンディスクなどの主要メーカーによって開発された独自のフォーマットです。現在、SDカードとマイクロSDカードは非常に広範な技術機器で使用されています。主な使用例はデジタルカメラ、オーディオ・ビデオレコーダー、スマートフォン、タブレットなどです。適切な種類とメーカーのSDカードを選べば、様々なデバイスで正常に動作しますが、人々はしばしば使用している携帯デバイスのブランドに基づいて選択します。たとえば、「GoPro用SDカード」、「Switch用SDカード」、「Android用SDカード」などの検索が一般的です。SDカードとマイクロSDカードは、幅広い読み書き速度と容量で提供されています。マイクロSDカードは物理的に小さなバージョンであり、主に小型デバイスで使用することが意図されています。どちらのタイプも人気があり、比較的低価格なリムーバブル・データ・ストレージ・メディアです。

ストレージ容量を拡張できるように設計されたカメラ、ビデオカメラ、携帯電話、タブレットのほとんどには、SDカードスロットが内蔵されています。多くのパソコンやノートパソコンでも、このタイプのカードを直接使用することができます。対応していない場合は、さまざまなアダプターが用意されています。多くの場合、USBまたはマイクロSDインターフェースを備えています。アダプタにカードを挿入すると、カード自体に適したオンボードポートを持たないホスト機器でも読み込めることが多いです。

SDカードの容量と速度

他のタイプのポータブルデータストレージと同様に、メモリーカードは主にストレージ容量で販売されます。容量は通常GBまたはMBで表示され、64GBのマイクロSDカードや128GBのSDカードなどが人気です。大容量のカードを1枚購入すると、同じ容量の低容量カードを複数枚買うよりもかなり高価になる場合がありますが、その分、動作が若干速くなることがあります。

メモリーカードを購入する際に混乱しやすいのが、パッケージに記載されているSDUC、SDXC、SDHCなどの略語です。これらは、異なる最大容量の規格を示しています。

SDUCというコードは、SDカードに適用される場合、「Secure Digital Ultra Capacity」を意味します。これは128TBまでのカードをサポートする傾向があり、高度に専門化されたプロフェッショナル・アプリケーション向けの最大ストレージ容量を提供します。この規格は2018年に発表されました。

より一般的なコンシューマーグレードの高容量カテゴリーはSDXCで、「Secure Digital Extended Capacity(セキュアデジタル拡張容量)」を意味します。これは、最大2TBのストレージ容量をサポートするあらゆるメモリーカードに適用できます。

SDHCは一般的なベーシックまたはエントリーレベルの階層で、通常は4GB以上の大容量メモリーカードをサポートします。ここでの頭文字は「Secure Digital High Capacity」の略です。

これらのカードの「スピードクラス」も、購入時に注意すべきガイドラインです。これは、書き込み速度や保存速度を示すもので、通常は2、4、6、10と表記され、10が最速です。また、パッケージにはV6、V10、V30、V60、V90といったビデオ速度クラスが記載されていることもあります。

SDカードを最も効率よく購入するには、日々のストレージニーズと読み取り速度、利便性、将来性とのバランスを考慮する必要があります。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。