- 発行日 2024年1月26日
- 最終変更日 2026年6月5日
- 5 分
力率改善(PFC)とは?
電気システムの力率が低いために光熱費がかさんでいるいる場合、RS力率改善機器が利用できます。力率改善(PFC)は回路の無効電力をバランスさせ、発生する熱と無駄を削減し、効率と機器の寿命を向上させる方法について紹介します。

力率改善(PFC)は、AC電気システムの効率(力率)を向上させるプロセスです。力率は、システムの有効電力を皮相電力で割ることによって求められます。
- 有効電力は、モーターを回転させるなど、回路が有用な仕事をするために必要な実際の電力です。
- 一方、無効電力は有用な仕事に貢献せず、電源に戻される電力です。
- 有効電力と無効電力の関係は、90度の三角形プロットで表され、皮相電力が最も長い辺となります。
理想的には、力率が1に近づくと、つまり効率が100%に達すると考えられます。RSのPFCデバイスを使用することで、この目標に向けて進むことができます。
力率改善はなぜ必要で、何を行うのか?
電力事業者は、力率が約0.9未満の産業用または商業用の事業に対して、無効電力が発電された電力の無駄であるため、追加料金を請求することがあります。このようなケースでは、PFC(力率補正)を導入することで、事業の電気料金の追加負担を軽減できます。また、PFCを導入することで機器の寿命を延ばし、より多くの電力を有効に利用できるなどのメリットもあります。
PFCは一般的に、負荷がシステム内を不必要に循環する無効電力の方向に対して、蓄積されたエネルギーを放出するコンデンサを含みます。各コンデンサは理想的には、反作用する負荷の近くに配置されます。ただし、負荷のグループを処理するためには、より大きなコンデンサのサイズと配置が可能です。これは、システムのスペースとコストの制約によります。
力率改善回路
図はPFCの前後の単純なAC回路を示しています。抵抗器とインダクタは、それぞれモーターのシャフトと磁界を表しています。追加されたコンデンサーは、無駄になった電力を打ち消すために、インダクターで必要な磁場を形成します。
コンデンサによるPFCが導入されると、回路の電圧と電流は互いに同位相になり、力率は1に近づきます。これは、RLC回路(抵抗-インダクタ-コンデンサ)における力率補正の利点を示しています。
力率改善用コンデンサ値の計算方法
システムに必要なPFCの量を調べるには、電力品質アナライザーを使って回路の力率を直接測定するか、力率補正の計算式を使用します:
Qc = P (tan ϕ – tan ϕ')
- Qcは総無効電力(kVAr)
- P は有効電力 (kW)
- φは初期位相シフト角
- φ'は補償された位相シフト角
位相シフト角は、システムの電流と電圧のタイミング差を示します。これは、上記のPFC回路の例のプロットにおける水平オフセットであり、電力品質アナライザーで測定可能です。総無効電力が決まったら、それをコンデンサで実現する方法を決定する必要があります。個々のコンデンサ(理想的には負荷の隣)を使用するか、または大きなコンデンサで負荷のグループを処理するかは、システムの制約に基づいて決める必要があります。この力率補正計算のための値がない場合は、回路の複雑さによって異なりますが、抵抗のオーム値、インダクタのヘンリー値、およびソースのボルト値とヘルツ値を使用して、コンデンサに必要なファラド値を決定するために詳細な回路計算を行う必要があります。
力率改善技術と装置の種類
力率改善(PFC)は、コンデンサバンク、静的変動補償装置(SVC)、能動力率補正(APFC)、ハイブリッド力率補正(HPFC)など、さまざまな種類の技術を使用して複数の手法で実現できます。
コンデンサ・バンク
コンデンサバンクは、1つのユニットに組み込まれたコンデンサのパッケージです。これらのコンデンサは、用途に応じて直列または並列に接続することができます。
コンデンサバンクは、送電線の誘導負荷を打ち消すために、電力配電で最も広く使用されています。これらのバンクは、同様に大きな負荷を処理するために非常に大きなユニットになります。
コンデンサバンクは、スマートフォンの充電時間を短縮するためなど、さまざまな用途向けに様々なサイズがあります。
無効電力補償装置(SVC)
無効電力補償装置(SVC)は、システムの力率が低下している場合に、電圧または電流のバランスが崩れているかどうかにかかわらず、自動的に応答するPFC(力率補正)デバイスです。SVCには、容量性(先行)無効電力に対応するサイリスタ制御リアクトルと、誘導性(遅れ)無効電力を吸収するためのコンデンサが含まれています。
SVCの適応性の高さから、回路のインピーダンスの急激な変動に対応するのに適しています。
自動力率調整器 (APFC)
アクティブ力率補正(APFC)は、ほとんどの力率補正装置で利用されています。単純なコンデンサやコンデンサ・バンクよりも複雑なAPFCユニットには、回路の無効電力状態を測定し、それに応じて応答する回路が含まれています。これらは、非常に小型でコンパクトなサイズに設計できます。
これらの内部PFC機能には、電圧レギュレータ、過電圧検出器、ゼロ電流検出器、および入力低電圧ロックアウトが組み込まれています。APFCのデータシートを参照して、APFCが提供する詳細なPFCの利点と、お客様のシステムに最適なユニットの仕様をご確認ください。
ハイブリッド型力率改善
力率の低下とともに、回路は高調波によって電力品質も低下する可能性があり、これは機器にダメージを与える可能性があります。ハイブリッド力率補正は、コンデンサ・バンクのような標準的なPFCを使用して無効電力に対処し、能動高調波濾過(AHF)を使用してシステム高調波を除去することで、両方の問題に一度に対処します。
ハイブリッド力率改善システムは、PFC方式を組み合わせることもできます。システムの非定常、動的、充電期間にはAPFCを導入する一方、定常、静的運転にはコンデンサに頼ることができます。これにより、かなりの熱を発生させる可能性のあるAPFCの常時使用を避けることができます。
力率改善のメリット
PFCは、エネルギー使用量や光熱費の削減、システムの冷却、部品の長寿命化、ダウンタイムの短縮、安全性の向上など、さまざまな側面でメリットをもたらします。
エネルギー効率を高め電力消費を削減
無効電力とは、発電されたにもかかわらず有効に利用されなかった電力のことです。そのため、電力会社は、力率を0.9以上に保てない事業者に対してペナルティを科すことが一般的です。
また、PFCは長いケーブルによる電圧降下を低減し、熱損失を削減し、供給された電力をより有用な作業に使用できるため、一般的に回路効率を向上させます。
無効電力によるエネルギー使用量の増加と相まって、電力会社による罰則は、力率補正を実施することのビジネス上の利点を示しています。不必要なエネルギーの使用を減らすことで、コストを削減し、環境に貢献することができます。
機器のメンテナンスと故障リスクの低減
エネルギー効率の向上だけでなく、PFCはシステムコンポーネントの寿命にも寄与します。これは、電流の低減による発熱の軽減によって主に実現されます。高温で稼働する機器は寿命が短くなり、火災の危険性もあります。
無効電力に伴う急激な電圧変動は、電圧変化に敏感なコンポーネントに損傷を与える可能性があります。そのため、PFCはコンポーネントの故障リスクを軽減し、メンテナンスに関連する問題を減少させることができます。
当社の力率改善ICは、他の電源管理集積回路製品と共に、電気システムを効率的で耐久性があり、安全なものにするのに寄与します。
関連ガイド
関連ページ
- 進相コンデンサ・力率改善コンデンサ
- 力率改善・PFCIC
- Schneider Electric VarSet 力率改善用コンデンサ PFC 175 kvar (50Hz)
- Schneider Electric VarSet 力率改善用コンデンサ PFC 250 kvar (50Hz)
- Schneider Electric VarSet 力率改善用コンデンサ PFC 200 kvar (50Hz)
- Schneider Electric VarSet 力率改善用コンデンサ PFC 125 kvar (50Hz)
- Schneider Electric VarSet 力率改善用コンデンサ PFC 150 kvar (50Hz)
- Schneider Electric VarSet 力率改善用コンデンサ PFC 100 kvar (50Hz)