- 発行日 2024年5月28日
- 最終変更日 2025年3月10日
- 5 分
RJ45コネクターガイド
RJ45コネクターの詳細と配線方法について紹介します。

このガイドでは、さまざまなタイプのRJ45コネクターについて、その理由や仕組みに関する基本的なFAQにお答えします。また、RJ45コネクタをイーサネットケーブルに接続する方法についても説明します。
RJ45コネクターとは?
RJ45ネットワークコネクターは、イーサネット(有線インターネット)接続の両端に一般的に使用されます。一見すると、固定電話を壁や配電盤に接続するための電話線コネクタに似ていますが、RJ45コネクターはサイズが少し大きくなっています。RJ45コネクターという用語は、オスのRJ45プラグとメスのRJ45ソケットの両方を指します。プラグはモジュラー・コネクタとも呼ばれ、通常イーサネット・ケーブルの端に付いています。ソケットまたはジャックは通常、接続されるデバイスに埋め込まれるか、壁面パネルに取り付けられます。
RJ45コネクタの定義
取り付けられたジャックは、電気通信ネットワークインターフェース用です。RJ45コネクターは、さまざまなタイプの音声およびデータ機器を中央ハブに接続するか、互いに直接接続する役割を果たします。家庭および商業環境では、RJ45コネクターは主にインターネット対応機器をモデム、ルーター、サーバーなどの機器に直接接続するために使用されます。「RJ45コネクター」という用語は、これらのジャックとプラグのオスとメスの両方を指します。イーサネットネットの場合、ケーブルの端にあるプラグはRJ45オスの部品であり、デバイス側にあるソケットはRJ45メスの部品です。
技術的なRJ45の定義
標準イーサネットデータケーブルは、4本のツイストペアワイヤで構成されるコアを持ち、合計8本の個々のワイヤを作ります。オスのRJ45プラグは、これら8本の個々のワイヤを分離し、終端します。標準的なRJ45は、一般的な8P8Cのボディにメカニカルキーが付いたものです。メカニカルキー付きとは、基本的にRJ45コネクタに追加のタブがあることを意味します。この追加タブは、見た目は似ていても電気的に互換性のない他のソケット規格との嵌合を防ぐように設計されています。RJ45ネットワークコネクタが正しく機能するためには、8本のイーサネットケーブルをオスコネクタの正しいピンレイアウト位置に挿入する必要があります。RJ45の場合、これはT568AまたはT568B配線規格に従って行われます。これらの規格にはそれぞれ色分けされた配線規則があり、2つの異なる接続形態です。
RJ45とは?

RJ45は「Registered Jack 45」の略です。これは、標準化されたネットワーク・インターフェースであることを示しています。この登録インターフェースは、1970年代に電話会社のハードウェアと民生機器との間で完全な互換性を確保するために設計されました。標準化されたジャックとプラグは、一連の小型モジュラー・コネクタとしてリリースされ、RJ45はその一種です。
標準化されたメス型ソケットとその配線を意味する言葉として、登録されたジャックを指すことが多かった(それため、ソケットを意味する「ジャック」という言葉がある)。しかし、これは時代とともに変化してきました。今日、RJ45は、モジュラーRJ45コネクター・システムのオスとメスの両方を指す略語として広く使われています。
有線イーサネット接続とRJ45コネクタ
デバイス間の有線イーサネット接続は、多くの場合ワイヤレスやWi-Fiネットワークに代わる物理的な選択肢として選ばれています。これは、有線イーサネットの方が信頼性が高く、安定した干渉のない接続を提供できるためです。また、ほとんどの場合、無線よりもデータ転送速度が速く、また不正アクセスによる機密データの漏洩を防ぐことができます。
現在、イーサネット・ネットワークは、家庭環境でも業務環境でも一般的です。ネットワークは、相互接続された複数のデバイスのことを指し、互いにデータを共有することができます。例えば、ホームネットワークは通常、ルーターやモデムを中心に、他の様々な機器と接続され、データを共有します。これには、PCやノートPC、スマートテレビ、携帯電話、ゲーム機、メディアサーバー、プリンターなどが含まれます。このような家庭内の設定は、LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)の一例です。これは、このネットワークに接続されているすべてのデバイスが他のデバイスの近くにあり、通常は同じ建物内にあることに由来しています。
あるネットワーク上のすべての機器がワイヤレスで相互接続できる場合、イーサネットやRJ45ケーブルは必ずしも必要ありません。しかし、データ転送の速度と安定性を高めるために物理的な有線接続で接続する場合は、必ず何らかの種類のイーサネットケーブルを使う必要があります。ケーブルの両端には、プラスチック製または金属製の小さなプラグが取り付けられており、それぞれの機器に対応するソケットに簡単に差し込むことができ、確実な接続が可能です。これらのモジュラープラグとソケット金具は、RJ45コネクターと呼ばれています。
RJ45コネクタの種類
RJ45コネクターには様々なタイプがあります。最も重要なのはモジュラーのオスとメスの違いです。RJ45コネクターにはどのような種類があり、どのように使い分けるのでしょうか。簡単に言うと、プラグはオスで、ジャックまたはソケットはメスです。
プラグの主な役割は、イーサネットケーブルの回線を終端することです。逆に、ソケットの役割は、電気データ信号を共有するデバイスに転送することです。この2つは、物理的にも電気的にも確実に接続されるようになっています。

RJ45コネクターメス(RJ45ソケット)
RJ45コネクタのメス型部品は、オス型RJ45プラグを挿入するために設計された凹型のソケットです。これは、RJ45メス・ジャックやRJ45メス・ソケットなどと呼ばれることもあります。一般的には、接続する機器の本体や壁、パネルに埋め込まれています。
PC、電子機器の場合、メス型RJ45イーサネットソケットは、機器のI/O(入出力)接続パネルにあります。これは通常、HDMIケーブルやUSBケーブルのための他の様々なソケットと一緒に配置されています。

RJ45コネクターオス(RJ45プラグ)
RJ45オスコネクターは、イーサネットケーブルの両端にあるモジュラープラグ部品です。ほとんどの場合、透明、白、黒、またはグレーのプラスチックで作られていますが、他の色や素材のものもあります。高品質オス型RJ45コネクターは、金属でシールドされていることもあります。これは、EMI干渉のリスクを最小化し、転送されるデータ信号の品質と安定性を向上させるためです。
通常、1つのメスRJ45端と1つのオスRJ45端があるイーサネットケーブルを見つけることはありません。このタイプのセットアップでケーブルを延長する必要がある場合、長いものを購入するのとは対照的に、通常はRJ45オス-オス・アダプタを使用します。これは、2つのメスソケットを逆向きにした小さな連結モジュールです。
フィールドRJ45コネクタ
フィールドRJ45コネクタは、RJ45コネクタ規格をより頑丈にしたものです。フィールドRJ45コネクタは、主に配線システムがほこり、振動、水、機械的ストレスにさらされる場合に使われます。ネットワーク接続に対する危険の種類によって、最適な種類が決まります。フィールドRJ45コネクタには、ケーブルとケーブルの相互接続用とパネルマウント用ソケットの両方があります。強度と耐久性のために、追加機能が組み込まれている場合もあります。

以下の様な追加機能があります:
- 重環境シールド(ほこり、汚れ、湿気などに対するIP等級の向上)
- 振動シールド
- コネクター-ケーブルおよびコネクター-ソケットの両方のインターフェースにおける機械的ストレスリリーフ
- 電気的接続から独立して荷重を伝達するねじ終端シールド
RJ45ピン配列
RJ45プラグの接続は、8P8Cケーブルに基づいています。パッチケーブルには8本の色分けされた個々のワイヤーがあり、コネクターに正しく圧着する必要があります。

RJ45のT568A/T568B配線規則
RJ45プラグをイーサネットケーブルに配線する場合、2種類の電気的接続があります。使用しているケーブル規格(T568AまたはT568B)によって、接続の種類が異なります。
これらの規格は、イーサネットケーブルの8本の個々のワイヤーをRJ45コネクターのピンに接続する順序を決定します。T568Aは、他の配線方式よりも後方互換性が広いため、一般的に優れた構成と見なされています。しかし、特に少し古いケーブルや機器では、T568Bの方が一般的です。
これら2つの規格にはそれぞれ独自のカラーコードがあり、主な違いはオレンジとグリーンのワイヤーペアが交換可能であることです。 必要な接続を行うには、正しい配線規格を使用する必要があります。
T568Aに従ったピン配置の場合、以下のように配線します:

タイプT568Bに従ったピン配置は、ペア2と3を入れ替えます。正しいピン配置は以下の通り:

ストレートケーブル(パッチ・ケーブルとも呼ばれる)を使うか、クロスケーブルを使うかによって、規格は異なります。ほとんどの場合、パッチ・ケーブルを使用しますが、これは両端が同じタイプの配線規格になっています。クロスケーブルはあまり広く使われておらず、一方の端がT568A、もう一方の端がT568Bで接続されます。
RJ45コネクタの配線
RJ45プラグの接続には、いくつかの工具が必要です。新しいコネクタを取り付けることは、通常、イーサネットケーブル全体を交換するよりも安価です。RJ45コネクタプラグの配線方法を知っていれば、イーサネットケーブルを好きな長さに切断することができます。RJ45プラグとソケットは、接続場所への応力によって損傷することがあります。これは、ケーブルが短すぎたり、引っ張られたり、引っ掛かったりした場合に起こりえます。一般的に、RJ45コネクターにかかる圧力は約20ポンドを超えないようにしてください。ほとんどのRJ45コネクターのポリカーボネートプラスチックはかなり頑丈ですが、いずれは摩耗したり、破損したりする可能性があります。コネクタの抜き差しを誤ると、プラグやソケットを損傷することがあります。ソケットを頻繁に交換すると、時間の経過とともにプラグが緩むことがあります。また、衝撃によってRJ45コネクターが故障したり、割れたり、外れたりすることもあります。ケーブルをたくさん使うつもりなら、自分で配線するのもかなりのコスト削減になります。
イーサネット・ケーブル RJ45 配線ステップ・バイ・ステップ・ガイド
必要なツールと部品は以下のとおり:
- イーサネット・ネットワーク通信ケーブル
- 使用するケーブルのカテゴリに対応したRJ45圧着可能コネクタ
- RJ45圧着工具
- 必要であれば、ケーブルカッターで必要な長さにケーブルを切断します。
- 圧着工具を使用して、切断したケーブルの端を整頓します。
- ワイヤーストリッパーを使用し、端から約1インチのケーブル被覆を取り除きます。その際、内部配線にダメージを与えないように注意してください。
- ケーブルのコアを構成する8本のワイヤーを撚り戻し、切り離します。できるだけ平らにし、まっすぐにします。色別に正しい順序で並べることが重要です。標準的なパッチケーブルの場合、(左から右へ)白/オレンジ、オレンジ、白/緑、青、白/青、緑、白/茶、茶の順に並べます。
- RJ45コネクタのオスプラグは、コンタクトピンがケーブルから離れるように持ち、キー付きのタブ(プラグクリップ)は下向きにします。ケーブルの被覆も約半センチ通します。これにより、より強固で絶縁性の高い接続が得られます。ケーブルの長さによってこれができない場合は、少し短く切り詰める必要があります。
- 上記の手順でコネクタを取り付けたら、RJ45圧着工具を手に取り、ケーブルの周囲のコネクタを強く押し付けます。コネクタ内のタブが個々のワイヤーを貫通し、平らにすることで、適切な接触が行われます。このようにして、コネクタの周囲にワイヤーを圧着したら、ケーブルの端は、使用できるようになります。必要に応じてテストを実施します。
RJ45コネクタ用圧着工具

修正済みテキスト:
圧着工具は、圧縮力によって2つの部品や部材を結合または接続するために使用されます。2つの部品を十分に強く圧着することで、永久的な結合またはシールを形成します。さまざまな種類の圧着工具には、材料を圧縮して密封する機能とともに、さまざまな追加機能があります。
RJ45圧着工具(RJ45コネクター工具と呼ばれることもあります)は、オスのプラグコネクターを適切なケーブルの端に取り付けるために使用されます。これは、いくつかのカテゴリに属するイーサネットケーブルになります。RJ45圧着工具を使用すると、これらのコンポーネントを迅速かつ簡単に接続でき、迅速でコスト効果の高い修理やカスタムケーブルの構築が可能になります。
手動圧着工具、電動圧着工具、油圧圧着工具、プライヤー、ラチェットなど、圧着工具の購入には多数のオプションがあります。RJ45用のハンドヘルド圧着工具や手動圧着工具は、最もシンプルなオプションです。
RJ45ケーブル

オンラインで販売されているRJ45ケーブルには、カテゴリと呼ばれるグレードがあります。イーサネットケーブルは、4対のツイストペアワイヤー(合計8本)で構成されています。
一部のケーブルはシールドされていますが、多くのCat5およびCat6ケーブルはシールドされていません。
一般的に、カテゴリ番号が高いほど、直接リンクされたサーバー、スイッチ、およびネットワークデバイス間のケーブルの速度と容量(データ転送速度)が高くなります。
標準的な家庭やオフィスのネットワークの大部分では、イーサネットCat5e、Cat6、およびCat6aなどのケーブルグレードが最も広く使用されています。有線ギガビットイーサネットなど、より要求の厳しい状況では、Cat7ケーブルなど、より高いカテゴリーが使用されます。また、ケーブルには後方互換性があります。
イーサネットケーブルを購入する際のもう一つの重要な違いは、ストレートスルーケーブルまたはパッチケーブルとクロスオーバーケーブルの違いです。 ストレートスルーまたはパッチケーブルは、両端が同じタイプのケーブルです。 これは、ほとんどの家庭環境(例えば、ネットワークハブやルーターにPCやデバイスを接続する)で使用される標準的なバージョンです。 クロスオーバーケーブルは、一方の端にT568A配線があり、もう一方の端にT568B配線があります。 ルーターやネットワークスイッチ、ハブなどの中間デバイスを介さずに、2台のコンピュータを直接接続する場合によく使われます。ただし、現在ではこのようなことはほとんど行われていません。
関連ガイド
関連ページ
- RFアダプター・コネクターガイド
- エポキシ樹脂に関するガイド
- SICK イーサネットケーブル シールドなし
- Legrand イーサネットケーブル グレー RJ45 RJ45, S / FTP
- MH Connectors RJ45SRB RJコネクタブーツ RJ45コネクタ 用 RJ45SRB-DG
- MH Connectors RJ45SRB RJコネクタブーツ RJ45コネクタ 用 RJ45SRB-P
- MH Connectors RJ45SRB RJコネクタブーツ RJ45コネクタ 用 RJ45SRB-O
- MH Connectors RJ45SRB RJコネクタブーツ RJ45コネクタ 用 RJ45SRB-PK