• 発行日 2025年7月24日
    • 最終変更日 2025年7月24日
  • 5

現代における持続可能な水と排水の管理

生活に欠かせない水は、その供給と排出を慎重に管理する必要があります。本記事では、持続可能な排水と水の管理について紹介します。

水管理

水は地球上のすべての生命の構成要素であり、持続可能な水と排水の管理は気候変動削減の取り組みにおいて大きな役割を果たします。本記事では、水と排水の管理の重要性と、水資源管理に利用可能な解決策について説明します。

水と排水の管理とは?

水と排水の管理とは、利用可能な水資源を計画し、家庭や企業に分配することです。水と排水の管理システムは、単一の自治体やその一部、そして複数の都市、農業地域、原生地域などの広範な地域を含んでいます。

水と排水の管理システムは、人々が飲水、入浴、料理、洗濯、植物への水やりなどに必要な水を確保する一方で、工業プロセス、造園、農業など、企業が必要とする水を供給するものです。これだけでも、限りある資源と競合する利害関係を両立させることを意味し、環境問題を考慮する前の問題です。

排水と排水の管理とは?

排水と排水の管理とは、家庭や事業所から、また雨水の流出から下水道に送られる水の管理を指します。地域によっては、下水と雨水を別々に処理するシステムと、両方を一緒に処理する統合型のシステムがあります。ただし、統合型システムでは、豪雨時に下水が地表水にあふれ出すリスクがあります。

排水管理システムは、悪臭、有害ガス、詰まり、下水処理用の化学薬品、下水の誘導といった下水の課題を管理しなければなりません。一方、都市計画者は、道路の勾配、景観の勾配、雨水池などの対策を通じて、急増する雨水を吸収し、処理するための近隣地域を建設する必要があります。

排水管理計画では、排出された水を再利用することがますます求められています。これは課題もありますが、必要性から解決策も生まれつつあります。

持続可能な水と排水の管理とは?

持続可能な水と排水の管理は、水と排水の管理を包括的に捉えることを目指しています。それは、現在と将来の世代の両方が必要な水を確保できるようにし、世界中の水のニーズを満たし、環境が自らを維持できるようにすることを目的としています。これは決して簡単な課題ではありません。

持続可能な水と排水の管理はなぜ重要ですか?

地球上のすべての生命は生きるために水を必要としており、私たちは日々の快適な生活の多くに水を使っています。淡水資源は限られており、私たちが利用する量を補うのがますます難しくなっています。したがって、持続可能な水と排水の管理の解決策を見つけ、実行することが不可欠です。

持続可能な水と排水の管理は、水処理施設や給水インフラの計画において重要な要素となります。これらは大規模で高額なプロジェクトであり、多くの関係者が関わり、将来の人口増加も見越して計画されなければなりません。

清潔な淡水にアクセスできなければ、人々は水ストレスや水不足に直面します。これにより、脱水症状、不衛生な環境、そして病気が引き起こされます。これは、世界の多くの地域で何世代にもわたって現実の問題であり、水と排水の管理には現在も将来も多くの課題が存在しています。

水源とは?

地球の大部分は水で覆われていますが、その97%以上は海水です。残りの淡水は、以下のような場所に存在しています: 

  • 地下水: 地下の岩層にある帯水層は、水循環によって継続的に補給されます。井戸などで地下水を過剰に汲み上げると、長期的には枯渇する恐れがあります。
  • 氷河: 極地や山岳地帯に存在し、河川の水源となっていますが、近年では永久的な融解の危機に直面しています。
  • 永久凍土: 極地にある通常は凍った状態の土壌ですが、同様に融解が進んでおり、炭素の排出を引き起こし、地域の生態系にも影響を与えています。
  • 湖、川、湿地: これらは地表に存在する淡水資源であり、汚染を防ぐために慎重な管理が必要です。
  • 大気: 雲は、これらすべての水源の間で水を循環させています。

これらの水源のうち、実際に利用可能なのはごく一部に限られています。しかし、地球温暖化と水の過剰使用により、他の水資源にも負担がかかっており、これは持続可能とは言えません。

水と排水の管理における課題

水と排水の管理は多面的な課題であり、多くの関係者や条件を満たす必要があります。

限りある水資源

前述のとおり、淡水資源は少なく、限られており、減少しつつあります。帯水層は枯渇し、氷河は溶け、湖や川の水位は下がる一方で、海面は上昇しています。持続可能な水資源管理には、慎重な協力と、より節度ある水の使用が求められます。水の需要を、水源が供給できる範囲に合わせていく必要があるのです。

水使用量の多い産業

産業は個人よりも多くの水を消費していますが、それは私たちの生活に欠かせない食料や製品を生産するためです。最も多くの水を使用している産業は次のとおりです:

  • 農業: 私たちの食料となる植物や動物も、私たちと同じように成長するために水を必要とします。私たちがよく消費する食品、例えば小麦や米などは、他の作物よりも多くの水を消費します。今後は、農業における水の使用効率を高めることが重要となり、水の使用量が少ない食品への転換も求められます。これにより、生物多様性が向上し、限られた種類の作物への依存も減らすことができます。
  • 公益事業: エネルギー源と同様に、電力の発電には大量の水が使われます。石油、天然ガス、石炭、原子力を利用する発電施設では、冷却のために多くの水が必要とされます。この過程で水源に熱が放出され、生態系に影響を与えることもあります。水力発電ダムも、水温の上昇や堆積物の増加、野生生物に必要な水流の変化などを引き起こし、水資源に影響を与えます。
  • 繊維工業: 大量生産される衣類の一つひとつには、特に生地の染色工程で莫大な量の水が使われています。この産業は、サプライチェーンと製造工程を見直し、産業用水の管理を改善する必要があります。
  • 自動車: 自動車の製造では、金属仕上げ、塗装、タイヤなどに水を使用します。

産業で使用された水は、どこかへ排出されなければなりません。産業排水の管理は長年にわたって課題となっており、過去には地域社会や生態系に長期的な健康被害をもたらした汚染の事例もあります。排水による汚染の軽減は、持続可能な水と排水の管理計画において重要な要素として組み込まれるべきです。

水の必要性

持続可能な水利用を訴えるのは簡単ですが、それだけでは水の必要性は変わりません。国連は、水の供給を人権として認めています。すべての人が、飲料、衛生、料理、掃除のために、清潔で安全かつ手頃な価格の水を得る権利を持っています。食料、衣類、暖房、電気を届けるためにも水は必要です。節水は推奨されるべきですが、水の使用をなくすことはできません。

持続可能な水と排水の管理の事例

これらの課題を解決するために何ができるでしょうか?持続可能な水と排水の管理の例としては、次のような取り組みがあります:

水資源政策

より多くの人々が都市に集中するにつれて、都市部での水の需要も集中するようになります。これにより、利用可能な水資源へのアクセスをめぐって、都市と農村の間で利害の対立が生じる可能性があります。こうした課題を解決するためには、都市、地域、さらには国同士が協力し、長期的な水利用計画を立てる必要があります。そのためには、水の割当制度、インフラの共有、そして水と排水の管理計画の難しい選択に対する政府の大胆なリーダーシップなどの対策が必要です。

liquid flow sensor

水の監視と管理

スマートな水と排水の管理は、水の消費量を把握し、水の使用を制御することから始まります。例えば、水の使用量を監視するための流量センサ水中ポンプ用のフローコントローラなどです。これらの機器を相互に、そしてより広範なネットワークと接続することで、IIoT(産業用モノのインターネット)を活用し、必要なときにだけ水を使い、漏水を検知し、水の使用量が多いユーザーを特定し、水利用効率の改善が必要なエリアのデータを収集することが可能になります。

水の監視は灌漑にも応用されます。土壌の状態を監視し、降雨を検知する機器を使用することで、庭園、造園、農業に本当に必要な水の量を把握することができます。

節水技術

以下の分野における技術的な解決策によって、水の使用量を削減することができます:

  • シャワー: 低流量のシャワーヘッドは快適さを保ちながら、水の使用量を削減します。
  • トイレ: 給水サイクル分岐装置は、便器に過剰な水が流れないようにし、その分の水をタンクに多く送ることで、全体として洗浄に使う水の量を減らします。
  • 蛇口: 効率的な整流器は、水の飛び散りを抑え、実際に手洗いに使える水の量を増やします。
  • スプリンクラー: ノズルが水滴の大きさを調整して均等に散水することで、芝生への水やりの水消費量を抑えることができます。

水の再利用

水再生とは、使用済みの水を回収して処理し、再利用可能な水を得ることを指します。あらゆる手段で新鮮で清潔な水を確保する必要があるため、水再生は下水処理の重要な一部となりつつあります。例としては、以下のようなものがあります:

  • 雨水タンク: 庭の水やりに使う水の量を減らし、雨水の流出(都市型洪水)を抑えるための、古くからあるシンプルな家庭向け対策です。
  • 雑排水の利用: 洗濯や洗面などから出る排水(トイレの排水は除く)は、公園やゴルフ場の灌漑に転用できます。
  • トイレ排水の処理: トイレの排水は、複数の段階を経て、ろ過/化学処理/消毒/紫外線処理などが行われることで、再び淡水として利用可能になります。
  • 直接飲用水の再利用: これは、湖や川などの自然の緩衝地帯を介さずに、トイレ排水を直接再生して飲用水として利用する方法です。この方法はさらに高効率な節水を実現し、水源への汚染物質の流入も防ぐことができます。
  • 海水淡水化: 海水を淡水に変えるには多くのエネルギーを必要とするため、再生可能エネルギーを利用することが、炭素排出量を削減する理想的な方法です。

水再生には、大規模なインフラ投資と高度な技術革新が必要です。下水処理の基盤を整備するには、自治体が多くの資源と強い政治的意思を持つことが求められます。

個人でできる節水

スマートな水と排水の管理は、まず自分自身、家庭、企業から始めることができます。水使用の効率化において、以下のような実践に努めましょう:

  • 庭の水やりには雨水を利用し、雑排水による灌漑に投資しましょう。
  • 水をあまり必要としない植物や芝生の少ない庭づくりをしましょう。
  • 水漏れを修理し、節水型の水栓器具を設置しましょう。
  • 効率的な食器洗い機や洗濯機を導入し、少ない回数で満杯にして使いましょう。
  • 食品や衣類の無駄を減らしましょう。
  • 車や家の外壁の洗浄は必要最小限にしましょう。

これらの対策は、持続可能な水と排水の管理のために必要不可欠です。

RSでは、水の監視と制御とともに、水質を維持するためのポンプストレーナー/フィルタも数多く用意しています。

関連ガイド

関連ページ