• 発行日 2023年2月8日
    • 最終変更日 2026年3月27日
  • 5 分

アングルグラインダーガイド

アングルグラインダーの種類と安全な使用方法について紹介します。

アングルグラインダー購入ガイド

アングルグラインダーは、サイドグラインダーやディスクグラインダーとも呼ばれ、研削や研磨に特化した携帯型の電動工具です。アングルグラインダーは金属加工、建築、救急救命など、さまざまな職場や産業で使用されています。 アングルグラインダーの動力源は、電気モーター、ガソリンエンジン、圧縮空気などです。ハンディ型アングルグラインダーは、最も一般的に使用されている実用的なモデルです。

ディスクのサイズはアングルグラインダーの選択に直接関係します。一般的なディスクサイズは、4.5インチ(115mm)と9インチ(230mm)の2種類です。ディスクの大きいグラインダーは重作業に、ディスクの小さいグラインダーは細かい作業に適しています。また、小型のグラインダーは回転数が比較的高く、ディスクの摩耗が激しいことも覚えておきましょう。

アングルグラインダーを購入する際には、以下の要素を考慮する必要があります。

  • モーター力
  • 電源
  • 回転数
  • アーバーのサイズ

アングルグラインダーの種類

Cordless Angle Grinders

コードレスアングルグラインダー

実用性の高いコードレスアングルグラインダーは、さまざまな現場で活躍しています。コンセントに接続しなくても、様々な場所に持ち運ぶことができます。コードレスアングルグラインダーは、ハシゴや足場を使った研磨作業の際に、ワイヤーによる転倒の心配がありません。ただし、定期的な充電を避けたいのであれば、大容量のバッテリーを搭載したモデルを選ぶのがおすすめです。

Corded Angle Grinders

コード付きアングルグラインダー

コード付きアングルグラインダーは、電源に接続して使用するため信頼性の高いコンセントの確保が必要な場合があります。また、コード付きアングルグラインダーは、コードレスのものに比べて軽量です。アングルグラインダーを日常的に使用してちょっとした切断作業をするのであれば、小さなディスクを搭載したモデルを選ぶとよいでしょう。人間工学や振動レベルも考慮する必要があります。

Pneumatic Angle Grinders

エアーアングルグラインダー

性能と耐久性を兼ね備えたエアーアングルグラインダーは、金属部品の切断や成形に適しています。主に高精度を必要とする軽作業に使用されます。エアーアングルグラインダーは、適切なエアーコンプレッサーユニットに接続する必要がありますが、高精度な作業に適しており、他のアングルグラインダーに比べてかなり軽量です。また、スロットルレバーが付属しているものもあり、フェザーエッジや高速グラインディングなどの技術的作業を高度にコントロールすることができます。

Variable Speed Angle Grinders

可変速アングルグラインダー

可変速アングルグラインダーのディスクは、用途に合わせて回転数を設定することができます。特に高回転に設定することで、精度の高い作業を効率的に行うことができます。また、操作性を高めるためにパドルスイッチを装備したモデルもあります。

Straight Angle Grinders

ストレートアングルグラインダー

ストレートアングルグラインダーは、砥石が90度の角度で配置されているため、異なる砥石を装着して部品の外周や内周を研磨するのに適しています。ディスクの角度が独特なので、通常のアングルグラインダーよりもストレートグラインダーの方が適している場合があります。

アングルグラインダーの用途

アングルグラインダーは、溶接の塊や鋭利な角などを研磨するために購入されることがほとんどですが、古い塗装や斑点、材料の欠陥を取り除くためのサンディングにも使用できます。また、石材、タイル、コンクリート、金属などの切断にも使用できます。 アングルグラインダーの具体的な用途は以下の通りです。

  • 素材の仕上げ
  • 錆の除去
  • マット仕上げ
  • 刃物の研ぎ
  • 緊急時の救助

アングルグラインダーを安全に使うために

アングルグラインダーには、ケガを未然に防ぐためのさまざまな安全機能が搭載されています。スロースタートは、スタートした直後のグラインダーのねじれを防ぐ機能です。また、キックバック防止機能は、アングルグラインダーが材料に巻き込まれて危険な状態になった場合にモーターを停止させる機能です。再起動保護機能は、アングルグラインダーが過熱したり、電源が切れたりして電源が入ったままの状態になった場合に、確実にスイッチが切れるようにします。さらに、パドルスイッチ(デッドマンスイッチ)は、グラインダーを両手で持ったときにのみ作動するようにし、スイッチを離しても回転しないようにする安全機能です。

アングルグラインダーを使用する際には、さまざまな安全対策が必要となります。まず、防塵マスク、耳栓、ゴーグルなどの個人用保護具をそろえてください。使用時に飛び散る火花に接触しないように防護服を着用します。また、作業中に服に火がつく危険性も最小限に抑える必要があります。

アングルグラインダーの使用を開始する前に、同僚や作業場にいる人に注意を促すことが求められます。また、重大な電気事故を防止するために、配線の整理にも注意してください。アングルグラインダーを置く前には、ディスクを完全に静止させ、回転して大きな損傷を与えないようにしてください。

また、以下の安全手順にも従ってください。

  • 電源に接続する前に、グラインダーの電源が切れていることを確認する。
  • グラインダーの操作は、取扱説明書に記載されている指示に従って行う。
  • 作業に適したタイプのスピニングディスクを選択して使用する。
  • グラインダーの安全ガードを常に装着する。
  • グラインダーを安全に操作するために両手を使う。
  • 使用前にグラインダーを点検し、必要に応じて部品を交換する。
  • 集中力を維持し、定期的に休憩を取る。

アングルグラインダーの正しい選び方

アングルグラインダーを使用する作業の多くは、長時間にわたって行われます。グラインダーを使用する前に、小型の携帯ツールで加工対象を繰り返し磨く必要があるかもしれません。耐久性は重要な要素であり、作業に応じて適切な電力を発生させる必要があります。

Small Angle Grinders

小型アングルグラインダー

小型アングルグラインダーは、一般的に7インチ以下のディスクに対応しています。切断や研磨などの各種用途に使用でき、様々なアングルグラインダーに採用されています。よく使用されるサイズは、4インチと4.5インチです。これらのグラインダーは通常、最大7インチのホイール径に対応しており、特に小型のバージョンでは3インチのディスクに対応しています。

小型アングルグラインダーを選ぶ際のポイント

小型アングルグラインダーは、ブラシレスモーターを搭載し、ブラシを定期的に交換する必要がないのが理想です。ブラシレスモーターは、コードレスモデルの効率的な運用を可能にし、熱の蓄積を最小限に抑え、ツールの寿命を延ばすことができます。

キックバックブレーキは必須の安全機能で、砥石がひっかかった場合に自動的に停止します。これにより、ツールが外れて重大な損傷を与えるのを防ぐことができます。アングルグラインダーの中には、2段階のトリガーが装備されているものがあります。これは、安全スイッチをオフにしないと、トリガーがツールを作動させることができないというものです。これにより、ディスクの交換時に誤って起動してしまうリスクを最小限に抑えることができます。

Large Angle Grinders

中型・大型アングルグラインダー

7インチのディスクを搭載したアングルグラインダーは中型、7インチから9インチまでのディスクを搭載したアングルグラインダーは大型に分類されます。大型のアングルグラインダーは、1回の作業で大きな切り込みを入れたり、広い面を走らせたりすることを目的としています。特に馬力が大きいのが特徴です。

中型から大型のアングルグラインダーは、コード付きのものが一般的です。良質な中型アングルグラインダーは、少なくとも3馬力(3HP)のモーターを備えている必要があり、大型グラインダーは5HPを超えるモーターを備えていることが多いです。

大型アングルグラインダーを選ぶ際のポイント

大型のアングルグラインダーには、過負荷保護機能が付いているのが一般的です。また、モーターを保護するためのブラシ交換の必要性を知らせるオートシャットオフも一般的な機能です。グラインダーの中には、柔軟性と操作性を向上させるために、調節可能なサイドハンドルを備えているものもあります。また、作業中に発生したゴミやホコリを効率よく回収するために、バキュームアタッチメントを取り付けることができる場合もあります。

アングルグラインダーの比較

アングルグラインダーを比較する際には、いくつかの重要なポイントがあります。以下の説明を読んで、購入を検討してみてください。

ディスクサイズ

アングルグラインダーのディスクは、ヘッドやホイールと呼ばれることもあります。ディスクのサイズには様々な種類がありますが、最も一般的なサイズとしては、115mm(4.5インチ)や230mm(9インチ)などがあります。ディスクサイズの最適な選択は、作業内容によって異なりますが、ディスクがグラインダーに適合していることを確認する必要があります。

グラインダーのパワー

アングルグラインダーのワット数(W)は、発生するパワーの大きさを表しています。ディスクの大きさによって、必要なワット数は異なります。コード付きモデルの入力電力はアンペア(A)で、コードレスモデルの入力電力はボルト(V)で表示されます。エアーアングルグラインダーの入力電力は、CFM(立方フィート/分)で表示され、対応する圧力はPSI(ポンド/平方インチ)で表示されるのが一般的です。

ホイールとディスクの速度

アングルグラインダーでは、小型のディスクを使用すると、大型のモデルよりも回転数が高くなることに注意する必要があります。1分間の回転数(RPM)は、ディスクを装着していない状態での最速の回転に相当する「無負荷回転数」で表されます。中型のアングルグラインダーでは8,000回転以上、大型のアングルグラインダーでは6,000回転前後のスピードが期待できます。しかし、大型のアングルグラインダーの方がはるかにパワーがあります。

ホイールとディスクの種類

炭化ケイ素製研磨ディスク

このディスクは、金属の成形を目的として作られています。また、材料を効率的に除去し、表面の損傷を防ぐことができます。このディスクを使用することで、後続の加工を最小限に抑えることができ、準備時間を短縮することができます。

カットオフ・グラインド・ディスク

ロッド、ボルト、鉄筋、金属配管など、硬いものを切断することを目的としたディスクです。

サンディングパッド、ディスク

サンディングパッドは、下地処理の際に古い塗装を効率的に取り除くことができます。また、粗いものから細かいものまで幅広く対応しています。

研削ホイール、ディスク

研削ホイールは、研磨剤を配合して作られた拡張可能なホイールです。これにより、さまざまな研削や摩耗の機能を実現しています。砥石などの結合砥粒は、効率的な切断を可能にする「砥粒」と、切断時に砥粒を結合して支える「結合」という2つの大きな特徴を持っています。 研削ディスクは、金属や石材の用途に適しており、さまざまな機械サイズに対応しています。このディスクの主な用途は、材料を除去することです。しかし、石材や金属の表面の仕上げや準備にも使用することができます。

ワイヤーブラシホイール

ペンキやサビを効果的に除去することができます。また、粗削りの金属面のバリを除去することもできます。

ダイヤモンドカッティングホイール、ディスク

このホイールとディスクは、特にコンクリート、タイル、石材、花崗岩などの切断に適しています。しかし、技術に応じて適切な切断刃の選択と使用が重要です。乾式と湿式に適したダイヤモンドブレードがあります。

酸化アルミニウム研削ホイール

木工やまな板などの砕けやすい素材の切断など、幅広い用途に適した酸化物系のホイールです。

フラップディスク、ホイール

ワイヤーブラシと同様の機能を持つフラップディスクは、ワイヤーではなくフラップが特徴です。これにより、溶接ビードとそれ以外の金属を効果的にならすことができます。

アングルグラインダーのメンテナンス方法

アングルグラインダーを使用した後や保管する際には、次のようなメンテナンス行い、本体をきれいな状態にしましょう。メンテナンスを行うことで、アングルグラインダーの耐久性は大きく変わります。

  1. 付着している金属粉・金属片・ゴミ・埃などを、ブロワーを使って飛ばす
  2. 本体が汚れている場合には水で濡らし硬く絞った布で拭き取る
  3. もし汚れが取れにくい場合は布に中性洗剤を染み込ませた後に、硬く絞って拭く
  4. ブラシカバーを緩めてカーボンブラシを取り出す
  5. 摩耗状態をチェックして6mm以下になっている場合は交換する
  6. カーボンブラシを設置したらブラシカバーを締める
  7. 電源コードの折れや損傷、砥石の割れ、ネジの緩みがないかチェックする
  8. 保護カバーが正確に取り付けられていることを確認する

アングルグラインダーのメンテナンスは本体の清掃とカーボンブラシの交換、各部品の劣化具合のチェックがメインですが、事前に必ずコンセントを抜いて、保護メガネと防じんマスクを装着した状態で行うようにしましょう。また、本体を拭く際にシンナーやベンジン、アルコールを使用するとプラスチックが溶けてしまう恐れがあるので、中性洗剤のみを使って清掃を行ってください。

よくある質問

アングルグラインダーの人気ブランドは?

アングルグラインダーには、アマチュア向けからプロ向けまで、さまざまな種類があります。「切る」「磨く」「削る」など用途に合わせて選ぶことができますが、自分の用途に合ったものを選ぶことが大切です。

代表的なブランドには次のようなものがあります。

  • DeWALT
  • マキタ
  • Bosch
  • 日立
  • Black + Decker

バッテリー駆動のアングルグラインダーは入手できますか?

前述したように、バッテリーで動作するコードレスアングルグラインダーは数多くあります。コードレスアングルグラインダーの全製品を確認のうえ、目的に最適なモデルをお選びください。

新しいアングルグラインダーディスクの装着方法は?

アングルグラインダーのディスクを装着する前に、必ずアングルグラインダーを電源から切り離しておく必要があります。その後、スピンドルロックボタンを押して、所定の位置にしっかりと収まるまで、ディスクを押しこんでください。スピンドルロックボタンを押したまま、クランプフランジを取り外し、平らな面がディスクに直接触れるように取り付けます。レンチを使ってフランジを締め付けると、しっかりと固定できます。

アングルグラインダーとディスクカッターの違いは何ですか?

アングルグラインダーは、切る、削る、磨く、研ぐなどの用途に適しており、多用途で耐久性に優れています。逆にディスクカッターは、片手で使える小型の刃物で、軽い切断作業に適しています。アングルグラインダーは一般的に重く、操作には力が必要ですが、ディスクカッターは軽量で操作性に優れています。

アングルグラインダーの故障の原因は?

どのようなアングルグラインダーであっても、研磨ホイールが壊れる危険性は常にあります。しかし、ディスクをチェックし、正しい取り付けを行い、安全手順に従うことで、このリスクを最小限に抑えることができます。また、対応するツールに研磨ホイールを正しく取り付ける必要があります。

アングルグラインダーの損傷は、キックバックによっても発生します。これは、グラインダーが切断や成形された材料に突き刺さることで起こり、不適切なホイールを使用したり、不適切な速度で切断したりした場合に発生しやすくなります。

アングルグラインダーで金属を切断できますか?

高出力のアングルグラインダーは、あらゆる種類の金属を切断するのに使用できます。しかし、各種金属を切断する際には、飛び散る火花や破片の危険性があります。このような作業の際には、ゴーグルなどの個人用保護具を着用する必要があります。

アングルグラインダーで切断できない素材とは?

高出力のアングルグラインダーでは、ほとんどの素材を切断することができます。ただし、ダイヤモンドや多層構造の素材は、切断抵抗が大きくなります。アングルグラインダーはメーカーの指示に従って使用し、安全性に十分な自信がある場合にのみ研削作業を行うようにしてください。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。