- 発行日 2023年2月8日
- 最終変更日 2025年3月3日
- 5 分
ジグソーガイド
ジグソーの種類や用途、安全な使い方などを紹介します。

ジグソーとは?
ジグソーとは、レシプロ式のブレードを持つ電動工具で、ステンシルなどの様々な曲線を切断する工具です。 ジグソーは、20世紀半ばにスイスのシンティラ社の技術者、アルバート・カウフマンによって設計されたのが始まりです。カウフマンは、ミシンの操作性をベースに、木材を正確に切断するためのノコギリを設計しました。 以来、多くの有名メーカーがジグソーを開発してきました。現在ジグソーは、金属パイプの切断から石材の切断まで、さまざまな用途に使用されています。 この記事では、お客様のご要望に合った最適なモデルをお選びいただくために、各種製品とその優れた機能をご紹介します。 ジグソーを選ぶ際には、以下を考慮する必要があります。
-ジグソーの持ち方の好み
-切断用途に合わせたジグソーの設定範囲
-刃の種類と互換性
ジグソーの種類
ジグソーの選び方は、自分が行う作業内容によって異なります。ジグソーには、家庭用からプロ用まで様々なタイプがあります。

コード付きジグソー
コード付きのジグソーは、操作に必要な電力が継続的に供給されるため、硬い切断したいものを切断するのに理想的です。コード付きジグソーは、標準的な壁コンセントまたはAC120を供給する発電機に接続することができます。
頑丈で信頼性が高く、電気モーターとレシプロソーブレードで設計されています。

コードレスジグソー
コードレスジグソーは、利便性と多用途性が理想的に組み合わされています。電源コードを接続する必要がないため、つまずきや転倒のリスクを防ぐことができます。コードレスジグソーの電源は通常、交換可能なリチウムイオン電池であり、電池の電圧がジグソーのパワーに直接影響します。
バッテリー駆動式のジグソーは、手の届きにくい場所での木材の切断に特に適しています。また、コードレスジグソーは、曲線や穴を特に高い精度で切ることができます。
ジグソーはどのような作業に使用できますか?
ジグソーは、安全上の理由から丸鋸よりも好まれることがあります。さらに、ジグソーは精密な用途に適しており、一般的には木の部分を切り取ったり、再利用やアップサイクルに使用されます。また、様々な角度で切断できるように調整が可能です。 ジグソーで切断できる素材の種類は以下の通りです。
-木 -プラスチック -金属 -セラミック
ジグソーの基本的な使い方
それでは、ジグソーの基本的な使い方についてご紹介します。ジグソーには丸く切る方法・直線的に真っ直ぐ切る方法・切断したいものの内側のみをくり抜く方法・角度をつけた切り方をする方法・プランジカットなどの切断方法がありますが、いずれの方法でも次のような基本の使い方をマスターすることが、美しく切断するためのコツになります。 -切断したいものに切断の目安となる線を書く -クランプを使って作業台に切断したいものを固定させる -切断したいものに刃をつけないようにしてブレードを動かす -ブレードが動いたら刃を切断したいものにあてる -本体と切断したいものがしっかりとくっつくようにする -切断面に対して真上から覗き込む -切断したいものに本体がしっかりとくっつくよう抑えながら切り進める
切断したいものをきれいに切断するためのポイントは、ブレードを動かす前に刃を切断したいものにあてないことと、本体と切断したいものを常にくっつけておくことです。
ブレードを動かす前に切断したいものに刃をあててしまうと、刃と切断したいものが弾きあってしまい、切断位置がずれてしまいます。また、本体と切断したいものをしっかりとくっつけていない場合もブレやすくなり、切り口がきれいに仕上がりません。
まずはご紹介した基本的な切断方法をマスターされた後に、定規を使用して切り進める直線切りや、ドリルで穴を開けてから切断したいものを窓抜きする切り方など、難易度の高い切り方へと進みましょう。
ジグソーを安全に使うために
まず、適切なPPEとフェイスマスクやゴーグルなどの安全装備を身につけることが必要です。また、切断する切断したいものに適したブレードを用意する必要があります。ブレードの適合性はパッケージやラベルに記載されている場合があります。切断する切断したいものは作業面にしっかりと固定し、切断部分が作業面の端からはみ出さないようにしてください。 また、鉛筆で描いた切断線にも注意が必要です。この線は、材料を切りすぎないようにするための目安です。精度が高ければ高いほど、正確な切断が可能になります。また、切断の用途に応じてジグソーの設定を調整する必要があります。例えば、素材に合わせて軌道や速度を調整することも必要です。また、切断の種類に応じて速度を調整できるようにしておきます。低速は精度の高い切断に適しており、高速であれば木材やラミネート材を最小限の振動で切断することができます。 切るときにはハンドルをしっかりと握り、切っている間はジグソーの底面が木材に対して平らになるようにしてください。抵抗の大きさに応じて、設定を調整する必要があるかもしれません。安全対策を取ったら、あとはジグソーのトリガーを握るだけで刃が動き出します。刃が全速力で動き出すまで、しばらく待つ場合もあります。 ジグソーが完全に作動したら、ベースプレートを切断したいものにしっかりと当ててください。その後、切断線に沿ってジグソーを動かしてください。キックバックやひずみを感じた場合は、切断速度を落としてください。描いた線の最後まで切り続けます。余分な切断したいものは、身体や電源コードに接触させないよう、そのまま落下させます。ジグソーを使用した後は、紙やすりで粗い部分を滑らかにすることができます。
ジグソーの正しい選び方
前述の通り、ジグソーには複数の種類があります。切る素材や必要な機能などによって、最適なものを選びましょう。また、これまでの経験から、特定のブランドのジグソーが好きだという場合もあるでしょう。
ブランド別ジグソーの選び方
ジグソーの代表的なブランドは、ボッシュ、デウォルト、マキタです。ボッシュの製品はヨーロッパでも使用されており、その信頼性には定評があります。品質の高さを反映して、価格も中~高程度に設定されています。デウォルトは、比較的手頃な価格のジグソーを提供していますが、品質の良さも魅力のひとつです。マキタのジグソーは、高機能なモデルが多く、プロに人気があります。

最高速度によるジグソーの選択
ジグソーの速度は、1分間の回転数(RPM)または1分間のストローク数(SPM)のいずれかで測定されます。また、ジグソーには固定速度のものと可変速度のものがあります。固定速度のジグソーは、たまにしか使わない場合には問題ありませんが、抵抗レベルが異なる材料を定期的に切断する場合には、可変速度のジグソーを選ぶ必要があります。低速に設定できることは、スクロールしながら切断する場合に重要です。 切り始めは、最低速度に設定することをおすすめします。それにより、安全にツールの反応を知ることができます。ここから、自分の使い勝手や操作性に合わせて速度を上げていきます。一般的なコード付きジグソーの最高速度設定は、2800spmから3100spmです。
電圧によるジグソーの選択
ジグソーの電圧レベルは、どのような切断作業を行うかによって検討する必要があります。また、素材の厚さや硬さも関係してきます。 コード付きジグソーの電圧はモデルによって異なりますが、電圧は実際にはジグソーのパワーレベルには関係ありません。電圧の違いは、主電源や降圧トランスを使った接続に適しているかどうかを示しています。
コードレスジグソーの電圧は何を意味するのか?
電圧は、コードレスジグソーのパワーを示す主な指標です。モデルによって電圧は異なりますが、ほとんどのコードレスジグソーは12または18ボルトのバッテリーを搭載しています。電圧は、モーターのパワーとツールの全体的な効率に直接関係します。
ジグソーブレードの選び方
Tジグソーはあくまでも道具の一部であり、目的に応じた高品質なグソーブレードを選ぶことも重要です。しかし、大手メーカーの製品には様々な種類のブレードがあるため、選択に迷うこともあるでしょう。素材の性質やカットの仕方などを考慮して、ジグソーブレードを選んでください。
ジグソーブレードの種類
ブレードの種類は、機械の速度や材料の仕上げにも関係します。ジグソーブレードは、シャンクの種類、歯の数、材料の構成、特定の材料の切断に適しているかどうかで分類されます。手頃な価格や利便性から多目的ブレードを選ぶこともありますが、中には特定の素材の切断に特化したブレードもあります。 一般的なジグソーブレードの種類には以下のものがあります。
-Tシャンクジグソーブレード:最も一般的なブレードで、様々な最新のジグソーに対応しています。取り付けが簡単で、一般的な使用に適しているため人気のある製品です。シャンクの上部にタングがあり、ジグソーのブレードクランプとの互換性があります。 -ユニバーサルジグソーブレード:Uシャンクジグソーブレードとしても知られており、シャンクの頭にU字型のカットがあるのが特徴です。最近のジグソーでは、T字型のシャンクを工具なしで交換できるシステムが主流となっているため、T字型のシャンクに比べると少数派です。
ジグソーブレードの素材タイプ
ジグソーブレードの材質は、その耐久性や用途に応じて大きく影響します。 よく利用されているジグソーの材質は、次のとおりです。
-ハイカーボンスチールジグソーブレード:このブレードは、最も手頃で柔軟性があります。様々な木材の切断に使用されます。 -高速度鋼ジグソーブレード:耐久性と耐熱性が比較的高いブレードです。金属、プラスチック、木材の切断など様々な用途に使用されます。 -バイメタルジグソーブレード:スチールを組み合わせた、耐久性に優れたブレードで、木材や金属の切断に適しています。 -タングステンカーバイドジグソーブレード:耐熱性と耐久性に優れたブレードで、タイル、セラミック、スチールなどの硬い素材の切断に適しています。
ジグソーツールの比較
前述したように、ジグソーを選ぶ際には様々な要素を考慮する必要があります。想定される使用頻度、コード付きとコードレスのメリット、ブレードの適合性などです。また、ジグソーのストローク長、パワー、スピードなども重要なポイントです。
ジグソーのストローク長
ストローク長とは、切断の際にブレードが垂直方向にどれだけの距離を移動するかを表したものです。ストローク長が長いほど、切断効率が高くなります。ストローク長の長いジグソーは、様々な素材の切断に適しています。
ジグソーのパワー
ジグソーのモーターに必要なパワーは、切断の目的や想定される使用頻度によって異なります。ほとんどの切断作業には、500w以上のモーターパワーを持つジグソーで十分です。しかし、硬い素材を切るために定期的に使用するのであれば、700w以上のパワーのあるジグソーを購入すべきです。また、コードレスジグソーのパワーはボルトで表されることも覚えておくとよいでしょう。
ジグソーの速度
切断速度は、そのジグソーで切断できる切断したいものに関係します。
-低速:毎分500~1,000ストロークの低速の切断速度のジグソーは、セラミック、ウォールタイル、ガラスの切断に適しています。
-中速:毎分1,500~2,000ストロークの中速の切断速度のジグソーは、プラスチックや非鉄素材の切断に適しています。
-毎分2,000ストローク以上の速度設定のジグソーは、木材の切断に適しています。
よくある質問
ジグソーで木を切ることはできますか?
ジグソーには、主に木を切るために設計された製品があります。しかし、ジグソーで安全かつ効率的に切断できる木材の厚さには多少の違いがあります。ブレードの長さ、ノコギリの台座、歯の数、木の柔らかさ、ジグソーのモーターのパワーなどが影響します。
ジグソーで金属を切ることはできますか?
金属を安全かつ正確に切断するためには、適切な種類のブレードとパワーを持つジグソーを選ぶことが重要です。プロ仕様のジグソーであれば、10mmのスチールや30mmまでの非鉄金属を切断することが可能です。作業を始める前には、個人用防護具の着用、切断したいものの固定、金属を切断するためのブレードの適切な取り付けを怠らないようにしてください。
ジグソーでタイルは切れますか?
安全かつ効率的にセラミックタイルを切断するジグソーブレードには、超硬合金やダイヤモンドエッジが使われています。このようなジグソーは、ノッチ、カット、および開口部の正確なはめ込みにも使用できます。
ジグソーで塩ビ管を切断できますか?
丈夫で長持ちする塩ビ管の切断には、高出力のジグソーが適しています。ただし、切断作業を行う前に、配管を作業台などの安定した場所にしっかりと固定する必要があります。また、チッピングを防ぐために、振動を最小限に抑える必要があります。
コードレスジグソーのバッテリーの寿命は?
コードレスジグソーのバッテリー寿命は、モデルや切断作業の種類によって異なります。完全に充電された予備のバッテリーと、主電源に接続されたバッテリーチャージャーを手の届くところに置いておくことをおすすめします。
ジグソーブレードの寿命はどのくらいですか?
ジグソーブレードの寿命は、電源設定や切断物によって異なります。ジグソーブレードはいずれも、繰り返し使用すると摩耗して切れ味が悪くなります。しかし、装着前には必ずブレードを研ぐようにし、切削抵抗が顕著な場合は無理に使わないようにしてください。新品のブレードと摩耗したブレードでは、切れ味に明らかな違いがあります。
ジグソーブレードの交換方法
ジグソーの上部には、バネ式のロックがあります。このロックは、切断作業中にジグソーブレードを固定するためのものです。ブレードの取り付けでは、まずバネ式ロックがブレードのガイドと平行になるようにします。その後、慎重にブレードを挿入し、ロックを解除してください。ブレードがしっかりと固定されているかどうかは、軽く引っ張ることで確認できます。ジグソーブレードは、冷めたことを確認してから取り外します。また、ジグソーからバッテリーを取り外すことも重要です。その後で、バネ式ロックを押し上げてブレードを外してください。