• 発行日 2023年2月20日
    • 最終変更日 2026年3月20日
  • 5 分

ケーブルカバー&プロテクター完全ガイド~様々な用途などを徹底解説

ケーブルカバーの役割、使用場所、種類などについて、解説しています。

A red banner with a lighter red gradient.

ケーブルカバー、プロテクターとは?

ケーブルカバーは、損傷や断線の危険性があるケーブルを保護するために、さまざまな場所で使用されています。また、物理的・電気的な危険のある配線からユーザーを保護することもできます。また、ケーブルの整理と場所の固定にも使われます。ケーブルガードはケーブルグランドと継ぎ手の亜型です。

このガイドは、ケーブルカバーやプロテクターに関する詳細な情報を提供します。ケーブルカバーとは何か、どのような種類があるのか、さらにどこで、どのようにそれらを使用することを紹介します。配線カバーやプロテクターについて理解し、ニーズに合った最適なケーブル保護具を選ぶ手助けになります。

ケーブルカバーの用途

Cable Cover

ケーブルカバーとプロテクターは、配線を保護し、安全を確保という2つの目的を持っています。オンライン販売のためのケーブルプロテクターの製品を確認することができるます。そして、それぞれの製品がこれらの機能の一部またはすべてを達成するために設計されています。

ケーブルカバーの購入は、ケーブルの整理を目的とすることが多く、ケーブルマネジメントシステム全体を向上させることができます。ケーブルプロテクターの多くをつかって、効果的なケーブ整理を行うことができます。通常非常に安価であり、適切に端子、ソケットや家電製品の間のケーブルに使用することにより、ケーブルシステムを維持する為に使用されています。これは、家庭、オフィス、産業、商業等の施設におけるケーブル管理業務のための一般的なオプションになります。

ヘビーデューティーケーブルプロテクターや産業用ケーブルプロテクターは、多くの専門的な環境で広く使用されています。彼らは、重要な露出や危険な配線のために、より堅牢なカバーを提供します。これは、工場機械や主電源用の高電圧ケーブル、または上に駆動する必要があるケーブルが含まれる場合があります。

ケーブルプロテクターはどこで使われているのか?

標準的なケーブルガードは、ケーブル整理を行う一般的な形態です。彼らは広く家庭、オフィス、その他の屋内スペースで使用されています。オフィスでは、さまざまなスペースで複数のパソコンや周辺機器を安全に接続するために、コードカバーが最もシンプルな方法となります。通常、床、壁、巾木に沿って設置され、別々の場所にある電気機器を共通の配線に接続する為に使われています。その他、ケーブル保護カバーが良く使用される場面は、以下の通りです。

  • ワーク
  • 工場・生産ライン
  • 自動車組立・整備
  • 小売・商業環境
  • 船舶・航空宇宙用途
  • 加工工場
  • 農業機械
  • 薬品&研究所
  • 各種工事現場、屋外現場

ケーブルプロテクターは、家庭用、工業用、オフィス用など、あらゆる環境で使用されています。これは、敷地内の配線を完全に隠すことが不可能または非現実的である場合によく見られます。ケーブルガードは、購入と設置が簡単で、すべての電源とデータの配線を天井や壁、床下に引き込むよりもはるかに低コストです。

上記のような環境の多くでは、適切なケーブル保護ソリューションが、標準的な職場の安全衛生の法的要件となっています。特に、ケーブルがフロアやオープンスペースを横切る場合は、適切な保護を設置することが非常に重要です。また、多くのスタッフ、車両、訪問者が露出したケーブルやワイヤーに直接触れるような場合には、ヘビーデューティー仕様が必要になることがあります。

ケーブルカバーの種類

ケーブルプロテクタは、屋内外のあらゆる場所で非常に人気のあるソリューションです。以下に、広く使用されているケーブルカバーとプロテクターの種類をいくつか紹介します。

安価なゴム製フロアケーブルプロテクターのセットは、効果的なケーブル管理システムとして機能するだけでなく、電気ケーブルとユーザーの両方の損傷、切断または引っかかりに対して物理的な保護を提供します。

ケーブル保護製品をオンラインで購入する場合、ほとんどの製品は2つの大カテゴリーのうちの1つに分類されます。

  • 一般家庭や小規模なオフィスでは、標準的なケーブルカバーやケーブル整理用品で十分です。色は黒か白が多いですが、様々な色が用意されている場合もあります。
  • 特殊な産業用途には、より耐久性の高いヘビーデューティーケーブル保護が適している場合があります。一般的には黒色ですが、潜在的な危険を識別するために視認性の高い色も用意されていることがあります。特に交通量の多い場所や環境的に厳しい場所に設置する場合、法律でヘビーデューティー仕様の使用が義務付けられている場合があります。
Floor Cable Cover

フロアケーブルカバー

フロアケーブルカバーは、屋内を横断する配線を保護するために設計されています。フロアケーブルの上や周辺を人が頻繁に歩くような場所によく見られます。

ゴム製ケーブルプロテクターの床設置の重要な機能は2つあります。それは損傷や切断からワイヤーを保護し、近くのユーザーがそれらにつまずいたり、誤って電流にさらされていることを避けるのに役立ちます。

フロアケーブルカバーの多くは、耐久性と柔軟性に優れたPVCゴムで作られています。このため、防水性と滑りにくさを兼ね備えています。一般的なデザインは、両側にわずかな反りを持つ長いゴムストリップで、中央にはケーブルを通すための溝やチャンネルがあります。場合によっては、フロアコードカバー(モール)は、その中や下を通るワイヤーを完全に隠すことができますが、他のデザインは、オープンチャネルでケーブルが見えるままにします。

床用軽量ケーブルプロテクターは、つまずき、こぼれ、ひっかかりなどの危険から効果的にガードします。また、人が動き回るスペースから活線を保護することもできます。

ケーブルマット

ケーブルマットは、従来のケーブルカバーストリップの幅広バージョンで、しばしば玄関の敷居を横切って走っているのを見かけます。ケーブルプロテクターマットは、より広い範囲をカバーするように設計されており、形や大きさは従来のドアマットに似ているかもしれません。

保護マットは通常、複数のケーブルを一度に覆うことができるため、オープンスペースを横切る複数の配線がある場合に適しています。ケーブルマットの中には、配線を整頓するための溝を内蔵しているものもありますが、溝がないものの方が状況によっては汎用性が高い場合もあります。

White Cable Cover

ホワイトケーブルカバー

産業用やヘビーデューティーモデルの多くは、黒またはハイバイザー(オレンジ、黄色、反射材)で提供されています。

一方、軽量モデルには、ニュートラルなグレー、ブラウン、ホワイトのケーブルカバーが特に好まれます。これは、家庭やオフィスの内装によくなじむからです。

屋外用ケーブルプロテクタ

屋外用ケーブルプロテクタは、外部ケーブルプロテクタまたは外部ケーブルカバーとみなされるかもしれません。屋外ケーブルには、主に、より困難な条件に対するケーブルの保護です。外部ケーブルカバーは、通常、湿気、不要な改ざん、および他の様々な環境の危険に耐えるように設計されています。また、屋外スペースでの配線をよりきれいに、よりプロフェッショナルに見せることができます。外装ケーブルカバーは、通常、厚くて丈夫なPVCゴムか、ポリウレタンなどの硬質プラスチックで作られています。ほとんどの場合、最低限、汚れや水分の侵入に対してIP67またはIP68の等級に適合しています。

ヘビーデューティーケーブルプロテクター

ヘビーデューティーケーブルプロテクターは、通常、建設現場や工場の床など、交通量の多い場所や工業環境で必要とされます。配送車、スタッフの車、重機などが通る高電圧ケーブルは、ヘビーデューティーカバーで保護する必要があります。このような場合、あまり頑丈でないカバーでは十分な保護が得られず、法的な安全衛生基準を満たしていない可能性があります。ほとんどの頑丈なケーブルプロテクターは、屋外での使用を想定して設計されており、これを反映したIPレーティングが付与されています。それでも、特に極端なストレスや厳しい環境条件に置かれる可能性がある場合は、耐候性と耐荷重についてメーカーの仕様を確認する必要があります。

ヘビーデューティーケーブルプロテクターランプ

ケーブルランプ・ケーブルプロテクションランプは、広く使用されているヘビーデューティーケーブル保護システムの一種です。標準的なものより耐衝撃性に優れており、電気ケーブルの安全板のような役割を果たします。ケーブルプロテクタランプは、通常のスピードバンプを小さくしたような形をしていますが、通常は専用の配線用コンジットを組み込んでいます。これらのケーブルチャンネルは、頑丈なプロテクターランプの上部に凹んだ溝として設計されたり、フレキシブルな導管としてその下を通ったり、直接中央を通ったりすることができます。特に頑丈で耐久性のあるケーブルガードは、多くの場合、重い車両の往来に耐えるように作られています。屋外用または頑丈なケーブルガードは、あらゆる天候下での保護を強化します。これらの製品は、通常、高解像度の反射色で提供され、トリップハザードとして、その地域で車両を運転する人々にとってより簡単に識別できるようになっています。

ケーブルプロテクタのサイズ

ケーブルカバーは、長さと幅の両方で、幅広いサイズで販売されています。サイズは通常メートル法で表示され、mmまたはcmと表記されることがほとんどです。一般的な幅は14mmから600mmかそれ以上です。ケーブルプロテクターの長さも大きく異なり、通常は80mmと9mの間です。

標準ケーブルプロテクタ

標準的なケーブルカバーとプロテクターは、家庭やオフィス周辺のさまざまな種類の配線に最適です。スタイル、色、素材、構成など、さまざまなバリエーションで販売されています。

ニーズに合わせて最適なケーブル保護を選択するには、さまざまな要因を考慮する必要があります。これらには、以下のものが含まれます。

  • どのような種類の配線を保護し、カバーしようとしているか
  • 1枚のカバーで保護するケーブルの本数や、個々の電線の太さなど
  • 具体的な設置場所と、その上を通過する可能性のある交通(足、車椅子、台車など)の種類や量。
  • ケーブルや近くにいるユーザーを保護するために必要だと思う度合い。
  • サイズ、材質、スリーブ色、外観など、ご希望の電気ケーブルプロテクターをご記入ください。
  • 自己粘着性、リンク性、電気的接地性などの付加機能を持つプロテクターが必要かどうか。
  • コア製品に付随するアクセサリー、フィッティング、固定具を含めるかどうか。ケーブルタイは、全体的なケーブルマネジメントを改善するのに役立つので、検討に値します。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。