• 発行日 2023年2月20日
    • 最終変更日 2025年4月18日
  • 5

DINレール用端子台のガイド

DINレール用端子台ガイドでは、端子台とは何か、その用途、種類、使い方などを解説しています。

「DINレール用端子台」とは?

端子台とはどのようなものですか?端子台は、電気機器を保護するための絶縁部品で、接続する電線の短絡や過電流の発生を防ぎます。

端子台は、世界的に標準化されている金属製のレールに取り付けられます。DINレール世界的に標準化された金属製のレールで、電気リレーやサーキットブレーカーなどをラックや制御盤、エンクロージャーに取り付けるために使用されます。DINレールは、制御機器の設置場所を提供するために特別に作られたものです。端子台に加えて、アクチュエータ(機器のスイッチを入れる)、電源ユニット、サーキットブレーカーなどが含まれます。

DINレール用端子台は、プラスチックなどの絶縁材料で作られています。DINレール上の異なるコンポーネントとセクション間の安全なインターフェースを提供します。

DINとはDeutsche Institut für Normungの略で、ドイツ標準化協会のことです。産業用機器、通信機器、コンピュータ機器などを収納するキャビネットであるラックマウントは、1920年代にドイツで考案され、1950年代以降、世界的に規格化されました。

端子台は、ターミナルストリップやコネクションブロックとも呼ばれています。

DINレール用端子台は何に使うの?

端子台は電気工事士やエンジニアが、組み立てられた機器の配線を、他の機器の入出力ポートに接続し、回路を完成させるためのものです。

DINレール式端子台は、電気キャビネットや産業用ラック(アセンブリ)の重要な部品であり、複雑な機器の保護や接続に役立っています。この端子台は、産業界で使用される電気システムの標準的なコンポーネントとなっています。例えば、以下のようなものがあります。

  • 通信機器
  • ビル管理システム(特定のビル内の電子機器を監視・制御するためのシステム)
  • エネルギー調整・節約機器
  • 空調・暖房システム
  • パワーサプライ
  • 照明制御システム
  • 制御・自動化・信号システムカーエレクトロニクス
  • カーエレクトロニクス
DIN Rail Terminal Block

「DINレール用端子コネクタ」とは?

電気コネクタは、電流を流す導体を他の部品や電源、機器に接続して回路を形成するための部品です。コネクタには様々な構造があり、機器の損傷や電気火災を防ぐためには、システムに適合するモデルを選択することが重要です。

端子台は、産業界で最も広く使用されている電気コネクタの一つです。端子台は、最も基本的な形として、1本の電線を1つの回路に接続する単極接続を形成します。より高度なDINレールコネクタでは、さらに2段、つまり並列の単極接続が行われます。このような複数の接続部はバリアーで仕切られていることが多く、バリアー端子と呼ばれている。大型のものになると、複数の接続部が列をなして配置されます。

電気端子台コネクタは、半永久的にリンクし、回路に電力を供給することができます。配線の修理、交換、変更が比較的容易にできます。

DINレール用端子台の種類

DINレール式端子台は、用途に応じてさまざまな仕様のものが用意されています。コンパクトなサイズなので、スペースが限られていても導入できる汎用性の高さが特徴です。さらなる小型化のためには、ミニチュア、さらにはマイクロミニチュアのバリエーションが必要になります。

また、センサーやリレーなどのデリケートな機器を使用する際には、ヒューズをヒンジ部に1個以上配置し、過電流に対する保護機能を強化したモデルもあります。ヒューズは、過電流が流れると溶ける部品で回路を遮断し、電気的なサージを防ぐ部品です。このようなモデルには、ヒューズが切れたことを示すLEDが付いていることが多く、このような製品をDINレールヒューズホルダー端子台と呼ぶこともある。

一部のモデルでは、定格電流の違いを色分けして表示しています。

DINレール用端子台は、レベルによっても区別されます。シングルレベルモデルは単線接続で、シングルフィードスルーとも呼ばれています。それに対して、2段モデルは2つの接続があり、1つは他の上段にあります。2番目の配線セットは、シングルフィードモデルとほぼ同じスペースで、2番目の端子台として効果的に機能します。これらは貫通端子台と呼ばれることもあります。

三段および4段モデルまた、ハイエンドの8段と16段のオプションも用意しています。

端子の種類もよく使われる分類方法のひとつです。一般的なものとしては、ねじ式端子台がある。これは配線を固定するためのクランプを使用しており、ネジを挿入してこれを締め付け、配線を固定する。クランプにバネが付いているタイプもあり、振動に強く、より確実な接続が可能です。

リング端子台は、あらかじめナットが装着されており、取り外さなくてもすぐに締め付けることができるため、迅速な導入が可能です。また、接続部に電線を押し込むだけなので、プラグインターミナルやプッシュインターミナルとも呼ばれています。

リング端子台は、標準的なDINレール用端子台よりも小型で、省スペース化が図れる。通常は4段式で、4本の電線を接続することができます。

アース端子台は3つ目のタイプです。アース端子台としても知られており、直接アーシング(地面に接続して余分な電荷を放電すること)が必要な配線に使用される。一般的に緑と黄色の筐体を持ち、DINレールに取り付けて、ネジやクランプで配線を固定することができる。

DIN Rail Terminal Block

DINレール用端子台のサイズ

DINレール式端子台は、さまざまなサイズのケーブルに対応できるように作られています。これらは通常、2つの方法が採用されどちらか1つで測定されます。

  1. 直径 - ケーブル(絶縁体を含む)の端から端までの全体の直径、または内部導体(導線)の直径
  2. 断面積(CSA) - 直径と混同しないように、この数値はワイヤーの断面の完全なサイズを表します。通常、単位はmm²です。

DINレール用端子台を選ぶ際には、取り付けられるケーブルに完全に適合していることを確認してください。

端子台コネクタの使い方

端子台コネクタを使用するには、DINレールに接続する必要があります。完全に互換性のあるコネクタを選択したら、それをレールにクリップして、機器のパネルやエンクロージャーに取り付けてください。最後に必要な配線を接続します。DINレール用端子台は、DINレールに素早く簡単に取り付けられるように設計されています。

置き場所が列の最後にある場合は、端子台の開いている側にエンドプレートを取り付けるとよいでしょう。また、端子台を切断して列を閉じることもできます。エンドブロックはスライドしないようにレールにロックする必要があります。

DINレール用端子台の配線方法

ここでは、標準的なネジ式のDINレール用端子台の配線方法をご紹介します。

  1. 機器の電源を切る
  2. ケーブルの最初の1インチほどの絶縁体をはがす。
  3. 端子台の挿入口の固定ネジを緩め、露出した導線を挿入して、ネジを元通りに締めます。ねじが緩んでいると、絶縁体が溶けてしまうことがあるので、しっかりと締めてください。
  4. スロットは、端子台の側面または前面に配置されています。スロットの数はモデルによって異なります。
  5. すべてのケーブルが接続されるまで繰り返す
  6. 端子台をレールに取り付ける

端子台には固定用のネジではなく、クランプが組み込まれている場合があります。これを開けるには、付属の工具などを使ってスプリングを押し込み、導線を挿入した後にスプリングを解除します。

プラグイン式であれば、より簡単に作業ができます。

  1. 端子台を任意の場所に設置する
  2. オス端子とメス端子を合わせて、機器の配線をブロックに取り付ける
  3. 接続が確実であること

リング端子台の場合

  1. ポート側のスタッドにワイヤーを取り付ける
  2. セルフロッキングセーフティウィングを閉じる
  3. ナットの締め付け

人気ブランド

RS PRO

RS PRO

RS自社ブランドであるRS PROのDINレール用端子台を豊富に取り揃えています。

製品を見る

Wago

Wago

WagoのDINレール用端子台をRS Componentsのオンラインショップでご覧ください。

製品を見る

関連ガイド

関連ページ