• 発行日 2023年12月21日
    • 最終変更日 2025年4月22日
  • 5 分

ヒンジ(蝶番)について

ヒンジ(蝶番)の取り付け方と調整方法をご紹介します。

Hinges Banner

Reviewed by David Carmichael, Solution Engineer (September 2022)

電気キャビネットからオフィスのドアまで、ヒンジ(蝶番)は開閉を司る金属またはプラスチックの部品です。標準的なヒンジは2つの側面を持ち、これらを2つの物体に取り付けることで連結ジョイントを形成します。

家具やドア、およびその他の用途の具体的なデザインや要件に基づいて、ソフトクローズ、フラッシュ、コンシールドなど、さまざまなヒンジを選択することができます。これらのヒンジは、2つの要素の荷重に対応し、望ましい外観を提供し、効果的に動作するよう、それぞれ微妙に異なる取り付けが必要です。

このガイドでは、ヒンジの仕組み、さまざまなタイプのヒンジ、そしてドアや門扉、家具の開閉を効果的に保つための取り付けのヒントを紹介します。

ドアヒンジの取り付け方

ヒンジの基本構造は共通ですが、ドアや家具に応じて様々なオプションが用意されており、それぞれ微妙に異なる取り付けが必要です。

ヒンジの種類

標準的な用途に使用される最も一般的なタイプのヒンジには、以下のようなものがあります:

  • バットヒンジ: 2つのリーフを持ち、バレルとピンの機構を備えるヒンジ。
  • フラッシュヒンジ: 表面の上に置くように設計され、凹部をカットすることなく設置できるため、軽量な用途に最適。
  • コンシールド・ヒンジ(隠し丁番): バットヒンジと同じ機能を果たしますが、ドアを閉めた時に見えないため、より滑らかで目立たないデザインになります。
  • スプリングヒンジ: 防火扉や商業施設によく使われ、バレルの中心にスプリングがあり、それだけで閉まるようになっています。
  • ピアノ・ヒンジ: 標準的なバットヒンジよりも長く、接合部の端に沿っており、家具やキャビネットの扉によく使われます。
  • ティーヒンジ: リーフが長方形で先が細くなっており、重量のある用途に適しています。

どのデザインのヒンジが用途に合うかを考えるだけでなく、材質(スチール、真鍮、プラスチックなど)、取り付け方法(ネジ留め、溶接など)、特殊機能(ソフトクロージング、自動クロージングなど)を考慮することで、お客様のご要望に合ったヒンジを見つけることができます。例えば、家の中のドアには、バットヒンジが最もよく使われます。

室内ドアにバットヒンジを取り付ける場合、スムーズに開閉するための手順をご紹介します:

Hinge

ドアにヒンジ(蝶番)を付ける方法

  1. ヒンジの配置:
    • まず、ヒンジを設置したい位置に配置し、意図通りに動作するか確認してください。たとえば、ドアが部屋に開くか、あるいはあなたの好みに応じて戻るようになるようにヒンジを配置することを確認してください。
  2. 寸法を測定:
    • ドアが正しく吊るされるためには、最初のヒンジをドアの上端から5インチ、2番目のヒンジを下端から10インチの位置に配置することが推奨されています。これらの距離をドアとドアフレーム(ジャンブ)に測定してマークをつけます。その後、これらのマークの中央にヒンジを配置して位置をトレースします。
  3. くぼみを切る:
    • ドアとフレームがしっかりと合うように、ヒンジはドアとジャンブに沈める(またはくぼませる)必要があります。これには、彫刻刀とハンマーを使用してトレースした部分を注意深くくりぬく必要があります。ヒンジの葉に適した深さになるようにしてください。
  4. ドアにヒンジを取り付ける:
    • ヒンジの葉をドアのくぼみに戻し、各ネジ穴の中央にドリルまたは鉛筆で印をつけます。次に、ネジよりも小さいドリルビットを使用してネジの場所に先行ドリルを作成します。最後に、ヒンジをくぼみに戻し、ネジで固定します。これにより、ヒンジがまっすぐかつ中央に配置されるはずです。
  5. ドアをジャンブに取り付ける:
    • ドアをブロックまたは別のヘルパーを使用してサポートし、ヒンジの2番目の葉をフレームに作成したくぼみにネジで固定します。これが完了したら、サポートを取り外し、ドアの機能を確認し、スムーズに開閉するように必要な微調整を行います。

ソフトクローズ・ヒンジの取り付け方

ソフトクローズヒンジをキャビネットの扉に取り付ける一般的な手順は以下の通りです:

  • 古いヒンジの取り外しと扉の取り外し:
    • 古いヒンジを取り外し、キャビネットの扉を外します。
  • 隠しソフトクローズヒンジの場合:
    • 隠しソフトクローズヒンジを選んだ場合は、キャビネットの扉に必要なくぼみを作ります。
  • ヒンジの取り付け:
    • キャビネットの扉にヒンジをはめ込み、ネジで固定します。または、ヒンジの周りをなぞり、ネジ穴に印をつけ、下穴を開け、最後にネジで固定します。ヒンジにアームが付いている場合は、扉が正しく開閉できるように、アームがキャビネットの扉から半インチほどはみ出すようにします。
  • 取り付けプレートの固定:
    • 取り付けプレートをキャビネットの内側またはフレームに固定します。固定する前に、キャビネット扉のヒンジとの位置関係を再度確認してください。
  • ヒンジのクリップでの固定と動作確認:
    • ヒンジをクリップで固定し、扉を開閉して、位置と動きが正しいことを確認します。

フラッシュ・ヒンジの取り付け方

フラッシュ・ヒンジは最も簡単に取り付けられるタイプのヒンジです。ただし、寸法とヒンジの位置が正しいことを確認する必要があります。そのためには以下の手順を実行します:

  • ヒンジを固定する面に置き、正しくセットされていることを確認し、ヒンジの穴に印をつけます。
  • ネジのサイズより小さいビットを使ってガイド穴をあけます。
  • ヒンジを元の位置に戻し、ネジで固定します。
  • もう一方の面にも同じ作業を繰り返し、連結ジョイントを作ります。
Concealed Hinge

隠し蝶番の取り付け方

隠し蝶番には、さまざまな方法で見えないようにするタイプがあります。例えば、チェストの蓋の裏などや、キッチンキャビネットの内側などに使用されることがあります。連結面の一方にはめ込む方式もあり、これは扉や枠にはめ込む例です。

したがって、隠し蝶番の取り付け方はそれぞれ微妙に異なります。しかし、一般的な手順として、ヒンジの両端に印をつけ、ガイド穴を開けてからネジ止めすることで、隠し蝶番を正しく固定することができます。

キャビネット・ヒンジの取り付け方

キャビネットにヒンジを取り付ける方法は、キャビネットと扉のデザインによって異なります。キャビネットと扉の配置はヒンジを固定する場所に影響し、ヒンジの種類によって正しく取り付けるための手順が異なります。

キャビネットの扉で最も一般的なタイプは以下の通りです:

  1. フルインセット:
    • 扉はキャビネットの前端と一直線に取り付けられています。
  2. パーシャルインセット:
    • 扉の内側がキャビネットの側面に接し、扉の外側がキャビネットの前縁を部分的に覆うタイプ。
  3. オーバーレイ:
    • 扉がキャビネットの前縁を完全に覆うタイプ。

キャビネットの扉に使用できるヒンジには、コンシールドヒンジ、フラッシュヒンジ、ソフトクローズヒンジ、バットヒンジなど、さまざまな種類があります。しかし、キャビネットと扉のヒンジの位置を注意深く測り、各面にヒンジを固定する前にダブルチェックすることで、可能な限り正確に取り付けることができます。

ドアヒンジの調整方法

ドアの開閉に問題がある場合、調整をする前に、ドアの各要素をよく見て、ずれの根本的な原因を確認する必要があります。ドアがたるんだり、突っ張ったり、きしみが生じたり、不規則になったりする原因には、さまざまな一般的な問題があります。

  • トップヒンジのゆるみ:
    • このヒンジはドアの重量のほとんどを支えているため、たるんだり、上端から離れたりする場合は、トップヒンジのねじ込みが十分でないか、使用されているねじが重さを支えるのに十分な長さでない可能性があります。トップ・ヒンジのネジを締めるか交換すれば、この問題は解決するはずです。
  • 凹みが浅すぎる、または深すぎる:
    • ドアがフレームの片側に寄りすぎている、または全開できない場合は、凹みの深さがヒンジの厚さに合っていない可能性があります。これは、ノミで凹みを深くするか、段ボールなどで詰めれば直ります。
  • 凹みが蝶番にぴったり合っていない:
    • 蝶番が凹みにうまくはまらない場合、扉を開け閉めしようとすると枠に引っかかってしまうことがあります。この場合、ヒンジのネジを緩めて凹みを点検し、カッターナイフとノミで慎重に形を調整すると、よりぴったりとはまります。
  • 蝶番が正しい位置にない:
    • ドアが勝手に開閉を繰り返す場合は、蝶番が正しい位置になく、ドアのバランスが崩れている可能性があります。ヒンジの種類によっては、ヒンジを外して凹みを作り直し、ネジを締め直す必要があります。フレームやドアに残った穴は、木材や木工用フィラーで埋めることができます。
  • 蝶番がまっすぐでない:
    • 扉が枠にぴったりと合っていないため、見た目がいびつになったり、固着したり、詰まったりすることがあります。ドアを外してヒンジを調整し、フレームやドアの窪みでまっすぐになるようにすれば、この問題は解決します。

UPVCドアヒンジの調整方法

UPVCのドアはそれぞれ微妙にデザインが異なるので、調整を始める前に取扱説明書を確認することが重要です。ほとんどのUPVCヒンジには、保護キャップの後ろに調整スロットがあり、ネジを外して持ち上げることができます。そして、適切なサイズの六角レンチを使って、ヒンジの深さ、水平、垂直を調整することができます。

コンポジット・ドアヒンジの調整方法

ほとんどのコンポジットドアヒンジは、マイナスドライバーを使用してヒンジの上部または下部の保護キャップを外し、適切なサイズの六角レンチでヒンジのアライメントダイヤルを調整することで調整できます。ヒンジの一番上のダイヤルを回すと、ドアが垂直に調整され、一番下のダイヤルを回すと水平に調整され、中央のダイヤルを動かすとドアがヒンジに近づいたり遠ざかったりします。各ヒンジを少しずつ調整することで、アライメントを簡単に修正することができます。

ソフトクローズ・ヒンジの調整方法

ソフトクローズヒンジの調整には、閉じるスピードとヒンジ自体の配置の2つのタイプがあります。ヒンジはそれぞれ異なりますが、ほとんどのヒンジには外側に3本のネジがあり、これらのネジを使用して位置を調整できます。

ヒンジの固定部に最も近いネジは、固定部に対して横方向に移動します。その隣のネジはヒンジアームを固定部に近づけたり遠ざけたりします。その下のネジはヒンジを垂直に調整します。ただし、これらの調整はわずかで通常数ミリメートル程度です。

ソフトクローズヒンジには、スピード調整レバーも付いています。これは各ヒンジのデザインによって異なりますので、メーカーの説明書で確認してください。六角レンチを使用してレバーを時計回りまたは反時計回りに回すと、ソフトクロージャーのスピードが速くなったり遅くなったりします。

食器棚用ヒンジの調整方法

ドアと同様に、食器棚の蝶番にもいくつかの調整ができます。トラブルシューティングを行う際には、以下の点を確認してください:

  • ネジは十分に締まっていますか?
  • ネジの長さは適切ですか?
  • 蝶番はキャビネットのデザインに合った場所に固定されていますか?
  • 凹みの形、大きさ、深さは適切ですか?
  • ソフトクローズ、セルフクローズ、ヒンジスイッチなど、調整が必要な特別な機能はありますか?

これらのチェックを行い、一度にひとつずつ調整することで、食器棚の扉のアライメントに問題があっても、それを解決し、自由に開閉できるようにすることができます。

ヒンジ(蝶番)の主要メーカー

ドアにつけるヒンジの数は?

Hinges

一般的に、食器棚やフレームにドアを吊るすのに必要なヒンジは2つだけです。ただし、扉が重かったり、特に背が高かったりする場合は、30インチごとにヒンジを設置するのが目安です。つまり、長さ60インチの扉なら、ヒンジは2つで十分です。高さが90インチなら、3つ必要です。

食器棚の扉に関しては、一般的に小さくて軽いため、通常は2つのヒンジで十分です。ただし、重量のあるワードローブや家具の扉の場合、また使用するヒンジの種類によっては、この限りではありません。ヒンジの数がわからない場合は、仕様書をチェックし、耐荷重や扉の厚み、高さを確認してください。

関連記事

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。