- 発行日 2024年5月27日
- 最終変更日 2026年10月9日
- 5 分
ラッチングリレーとは?仕組み・種類から用途まで解説
用途や使用環境に適したラッチングリレーを選ぶには、それぞれの動作特性や使用条件を理解しておくことが重要です。このガイドでは、ラッチングリレーとは何かを確認したうえで、ラッチングリレーの仕組みや種類、主な用途について詳しく解説します。

ラッチングリレーとは?
ラッチングリレーとは、次の切り替え入力まで接点状態を保持し、その間はコイルへの継続通電を必要としないリレーです。電気機械スイッチまたは電磁スイッチの一種で、比較的小さな制御電流で接点を切り替え、別の回路をON/OFFできます。
一般的なリレーでは、コイルに電流を流すと磁界が発生し、その作用で接点が開閉します。制御側からの入力によって、別の回路をON/OFFする仕組みです。
ラッチングリレーは、一度接点を切り替えると、反対側の状態に切り替えるためのパルス入力があるまで、その状態を保持します。保持中は、追加の入力やコイルへの継続通電は必要ありません。一方、非ラッチングリレーは、コイルへの通電中だけ作動状態を維持します。
接点状態を保持する方式には、磁力を利用する磁気式と、物理的なロック機構を利用する機械式があります。
ラッチングリレーの仕組み
ラッチングリレーの仕組みを理解するには、まず主な構成部品を確認します。磁気式・機械式のラッチングリレーは、主に次の部品で構成されています。
- 電磁石となる1つまたは複数のコイル(一般的に銅線)
- コイルが生み出す磁力で動くアーマチュア(可動鉄片)と、回路を開閉する接点
- 接点状態を保持する磁気保持機構または機械式ロック機構
コイルに短時間のパルスを加えると磁界が生じ、アーマチュア(可動鉄片)が動いて接点が切り替わります。接点構成によっては、1つの回路を開閉するだけでなく、2つの回路の間で電力の経路を切り替えることもできます。
ラッチングリレーがコイルへの通電を止めると無励磁時の状態に戻るのに対し、ラッチングリレーは、切り替え後の接点状態を反対側に切り替える入力があるまで保持します。このように2つの安定状態をとることから、ラッチングリレーは「双安定リレー」とも呼ばれます。
状態を保持している間はコイルへの通電が不要で、切り替え時だけ短時間のパルスを入力します。そのため、接点状態を長時間保持する用途では、一般に非ラッチングリレーよりコイルの消費電力を抑えられます。
ラッチングリレの種類
ラッチングリレーの種類は、接点状態の保持方式によって磁気式と機械式に分けられます。また、パルス入力によって接点状態を切り替えるインパルスリレーもあります。ここでは、それぞれの特徴を説明します。
コイルの構成には、1巻線形と2巻線形があります。
- 1巻線ラッチング形は、1つのコイルに正・負両極性のパルスを加えて、セット/リセットを行います。
- 2巻線ラッチング形は、セットコイルとリセットコイルをそれぞれ備えており、セットまたはリセットする際に対応するコイルへ電圧パルスを印加します。
磁気式ラッチングリレー
磁気式ラッチングリレーは、コイルに短時間のパルスを加えると磁界が生じ、アーマチュア(可動鉄片)が動いて接点が切り替わります。パルス入力が終わった後も磁力で接点状態を保持し、反対側に切り替えるパルスが入力されるまで、その状態を維持します。
磁気式ラッチングリレーは、コイルへの通電を止めた後も接点状態を保持する必要がある用途に適しています。
機械式ラッチングリレー
機械式ラッチングリレーは、物理的なロック機構で切り替え後の接点状態を保持します。主な特徴と使用上の注意点は次の通りです。
- コイルへの通電を止めても接点状態を保持できます。
- 保持中はコイルへの通電が不要なため、コイルの消費電力や発熱を抑えられます。
- 制御電源が遮断されても、その時点の接点状態を保持します。
- 機械的な可動部や接点は、使用回数や負荷条件によって摩耗します。
- 高速な切り替えが求められる用途では、製品ごとの動作時間を確認する必要があります。
- 電源断時に既定位置へ自動的に戻す必要がある用途には適していません。
インパルスラッチングリレー
インパルスリレーは、パルスが入力されるたびに接点状態が切り替わり、次のパルスが入力されるまでその状態を保持します。一般的なON/OFF制御では、パルスを受けるたびにONとOFFが交互に切り替わります。
1か所または複数箇所に設置したモメンタリスイッチや押しボタンから、照明などの機器をON/OFFする用途に適しています。
ラッチングリレーと非ラッチングリレーの違い
ラッチングリレーは、次の切り替え入力があるまで接点状態を保持し、保持中はコイルへの継続通電を必要としません。このように2つの安定状態をとることから、「双安定リレー」や「キープリレー」とも呼ばれます。
一方、非ラッチングリレー(シングルステイブル形)は、コイルを励磁している間だけ作動状態を維持し、通電を止めると無励磁時の状態に戻ります。接点状態を保持する必要がある用途では、通電を止めても状態を保持できるラッチングリレーが使われます。ラッチングリレーは、セット/リセット用のパルスで状態を切り替えます。
接点状態を長時間保持する用途では、状態保持のための継続通電が不要なため、非ラッチングリレーよりもコイルの消費電力を抑えられます。
ラッチングリレーの用途
ラッチングリレーの用途は幅広く、接点状態を保持する必要がある機器や制御回路で使われています。主な用途は次の通りです。
- 産業用計数・選別システム
- 電源装置
- HVAC、冷凍・冷蔵システム、結露防止システム
- 産業用洗浄装置(自動洗車装置を含む)
- 業務用コーヒーメーカーなどの自動調理機器
- スマートメーター、照明制御、スマートコンセント、セキュリティ機器
ラッチングリレーの主要メーカー
RSで取り揃えている主なラッチングリレーメーカーは以下の通りです。
オムロン(旧電子部品事業:現Aratas)
オムロンは京都に本社を置き、産業用オートメーションやヘルスケアなど幅広い分野で事業を展開しています。旧電子部品事業では、ラッチングリレーを含む各種リレーを取り扱っていました。
2026年7月、リレーなどを扱う電子部品事業はAratas株式会社へ承継され、現在は同社が事業を担っています。
TE Connectivity
TE Connectivityは、電気自動車、産業オートメーション、エネルギー、通信など幅広い分野向けに、接続・スイッチング関連製品を提供しています。ラッチングリレーについても、過酷な環境での使用を想定した製品を取り扱っています。