• 発行日 2025年6月25日
    • 最終変更日 2025年6月25日
  • 5 分

レーザー墨出し器ガイド

レーザー墨出し器は、測量、建設、建築工事において、水平面上の水準を確認するためや測定に使用されます。このガイドでは、レーザー墨出し器の種類、機能、用途について説明します。

optical level

デイビッド・カーマイケル(ソリューションエンジニア)によるレビュー(2024年10月)

レーザー墨出し器(オプティカル・レベル)は、同一水平面上の物体やマークの高さや水平度を測定するための光学機器です。レーザー墨出し器は、測量や建築現場の測定でよく使われます。水平や沈下の判定、鉄道、パイプライン、道路の正しい高さの確定に使用されます。また、店頭で機械を正確に水平にするためにも使用されます。

このガイドでは、レーザー墨出し器の概要と機能、そして用途に最適なレーザー墨出し器について紹介します。

レーザー墨出し器とは?

レーザー墨出し器は、水平器と組み合わせて使用し、対象物やマークの高さや水平を確認します。

レーザー墨出し器は、測定を可能にする光学望遠鏡、内蔵水準器、三脚から構成されます。水平面上で360°にわたって作動する光学式レベル望遠鏡は、幅広い倍率を特長としているが、一般的には24倍から28倍の間です。倍率が高いほど測定は容易になりますが、視野は狭くなり、その逆もあります。

レーザー墨出し器は屋外で使用されるため、頑丈で実用的である必要があります。レーザー墨出し器には、素早くスキャンできるハンドヘルドタイプもあります。使用前にレーザー墨出し器自体が完全に水平であることが重要です。最近のレーザー墨出し器の中には、水準器が完全に水平でない場合、自動補正(オートレベル)するものがあります。これらのレーザー墨出し器は、セットアップ時のわずかなズレを調整し、測量者の作業時間の短縮に役立ちます。

optical level

レーザー墨出し器の仕組みとは?レーザー墨出し器の基本的な使い方とは?建築業者、建設業者、測量業者は、三脚の上にレーザー墨出し器を設置します。そして、水平を測定しなければならないポイントの下に、水平器(基本的にはインチまたはセンチメートル単位で目盛りのついた巨大な定規)を持ちます。施工者は光学望遠鏡を回転させ、望遠鏡の十字線に水準器を合わせて測定を行います。

レーザー墨出し器の種類

レーザー墨出し器をはじめとした光学式の墨出し器には多くの種類があります。最も古いタイプはワイ・レベル(Yレベル)で、1740年にイギリスの発明家であり器械製作者であったジョナサン・シッソンによって発明されたかさばる装置です。これに取って代わったのが、1830年にウィリアム・ガバットが開発したダンピーレベルです。この新製品は、望遠鏡が短くて太かったことから「ダンピー」と呼ばれました。

ダンピーレベル

ダンピーレベル(自動レベルとも呼ばれる)は、測定を行うために使用される光学式水準器です。ダンピーレベルには、水平器にピントを合わせるための焦点調節機能付きの接眼レンズがあります。また、水平合わせのための水準器も含まれます。

ダンピーレベルの使い方を考えるとき、正確な測定を可能にするためには、完全に水平になるように設置することが重要です。ダンピーレベルは、調整可能な三脚に取り付けられています。三脚は、測量士や建設業者にしっかりとした水平な足場を提供するように調整する必要があります。

オートレベル

オートレベルは、水準器のセットアップのばらつきを抑える機構を備えているので、レーザー墨出し器が完全に水平でなくても、正確な測定値を得られます。水平面は、針金(振り子のようなもの)で支えられた光学プリズムとミラーのシステムによって確立されます。建設業者や測量業者は、使用時間までの時間を短縮するため、オートレベルを選ぶことがよくあります。

傾斜レベル

傾斜レベルは、望遠鏡が固定されていない改良型ダンピーレベルです。望遠鏡は垂直に傾けることができます。

傾斜レベルは回転ノブを備えています。ノブを回転させると望遠鏡の先端が上下し、三脚を調整することなく視線を変えることができます。傾斜レベルには2つのバブル(「スプリットバブル」)があり、1つは器械を水平にするためのバブル、もう1つは望遠鏡を水平にするためのバブルです。スプリットバブルは、測量者が三脚の水平の精度に完全に依存することなく、望遠鏡のバブルも水平を確保するために使われます。

レーザー墨出し器の用途

レーザー墨出し器の用途は、建設、建築業、測量など広範にわたります。ここでは、レーザー墨出し器の用途を詳しく紹介します。

建築とレーザー墨出し器

建築業者や建設会社は、現場で物や印の高さを決定するためにレーザー墨出し器を使用します。これにより、最終的な設計が図面に忠実であることを確認することができます。建築現場や建設現場で使用されるだけでなく、レーザー墨出し器は造園業者にも使用されています。

測量とレーザー墨出し器

水平測量は、景観や建築物の標高を計測しマーキングする作業であり、測量士にとっては重要な作業です。レーザー墨出し器は、この目的のために測量士によって使用されます。測量士と同じように、農家も自分の土地の標高点を測定するためにレーザー墨出し器を使用します。

レーザー墨出し器の特長

レーザー墨出し器にはさまざまな倍率があり、過酷な環境でも使用できる頑丈な設計があります。また、読みやすいディスプレイや耐候性を備えたレーザー墨出し器もあります。オートレベルは、セットアップが簡単で迅速であることでよく知られています。さらに、最も耐久性の高いレーザー墨出し器は、埃っぽく汚れた現場からメーカーの生産機械の水平測定まで、あらゆる用途に適しています。

市場で販売されているレーザー墨出し器には、ダンピーレベル、傾斜レベル、オートレベルなど多くの種類があり、用途に合ったレーザー墨出し器を選ぶことができます。

RSでは、水準器だけでなく、ディスプレイとオプトエレクトロニクスも幅広く取り扱っています。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。