• 発行日 2025年1月8日
    • 最終変更日 2026年6月5日
  • 5 分

パワーモジュール故障分析

パワーモジュールは、エネルギー転換において不可欠であることが証明された主力製品です。本記事を読んで、市場に出回っているパワーモジュールの種類と、パワーモジュールの故障を防ぐ方法について確認してください。

power module failure analysis

テクニカルサポートエンジニア、スタブロス・スクーラキスによるレビュー(2024年3月) パワーモジュールは、電気自動車から再生可能エネルギーまで、幅広い電子ソリューションやアプリケーションで使用されています。市場に出回っているさまざまなタイプのパワーモジュール、それらの用途、パワーモジュールが時として故障する理由、そして正しいメンテナンス方法について見ていきましょう。また、パワーモジュール市場の将来についても考察します。

パワーモジュールとは

dual half bridge igbt module

まず最初に、パワーモジュールとは何でしょうか? パワーモジュールには複数のパワー半導体デバイスが含まれており、産業用ドライブやモーター、無停電電源装置、AC-DC電源、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源用パワーインバーターに広く使用されています。パワーモジュールには、MOSFET、IGBT、サイリスタ、JFET、BJT、整流ダイオードなどのパワー半導体が、電力変換用に特別に設計された堅牢で高密度に統合されたパッケージに収められています。

パワーモジュールは、回路の寄生容量やインダクタンス効果を低減します。これらの要素は回路の性能に悪影響を及ぼすため、低減が重要です。また、パワーモジュールには、電力変換時に発生する熱を除去するためのヒートシンクなど、熱管理機能が備わっているのが一般的です。

さらに、パワーモジュールは電子機器設計におけるビルディングブロックとして機能し、高度な電力制御を必要とする用途に適した慎重に仕様が決められた統合コンポーネントをエンジニアに提供します。しかし、パワーモジュールは熱が蓄積されやすいため、故障を防ぐには効果的な熱管理が重要です。

パワーモジュールの種類

パワーモジュールにはいくつかの種類があります。一般的なパワーモジュールとして、以下のものが挙げられます:

  • 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)パワーモジュール これらの半導体は、電力の流れを遮断または通電するスイッチとして使用されます。産業用モータードライブ、電気自動車、電車、ソーラーインバーター、無停電電源装置、エネルギー貯蔵システムなどで採用されています。IGBTパワーモジュールは、例えば交流を直流に変換するなど、電気を別の形態に変換します。
  • 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)パワーモジュール MOSFETは、非常に一般的に使用されるトランジスタの一種です。MOSFETパワーモジュールは、パワーエレクトロニクス回路の電流制御に使用され、負荷電流を制御する際に必要な入力電流がほとんどありません。スイッチング用途向けに設計されており、自動車用モーターや充電用途で活用されています。
  • インテリジェントパワーモジュール インテリジェントパワーモジュールは、堅牢でシンプルな制御と保護機能を提供し、性能を最適化します。このモジュールには、ゲート駆動回路と保護コンポーネントを含む電力管理コントローラを備えた三相インバータ回路が基盤となっています。従来のIGBTモジュールよりも電力管理回路の設計が容易です。
  • シリコンカーバイド(SiC)モジュール これらのモジュールには、シリコンカーバイドMOSFETとシリコンカーバイドダイオードが含まれています。主にDC-DCステージのソーラーインバータで使用され、高効率で高温および高電圧下で動作できる特性から、従来のシリコンに代わる半導体として利用されています。
  • シリコン/シリコンカーバイドハイブリッドモジュール これらのパワーモジュールは、シリコンダイオード、IGBT、シリコンカーバイドダイオードを組み合わせたものです。ソーラーインバータに使用され、直流を交流に変換します。また、無停電電源装置やエネルギー貯蔵システムにも広く活用されています。

IGBTパワーモジュール

IGBTパワーモジュールの特性と用途

IGBTパワーモジュールは、主流となっているパワーモジュールで、いくつかの優れた特性を備えています。このモジュールは、電力のオン・オフを非常に高速で切り替えられるため、高い効率性を実現し、優れた温度性能を発揮します。通常、IGBTパワーモジュールはハーフブリッジ、チョッパー、ブースター、シックスパックなど、さまざまな電気的構成が使用されています。

再生可能エネルギーへの活用 IGBTインバーターは、再生可能エネルギーから得た電力を送電網用の電力に変換する際に頻繁に使用されます。これは、太陽光発電や風力発電のシステムで特に重要な役割を果たします。

電気自動車(EV)への応用 また、IGBTインバーターは電気自動車(EV)の分野でも広く使用されています。電気自動車のバッテリーから電力を直流(DC)から交流(AC)に変換し、モーターを駆動するために活用されています。この特性により、IGBTパワーモジュールは電気自動車の性能向上と効率化に大きく貢献しています。

パワーモジュールの用途

パワーモジュールは、インバーター、電源、産業用モータードライブ、輸送などの主要用途に加えて、以下のような幅広い分野でも活用されています:

  • 医療用電子機器:高度な精度と安定性を要求される医療機器で使用されます。
  • 家電製品:省エネルギーと効率化を実現するためのコンポーネントとして採用されています。
  • 溶接機器:安定した電力供給が求められる溶接作業に適しています。
  • バッテリー充電:電気自動車や家庭用エネルギー貯蔵システム向けの充電ソリューションに利用されています。
  • 暖房、換気、空調(HVAC)システムの制御:エネルギー効率を向上させる制御システムに組み込まれています。
  • 電気メッキ装置:高精度な電力制御が必要なメッキ工程をサポートします。
  • エレベーター:モーター制御により安全かつ効率的な運転を実現します。
  • 水中ポンプ:高効率かつ信頼性の高い電力供給で水中での動作を可能にします。

パワーモジュールの故障

電力制御モジュールの故障原因

電力制御モジュールは、以下のような要因によって故障する可能性があります:

  • 過熱:熱が適切に管理されない場合、モジュールが高温になり故障のリスクが高まります。
  • 過電流:設計を超えた電流が流れることで、モジュールが損傷を受けます。
  • 電圧スパイク:急激な電圧変動がモジュールの内部構造に影響を及ぼす可能性があります。

特に一般的な原因として、モジュール内部の熱膨張係数(CTE)の不一致が挙げられます。これにより以下の問題が発生します:

  • はんだ疲労:異なる材料間の熱膨張差が蓄積することで、はんだ接合部が劣化します。
  • ストレスのかかったコンポーネント:熱応力により部品に負荷がかかり、動作不良を引き起こします。
  • ひび割れ・破断:シリコンなどの脆性材料が破損する原因となります。

また、電圧サージやスパイクの原因は多岐にわたり、電力網の不安定さ、雷、機械的なスイッチング操作などが考えられます。

温度管理

温度管理は、パワーモジュールの性能と耐久性を維持する上で非常に重要な役割を果たします。適切な温度管理は、以下の点で効果を発揮します:

  • 放熱の安定化:モジュールの放熱を効率的に行うことで、過剰な温度上昇を抑えます。
  • 高温の防止:モジュールが非常に高温になるのを防ぎ、部品の劣化や故障リスクを軽減します。

特に、パワーIGBTモジュール内で発生する熱を管理することは、動作に直接的な影響を与えないようにするために不可欠です。熱管理システムの設計においては、ヒートシンク、冷却材、サーマルインターフェース材料(TIM)などを適切に組み合わせることが求められます。

パワーモジュールはなぜ故障するのか?

実際のところ、パワーモジュールを長く使う為には、熱管理が最も重要な要素であると言えるでしょう。パワーエレクトロニクスモジュールは、動作中に発生する熱を可能な限り効率的に除去するように設計される必要があります。

熱が適切に管理されない場合、以下のようなリスクが生じます:

  • 信頼性の低下:部品が加熱されることで、モジュール全体の長期的な信頼性が損なわれます。
  • 機械的ストレス:異なる熱膨張係数(CTE)を持つ材料間で、熱による膨張の差が発生し、はんだに亀裂を生じさせます。
  • 故障の誘発:はんだの亀裂が進行すると、最終的にデバイス全体の動作が停止する原因となります。

これらの問題を回避するために、モジュール設計においては、効率的な放熱と熱膨張のバランスを見る必要があります。

パワーモジュール故障分析

パワーモジュールの故障分析では、ほとんどの故障が設置後すぐに発生していることが確認されています。このような初期故障の主な原因として、製造上の欠陥や誤った設置が挙げられます。これらの問題を未然に防ぎ、モジュールの信頼性を高めるために、適切な試験が重要です。

例えば、加速された電源サイクル試験が効果的な方法として挙げられます。この試験では、以下の点を評価します:

  • 電気負荷への耐性:継続的な電気負荷にさらされた場合の故障の可能性を予測します。
  • 半田接合部の性能:熱や機械的応力に対する耐久性を確認します。

これにより、エンジニアは特定のモジュールが多数のサイクル使用に耐えられるかを評価し、製造プロセスや設置手順の改善に役立てることができます。

パワーモジュールのメンテナンス

パワーモジュールは、高性能で信頼性の高いコンポーネントですが、正しく操作およびメンテナンスを行わないと危険を伴う可能性があります。これを防ぐためには、以下のポイントを念頭に置いてください:

  1. 認定技術者によるメンテナンス パワーモジュールのメンテナンスは、必ずメーカーの認定エンジニアまたは技術者が実施してください。
  2. 定期的な清掃 ほこりやその他の汚染物質は、性能低下や故障の原因となるため、定期的な清掃が必要です。
  3. ケーブルの点検と交換 ケーブルに腐食や損傷がないか確認し、異常があれば速やかに交換してください。
  4. 換気システムの点検 過熱はパワーモジュールの故障原因の一つです。換気システムの状態を頻繁に点検し、適切に機能していることを確認してください。
  5. 部品交換時の注意 パワーモジュール内部の電子部品を交換する際は、ケース内のすべてのネジや固定具が正しく締め付けられていることを確認してください。

これらの注意点を遵守することで、パワーモジュールの寿命を延ばし、安全に運用することができます。

パワーモジュールの未来

パワーモジュール市場の成長と未来への展望

電気自動車の普及や再生可能エネルギー資源の送電網への統合に伴い、パワーモジュール市場は世界的に急速な成長を遂げています。

特に、MOSFETおよびIGBTパワーモジュールが電力変換の主要デバイスとして市場を牽引しており、さらに高出力で電流出力を向上させた設計が今後の技術トレンドの鍵を握っています。これらのモジュールは、再生可能エネルギーや送電システムといった幅広い用途で活用されています。

加えて、高温炭化ケイ素パワーモジュールの登場により、熱膨張係数の不一致に起因する問題が解消され、熱機械的ストレスの低減が実現しました。これにより、より耐久性の高い設計が可能になっています。

**電気自動車(EV)**では、進化したパワーモジュール設計が重要な役割を果たしています。例えば、バッテリー電源を三相交流(AC)に変換して駆動システムを動かす用途において、高い電力密度を提供します。さらに、ガリウムナイトライド・トランジスタをベースとしたモジュールは、駆動系の小型化、軽量化、コスト削減を可能にし、次世代EVの実現に寄与しています。

このように、パワーモジュールは単なる産業用コンポーネントにとどまらず、エネルギー転換においても極めて重要な役割を果たしています。特に、電力変換とエネルギー転換の手段としてのパワーモジュールの重要性は、今後数十年にわたり拡大するでしょう。Better World製品が経済の脱炭素化を推進する中、パワーモジュールはその中核となる存在です。

お客様の用途に適したパワーモジュールはありますか? RSは、用途に合わせた最適なIGBTモジュール製品群をご用意しております。ぜひ当社の製品をご覧ください。

関連記事

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。