- 発行日 2025年4月24日
- 最終変更日 2025年4月24日
- 5 分
信号発生器・信号分析器について
信号発生器と信号分析器は、現代のエレクトロニクスにおいて欠かせないツールであり、幅広い用途でさまざまなタイプの信号の生成、テスト、分析に使用されています。
今日では、信号発生器・信号分析器は様々な産業で使用されています。電気通信、エレクトロニクス、研究開発のいずれの分野においても、信頼性の高い正確な信号発生器は必要です。
信号発生器(シグナルジェネレータ)は、異なる周波数や波形の電気信号を生成する装置です。電子機器のテスト、トラブルシューティング、機器の校正、実際の機器動作のシミュレーションなどに広く使用されています。 信号発生器は、正確なテストや測定のために決められた信号を生成します。
一方、信号分析器(シグナルアナライザ)は、電気信号の測定と精査に使用されるツールです。信号の特性を理解し、問題を特定し、出力品質を保証します。この記事では、入手可能なさまざまなタイプの信号発生器と信号分析器を詳しく見て、ニーズに適した測定器を選択する方法について紹介します。
信号発生器とは?
信号発生器(シグナルジェネレータ)は、正弦波、矩形波、三角波など、さまざまな種類の電気波形を生成する電子機器です。この装置は、研究所、研究機関、製造業において、電子機器の試験、測定、校正に一般的に使用されています。
シグナルジェネレータは、電子回路や電子システムを扱うエンジニア、技術者、科学者にとって重要なツールです。制御された正確な出力信号を提供し、テストやトラブルシューティングの目的で、実信号と同じ信号を出力したりシミュレートしたりするために使用できます。 シグナルジェネレータは、電子機器やシステムの評価に必要なテスト信号を生成します。
シグナルジェネレータには、機能が限定された基本的なモデルから、幅広い機能を備えた高度なモデルまで、さまざまなタイプがあります。一般的なシグナルジェネレータには、ファンクションジェネレータ、任意波形発生器、RF信号発生器、デジタルパターンジェネレータなどがあります。
信号分析器とは?
信号分析器(シグナルアナライザ) は、信号を測定・分析するために様々な産業で使用される強力なツールです。一般的にエレクトロニクス、テレコミュニケーション、研究開発で使用されています。 シグナルアナライザは、電子システムのトラブルシューティング、設計、テストに不可欠です。
シグナルアナライザは、周波数、振幅、位相、歪みなど、信号の様々なパラメータを正確に測定・分析できます。変調方式、ノイズレベル、信号品質を検出・分析することもできます。リアルタイムで信号を捕捉し分析する能力を持つこれらのデバイスは、電子システムの性能と特性を理解するための貴重な情報を提供します。
シグナルアナライザには、さまざまな要件満たすために、さまざまなタイプと構成があります。一般的なタイプには、スペクトラムアナライザー、ネットワークアナライザー、ロジックアナライザーがあります。スペクトラムアナライザーは信号の周波数スペクトラムを分析するために使用され、ネットワークアナライザーはネットワークまたはデバイスの電気的特性を測定します。ロジックアナライザーはデジタル信号を捕捉・分析します。
信号発生器・信号分析器の種類
信号発生器と信号分析器は、さまざまなニーズと用途に対応するため、さまざまなタイプがあります。これらのタイプを理解することで、特定の要件に適した製品を選択することができます。 一般的なタイプをいくつか見てみましょう:
スペクトラムアナライザ
スペクトラムアナライザは、信号のスペクトラムを分析・測定するために使用されます。 スペクトラムアナライザは、信号の周波数成分、振幅、出力に関する情報を提供し、トラブルシューティングや信号解析に不可欠です。 信号スペクトルを視覚的に表示することで、潜在的な問題を特定し、システム性能を最適化し、信号が規制基準を満たしていることを確認できます。
ファンクションジェネレータ
ファンクションジェネレータは、正弦波、方形波、三角波など、さまざまな波形を生成できる信号発生器です。試験や校正、教育や研究環境で一般的に使用されています。ファンクションジェネレータは、周波数、振幅、波形のオプションをカスタマイズできるため、実際の信号をシミュレートし、さまざまな条件下で電子システムをテストすることができます。
波形発生器
波形発生器は、振幅、周波数、位相などの特定の特性を持つ波形をカスタマイズして生成します。 実信号のシミュレーションや電子機器のテストに不可欠なツールです。 波形発生器は、波形パラメータを正確に制御できるため、電子システムの開発段階やトラブルシューティング段階において、複雑な信号条件の再現、機器性能の最適化、詳細な解析を行うことができます。
信号計測器の選択
信号計測器を選ぶ際には、必要な要件を満たす適切なものを選ぶことが重要です。ここでは、考慮すべき要素をいくつか紹介します:
- 周波数レンジ: 用途によって必要な周波数レンジは異なるため、必要な周波数をカバーできる信号発生器やシグナルアナライザを選ぶことが重要です。周波数カウンタでもスペクトラムアナライザであっても、適切な周波数レンジを確保することが重要です。
- 精度と分解能: 信号の測定や生成における測定器の精度は、精密な試験や分析を行う上で非常に重要です。周波数と振幅の両方について、測定器の分解能を考慮する必要があります。
- 信号の種類: 正弦波、方形波、三角波、パルス波など、測定器によって生成または分析する信号の種類が異なります。ニーズに合わせて必要な波形を生成または測定できる装置を選びましょう。
- 帯域幅:測定器が処理できる周波数の範囲を指します。より複雑で高速な用途には、より広い帯域幅が必要です。
- 接続性: 信号測定器が提供する接続オプションと追加機能を検討します。自動化とデータ解析のために、他の試験装置、ソフトウェア、制御システムとの互換性も考慮すべき重要な要素です。
RSは、様々な産業と用途に対応する信号発生器・信号分析器を取り揃えております。