• 発行日 2023年10月11日
    • 最終変更日 2025年12月5日
  • 5 分

【2025年版】半導体の原料を基礎から解説|次世代材料もわかる総合ガイド

半導体はスマホや自動車、家電など幅広い製品に使われる重要な部品ですが、素材となる原料は限られています。ここでは基礎から最新技術までをわかりやすく解説し、これからの半導体材料を理解しましょう。

head banner

半導体の原料とは何か?

半導体の原料は、大きく「元素半導体」と「化合物半導体」の2種類に分けられます。しかし、専門用語が多く、理解が難しい部分も少なくありません。そこで本記事では、それぞれの原料の特徴や採用される背景、そして今後の展望について、わかりやすく解説します。特に、長らく主流であったシリコンに加え、近年注目を集めている化合物半導体や新素材の動向にも触れ、半導体産業が迎えている大きな転換期を詳しく紹介していきます。半導体の原料選びは、製品の性能やコスト、信頼性に直結するため、この分野に興味を持つ方にとって必要な内容です。

元素半導体

元素半導体とは、単一の元素から構成される半導体のことを指します。代表的な元素半導体にはシリコン(Si)、ゲルマニウム(Ge)、セレン(Se)があり、これらはその純度や結晶性が高く制御されることで、電気的特性を細かく調節可能です。

中でもシリコンは、地殻中に豊富に存在し、採掘されるケイ石から高純度の金属シリコンを抽出・精製することで作られています。シリコンは、他の元素に比べて化学的に安定で加工性に優れているため、現代の半導体製造で最も広く使われている材料です。

加工の過程ではまず多結晶シリコンを作り、それをさらに高品質な単結晶シリコン(シリコンインゴット)にしてから薄くスライスしてウエハに仕上げます。このプロセスにより、不純物が極限まで取り除かれた精密な電子部品の基盤が作られるのです。

化合物半導体

化合物半導体とは、二種類以上の異なる元素が結合してできる半導体材料のことを指します。多くの場合、周期表の異なるグループに属する元素同士が結合しており、よく知られているのはIII族元素(ガリウム(Ga)、インジウム(In)、アルミニウム(Al))とV族元素(ひ素(As)、リン(P)、窒素(N))の組み合わせによるIII-V族化合物半導体です。たとえば、ガリウム砒素(GaAs)や窒化ガリウム(GaN)、リン化インジウム(InP)などがその代表例です。

化合物半導体の最大の特徴は、元素半導体であるシリコンに比べて電子の移動速度が非常に速く、高速動作や高周波、低消費電力の回路に適していることです。また、広いバンドギャップを持つものが多く、高温や高耐圧環境でも性能を維持しやすいのも大きな利点です。これにより、5G通信の基地局、高効率のパワー半導体、LEDやレーザーダイオードなどの光エレクトロニクス分野で重要な役割を担っています。

一方で、複数の元素から構成されるため結晶欠陥が生じやすく、割れやすいため大型のウエハーを作成するのが難しいことや、原材料・製造コストが高いという課題もあります。しかし、シリコンでは実現が困難な特性を活かし、現在では化合物半導体は次世代の高機能デバイスに不可欠な素材として急速に普及しています。

シリコン

シリコン(Si)は、地球の地殻を構成する元素の中で酸素に次いで2番目に多く存在する非常にポピュラーな元素で、その豊富な資源から枯渇の心配がほとんどないのが特徴です。元素としてはケイ素とも呼ばれ、通常は二酸化ケイ素(SiO2)という形で岩石や砂、植物、海水など自然界に広く分布しています。半導体材料として使うには、この二酸化ケイ素から高純度な金属シリコンを精製し、さらに単結晶構造に成長させ、ウエハーとして利用します。

シリコンは物理的に非常に安定しており、高温環境や化学的ストレスに強いため、長期間にわたり安定した性能を保持できます。さらに、シリコン表面は酸化しやすく、この性質を活かして高品質なシリコン酸化膜(SiO2)を形成可能で、これがトランジスタの絶縁層の基礎となり、高集積化を支える重要な技術となっています。電気的な特性も優れており、ホウ素やリンなどの不純物を微量添加することで、p型やn型半導体としての導電性や抵抗率を自在に調整できるのも大きな強みです。

加えて、シリコンは加工のしやすさも魅力の一つです。高い融点(約1414℃)を持ちながら、機械的な硬度や結晶性のバランスが良く、薄くスライスしたシリコンウエハーを使って微細な回路を精密に製作できます。これらの特性から、パソコンやスマートフォン、各種家電、車載電子機器など、ほとんどすべての電子機器でシリコンが基盤材料として採用されています。

半導体の種類

半導体には多くの種類や、それぞれ異なる機能があります。

電子機器や製品の種類によって使用される半導体に違いが存在しますが、その中でも「ディスクリート半導体」「IC(集積回路)」「LSI(大規模集積回路)」は広く知られている半導体です。

ディスクリート半導体

ディスクリート半導体とは、ひとつの素子に対してひとつの機能を持つ単一機能の半導体を指します。

ディスクリート半導体の種類としては、ダイオードやコンデンサなどがあります。これらは、集積回路などのように半導体を組み合わせて作られるものではないため、複雑さがないのが特徴です。

また、半導体としての仕様が定められているため、メーカーごとの仕様の違いが発生しにくいことも特徴の一つと言えます。

ディスクリート半導体は、汎用性や生産性が高いため比較的安価なものが多く生産されており、身近なもので言いますと、スマホや車などに多く使用されています。

IC(集積回路)

ICは、Integrated Circuit(集積回路)の略称で、いくつかの素子を集積させたものの総称を指します。

バイポーラトランジスタやコンデンサなどを小型化して、それらを様々な組み合わせで構成し、シリコンチップに集積させたものがICです。

身近な製品で言えば、パソコンや家電製品、ICカードなど幅広い製品にICが活用されています。

LSI(大規模集積回路)

LSIは、Large Scale Integration(大規模集積回路)の略称で、トランジスタやダイオードなどを組み合わせ、電子部品や配線を大規模に集積し高度な機能を可能にする電子回路部品です。

現在は、ICの言い換えとして考えられており、主にシリコンなどの半導体で構成されることがほとんどとなっています。

半導体の役割

半導体は現代の電子機器やシステムの心臓部として、極めて重要な役割を担っています。その最大の特徴は、電気の流れを「導体」と「絶縁体」の中間の性質で精密に制御できることです。この性質により、半導体は電気信号のスイッチングや増幅、変換など、多様かつ複雑な制御動作を可能にしています。微量の不純物を添加して電子の流れを調整する「ドーピング」技術により、電気を通すか通さないかを自在に切り替えることができ、これがトランジスタやダイオード、集積回路(IC)などの基盤となっています。

半導体の役割は大きく二つに分けられます。まず、「電気の流れを制御する」ことです。トランジスタは電気のオン・オフを高速で切り替えられるため、デジタル信号の処理や計算を可能にし、これはパソコンやスマートフォンの動作の根幹を支えています。また、ダイオードやコンバーターは電気の流れを一方向に制御し、電力の効率的な利用を実現しています。

次に、「電気と光のエネルギー変換」においても重要な役割を持っています。例えば、LEDやレーザーは半導体の電気エネルギーを光に変換し、逆に太陽電池は光エネルギーを電気に変換します。これにより、通信、照明、エネルギー分野にも広く応用されています。

さらに、近年では自動車の電動化や自動運転、5G・6G通信システム、人工知能(AI)といった最先端分野においても半導体の重要性が急速に高まっています。高性能な半導体チップなしには、高速データ処理や高度な電力制御は実現できません。加えて、産業用ロボットや医療機器、スマート家電など、多岐にわたる分野で半導体が技術革新を支え、私たちの生活の質を向上させています。

こうした多様で複雑な役割を果たす半導体は、現代社会の基盤技術としてなくてはならない存在であり、その発展は今後の技術革新や産業競争力の鍵を握っています

シリコンに代わる新たな半導体原料とは?

シリコンに代わる新たな半導体原料として注目されている素材には、窒化ガリウム(GaN)や炭化ケイ素(SiC)に加え、近年特に注目を集めている「ダイヤモンド」があります。

炭化ケイ素

シリコンに代わる新たな半導体原料として、特に注目されているのが窒化ガリウム(GaN)と炭化ケイ素(SiC)です。これらはシリコンと比較して、より高温・高電圧環境に強く、高速でのスイッチング性能にも優れています。特に電気自動車のインバーターや太陽光発電のパワーコンバーター、高速通信システムなど、エネルギー効率や性能が要求される先端分野で重要な役割を果たしています。

例えば、窒化ガリウムはシリコンよりも電力変換効率が高く、エネルギー損失を大幅に削減できるため、電気自動車の航続距離延伸や携帯デバイスのバッテリー寿命改善に貢献しています。一方、炭化ケイ素は高電圧に耐える特性を持ち、電力インフラの効率化や大型機器の省エネ化に活用が進んでいます。

また、ガリウムやゲルマニウムといった元素も注目されており、これらは高周波通信技術や光電変換効率の向上に寄与しています。市販される新素材の多くは、シリコンの物理的限界を超えた性能を追求しており、将来的にはこれらの代替材料がより多くの応用分野に広がると期待されています。

さらに、環境への配慮からも、これら新材料は資源の有効活用や製造過程の環境負荷軽減に貢献可能で、持続可能な社会の実現に向けて不可欠な技術革新の一翼を担っています。このように、シリコンに代わる半導体原料は、高性能化、省エネ化、環境適応の三大課題に応える先端素材として、今後ますます重要視されていくでしょう。

ダイヤモンド

ダイヤモンドは炭素原子が強固に結合した結晶構造を持ち、物質中で最高レベルの熱伝導率と非常に高い絶縁破壊電界強度を誇ります。これにより、高温・高電圧環境下でも安定した動作が可能であり、熱による性能低下や破壊が起こりにくいというメリットがあります。バンドギャップも非常に広く(約5.5eV)、シリコンや炭化ケイ素よりも高温での動作安定性に優れています。

ダイヤモンドはそのままでは絶縁体ですが、少量の不純物を加えることで半導体としての性質を持つことが可能となり、この点はシリコンと同様の原理です。製造には化学気相成長法(CVD)などの技術を用い、高純度かつ大型の単結晶基板が合成されています。これにより、シリコンをはじめとする従来材料では実現が難しい大電力制御や高速スイッチングが試みられており、理論上はシリコンの約5万倍もの電力効率化や約1200倍の高速動作が期待されています。

また、ダイヤモンドは放射線耐性も非常に高く、宇宙空間や原子力施設などの過酷な環境でも安定した性能を示し、さらに化学的にも安定で腐食や酸化が起こりにくいため、長期間の耐久性が求められる用途にも適しています。

こうした特性は、電気自動車のパワーエレクトロニクスや6G通信基地局、航空宇宙産業、高出力の電力インフラ設備など、次世代の高性能・高信頼性半導体としての応用に大きな期待を集めています。一方で、製造コストの高さや高度な加工技術の必要性といった課題も残されており、実用化に向けて研究開発が進められている段階です。

まとめ

半導体の主材料として長年利用されてきたシリコンですが、近年ではその限界を補うために窒化ガリウム(GaN)や炭化ケイ素(SiC)、そして究極の素材として期待されているダイヤモンドなどの新素材が注目されています。これらの代替材料は、シリコンと比較して高温・高電圧環境下でも優れた性能を発揮し、高速スイッチングや高効率な電力変換を可能にします。

窒化ガリウムは、シリコンに比べて電流の流れを制御する能力が高く、電力損失を大幅に削減できるため、電気自動車や通信機器の省エネルギー化に貢献しています。炭化ケイ素も高い耐圧性と耐熱性を備え、太陽光発電や産業機器の電力効率向上にも役立っています。一方で、ダイヤモンドは最も高い熱伝導率と絶縁破壊強度を持ち、過酷な環境でも安定した性能を発揮することから、未来の超高性能パワーデバイスとして期待されています。

ただし、これらの新素材は製造コストの高さや大規模量産の難しさなど課題も残っており、現時点でシリコンの完全な代替には至っていません。それでも、これらの素材が持つ独自の特性は今後の半導体技術の革新を支え、エネルギー効率の向上や環境負荷の低減に貢献する可能性を秘めています。

総じて、シリコンは依然として半導体産業の基盤であり続けるものの、窒化ガリウムや炭化ケイ素、ダイヤモンドといった代替材料の進展が、次世代の高性能・高効率半導体デバイスの実現に不可欠な役割を果たしていくでしょう。

FAQ - 最新半導体についてよくある質問

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。