• 発行日 2023年10月24日
    • 最終変更日 2025年1月17日
  • 5 分

半導体の使い道とは?実際の使用例や今後の役割について詳しく解説!

現在では、私たちの知らない場面で半導体の価値が認識され、広く社会全体に浸透しています。そこで当記事では、半導体が具体的にどのような用途で使われ、どのような役割を果たしているのかについて詳しく説明します。

head banner

半導体でできること

半導体という素材は、電気を管理するために多様な使い方ができます。

一つの例は、電流の流れを操作することです。電気を一方向に流したり、電流を止めたりすることが可能です。

これを高速で切り替えると、0と1の二つの値によるデジタル的な表示が可能になり、このような仕組みを組み合わせると、複雑な情報処理が行えます。

ただし、半導体の種類によっては、電気の性質が異なるものもあります。これにより、電気を直流に変換するだけでなく、エネルギーを与えると光を出すこともできます。

この光を出す半導体を使ったのがLEDや有機ELで、これらは照明やパソコン、スマホのディスプレイの部品として使われています。

また、光のエネルギーを電気に変換する半導体も存在し、その例が、太陽光を電気エネルギーに変換する太陽電池です。このような半導体の特性を理解することで、日々の生活にどのように影響を与えているかを理解できるでしょう。

私たちの暮らしを支える半導体には、このような種類があります。

半導体の製品は「こちら」をご覧ください。

半導体がつくり出す最新技術

半導体は、その機能性の高さから様々な最新技術に使用されています。

ここでは、半導体が使用されている最新技術をご紹介します。

高精細映像

現在の映像技術の世界では、8Kという新たな技術が注目を浴びています。

これがあることで、ハイビジョン映像を大きく上回る超高精細映像を捉え、保存し、再生することが可能です。大型のスクリーンでも、まるでその場にいるかのようなリアルな感覚と美麗な映像を実現しています。

近年、映像の精細度が向上するにつれて、大規模なデータを扱う必要性が増しています。その大量のデータを効率良く処理するためには、小型化された半導体の力を借りています。

超高速データ通信

半導体の出現により、手動で動作するシステムを電子化することができ、これにより車の効率が向上し、CO2の排出が減少し、石油への依存度も最小限に抑えられるようになりました。

半導体は電力系統やバッテリーの制御にも役立つため、電気自動車(EV)の未来にとって重要な存在となっています。

さらに、運転席のダッシュボードや後部座席のタッチスクリーンなど、さまざまな場所にも半導体が使用されています。

半導体の使い道

半導体は、私たちの生活の中のさまざまな場面で使用されています。

ここでは、具体的にどのような場面で、半導体が使用されているのかをご紹介していきたいと思います。

集積回路

集積回路とは、複数の電子部品が一つの基盤に接続された、高度な電子部品のことです。

この集積回路に、不純物を配合した半導体を使用することによって、複雑な処理や大量のデータを記憶することが可能となりました。

照明

半導体は照明にも使われており、これには発光ダイオードや半導体レーザー、受光素子などが含まれます。

半導体でなくても光は得られますが、それを照明に使用することで装置の小型化が可能になり、そして長寿命でエネルギー効率も良いものを作り出すことができます。

高速でスイッチングすることが可能で、色の精度も高く、レーザーとしても使用されるなど、その利用範囲は広いです。

家電や電子機器

家電や電子機器といった電気を使用する製品には、ほぼ全てに半導体が使われています。エアコンや炊飯器といった電子機器の制御は、半導体の働きによって可能です。

自動車

半導体は、自動車にもたくさん使用されています。自動車の電動化・IoT化・安全性の向上といった側面に、半導体は貢献しています。

交通機関や医療機器

電車の運行システムは、半導体による制御技術が裏で支えています。飛行機や新幹線などの公共輸送手段も、同じく半導体を利用した電気制御が欠かせません。

さらに、医療機器やATMのような精密さと信頼性が求められるデバイスも、半導体の力を借りています。

現代社会のインフラを実現しているのは、半導体技術といえるでしょう。

大電力の制御

半導体は、大電力の制御にも使用されています。

電車・電気自動車・太陽光発電といった大電力を制御するには、半導体が必要不可欠です。

半導体へのこれからの期待

半導体の技術は、まだまだ発展途上と言われており、さらなる小型化・省エネルギー化・高速化といった成長が見込まれています。

また、IoTの普及やAI技術の発展によって、需要が増加することも期待されています。

現在の半導体不足が解消されれば、今まで以上に、私たちの生活において重要な役割を占めるようになるでしょう。

まとめ

半導体は、普段目に触れる機会こそ少ないですが、家電や公共機関といったたくさんの場面で私たちの生活に役立っています。

そして今後は、IoT化やAIの技術も発展して、ますます半導体の重要度が上がることが予想されています。

私たちのより良い生活に貢献してくれる半導体については、普段あまり意識しないところですが、社会生活と深く密接な関係にあることを理解しておきましょう。

関連ガイド

関連ページ

お得な情報をいち早く受け取ろう

Emailアドレス

お客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って慎重に取り扱いを行います。